メインコンテンツまでスキップ
ステージ 3 · 第16章 · 実践

16. 最初の ACT ポリシーを学習する

Seeed Physical AI Beginner's Course の第16章 — バッチサイズ、学習率と ステップ数、チェックポイント管理、学習の開始、loss と GPU 状態のモニタリング、中断した 学習の再開について説明します。

⚡ コード不要 · 環境構築不要

セットアップをスキップして — reBot Arm と LeRobot を 1 つのアプリから実行

SenseCraft Robotics は、SO-ARM101、reBot Arm 102 + B601-RS および B601-DM 向けの Seeed のノーコードプラットフォームです。アームを接続し、キャリブレーションを行い、デモを収集し、ガイド付きインターフェースから学習と推論を実行できます — Python 環境もターミナルも不要です。

  • ✅ 6 ステップのガイド付きワークフロー
  • ✅ クラウド学習 — ローカル GPU 不要
  • ✅ Windows / macOS クライアント
  • ✅ SO-ARM101 · B601-RS · B601-DM

16.1 3つの重要な設定:バッチサイズ、学習率、ステップ数​

設定

16.1 3つの重要な設定:バッチサイズ、学習率、ステップ数

ターミナルで nvidia-smi を実行して GPU と VRAM を確認します。コンシューマ向け GPU(例:3050)でも学習は可能です。

バッチサイズ​

VRAM に余裕があれば、収束を速めるためにバッチサイズを増やして構いませんが、利用可能な VRAM を超えて無理に増やさないでください。

設定シナリオ
VRAM 8 GB 以下学習可能。小さいバッチサイズを使用:8 GB → バッチサイズ 4、4 GB → バッチサイズ 2。
VRAM 12 GB 以上余裕ゾーン。デフォルトのバッチサイズを使用。VRAM が大きい場合はバッチサイズ=16 に設定
統合 GPU のみ / NVIDIA GPU なしクラウドサーバーで学習

学習率(Learning Rate)​

各更新ごとの「一歩の大きさ」です。ACT にはプリセットが用意されています:AdamW オプティマイザ、学習率 1e-5、weight decay 1e-4、ビジュアルバックボーンは 1e-5。ポリシーのプリセットはデフォルトで有効(use_policy_training_preset)なので、これらの値は自動的に適用され、何も記述する必要はありません。ステップが大きすぎると loss が振動したり発散したりし、小さすぎると学習時間が 2 倍になります。最初の学習では触らないでください — 元論文と豊富な実践からチューニングされた値です。

  • バッチサイズやステップ数を変更しても、学習率を調整する必要はありません。
  • 学習済みチェックポイントからのファインチューニング/再開の場合は、学習率を 1e-6〜3e-6(3〜10倍小さく)に下げます。
  • 学習 loss がほとんど下がらず(横ばい)、それでも LR を上げる前に、まずステップ数/データを増やしてから 2e-5 を試してください。

次のコードを追加し、両方を同じ値にそろえて変更します:

--policy.optimizer_lr=1e-6 \
--policy.optimizer_lr_backbone=1e-6

学習ステップ数(Training Steps)​

50 エピソードの場合、以下のステップ数の説明を読みたくなければ、80,000(50 エピソード)でそのまま実行して構いません。

ステップ数は比例してスケールします:バッチサイズが半分になると、1 ステップあたりに見るサンプル数も半分になります。同じ回数(エポック数)だけモデルにデータを見せるには、ステップ数を 2 倍にする必要があります。例:デフォルトはバッチサイズ=8、ステップ数=80000;バッチサイズ=4 → ステップ数=160000;バッチサイズ=2 → ステップ数×4;バッチサイズ=16 → ステップ数÷2。

ステップ数を多めに設定しても構いません。学習中はいつでも Ctrl+C で停止でき、loss などの指標を見て止めるかどうかを判断できます。これまでに生成されたモデルは自動的に保存されます。

  • 総フレーム数 ≈ 収録した動画の総長さ。
  • epoch(1 周) = 生徒が録画を最初から最後まで 1 回通して見ること。
  • steps = 生徒が合計で何個の区間を見たか。
Training steps

16.2 チェックポイントの保存と管理​

チェックポイント

16.2 チェックポイントの保存と管理

手動で保存する必要はありません:20,000 ステップごとに(save_freq)チェックポイントが保存され、最後に最終チェックポイントも保存されます。そのため、ステップ数を大きく設定しても問題ありません。途中のステップ数のモデルを選び、学習不足または過学習のものは捨てることができます。

outputs/train/act_grab_cube_v1/
├── train_config.json ← Full config for this run (needed to resume)
└── checkpoints/
├── 0020000/pretrained_model/ ← Model archive at each step count
├── 0040000/pretrained_model/
├── ...
└── last/pretrained_model/ ← Last checkpoint, used in Chapter 17
  • ディスク使用量: 各チェックポイントは完全なモデル重みファイルであり、数十個たまると容量を消費します。学習が安定してきたら、初期/中期のチェックポイントは削除し、last だけ残して構いません。
  • 推論時には、--policy.path を checkpoints/last/pretrained_model に指定します。

16.3 学習を開始する​

学習

16.3 学習を開始する

すべてのチェックが完了したら、学習を開始します(conda の lerobot 環境内):

lerobot-train \
--dataset.repo_id=seeed_rebot_b601_rs/test \
--policy.type=act \
--output_dir=outputs/train/act_rebot_test \
--job_name=act_rebot_test \
--policy.device=cuda \
--wandb.enable=false \
--policy.push_to_hub=false \
--steps=100000
ヒント

RTX 50 シリーズ GPU を使用する場合は、--dataset.video_backend=pyav を追加して、torchvision preview での API 欠如による問題を回避してください。

VRAM が不足している場合や、一度により多く設定したい場合は、--batch_size を追加してバッチサイズを指定します。

パラメータの補足:

パラメータ意味
--dataset.repo_id第13章で作成したデータセット名(ローカル名をそのまま使用。Hub の場合は ${HF_USER}/xxx)
--policy.type=actポリシーの種類。diffusion や smolvla なども使用可能。このステージでは ACT を使用
--output_dirすべての学習出力を保存するディレクトリ
--job_nameこの実行の名前。ログ内で実行を区別するために使用
--policy.device=cudaGPU で学習
--wandb.enable=falsewandb のオンラインダッシュボードを無効化(必要なら登録して有効化可能。必須ではない)
--policy.push_to_hub=falseまだ Hub にアップロードしない。第17章で評価が十分になってから実施
--steps学習ステップ数
--batch_sizeバッチサイズ

時間の目安:コンシューマ向け GPU で 100k ステップの場合、GPU やバッチサイズにもよりますが、通常は数時間程度かかります。

16.4 Loss と GPU 状態のモニタリング​

モニタリング

16.4 Loss と GPU 状態のモニタリング

Enter キーを押すと、ターミナルに学習ログが流れ始めます。LeRobot は 200 ステップごとに(--log_freq で制御)サマリー行を出力し、次のような形式になります:

step: 10000  smpl: 80K  ep: 35.6  loss: 1.832  grdn: 12.4  lr: 1.0e-05  updt_s: 0.21  data_s: 0.003  eta: 3:42:10

各フィールドごとに説明します(フィールド名はバージョンによって多少異なる場合があります):

フィールド意味注目ポイント
step現在のステップ数--steps と比較して進捗を確認
ep学習済みエポック数「録画を何回見たか」に対応
loss学習 loss序盤は急激に下がり、その後はゆるやかに下がり、後半は小さく揺れながら低い水準で横ばいになるのが正常
grdn勾配ノルム突然数百〜数千に跳ね上がると学習が不安定な兆候
lr現在の学習率期待した値になっているか確認
updt_s / data_s1 ステップあたりの更新/データ読み込み時間data_s が大きい場合はデータ読み込みがボトルネック
eta残り時間の推定値ご飯や睡眠に行くかどうかの判断材料

これらの指標の正常な傾向を、3 つのカテゴリに分けて説明します:

  • 下がり続けるべきもの — loss。 低下には 3 つのフェーズがあります:序盤の急激な低下、中盤のゆるやかな低下、後半の低い水準での小さな変動と全体としての横ばい。この「最初は速く、その後ゆっくり、最後は平坦」というカーブが健全な収束カーブです。注意すべき異常な形は 2 つ:まったく下がらない(データ/設定の問題 — カメラキーなどを確認)、下がったあとに跳ね返って上がる(学習の発散 — LR を半分にして再学習)。
  • 全体として収束しつつ揺らぎが許容範囲に収まるべきもの — grdn(勾配ノルム)。 全体の傾向は loss とともに下がって安定しますが、スパイク自体は正常です。たまにスパイクしてすぐ戻るのは問題ありませんが、波が来るたびにどんどん大きくなるような連続的な増幅は危険で、発散の前兆です。その場合は上記と同様に LR を下げて対処します。
  • 一定であるべきもの — lr、updt_s、data_s、GPU 使用率。 lr は設定した値のまま推移し、確認用です。1 ステップあたりの時間(updt_s/data_s)と、watch -n 1 nvidia-smi で見る GPU 使用率はいずれも安定しているべきです。使用率が常に低い、または大きく変動する場合は、GPU がデータ待ちになっており、ボトルネックは GPU ではなくデータ読み込みです。
Loss curve
GPU utilization

16.5 中断した学習を再開する​

再開

16.5 中断した学習を再開する

学習中に電源やネットワーク、ターミナルが途中で切れても、最初からやり直す必要はありません。少なくとも 1 つチェックポイントが保存されていれば(つまり 20,000 ステップを超えて学習が進んでいれば)再開できます:

lerobot-train \
--config_path=outputs/train/act_rebot_test/train_config.json \
--resume=true
  • 再開時は保存済み設定を使用: 再開学習では train_config.json に保存された設定が使われ、コマンドラインパラメータは無視されます。パラメータ(ステップ数やバッチサイズなど)を変更したい場合は、新しい実行を開始し、resume は使わないでください。
  • 最新のチェックポイントから継続: オプティマイザの状態とステップ数が復元され、loss カーブは途切れずに続きます。
Loading Comments...