メインコンテンツまでスキップ
ステージ 4 · 第22章 · 理論と実践

22. GR00T 推論と実ロボットデプロイ

Seeed Physical AI Beginner's Course の第22章では、エンドツーエンドループ、 推論と制御の分離、単一マシン vs 分散構成、カメラ/状態/言語入力、 アクションチャンク出力、レイテンシ、アクションバッファリングと RTC、安全制限、評価、 そしてステージプロジェクトについて扱います。

⚡ コード不要 · 環境構築不要

セットアップをスキップして — reBot Arm と LeRobot を 1 つのアプリから実行

SenseCraft Robotics は、SO-ARM101、reBot Arm 102 + B601-RS および B601-DM 向けの Seeed のノーコードプラットフォームです。アームを接続し、キャリブレーションを行い、デモを収集し、ガイド付きインターフェースから学習と推論を実行できます — Python 環境もターミナルも不要です。

  • ✅ 6 ステップのガイド付きワークフロー
  • ✅ クラウド学習 — ローカル GPU 不要
  • ✅ Windows / macOS クライアント
  • ✅ SO-ARM101 · B601-RS · B601-DM

第21章ではファインチューニングと基本的な実ロボットコマンドを扱いました。本章では推論デプロイにフォーカスします。推論側と制御側をどのように分離するか、単一マシンと分散構成のどちらを選ぶか、入力/出力をどう整合させるか、さらにレイテンシ、非同期バッファリング、安全制限、タスク評価について解説します。最後に、ステージプロジェクト「試験管を左側のラックに置く」を通してパイプライン全体を一通り実行します。

GR00T 推論と実ロボットデプロイ

22.1 エンドツーエンドループはどのような形か?​

エンドツーエンドループ

22.1 エンドツーエンドループはどのような形か?

エンドツーエンドループ

うまくいった VLA 実ロボットエピソードは、固定周波数の制御ループとして抽象化できます:

User language instruction L (e.g. place the test tube into the left rack)
|
v
+---------------------------------------+
| Control Client (Robot Control) |
| 1. Capture cameras: front + side |
| 2. Read joint state (7-dim) |
| 3. Pack observation -> send to infer |
+-------------------+-------------------+
| images + state + task
v
+---------------------------------------+
| Inference side (GR00T Policy/Server)|
| VLM + DiT -> action_chunk (H x 7) |
+-------------------+-------------------+
| action chunk
v
+---------------------------------------+
| Control side executes |
| Write motors step by n_action_steps |
| (optional RTC: async prefetch next) |
+---------------------------------------+
ステージ主要な制約
カメラキー名、解像度、台数が学習時と一致(front ブラケット広角ビュー / side 手首)
状態7 次元の順序が modality.json と一致;角度単位が学習と推論で一貫している
言語--task 文のパターンが学習アノテーションに近い
アクションn_action_steps ≤ 学習時の chunk_size(N1.7 では一般的に 40)

22.2 推論側と制御側の分離​

分離

22.2 推論側と制御側の分離

推論側と制御側の分離

システムを 2 つの側に分割することで、リアルタイム制御と重い計算が互いに足を引っ張らないようにします:

制御側の責務​

  • 一定の周波数(例:30 Hz)で画像と関節状態を取得する
  • 観測パケット {images, state, task} を組み立てる
  • action_chunk を受け取り、reBot ドライバへ 1 ステップずつ送出する
  • 非常停止、ソフトリミット、タイムアウト保護を実行する

対応するツール:lerobot-rollout / lerobot-record(--policy.path 付き)。

推論側の責務​

  • policy.path(ファインチューニング済みチェックポイント)と base_model_path=nvidia/GR00T-N1.7-3B をロードする
  • embodiment_tag=new_embodiment を用いて reBot のアクション空間をデコードする
  • 形状がおおよそ (H, 7) のアクションチャンクを返す(H は学習時の chunk_size で決まる)

対応する形態:デフォルトではプロセス内の groot ポリシー。発展的な使い方としては、Isaac GR00T リポジトリのデプロイ例を参照しつつ、スタンドアロンの HTTP/gRPC サービスとすることもできます。

分離の原則: 制御側はモデル内部構造を意識せず、推論側はモータを直接操作しません。インターフェースの契約は「観測を入力し、アクションチャンクを出力する」だけです。

22.3 単一マシン vs 分散デプロイ​

デプロイ

22.3 単一マシン vs 分散デプロイ

単一マシン vs 分散デ��プロイ

単一マシンデプロイ(初心者に推奨)​

GPU ワークステーションがカメラ、CAN/シリアル、アームに同時接続します:

lerobot-rollout \
--policy.path=${MODEL_PATH} \
--policy.base_model_path=nvidia/GR00T-N1.7-3B \
--policy.embodiment_tag=new_embodiment \
--device=cuda \
--robot.type=seeed_b601_rs_follower \
...

長所:ネットワーク往復がなく、統合デバッグが簡単。短所:GPU ホストを現場に置く必要がある。

分散デプロイ(上級)​

ノード配置
GPU マシン推論サーバー(GR00T をロード)
現場 / IPC制御クライアント(カメラ + reBot ドライバ)

適したシナリオ:研究室の GPU と本番アームが分かれている場合、複数アームで 1 つの推論プールを共有する場合。

比較項目単一マシン分散
レイテンシ主に推論時間推論 + ネットワーク RTT
複雑さ低いシリアライズ、タイムアウト、再接続の取り決めが必要
スケーラビリティ1 マシン 1 アーム1 サービス 複数クライアント

選択のアドバイス: まず単一マシンでステージプロジェクトを動かし、成功率を確認してから分散構成に分割しましょう。

22.4 カメラ、状態、言語入力​

入力

22.4 カメラ、状態、言語入力

カメラ、状態、言語入力

各推論呼び出しには 3 つの条件付き入力が必要であり、いずれも必須(または学習時に宣言した内容と一貫)です:

1. カメラ(ビジョン)​

キー名取り付け位置目的
observation.images.front -> frontブラケット広角ビューシーンとターゲットの位置特定
observation.images.side -> side手首クローズアップでの狙い付け、把持/配置

推奨解像度は 640x480。学習と推論で一致させる必要があります。

2. 状態​

reBot Arm:single_arm 6 次元 + gripper 1 次元 = 7 次元で、第19/20章と同じ順序です。制御側は、推論に送信する前に各制御サイクルで最新の関節角度を読み取ります。

3. 言語​

--task / dataset.single_task 経由で注入します。例:

Place the test tube into the left rack.

要件:

  • 学習時の tasks.jsonl / human.task_description と同じ言語・文体であること。
  • オブジェクト参照が明確であること(「左側のラック」が視覚的に区別できる必要がある)。
  • 学習で一度も見ていないような複雑な複合指示に、いきなり切り替えないこと。

22.5 アクションチャンク出力​

出力

22.5 アクションチャンク出力

アクションチャンク出力

単一の GR00T 推論は、瞬間的な関節コマンドではなく、アクションチャンクを出力します:

action_chunk.shape ~= (H, 7)
H = chunk_size / action_horizon # N1.7 fine-tuning commonly 40
each row 7-dim = 6 joints + gripper

制御側での実行戦略:

パラメータ推奨値説明
chunk_size学習時は 40モデルがどれだけ先まで予測できるかを決める;推論時にむやみに大きくしない
n_action_stepsまずは 20 からこのラウンドで実際に実行するステップ数。chunk_size 以下でなければならない
実行周波数記録時の fps に近く(例:30 Hz)速すぎても遅すぎても学習分布から外れてしまう

相対アクション(use_relative_actions)を有効にしている場合、制御側は学習時と同じルールで絶対関節コマンドに復元する必要があります。グリッパーは通常、相対から除外されます。

22.6 ネットワークと推論レイテンシ​

レイテンシ

22.6 ネットワークと推論レイテンシ

ネットワークと推論レイテンシ

エンドツーエンドのレイテンシはおおよそ次のようになります:

T_e2e ~= T_capture + T_pack + T_net + T_infer + T_unpack + T_actuate
コンポーネント典型的な要因軽減策
T_captureカメラ露光/USBMJPG、固定解像度、余計な前処理を避ける
T_inferVLM + DiTbf16、batch=1、Flash Attention
T_net分散構成での RTTギガビット、同一データセンター、観測の圧縮
T_actuateCAN/シリアル書き込みサイクル制御周波数を学習時に近づける

経験則:

  • 単一マシン: ボトルネックは通常 T_infer なので、より小さい n_action_steps と RTC を使ってスタールを隠します。
  • 分散: RTT が不安定な場合は、まず同期デバッグのために RTC をオフにし、その後徐々に非同期を有効にします。
  • レイテンシを「chunk_size を大きくする」ことで解決しないでください — ウィンドウは学習時に固定されています。

22.7 アクションバッファリングと非同期推論​

バッファリング

22.7 アクションバッファリングと非同期推論

Action buffering and asynchronous inference

アクションキュー​

制御側は、受信した action_chunk をキューに書き込み、制御サイクルごとにポップします。キューが空になる前に次のチャンクが到着しない場合、アームは一時停止するか最後のアクションを再利用します — これはまさに非同期推論が回避する状況です。

RTC(Real-Time Chunking)​

現在のチャンクを実行している間、バックエンドは最新の観測値を用いて次のチャンクを要求します:

lerobot-rollout \
... \
--policy.n_action_steps=20 \
--inference.type=rtc \
--inference.rtc.enabled=true \
--inference.rtc.execution_horizon=20 \
--inference.queue_threshold=0
パラメータ推奨値
n_action_steps / execution_horizonまずは 20 から開始し、その後ジッタに合わせて調整
queue_threshold5 以下を推奨;大きすぎると古いアクションが溜まる

ジッタ/ビクつきが現れた場合は、まず --inference.rtc.enabled=false を設定して同期パスが健全か確認し、その後 RTC を有効にします。

22.8 実機ロボットの安全リミット​

安全性

22.8 実機ロボットの安全リミット

Real-robot safety limits

VLA の出力には物理的な保証が一切ないため、安全性は必ず制御レイヤで強制する必要があります:

レイヤ対策
ハードウェア非常停止ボタン、電源遮断、ケーブルが絡まないようなケーブルマネジメント
ドライバ/ファームウェア関節のソフト/ハードリミット、電流/トルク保護
ソフトウェア制御速度/加速度クリッピング、ワークスペースボックス、タイムアウト時にホールドまたは安全姿勢への移動
実験フロー最初の推論ではゲイン/速度を下げる、人間がループに入る、テーブルから無関係な障害物を取り除く

デバッグチェックリスト:

  1. ポリシーをロードする前に、マニュアル/テレオペでリミットが有効に機能していることを確認する。
  2. ポリシーロールアウト時は、まず短い --duration を使って暴走がないことを確認する。
  3. 異常な動きがあれば即座に非常停止し、現在の task、カメラフレーム、状態を記録し、その後データとモダリティを確認する。

22.9 VLA タスク評価​

評価

22.9 VLA タスク評価

VLA task evaluation

評価方法​

方法ツール目的
オンライン評価記録lerobot-record + --policy.path失敗/成功エピソードを保存してリプレイする
リアルタイムデプロイlerobot-rolloutレイテンシ、RTC、長期安定性をテストする

推奨メトリクス​

指標説明
成功率固定された初期条件と指示の下での成功数/総試行数(20 回以上を推奨)
完了時間開始から配置完了までの秒数
衝突/非常停止率タスクと無関係な衝突や手動介入の比率
指示のロバスト性同じタスクに対して指示文を少し言い換えても成功するか(学習分布の範囲内に限る)

失敗要因の切り分け順序​

  1. カメラのキー名/解像度は学習時と一貫しているか?
  2. 言語文のパターンがアノテーションから逸脱していないか?
  3. 関節の順序と単位。
  4. embodiment_tag、相対アクションスイッチ。
  5. データカバレッジ不足 -> 第 20 章に戻ってデータを追加収集。

22.10 ステージプロジェクト:試験管を左側ラックに置く​

ステージプロジェクト

22.10 ステージプロジェクト:試験管を左側ラックに置く

Stage project

プロジェクト目標​

項目内容
ユーザー入力Place the test tube into the left rack.
システム入力広角ビューの front + 手首の side + 現在の 7 次元状態
期待される出力アームが試験管の把持 -> 左側ラックへの移動 -> 配置 -> グリッパー解放を完了する

実装ステップ​

  1. データ(まだこのタスクをカバーしていない場合)

    • 50 回以上の成功デモを収集し、上記の文パターンで一貫してアノテーションする。
    • meta/modality.json を記述する(front / side、single_arm + gripper、human.task_description)。
  2. ファインチューニング(第 21 章)

    • embodiment_tag=new_embodiment, chunk_size=40。
    • checkpoints/last/pretrained_model を取得する。
  3. 単一マシンでのデプロイ推論(B601-RS の例;DM の場合は type / port / can_adapter を変更)

export MODEL_PATH="outputs/train/${REPO_ID}/checkpoints/last/pretrained_model"

# RS CAN
sudo ip link set can0 down 2>/dev/null
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000
sudo ip link set can0 up

lerobot-rollout \
--strategy.type=base \
--policy.path=${MODEL_PATH} \
--policy.base_model_path=nvidia/GR00T-N1.7-3B \
--policy.embodiment_tag=new_embodiment \
--policy.n_action_steps=20 \
--robot.type=seeed_b601_rs_follower \
--robot.port=can0 \
--robot.id=follower1 \
--robot.can_adapter=socketcan \
--robot.cameras="{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}, side: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}}" \
--task="Place the test tube into the left rack." \
--duration=90 \
--device=cuda \
--display_data=true \
--inference.type=rtc \
--inference.rtc.enabled=true \
--inference.rtc.execution_horizon=20 \
--inference.queue_threshold=0
  1. 評価
    • テーブルレイアウトを固定し、20 回以上繰り返して成功率を記録する。
    • 失敗エピソードを lerobot-record でアーカイブし、誤りが位置決め、把持、配置のどこにあるかを分析する。

受け入れ基準​

  • 指示 "Place the test tube into the left rack." が与えられたとき、タスクをエンドツーエンドで実行できる。
  • front / side が学習と一致しており、mean is infinity タイプのキーエラーがない。
  • 非常停止とソフトリミットが機能し、異常動作時に手動で動きを遮断できる。
  • 成功率を記録し、次のステップがデータ追加か n_action_steps / RTC の調整かを判断する。

22.11 章のまとめ​

まとめ

22.11 章のまとめ

  • デカップリング: 制御側は取得と実行を担当し、推論側は VLA のフォワードパスを担当します;インターフェースは観測 -> Action Chunk です。
  • デプロイ: まず単一マシンから始め、必要に応じて分散に移行します;分散ではネットワークレイテンシに特別な注意が必要です。
  • 入力: カメラ + 状態 + 言語は学習時と厳密に整合している必要があります。
  • 出力: アクションチャンクは n_action_steps で消費し、RTC はキューを使って推論時間をマスクします。
  • 安全性: リミット、非常停止、速度クリッピングは制御レイヤで強制されます。
  • 評価: 成功率 + 失敗要因の切り分け;ステージプロジェクトは「言語 -> 実機ロボットアクション」のクローズドループを検証します。

これで、VLA の理論、データ、ファインチューニングから GR00T 実機ロボットデプロイ までのフルパスを完了しました。今後の反復では、学習ステップを闇雲に増やすのではなく、失敗シナリオのデータ収集を優先してください。

Loading Comments...