7.1 MotorBridge とは?
7.1 MotorBridge とは?
MotorBridge は、ロボットアーム/ヒューマノイドロボット向けの一体型関節モーターを対象とした、ベンダー横断の統一 CAN モーター制御ソフトウェアスタックであり、Seeed Studio によってオープンソース化されています。下位層には高性能な Rust コアを採用し、標準的な C ABI インターフェースを提供し、Python/C++/ROS2 の言語バインディングを備えています。1 セットの API で、市場にある主流の一体型関節モーターを駆動できます。
1 セットのコードで、すべての主流関節モーターに対応し、各ベンダー固有の CAN プロトコルの違いを吸収 — ロボットアーム開発における、複数モーターブランド対応の煩雑さというペインポイントをピンポイントで解決します。
どのような業界のペインポイントを解決するか:
市販の一体型関節(Damiao、RobStride、MyActuator など)は、それぞれ独自の CAN プロトコル、コマンド形式、制御モードを持ち、互換性がまったくありません。MotorBridge はその上に抽象化レイヤーを提供し、上位の API 呼び出しは完全に統一され、下位層でベンダーごとのプロトコルに自動適応します。モーターを切り替える際は、ベンダーのパラメータを変更するだけでよく、モーション制御ロジックを変更する必要はありません。
具体的には、次の問題を解決します:
- モーターブランドを変更するたびに、CAN 通信および 3 ループ制御コード一式を書き直す必要がある;
- 開発者は 5 種類以上の独自プロトコルを同時に学習し、複数のコードライブラリを保守する必要がある;
- 統一されたデバッグ・キャリブレーション・可視化ツールがなく、各モーター付属のツールは共通化されていない;
- Python ネイティブ制御はリアルタイム性が低く、GC ポーズがロボットのモーション制御に影響する。
| モーターベンダー | バスタイプ | 対応制御モード |
|---|---|---|
| Damiao | CAN2.0 / シリアルブリッジ | MIT インピーダンス、位置-速度、純粋速度、力-位置制御 |
| RobStride | CAN2.0 | MIT、位置、速度 |
| MyActuator RMD | CAN2.0 | 電流、位置、速度 |
| HighTorque | CAN2.0 | MIT、位置-速度、純粋速度、力-位置制御 |
| Hexfellow | CAN-FD | MIT、位置-速度 |
全体のレイヤードアーキテクチャ(上位から下位へ)
アプリケーション層(ユーザー開発層):
Python、C++(開発中)、ROS2 ノードをサポートします。開発者は統一された API を直接呼び出し、下位の CAN プロトコルを意識する必要はありません。
- Python:ctypes で Rust でコンパイルされた動的ライブラリをバインドし、軽量で性能ロスなし;
- 補助ツール:コマンドライン CLI、Web 可視化コンソール MotorBridge-Studio。
従来のベンダー専用 SDK と比べた利点
| 比較項目 | ベンダー純正 SDK | MotorBridge |
|---|---|---|
| 複数モーターブランド対応 | 単一ブランド専用で、モーター切り替え時はコードを書き直す必要あり | 統一 API で、モーター変更時はベンダーパラメータを変えるだけ |
| リアルタイム性能 | Python 実装で GC によるスタッタリングがあり、タイミングが不安定 | Rust 下位層で GC なし、リアルタイム性能が高い |
| デバッグツール | それぞれ独立した上位ツールで、操作がバラバラ | 統一された CLI + Web 可視化コンソール |
| マルチ言語対応 | 多くは Python のみ提供 | Python/C++/ROS2 が同一の下位ライブラリを共有 |
| プロトコルのカプセル化 | 開発者が CAN メッセージを手動でパースする必要がある | 下位の CAN プロトコル詳細を完全に隠蔽 |
| クロスプラットフォーム | 対応状況がバラバラ | Windows/macOS/Linux をフルサポート |
7.2 インストール環境
7.2 インストール環境
7.2.1 Miniforge のインストール
Ubuntu へのインストール
wget https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/Miniforge3-Linux-x86_64.sh
bash Miniforge3-Linux-x86_64.sh
次に、プロンプトに従って yes を入力するか Enter キーを押します。インストールが成功したら、次のコマンドを入力してターミナルスクリプトを更新します:
source ~/.bashrc
ユーザー名の前に (base) が表示されれば、インストールは成功しています。
その他のプラットフォーム
Jetson / Raspberry Pi:
wget "https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/Miniforge3-$(uname)-$(uname -m).sh"
bash Miniforge3-$(uname)-$(uname -m).sh
macOS:
curl -L -O "https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/Miniforge3-MacOSX-$(uname -m).sh"
bash Miniforge3-MacOSX-$(uname -m).sh
Windows:
ブラウザで Miniforge Release ページ を開き、最新版の Miniforge3-Windows-x86_64.exe を探してクリックし、ダウンロードします。
7.2.2 環境の作成
Python 3.10 以上の仮想環境 — motorbridge には Python バージョン 3.10 以上が必要です:
conda create -y -n rebot_motorbridge python=3.12
次に仮想環境を有効化します。ターミナルを開き、仮想環境内の関連機能を使いたいときは、毎回この有効化コマンドを再実行する必要があります:
conda activate rebot_motorbridge
motorbridge のインストール
rebot_motorbridge 仮想環境を有効化した後、次のコマンドを実行して motorbridge をインストールします:
pip install motorbridge
7.3 MotorBridge による DM モーターの制御
7.3 MotorBridge による DM モーターの制御
Web 制御
- ブラウザで次のアドレスを開きます:
https://motorbridge.github.io/motorbridge-studio/
- Help オプションをクリックし、使用しているオペレーティングシステムとドライバボードに応じて対応するコマンドをコピーし、IP アドレスとポート番号を確認してから、ターミナルで Enter を押して実行します。

Damiao DM モーターを例に説明します:
- Linux プラットフォームでは、次のコマンドを入力します:
motorbridge-gateway -- \
--bind 127.0.0.1:9002 --vendor damiao --transport dm-serial \
--serial-port /dev/ttyACM0 --serial-baud 921600 \
--dt-ms 20
- macOS プラットフォームでは、次のコマンドを入力します:
motorbridge-gateway -- \
--bind 127.0.0.1:9002 --vendor damiao --transport dm-serial \
--serial-port /dev/tty.usbmodem14101 --serial-baud 921600 \
--dt-ms 20
- Windows の場合、次のコマンドを入力します:
motorbridge-gateway -- --bind 127.0.0.1:9002 --vendor damiao --transport dm-serial --serial-port COM3 --serial-baud 921600 --dt-ms 20
ポート番号は正しいポートである必要があり、バインド前に権限を付与しておく必要があります。
- 上記のコマンドを入力したら、Web ページに戻って Connect をクリックします。接続に成功すると、右上に緑色の
Connectedという文字が表示されます。

- DM モーターを選択した後、Scan Damiao をクリックします。

- スキャンが成功すると、次のようなカードが表示されます。

- 右側にはモーター関連のパラメータが表示されます。左下の有効化ボタンをクリックすると、モーターのランプが緑色に変わります。この状態でモーターを制御できます。

-
スライダーをドラッグするか、小さなボックスに対応する角度(単位は rad)を入力し、Move をクリックすると、モーターが目標角度まで回転します。
-
Enable ボタンをクリックした後、Zero+Save をクリックすると、現在位置をゼロ点として設定できます。
-
モーター ID を設定します。モーターを reBot 上で使用する場合、
can_idは対応する関節番号に設定し、master_idは0x10 + can_idに設定する必要があります。
例えば、can_id が 1 の場合、master_id は 0x11、つまり 16 + 1 = 17 にする必要があります。その後、Set CAN_ID をクリックします。

Python コードによる制御
環境がインストールされていない場合は、まず 7.2 節のインストール環境を参照してください。DM モーター関連のサンプルはすべて Damiao のシリアルポート経由で実装されています。
まず、サンプルコードを取得します:
git clone https://github.com/hopcan/motorbridge_ctrl.git
次に、対応する conda 環境を有効化し、サンプルコードのフォルダに入ります:
conda activate rebot_motorbridge
cd your_folder_path/motorbridge_ctrl/dm_motor_ctrl
DM モーターの有効化/無効化
1_enable_dm.py は、DM モーターを有効化/無効化する典型的なサンプルです。
python 1_enable_dm.py
現象:DM モーターを有効化すると、モーターのランプが緑色に点灯します。3 秒後、DM モーターは無効化されます。
# Enable specified motor, disable motor after 3 seconds
from motorbridge import Controller, Mode
import time
motor_configs = {
1 : {
"can_id": 0x01,
"master_id": 0x11, # 0x10 + 1
"model": "4310", # 4310 / 4340P / 6001
},
}
ctrl = Controller.from_dm_serial("/dev/ttyACM0", 921600)
# Add motor to the bus
motor = {}
for num, cfg in motor_configs.items():
motor[num] = ctrl.add_damiao_motor(cfg["can_id"], cfg["master_id"], cfg["model"])
# Enable all motors on the bus
ctrl.enable_all()
time.sleep(3)
# Disable all motors on the bus
ctrl.disable_all()
モーター ID のスキャン
2_scan_DMmotor.py は、DM モーターの CAN ID をスキャンするサンプルです。
python 2_scan_DMmotor.py
メイン実装関数 scan_damiao_motors の入力は、CAN ID の範囲とポートです。実行後、スキャンされた CAN ID と、その対応するマスター ID が表示されます。このスクリプトは、CAN ID と対応するマスター ID が正しいかどうかを確認するために使用できます。
from motorbridge import Controller
def scan_damiao_motors(start_can_id, end_can_id, channel="/dev/ttyACM0"):
found_motors = []
print(f"start scanning {channel},canID : {start_can_id} - {end_can_id}")
for motor_can_id in range(start_can_id, end_can_id + 1):
ctrl = Controller.from_dm_serial(channel, 921600)
temp_motor_master_id = 0x11 + motor_can_id
try:
motor = ctrl.add_damiao_motor(motor_can_id, temp_motor_master_id, "4340P")
try:
# Read register to get CAN ID
esc_id = motor.get_register_u32(8, timeout_ms=100)
master_id = motor.get_register_u32(7, timeout_ms=100)
print(f"[find] motor_can_id=0x{esc_id:02X} motor_master_id=0x{master_id:02X}")
found_motors.append(esc_id)
except Exception:
# Read error, no such CAN ID
print(f"[no respond] motor_can_id=0x{motor_can_id:02X}")
finally:
motor.close()
except Exception as e:
print(f"[error] motor_can_id=0x{motor_can_id:02X}: {e}")
finally:
ctrl.close_bus()
ctrl.close()
print(f"\nfinish find {len(found_motors)} motor")
return found_motors
# Run scanning
if __name__ == "__main__":
motors = scan_damiao_motors(start_can_id=1, end_can_id=10, channel="/dev/ttyACM0")
print("\nfind motor config:")
for can_id in motors:
print(f" can_id=0x{can_id:02X}")
CAN ID と対応するマスター ID の設定
3_set_id.py は、DM モーターの CAN ID とマスター ID を設定するサンプルです。
python 3_set_id.py
メイン実装関数 set_DMmotor_ID の入力は、古い CAN ID、設定したい新しい CAN ID、設定したい新しいマスター ID、およびポートです。
from motorbridge import Controller
from motorbridge import Controller, RID_MST_ID, RID_ESC_ID
import time
# Set CAN ID and master ID
def set_DMmotor_ID(old_can_id, new_can_id, new_master_id, channel="/dev/ttyACM0"):
ctrl = Controller.from_dm_serial(channel, 921600)
temp_motor_master_id = 0x10 + old_can_id
motor = ctrl.add_damiao_motor(old_can_id, temp_motor_master_id, "4340P")
try:
motor.write_register_u32(RID_MST_ID, new_master_id)
except Exception:
pass
try:
motor.write_register_u32(RID_ESC_ID, new_can_id)
except Exception:
pass
new_motor = ctrl.add_damiao_motor(new_can_id, new_master_id, "4340P")
new_motor.store_parameters()
print("change ID and save")
time.sleep(1)
ctrl.close_bus()
ctrl.close()
if __name__ == "__main__":
old_can_id = 0x06
new_can_id = 0x01
new_master_id = 0x11
set_DMmotor_ID(old_can_id, new_can_id, new_master_id, channel="/dev/ttyACM0")
各種モードの制御
4_mit_ctrl.py は MIT モードの制御サンプルです。kp はコントローラの剛性、kd はコントローラの減衰、tau はフィードフォワードトルクです。
python 4_mit_ctrl.py
現象:このサンプルでは tau のみを与えているため、モーターは回転し続けます。MIT モードに基づいて、さまざまな制御モードを導出できます。例えば、kp=0 かつ kd が 0 でない場合、vel を与えることで定速回転を実現できます;kp=0 かつ kd=0 の場合、tau を与えることで所定トルク出力を実現できます。
- tau のみを与える場合、あまり大きな tau を与えないでください。tau が大きすぎると、所望の tau を達成するためにモーターがどんどん速く回転してしまいます。
- 位置制御を行う場合、kd を 0 に設定してはいけません。そうしないと、モーターの振動や制御不能を引き起こす可能性があります。
- pos と vlim の単位はそれぞれ rad および rad/s で、データ型は float です。
from motorbridge import Controller, Mode
import time
motor_can_id = 0x01
motor_master_id = 0x11
channel = "/dev/ttyACM0"
# Get motor control handle
ctrl = Controller.from_dm_serial(channel, 921600)
motor = ctrl.add_damiao_motor(motor_can_id, motor_master_id, "4340P")
# Enable all motors
ctrl.enable_all()
# Switch to MIT mode, timeout 1000ms
motor.ensure_mode(Mode.MIT, timeout_ms=1000)
# MIT control
motor.send_mit(
pos=0.0,
vel=0.0,
kp=0.0,
kd=0.0,
tau=0.8 # 0.8 Nm
)
# Run for 5s
time.sleep(5)
# Disable all motors
ctrl.disable_all()
ctrl.close_bus()
ctrl.close()
5_pos_vel_ctrl.py は pos_vel モードの制御サンプルです。
python 5_pos_vel_ctrl.py
pos は制御対象の目標位置であり、vlim は動作中の最大絶対速度を制限するために使用されます。
pos と vlim の単位はそれぞれ rad および rad/s で、データ型は float です。
from motorbridge import Controller, Mode
import time
motor_can_id = 0x01
motor_master_id = 0x11
channel = "/dev/ttyACM0"
# Get motor control handle
ctrl = Controller.from_dm_serial(channel, 921600)
motor = ctrl.add_damiao_motor(motor_can_id, motor_master_id, "4340P")
# Enable all motors
ctrl.enable_all()
# Switch to position-velocity mode, timeout 1000ms
motor.ensure_mode(Mode.POS_VEL, timeout_ms=1000)
# Position-velocity mode control
motor.send_pos_vel(
pos=2.0, # target angle (rad)
vlim=1.5 # max vel (rad/s)
)
# Run for 5s
time.sleep(5)
# Disable all motors
ctrl.disable_all()
ctrl.close_bus()
ctrl.close()
6_vel_ctrl.py は vel モードの制御サンプルです。
python 6_vel_ctrl.py
from motorbridge import Controller, Mode
import time
motor_can_id = 0x01
motor_master_id = 0x11
channel = "/dev/ttyACM0"
# Get motor control handle
ctrl = Controller.from_dm_serial(channel, 921600)
motor = ctrl.add_damiao_motor(motor_can_id, motor_master_id, "4340P")
# Enable all motors
ctrl.enable_all()
# Switch to velocity mode, timeout 1000ms
motor.ensure_mode(Mode.VEL, 1000)
# Velocity mode control
motor.send_vel(vel=1.0) # 1 rad/s
# Run for 5s
time.sleep(5)
# Disable all motors
ctrl.disable_all()
ctrl.close_bus()
ctrl.close()
ここで vel は制御対象の目標速度です。
pos の単位は rad/s で、データ型は float です。
7_force_pos.py は force_pos モードの制御サンプルです。
python 7_force_pos.py
from motorbridge import Controller, Mode
import time
motor_can_id = 0x01
motor_master_id = 0x11
channel = "/dev/ttyACM0"
# Get motor control handle
ctrl = Controller.from_dm_serial(channel, 921600)
motor = ctrl.add_damiao_motor(motor_can_id, motor_master_id, "4340P")
# Enable all motors
ctrl.enable_all()
# Switch to force_pos mode, timeout 1000ms
motor.ensure_mode(Mode.FORCE_POS, 1000)
# force_pos control
motor.send_force_pos(
pos=0.5, # target angle (rad)
vlim=1.0, # max vel (rad/s)
ratio=0.3 # torque ratio (0.0 - 1.0), 0 means no torque, 1 means full torque
)
# Run for 5s
time.sleep(5)
# Disable all motors
ctrl.disable_all()
ctrl.close_bus()
ctrl.close()
pos は制御対象の目標位置、vlim は速度制限、ratio は使用するトルク量を表します。ratio が 0 のときはトルクなし、1 のときはフルトルクを意味します。
モーター状態の取得
8_get_state.py はモーター状態を取得するサンプルです。
python 8_get_state.py
from motorbridge import Controller, Mode
import time
motor_can_id = 0x01
motor_master_id = 0x11
channel = "/dev/ttyACM0"
# Get motor control handle
ctrl = Controller.from_dm_serial(channel, 921600)
motor = ctrl.add_damiao_motor(motor_can_id, motor_master_id, "4340P")
# Enable all motors
ctrl.enable_all()
# Switch to pos_vel mode, timeout 1000ms
motor.ensure_mode(Mode.POS_VEL, 1000)
# Record start time
start = time.perf_counter()
# Control cycle
dt = 0.01 # 10ms
# Run for 5s
while time.perf_counter() - start < 5.0:
now_time = time.perf_counter() - start
motor.send_pos_vel(
pos=2.0, # target angle (rad)
vlim=1.5 # max vel (rad/s)
)
time.sleep(dt)
state = motor.get_state()
if state:
print(f"time:{now_time:.3f}")
print(f"pos: {state.pos:.3f} rad")
print(f"vel: {state.vel:.3f} rad/s")
print(f"torque: {state.torq:.3f} Nm\n")
else:
print("no respond\n")
# Disable all motors
ctrl.disable_all()
ctrl.close_bus()
ctrl.close()
8_get_state.py で示されている例は、制御処理中に前フレームでモーターから返された応答フレームを取得するためのものです。この応答フレームは、モーターに制御フレームを送信したときに送られ、モーターが返信します。これは質疑応答モードに相当します。モーターを動かさずに状態取得のためだけに応答フレームを返させたい場合は、9_set_zero.py におけるモーター状態の読み取り方法を参照してください。
モーターのゼロ点を設定
9_set_zero.py はモーターのゼロ点を設定する例です。
python 9_set_zero.py
from motorbridge import Controller, Mode
import time
motor_can_id = 0x01
motor_master_id = 0x11
channel = "/dev/ttyACM0"
# Get motor control handle
ctrl = Controller.from_dm_serial(channel, 921600)
motor = ctrl.add_damiao_motor(motor_can_id, motor_master_id, "4340P")
# Set zero point
try:
motor.set_zero_position()
print("set zero successfully")
except Exception:
print("set zero failed")
time.sleep(1)
# Check position
start = time.perf_counter()
dt = 0.01 # 10ms
while time.perf_counter() - start < 1.0:
now_time = time.perf_counter() - start
motor.request_feedback()
time.sleep(dt)
state = motor.get_state()
if state:
print(f"time:{now_time:.3f}")
print(f"pos: {state.pos:.3f} rad")
print(f"vel: {state.vel:.3f} rad/s")
print(f"torque: {state.torq:.3f} Nm\n")
else:
print("no respond\n")
time.sleep(1)
ctrl.close_bus()
ctrl.close()
現象:ゼロ点の設定に成功すると、モーターの現在の状態が読み取られ、ゼロ点設定が成功したかどうかを確認します。
7.4 MotorBridge による RS モーターの制御
お使いのシステムにまだ PCAN ドライバーがインストールされていない場合は、こちらのページを参照してください:PCAN driver installed スライダーをドラッグするか、小さなボックスに対応する角度(単位は rad)を入力し、Move をクリックすると、モーターは目標角度まで回転します。 Enable ボタンをクリックした後、Zero+Save をクリックして現在位置をゼロ点として設定します。 モーター ID を設定します。モーターを reBot 上で使用する場合、 現象:RS モーターを有効化すると、モーターのランプが緑色になります。3 秒後、RS モーターは無効化され、モーターのランプは赤色になります。 主な実装関数 主な実装関数 現象:この例では tau のみを与えているため、モーターは回転し続けます。MIT モードに従って、さまざまな制御モードを導き出すことができます。例えば、kp=0 で kd が 0 でない場合、vel を与えることで定速回転を実現できます。kp=0 かつ kd=0 の場合、tau を与えることで所定トルク出力を実現できます。 ここでの pos の単位は rad/s で、データ型は float です。 現象:ゼロ点の設定に成功すると、現在のモーター状態が読み取られ、ゼロ点設定が成功したかどうかを確認します。7.4 MotorBridge による RS モーターの制御
Web 制御
peak_usb カーネルモジュールをロードし、ポートを確認し、ボーレートを設定してポートを起動します:# The kit comes with PCAN-USB, which usually should directly appear as can0 or can1
sudo modprobe peak_usb
ip -br link
# If can0 appears, then set the bitrate
sudo ip link set can0 down 2>/dev/null
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000
sudo ip link set can0 up
https://motorbridge.github.io/motorbridge-studio/

motorbridge-gateway -- --bind 127.0.0.1:9002 --transport socketcan --channel can0
motorbridge-gateway -- --bind 127.0.0.1:9002 --transport socketcan --channel can0
motorbridge-gateway -- --bind 127.0.0.1:9002 --transport socketcan --channel can0@1000000
Connected という文字が表示されます。



can_id は対応する関節番号に設定し、master_id は固定です。Python コードによる制御
RS モーターの有効化/無効化
1_enable_rs.py は RS モーターの有効化/無効化の典型的な例です。python 1_enable_rs.py# Enable specified motor, disable motor after 3 seconds
from motorbridge import Controller, Mode
import time
motor_configs = {
1 : {
"can_id": 0x07,
"master_id": 0xfd, # fixed
"model": "rs-00", # rs-06 / rs-00
},
}
ctrl = Controller("can0")
# Add motor
motor = {}
for num, cfg in motor_configs.items():
motor[num] = ctrl.add_robstride_motor(cfg["can_id"], cfg["master_id"], cfg["model"])
# Enable all motors
ctrl.enable_all()
# Switch to MIT mode, timeout 1000ms
motor[1].ensure_mode(Mode.MIT, timeout_ms=1000)
# Control MIT
motor[1].send_mit(
pos=0.0,
vel=0.0,
kp=0.0,
kd=0.0,
tau=0.3 # 0.3 Nm
)
time.sleep(3)
# Disable all motors
ctrl.disable_all()モーター ID のスキャン
2_scan_RSmotor.py は RS モーターの CAN ID をスキャンする例です。python 2_scan_RSmotor.pyfrom motorbridge import Controller, Mode
import time
def scan_robstride_motors(start_can_id, end_can_id, channel="can0"):
found_motors = []
for motor_can_id in range(start_can_id, end_can_id + 1):
ctrl = Controller(channel)
try:
motor = ctrl.add_robstride_motor(motor_can_id, 0xfd, "rs-00")
try:
can_id, respond_id = motor.robstride_ping()
found_motors.append(can_id)
print(f"can_id={can_id:02X} respond_id={respond_id:02X}") # response ID is not master ID
except Exception:
# Scan error
print(f"[no respond] no this motor_can_id=0x{motor_can_id:02X}")
finally:
motor.close()
except Exception as e:
print(f"[error] motor_can_id=0x{motor_can_id:02X}: {e}")
finally:
ctrl.close_bus()
ctrl.close()
print(f"\nfinish find {len(found_motors)} motor\n")
return found_motors
if __name__ == "__main__":
motors = scan_robstride_motors(1, 10, channel="can0")
print("\nfind motor config:")
for can_id in motors:
print(f" can_id=0x{can_id:02X}")scan_robstride_motors の入力は、CAN ID の範囲とポートです。実行後、スキャンされた CAN ID とそれに対応する master ID が表示されます。このスクリプトは、CAN ID と対応する master ID が正しいかどうかを確認するために使用できます。CAN ID と対応する Master ID の設定
3_set_id.py は RS モーターの CAN ID と master ID を設定する例です。python 3_set_id.pyfrom motorbridge import Controller
from motorbridge import Controller, RID_MST_ID, RID_ESC_ID
import time
# Set CAN ID
def set_RSmotor_ID(old_can_id, new_can_id, channel="can0"):
ctrl = Controller(channel)
motor = ctrl.add_robstride_motor(old_can_id, 0xfd, "rs-00")
try:
motor.robstride_set_device_id(new_can_id)
print(f"change to new id :{new_can_id}")
except Exception:
print("set id failed")
time.sleep(1)
ctrl.close_bus()
ctrl.close()
if __name__ == "__main__":
old_can_id = 0x01
new_can_id = 0x01
set_RSmotor_ID(old_can_id, new_can_id, channel="can0")set_RSmotor_ID の入力は、古い CAN ID、設定したい新しい CAN ID、およびポートです。各種モードの制御
4_mit_ctrl.py は MIT モードの制御例です。kp はコントローラーの剛性、kd はコントローラーの減衰、tau はフィードフォワードトルクです。python 4_mit_ctrl.pyfrom motorbridge import Controller, Mode
import time
motor_can_id = 0x01
motor_master_id = 0xfd
channel = "can0"
# Get motor handle
ctrl = Controller(channel)
motor = ctrl.add_robstride_motor(motor_can_id, motor_master_id, "rs-00")
# Enable all motors
ctrl.enable_all()
# Switch to MIT mode, timeout 1000ms
motor.ensure_mode(Mode.MIT, timeout_ms=1000)
# Control MIT
motor.send_mit(
pos=0.0,
vel=0.0,
kp=0.0,
kd=0.0,
tau=0.3 # 0.3 Nm
)
# Run for 3s
time.sleep(3)
# Disable all motors
ctrl.disable_all()
ctrl.close_bus()
ctrl.close()
5_pos_vel_ctrl.py は pos_vel モード用の制御サンプルです。python 5_pos_vel_ctrl.pyfrom motorbridge import Controller, Mode
import time
motor_can_id = 0x01
motor_master_id = 0xfd
channel = "can0"
# Get motor handle
ctrl = Controller(channel)
motor = ctrl.add_robstride_motor(motor_can_id, motor_master_id, "rs-00")
# Enable all motors
ctrl.enable_all()
# Switch to position-velocity mode, timeout 1000ms
motor.ensure_mode(Mode.POS_VEL, timeout_ms=1000)
# Control position-velocity
motor.send_pos_vel(
pos=2.0, # target angle (rad)
vlim=1.5 # max vel (rad/s)
)
# Run for 5s
time.sleep(5)
# Disable all motors
ctrl.disable_all()
ctrl.close_bus()
ctrl.close()pos は制御対象の目標位置であり、vlim は動作中の最大絶対速度を制限するために使用されます。
6_vel_ctrl.py は vel モード用の制御サンプルです。python 6_vel_ctrl.pyfrom motorbridge import Controller, Mode
import time
motor_can_id = 0x01
motor_master_id = 0xfd
channel = "can0"
# Get motor handle
ctrl = Controller(channel)
motor = ctrl.add_robstride_motor(motor_can_id, motor_master_id, "rs-00")
# Enable all motors
ctrl.enable_all()
# Switch to position-velocity mode, timeout 1000ms
motor.ensure_mode(Mode.POS_VEL, timeout_ms=1000)
# Control position-velocity
motor.send_pos_vel(
pos=2.0, # target angle (rad)
vlim=1.5 # max vel (rad/s)
)
# Run for 5s
time.sleep(5)
# Disable all motors
ctrl.disable_all()
ctrl.close_bus()
ctrl.close()vel は制御対象の目標速度です。モーター状態の取得
7_get_state.py はモーター状態を取得するサンプルです。python 7_get_state.pyfrom motorbridge import Controller, Mode
import time
motor_can_id = 0x01
motor_master_id = 0xfd
channel = "can0"
# Get motor handle
ctrl = Controller(channel)
motor = ctrl.add_robstride_motor(motor_can_id, motor_master_id, "rs-00")
# Enable all motors
ctrl.enable_all()
# Switch to position-velocity mode, timeout 1000ms
motor.ensure_mode(Mode.POS_VEL, 1000)
# Record start time
start = time.perf_counter()
# Control cycle
dt = 0.01 # 10ms
# Run for 5s
while time.perf_counter() - start < 5.0:
now_time = time.perf_counter() - start
motor.send_pos_vel(
pos=2.0, # target angle (rad)
vlim=1.5 # max vel (rad/s)
)
time.sleep(dt)
state = motor.get_state()
if state:
print(f"time:{now_time:.3f}")
print(f"pos: {state.pos:.3f} rad")
print(f"vel: {state.vel:.3f} rad/s")
print(f"torque: {state.torq:.3f} Nm\n")
else:
print("no respond\n")
# Disable all motors
ctrl.disable_all()
ctrl.close_bus()
ctrl.close()7_get_state.py で示されているサンプルは、制御処理中にモーターが前フレームで返した応答フレームを取得するものです。この応答フレームは、制御フレームをモーターに送信したときに送信され、モーターが返信するもので、質疑応答モードに相当します。モーターを動かさずに状態取得のための応答フレームだけを返させたい場合は、8_set_zero.py におけるモーター状態読み取りのサンプルを参照してください。モーターのゼロ点設定
8_set_zero.py はモーターのゼロ点を設定するサンプルです。python 8_set_zero.pyfrom motorbridge import Controller, Mode
import time
motor_can_id = 0x01
motor_master_id = 0xfd
channel = "can0"
# Get motor handle
ctrl = Controller(channel)
motor = ctrl.add_robstride_motor(motor_can_id, motor_master_id, "rs-00")
try:
motor.set_zero_position()
print("set zero successfully")
except Exception:
print("set zero failed")
time.sleep(1)
# Check position
start = time.perf_counter()
dt = 0.01 # 10ms
while time.perf_counter() - start < 1.0:
now_time = time.perf_counter() - start
motor.request_feedback()
time.sleep(dt)
state = motor.get_state()
if state:
print(f"time:{now_time:.3f}")
print(f"pos: {state.pos:.3f} rad")
print(f"vel: {state.vel:.3f} rad/s")
print(f"torque: {state.torq:.3f} Nm\n")
else:
print("no respond\n")
time.sleep(1)
ctrl.close_bus()
ctrl.close()