メインコンテンツまでスキップ
ステージ 4 · 第 19 章 · 理論

19. ロボット本体と GR00T システムアーキテクチャ

ロボット本体(エンボディメント)とは何か、SO-ARM の関節・状態・アクション・カメラが GR00T でどう定義されるか、基盤モデル+微調整パラダイム、GR00T 推論サーバとロボット制御クライアントの構成を学びます。

19.1 ロボット本体(エンボディメント)とは?​

本体

19.1 ロボット本体(エンボディメント)とは?

「本体(エンボディメント)」とはロボットが物理的にどう存在するかです:関節はいくつ、どのカメラ、どんなグリッパ、どんなアクション空間か。VLA 基盤モデルは多数の本体をまたいで訓練されます — 様々なアーム、ヒューマノイド、移動操作プラットフォーム — だから「いま自分はどの身体のために行動しているのか?」を伝える手段が必要です。

それが**本体タグ(embodiment tag)**です。SO-ARM データで GR00T を微調整するとき、データセットは new_embodiment タグを運び、これは「新しい単腕本体」に対する正しい入出力射影を選択します。データ設定 — SO-ARM の標準 2 カメラ構成は so100_dualcam — と組み合わせて、モデルはこの身体の形を正確に把握します。

注記

SO-ARM は GR00T エコシステムで最も良くサポートされた低価格本体の 1 つです:NVIDIA の公式微調整ガイドは SO101 データを使い、LeRobot の groot ポリシーパスも SO-ARM データセットで動きます。

19.2 SO-ARM の関節・状態・アクション定義​

定義

19.2 SO-ARM の関節・状態・アクション定義

関節と状態​

SO-ARM の observation.state は 6 次元で、データセットのメタデータに保存された固定関節順序です:

次元関節
0肩旋回
1肩上下
2肘
3手首ピッチ
4手首回転
5グリッパ

アクション​

action は同じ 6 次元をミラーします:次ステップの目標位置。modality.json(第 20 章)では、状態 / アクショングループは single_arm(0〜4 次元)と gripper(5 次元目)に分割されます — GR00T は異なるヘッドで処理することがあるためです。

19.3 カメラモダリティ​

カメラ

19.3 カメラモダリティ

SO-ARM の一般的なカメラ構成​

so100_dualcam データ設定は 2 つのカメラ視点を期待します — エコシステム標準の SO-ARM 構成です:

キー視点役割
front(または top)作業域全体をカバーする俯瞰 / 前面物体はどこ、B 点はどこ
side(または wrist)側面またはグリッパ視点テーブル面からの高さ、物体との接触

注意​

  • データセットに録画されたカメラキーは、推論時に同一のものが現れる必要があります;
  • 2 視点がこのアーム上の GR00T のスイートスポット。カメラ追加にはカスタムデータ設定が必要です。

19.4 言語モダリティ​

言語

19.4 言語モダリティ

データ側​

各エピソードは録画時にバインドされたタスク記述(第 12 章の --dataset.single_task)、または meta/tasks.jsonl への追記を運びます。GR00T は modality.json のアノテーションキー human.task_description(第 18 章 SO-ARM 推奨)を通じて読み取ります。

推論側​

展開時、指示はライブで渡されます — 第 21 章クライアントの --lang_instruction="Grab pens and place into pen holder." など。文を変えればタスクが変わり、重みはそのままです。

19.5 観測ウィンドウとアクションウィンドウ​

ウィンドウ

19.5 観測ウィンドウとアクションウィンドウ

GR00T は現在の観測(画像 + 状態 + 言語)を処理し、短い未来窓をカバーするアクションチャンク(N1.5 は 16 ステップ)を出力します。第 14 章の ACT と同様、先頭の一部だけ開ループ実行して再観測 — 同じチャンク / ホライズンのトレードオフが、はるかに大きなモデルの中で再現されます。

19.6 基盤モデルと微調整​

パラダイム

19.6 基盤モデルと微調整

基盤モデル​

VLM バックボーンはインターネットスケールの視覚-言語データと大規模な多ロボットデータセットで事前学習されています — 「物体とは何か」「操作とはどういうものか」をすでに知った状態でやって来ます。事前学習済み GR00T N1.5-3B の重みは Hugging Face にあります:nvidia/GR00T-N1.5-3B。

微調整​

あなたの SO-ARM データセットが、基盤モデルをあなたのテーブル・物体・指示表現へ適応させます:

  • 全パラメータ微調整はネットワークのより多くを再訓練します(約 25GB VRAM、第 21 章);
  • 部分微調整(例:--no-tune_diffusion_model は DiT ヘッドを凍結)は VRAM と時間を削減し、精度を少し犠牲にします;
  • LoRA / PEFT 系は小さなアダプタ層だけを訓練します。

ゼロショット vs. 微調整​

ゼロショット(微調整なし)は「もっともらしく動く」ことがありますが、あなたの特定タスクを信頼性を持って完了することはまれです — あなたのテーブルは事前学習データにありません。50〜100 件のローカルエピソードでの微調整が想定される経路です。

19.7 GR00T システムアーキテクチャ​

アーキテクチャ

19.7 GR00T システムアーキテクチャ

モデル内部のデータフロー(簡略)​

画像(前面・側面)──┐
状態(6 次元)─────┼─→ VLM バックボーン ─→ DiT アクションヘッド ─→ アクションチャンク(k × 6)
言語 ──────────────┘ (理解) (デノイズ) (サーボへ)
  • VLM バックボーンが 3 つのモダリティをシーンと言示の意味的理解へ融合;
  • DiT(拡散 Transformer)ヘッドが潜在変数を繰り返しデノイズし、首尾一貫した連続アクションチャンクへ(Flow Matching);
  • チャンクはロボット制御側へ流れ、先頭数ステップを実行して再観測します。

GR00T 推論サーバとロボット制御クライアント​

展開時、NVIDIA Isaac-GR00T スタックは 2 つのプロセスに分割されます:

ロボット制御クライアント — SO-ARM とカメラに接続し、観測(画像 + 状態 + 言語)をサーバへ送り、アクションチャンクを受信してサーボで実行します。公式サンプル examples/SO-100/eval_lerobot.py はまさにこのアームのために書かれています。

GR00T 推論サーバ — モデルを保持し、利用可能な GPU(ワークステーション、クラウドインスタンス、または Jetson AGX Thor の Docker イメージ)で動作し、ネットワーク越しにクライアントへ応答します。

[ SO-ARM + カメラ ] ⇄ USB ⇄ [ ロボット制御クライアント ] ⇄ ネットワーク ⇄ [ GR00T 推論サーバ + GPU ]

統合チェックリスト​

第 21 章の実践の前に、答えられることを確認:

  1. 本体タグは? → new_embodiment
  2. データ設定は? → so100_dualcam
  3. カメラキーは? → データセットと完全に同一
  4. 指示の言い回しは? → データセットのアノテーションと完全に同一

19.8 GR00T における SO-ARM の位置​

位置

19.8 GR00T における SO-ARM の位置

  • 低価格・再現可能なデスクトップ本体 — LeRobot のリファレンスアームであることが、そのまま GR00T の微調整対象としての価値につながっています;
  • 公式 SO101 微調整レシピでサポート(NVIDIA ブログ + Isaac-GR00T リポジトリの SO-100 サンプル);
  • Jetson AGX Thor でのエッジ推論展開が可能;
  • そして — 第 22 章 — GR00T ツールチェーンを完全にバイパスするユーザー向けに、SenseCraft Robotics のノーコードプラットフォームという道があります。

19.9 本章のまとめ​

まとめ

19.9 本章のまとめ

  • 本体 = ロボットの身体の定義。GR00T での SO-ARM:タグ new_embodiment、データ設定 so100_dualcam;
  • 状態 / アクションは固定関節順序の 6 次元。2 カメラ + 言語でモダリティ構成が完成;
  • 基盤モデル + 微調整は、あなたのテーブルに対するゼロショットより優れています;
  • 展開はロボット制御クライアント(アーム + カメラ)と GPU 推論サーバに分割されます。

次章で SO-ARM データセットを GR00T 微調整用に準備します。

Loading Comments...