メインコンテンツまでスキップ

reCamera を用いた RTSP から WebRTC へのリアルタイム動画配信

はじめに​

reCamera の映像ストリームを自分の Web アプリケーションに統合したい場合や、ブラウザを通してリモートで低遅延にカメラ映像を閲覧したい場合は、このデモを参考にしてください。 このプロジェクトでは、reCamera の映像を RTSP プロトコルで配信し、推論結果を mqtt out ノードを介して PC に送信します。その後、PC 側で RTSP ストリームと推論結果を合成し、WebRTC 形式に変換することで、どのブラウザからでもプラグインなしでリアルタイムに推論付き映像ストリームを再生できるようにします。これは、reCamera の映像ストリームを「解放」するための方法を提供するものであり、一度 RTSP 経由で映像ストリームを出力できるようになれば、次のようなことが容易に行えます:

  • 自分の Web アプリケーションや管理プラットフォームへの統合:既存のダッシュボード、監視システム、IoT プラットフォームなどにライブ映像を埋め込むことができます。

  • 複数デバイスの映像集約:同一の Web ページ上で複数の reCamera 映像を同時に表示し、多チャンネルのビデオ監視ウォールを構築できます。

  • リモートアクセスおよびネットワーク越え通信:WebRTC の NAT トラバーサル機能により、異なるネットワーク環境下でも reCamera のライブ映像を低遅延で閲覧できます。

  • AI 推論結果可視化の伝送チャネルの提供:reCamera がエッジ AI 推論を実行した後、映像とともに推論結果を出力し、PC 側でブラウザ上に AI 解析結果をリアルタイム表示できます。遠隔点検、スマートセキュリティなどのアプリケーション構築に適しています。

このデモでは、reCamera を単体のビジュアルデバイスから、あらゆる Web システムに統合可能な映像ソースへと変換するアプローチを示します。本プロジェクトが、reCamera と Web 技術を組み合わせたさらなる可能性を探求するきっかけとなれば幸いです。

システムアーキテクチャ​

システム全体は、reCamera 側とPC サーバー側の 2 つの部分が連携して動作します。アーキテクチャは次のとおりです:

ステージ実行場所使用技術 / プロトコル説明
映像取得 & エンコードreCameraカメラ + H.264 エンコード映像を取得しエンコードします
AI 推論reCameraYOLO11n モデル映像フレームに対して AI 物体検出推論を実行します
RTSP ストリーミングreCameraRTSP プロトコル(ポート 554)RTSP プロトコルを介してネットワークへ映像を配信します
MQTT 推論結果送信reCamera → PC サーバーMQTT プロトコル(ポート 1883)推論結果(バウンディングボックス、ラベル)を MQTT で PC に送信します
映像受信 & デコードPC サーバーOpenCV + FFmpegRTSP ストリームを受信し、生フレームにデコードします
推論結果と映像の合成PC サーバーdetection_store + OpenCV映像フレーム上に AI 検出ボックスとラベルを重ね描画します
WebRTC エンコード & 送信PC サーバーaiortc合成済み映像フレームを WebRTC 形式にエンコードして送信します
リアルタイム再生PC ブラウザWebRTC推論結果付き映像をブラウザで低遅延再生します

ハードウェアの準備​

このデモを実行するには、以下のハードウェアが必要です:

  • reCamera デバイス 1 台(すべての reCamera バリアントに対応)
  • PC 1 台(WebRTC ブリッジサービスを実行するため、reCamera と同一 LAN 上にある必要があります)

導入ニーズに応じて、任意のバージョンの reCamera を選択できます:

  • reCamera 2002 シリーズ(Wi-Fi)
  • reCamera Gimbal
  • reCamera HQ PoE(Ethernet + PoE)

注意: PoE バージョンは Wi-Fi をサポートしておらず、PoE 対応スイッチを介して同一ローカルネットワークに接続する必要があります。

reCamera 2002 シリーズreCamera GimbalreCamera HQ PoE

デモのセットアップ​

ステップ 1: reCamera の設定​

まず、公式の入門ガイドに従って reCamera の基本設定を完了してください:reCamera Getting Started

初期セットアップが完了したら、デバイスの電源が入っており、ネットワークに正しく接続されていることを確認します。 次に、ブラウザからアドレス 192.168.42.1 にアクセスして reCamera にログインし、Node-RED ワークスペースに入ります。

下図のように Node-RED のフロー画面に正常にアクセスできれば、設定は完了です。

ステップ 2: RTSP ストリーミングの設定​

reCamera には RTSP ストリーミング機能が内蔵されており、Node-RED のフローを通じて簡単に設定できます。フロー内に 2 つのノードを配置するだけで済みます。SenseCraft AI のチュートリアルについては、Access SenseCraft AI reCamera Dashboard のリンクを参照してください。

2.1 カメラノードのインポートと設定​

左側から Camera Node をワークスペースにドラッグし、ダブルクリックして設定画面に入ります。必要に応じて解像度やフレームレートなどのパラメータを設定できます。下図のフローに従ってカメラノードをインポートおよび設定してください。

カメラパラメータ設定

2.2 ストリームノードのインポートと設定​

左側から Stream Node をワークスペースにドラッグし、RTSP プロトコルを選択してストリームアドレスとポートを設定します。reCamera のデフォルトの RTSP ストリームアドレスは次のとおりです:

rtsp://admin:admin@192.168.42.1:554/live

RTSP ストリーミングパラメータ設定

2.3 モデルノードのインポート​

左側から Model Node をワークスペースにドラッグし、Device をクリックして YOLO11n Detection モデルを選択します。

2.4 MQTT Out ノードのインポート​

左側から MQTT Out Node をワークスペースにドラッグし、下図に従って MQTT ブローカーアドレスとサーバーとの通信に使用するトピックを設定します。

設定が完了したら、右上の Deploy をクリックしてフローをデプロイします。これで reCamera は RTSP プロトコル経由でストリーミングを開始します。

ステップ 3: PC 上に WebRTC 変換サービスをデプロイ​

WebRTC ブリッジサービスは PC 上で動作し、RTSP ストリームと MQTT メッセージを受信し、推論結果と映像ストリームを合成して WebRTC 形式に変換し、ブラウザでのリアルタイム再生を実現します。

3.1 前提条件​

PC に以下の環境がインストールされていることを確認してください:

  • Python 3.8+
  • pip パッケージマネージャ

注意: Windows で aiortc をインストールする場合、事前に Microsoft C++ Build Tools のインストールが必要になることがあります。Visual Studio Build Tools からダウンロードしてインストールできます。

3.2 コードの取得と依存関係のインストール​

repository から RTSP から WebRTC への Python プロジェクトコードを取得します。プロジェクトコードを PC にダウンロードしたら、プロジェクトディレクトリに移動して Python の依存関係をインストールします:

cd rtsp_to_webrtc
pip install -r requirements.txt

3.3 プロジェクトファイルの説明​

プロジェクトには、次のコアファイルが含まれています:

ファイル説明
server.pyWebRTC シグナリングサーバー。組み込み MQTT Broker を起動し、ブラウザからの接続要求を処理して WebRTC セッションを確立します
mqtt_broker.py組み込み MQTT 3.1.1 Broker(純粋な asyncio 実装)および購読クライアント。reCamera の Node-RED からプッシュされる YOLO 推論結果を受信します
detection_store.py推論結果の保存モジュール。映像フレームへのオーバーレイ描画用に最新の検出ボックスとラベルデータをキャッシュします
video_sources.py映像プロトコル抽象化レイヤー
index.htmlフロントエンドプレーヤーページ。プロトコル選択と WebRTC 映像再生機能を提供します
requirements.txtPython 依存関係リスト

3.4 サービスの起動​

デフォルト設定でサービスを起動します:

python server.py

サービスが起動すると、次のようなログ出力が表示されます:

INFO:webrtc-server:Starting server on http://0.0.0.0:8080
INFO:webrtc-server:Default source: rtsp://admin:admin@192.168.42.1:554/live
INFO:webrtc-server:Supported protocols: rtsp, onvif, gb28181, rtmp, hls
INFO:webrtc-server:MQTT Broker: 0.0.0.0:1883, topic: yolo11n_result
INFO:webrtc-server:Open http://localhost:8080 in your browser

コマンドライン引数を使用して設定をカスタマイズすることもできます:

# Specify the default video source address
python server.py --source rtsp://admin:admin@192.168.42.1:554/live

# Specify the service port
python server.py --port 9090

# Specify both address and port
python server.py --source rtsp://admin:admin@192.168.42.1:554/live --port 8080

コマンドライン引数の説明:

引数デフォルト値説明
--host0.0.0.0サーバーのバインドアドレス
--port8080サーバーの待ち受けポート
--sourcertsp://admin:admin@192.168.42.1:554/liveデフォルトのビデオソースアドレス

注意: PC のファイアウォールでポート 8080(または指定したポート)への受信接続が許可されていること、また PC と reCamera が同一 LAN 上にあることを確認してください。

Step 4: デモを実行する​

  1. reCamera が RTSP ストリーミング用に設定され、ワークフローがデプロイされていることを確認します
  2. PC 上で server.py が起動して実行中であることを確認します
  3. PC のブラウザで http://localhost:8080 にアクセスします
  4. ページ上でプロトコル(RTSP)を選択し、reCamera の RTSP ストリームアドレスを入力します(デフォルトで入力済み)
  5. "Start Playing" ボタンをクリックします

ブラウザでの reCamera 映像のリアルタイム再生

接続に成功すると、ページには次の情報が表示されます:

  • ビデオフィード:reCamera の映像をリアルタイム表示
  • 接続ステータス:ページ左上の緑色の接続ステータスインジケータ
  • ストリーム情報:ビデオストリームアドレス、接続状態、ICE 接続状態、ビデオ解像度を表示
  • 操作ログ:ページ下部に詳細な接続ログを表示

動作原理​

システム全体の高レベルなワークフローは次のとおりです:

  1. ビデオキャプチャと AI 推論 reCamera はカメラを通じて継続的にビデオを取得し、YOLO11n モデルを使用して物体検出推論を行い、バウンディングボックスとラベルの結果を取得します。

  2. RTSP ストリーミングと MQTT 結果送信 reCamera はエンコードされたビデオを RTSP プロトコルでネットワークにストリーミングすると同時に、推論結果を MQTT プロトコル(トピック:yolo11n_result)で PC 上の組み込み MQTT Broker にパブリッシュします。

  3. ビデオ受信と推論結果の融合 PC サービスは OpenCV + FFmpeg のバックグラウンドスレッドを使用して RTSP ストリームから最新のビデオフレームを継続的に読み取り、detection_store から最新の推論結果を取得し、バウンディングボックスとラベルをビデオフレームにオーバーレイします。

  4. WebRTC エンコードと送信 ブラウザが接続要求を開始すると、PC は aiortc ライブラリを通じて融合されたビデオフレームを WebRTC 形式にエンコードし、送信用の WebRTC PeerConnection を確立します。

  5. ブラウザでのリアルタイム再生 ブラウザは WebRTC 経由でビデオストリームを受信し、プラグインをインストールすることなく、AI 推論の注釈付きビデオをリアルタイムで再生します。

注意事項​

  • reCamera の RTSP ストリームは、デフォルトでは 1~2 接続の同時接続 のみをサポートします。ほかのプログラム(VLC など)がすでに RTSP 接続を占有している場合、WebRTC サービスはビデオストリームを受信できないことがあります。使用前に、RTSP ストリームに接続しているほかのプログラムを閉じてください。
  • aiortc のインストールに失敗する場合は、Microsoft C++ Build Tools(Windows)または gcc / make ツール(Linux)がインストールされていることを確認してください。
  • サーバーログに non-existing PPS エラーが表示される場合、これはキーフレームがまだ受信されていないことが原因であり、正常な挙動です。キーフレームが到着すると(約 1 秒後)自動的に復旧します。
  • サービスのポートを変更するには、python server.py --port <port_number> を使用して別のポートを指定します。
  • ビデオの遅延が大きい場合は、ネットワーク帯域幅が十分かどうかを確認し、PC と reCamera 間のネットワーク接続が安定していることを確認してください。

技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。特定のカスタマイズ目標に関するガイダンスが必要な場合や、ワークフローをさらに拡張したい場合は、いつでもお気軽にお問い合わせください。弊社は、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなレベルのサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選べる、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...