メインコンテンツまでスキップ

画面のリフレッシュレートが低すぎる問題の解決方法

問題の説明

画面に明らかなリフレッシュのちらつき縞模様が発生します。

pir

問題の解決

  • ステップ 1. ターミナルで以下のコマンドを入力します。
sudo raspi-config
  • ステップ 2. 6 Advanced Options を選択してEnterキーを押します

pir

  • ステップ 3. A9 Wayland を選択してEnterキーを押します

pir

  • ステップ 4. Yes を選択してEnterキーを押します

pir

  • ステップ 5. Ok を選択してEnterキーを押します

pir

  • ステップ 6. Finish を選択してEnterキーを押します

pir

  • ステップ 7. 今すぐ再起動を選択し、Yes を選択してEnterキーを押します

pir

注記

bullseyeシステムを使用している場合、waylandモードに切り替えるとリモートログインソフトウェアVNCが無効になる可能性があります。 bookwormシステムを使用している場合は、この問題は発生しません。

Loading Comments...