メインコンテンツまでスキップ

Meshtastic 用 Indicator 入門

SenseCAP Indicator は、Meshtastic® 用に設計された 4 インチタッチスクリーンデバイスで、デュアル MCU の ESP32 と RP2040 を搭載し、Wi-Fi、BLE、LoRa® をサポートします。オープンソースで強力な IoT 開発プラットフォームです。

はじめに​

特長​

  • Meshtastic 対応: Meshtastic ファームウェアがプリインストールされており、電源を入れるだけですぐに動作します。Meshtastic Flasher を使用してファームウェアをアップグレードすることもできます。
  • デュアル MCU と豊富な GPIO: 高性能な ESP32S3 と RP2040 のデュアル MCU を搭載し、400 以上の Grove 互換 GPIO により柔軟な拡張が可能です。
  • IoT 接続のためのローカル LoRa® ハブ: Semtech SX1262 LoRa® チップを内蔵しており、チュートリアルに従うことで LoRaWAN® シングルチャネルゲートウェイに変換できます。あるいは、Wi-Fi 経由で LoRa® デバイスを Matter などの一般的な IoT プラットフォームに接続できます。
  • 完全オープンソースプラットフォーム: 充実した ESP32 および Raspberry Pi のオープンソースエコシステムを活用して、無限のアプリケーションの可能性を実現できます。
  • 多様なアプリケーションシナリオに対応: Meshtastic のデスクトップノードや車載ノードとして、また LoRaWAN® シングルチャネルゲートウェイとして使用できます。

仕様​

Screen3.95 インチ 静電容量式 RGB タッチスクリーン
Screen Resolution480 x 480 ピクセル
Power Supply5V-DC, 1A
Batteryなし
Processor

ESP32-S3: Xtensa® デュアルコア 32 ビット 最大 240 MHz

RP2040: デュアル ARM Cortex-M0+ 最大 133MHz

Flash

ESP32-S3: 8MB

RP2040: 2MB

External Storage最大 32GB の Micro SD カードに対応(同梱されません)
Wi-Fi802.11b/g/n, 2.4GHz
BluetoothBluetooth 5.0 LE
LoRa(SX1262)862-930MHz 対応
Buzzer(Not developed yet)MLT-8530, 共振周波数:2700Hz
CertificationCE/FCC

ハードウェア概要​

pir

使用開始​

note

デバイスが以下の状態にあるときは、手動で再起動したり電源を切ったりしないでください。そうしないとデバイスが故障する可能性があります。

  1. メッセージ送信プロセスが完了していない
  2. 設定中である

アプリケーションファームウェアを書き込む​

note

ファームウェアを書き込む前に、ご購入いただいた Indicator が Meshtastic 用バージョンであることを必ず確認してください。Meshtastic に対応していない Indicator に Meshtastic ファームウェアを書き込まないでください。ハードウェアの損傷を引き起こす可能性があります。ファームウェアの更新には don't use NRF-OTA を使用しないでください。デバイスが完全に故障する可能性があります。

動画による手順説明

Meshtastic Web Flasher にアクセスします。

対象デバイスとして Seeed SenseCAP Indicator を選択し、最新のファームウェアを選んでから Flash をクリックします。

pir

ボタンを押し続けながら USB ケーブルを接続します。

pir

Full Erase and Install を有効にし、Erase Flash and Install をクリックします。

2 つのポートが表示されるので、USB serial port を選択して Connect をクリックします。

note

INDICATOR RP2040 ではなく、必ず USB Serial の方を選択してください。

pir

GPS ファームウェアの書き込み(オプション)​

SenseCAP Indicator には GPS が内蔵されていないため、GPS 位置情報を取得するには Grove GPS Module が必要です。
GPS モジュールを Grove ポートに接続し、その後 GPS ファームウェアを書き込みます。

pir

針などを使ってこの内部ボタンを長押しし、そのまま付属の USB Type-C ケーブルでデバイスを PC に接続し、接続されたらボタンを離します。

pir

UF2 ファイルをダウンロードし、それを RPI-RP2 ドライブにコピーします。ファイルのコピー完了後、デバイスが再起動するとファームウェアが書き込まれます。

pir

Meshtastic アプリをダウンロードします:

アプリ経由で接続​

  • デバイスの電源を入れると、デバイスページに現在のデバイスの MAC アドレスが表示されます。

pir

  • Bluetooth パネルで対象デバイスを選択します。

pir

  • コードを入力し、Pair をクリックしてデバイスに接続します。

pir

パラメータの設定​

メッシュ上で通信を開始するには、まずリージョンを設定する必要があります。この設定はデバイスが使用する周波数帯域を制御し、自分の地域に合わせて設定する必要があります。

pir

リージョン一覧

Region Code説明周波数帯域 (MHz)デューティサイクル (%)出力制限 (dBm)
UNSET未設定N/AN/AN/A
USアメリカ合衆国902.0 - 928.010030
EU_868欧州連合 868MHz869.4 - 869.651027

より包括的な一覧については、LoRa Region by Country を参照してください。

備考

EU_868 は、1 時間あたり 10% のデューティサイクル制限を順守する必要があり、1 時間のローリングウィンドウに対して毎分計算されます。この制限に達すると、再び許可されるまでデバイスは送信を停止します。

デバイスで LoRa リージョンを設定したら、ニーズに合わせて任意の LoRa 設定 を続けて構成できます。

キーボード​

note

バージョン 2.5.xx(工場出荷時ファームウェアは v2.5.11)と 2.6.xx 以降のバージョンでは、キーボードの使い方が異なります。現在のファームウェアバージョンに応じて、以下を確認してください。

pir

バージョン 2.5.xx の場合​

バージョン 2.6 以降の場合​

FAQ​

RP2040 パート​

RP2040 はまだ開発中のため、buzzer / SD card / map 機能はまだ利用できません。現在、Meshtastic と協力して最適化を進めています。

ロール選択​

注意

デバイスが繰り返し再起動する原因となるため、Repeater ロールは絶対に選択しないでください。

GPS モジュール​

GPS モジュールを接続していない場合は、Meshtastic アプリで GPS 機能を無効にしてください。そうしないと、デバイスは GPS モジュールを探し続け、画面の起動に非常に長い時間がかかる原因となります。

pir

技術サポート & 製品ディスカッション​

Loading Comments...