メインコンテンツまでスキップ

プロジェクトの作成(ESP-IDF) - SenseCAP Indicator

概要

SenseCAP IndicatorはデュアルコアMCU ESP32-S3とRP2040を統合しています。このチュートリアルでは、ESP-IDFを使用してESP32-S3でプロジェクトを作成することに焦点を当てています。

プロジェクト作成には2つの簡単な方法があります:GitHubテンプレートとSquareline Studioです。

プロジェクト作成方法

1. GitHubテンプレート

ステップ1:新しいプロジェクトの作成

ステップ2:リポジトリのクローン

git clone https://github.com/your-username/indicator-esp-idf-template.git

ステップ3:プロジェクトのビルド

プロジェクトディレクトリに移動してプロジェクトをビルドします:

cd indicator-esp-idf-template
idf.py build

ステップ4:プロジェクトのフラッシュ

デバイスをUSB経由で接続し、以下を使用してプロジェクトをフラッシュします:

idf.py -p PORT flash

ステップ5:プロジェクトのモニタリング

以下でアウトプットをモニタリングします:

idf.py -p PORT monitor

注意:PORTをデバイスのポート番号に置き換えてください。

2. Squareline Studio

初心者の場合、Squareline StudioはUI設計のためのユーザーフレンドリーなローコードオプションを提供します。

Squareline Studioを使用してUIを設計する詳細なガイドを提供するブログLow-Code UI Design for SenseCAP Indicator with SquareLineがあります。

ステップ1:セットアップ

  • SquarelineのウェブサイトからSquareline Studioをダウンロードしてインストールします。
  • ソフトウェアを起動し、新しいプロジェクトを開始します。

ステップ2:UIの設計

  • Squareline Studioを使用してプロジェクトのUIを設計します。

ステップ3:プロジェクトの生成とビルド

  • UIコードを生成します。
  • ESP-IDFを使用してプロジェクトをビルドします。

Squareline Studioの使用方法の詳細については、Low-Code UI Design for SenseCAP Indicator with SquareLineのガイドを参照してください。

初心者向けのヒント

  • 開発が初めての場合は、Squareline Studioから始めて簡単なblinkプロジェクトを作成してください。
  • より高度なカスタマイゼーションについては、SDKサンプルを直接変更してください。

ODMサービス

Seeed Studioは、多様なニーズに対応する迅速なカスタマイゼーションとスケーリング要件に対応するための包括的なワンストップODMサービスを提供しています。専門的な機能でプロジェクトをカスタマイズしたい場合や、効率的に運用を拡大するためのサポートが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせやより詳細な情報については、[email protected]までご連絡ください。お客様のユニークなアイデアを現実に変えるお手伝いをいたします。

技術サポート

SenseCAP Indicatorでお困りですか?サポートいたします!

このチュートリアルに従っている間に問題が発生したり、ご質問がある場合は、お気軽に技術サポートにお問い合わせください。いつでもサポートいたします!

Seeed公式Discordチャンネルで質問するか、GitHubディスカッションで何でも共有してください!

Loading Comments...