SenseCAP MeshTracker X1 で MeshCore を使い始める
ファームウェアの書き込み
- Web Flasher 経由
- ドラッグ&ドロップ
USB ケーブルでデバイスをコンピュータに接続します。
データ転送中は必ず USB ケーブルを接続したままにしてください。そうしないとデバイスが破損する可能性があります。
Meshcore Web Flasher にアクセスします。
Community Firmware グループで Seeed Studio SenseCAP MeshTracker X1 を選択します。
![]()
Companion Bluetooth を選択します。Bluetooth Companion ファームウェアを書き込んだデバイスは APP に接続できます。ほかのファームウェアを書き込みたい場合は、click here をクリックしてチュートリアルを参照してください。
![]()
ステップ1 フラッシュ消去
Enter DFU Mode をクリックし、「nRF xxx」または「TinyUSB」という名前のシリアルポートを選択します。その後、Erase Flash をクリックしてシリアルポートを選択します。
![]()
Erase Flash をクリックしても反応がない場合は、Enter DFU をもう一度クリックしてから Erase Flash をクリックし、DFU モードに正常に入ったことを確認してください。
"Flashing erase firmware:100%" と表示されたら、デバイスは正常に消去されています。
![]()
ステップ2 ファームウェア書き込み
Enter DFU Mode をクリックし、「nRF xxx」または「TinyUSB」という名前のシリアルポートを選択します。その後、Flash をクリックしてシリアルポートを選択します。
![]()
Flash をクリックしても反応がない場合は、Enter DFU をもう一度クリックしてから Flash をクリックし、DFU モードに正常に入ったことを確認してください。
進行バーが最後まで埋まったら、Flash が完了したことを示します。その後、デバイスは自動的に再起動します。

USB ケーブルでデバイスをコンピュータに接続します。
データ転送中は必ず USB ケーブルを接続したままにしてください。そうしないとデバイスが破損する可能性があります。
Meshcore Web Flasher にアクセスします。
Community Firmware グループで Seeed Studio SenseCAP MeshTracker X1 を選択します。
![]()
Companion Bluetooth を選択します。Bluetooth Companion ファームウェアを書き込んだデバイスは APP に接続できます。ほかのファームウェアを書き込みたい場合は、click here をクリックしてチュートリアルを参照してください。
![]()
ステップ1 フラッシュ消去
UF2 ファイルをダウンロードします。
![]()
DFU モードに手動で入ることを試します:デバイスのボタンを押し続け、そのまま 素早く USB ケーブルでデバイスをコンピュータに接続し、白い ⚪️ LED が点灯するまでボタンを押し続けます。
DFU モードに正常に入るには、この操作を素早く行う必要があります。複数回試す必要があるかもしれません。
![]()
10〜15 秒後に X1 という名前のディスクがポップアップ表示されます。
![]()
ダウンロードした UF2 ファイルをポップアップしたディスクにドラッグします。
![]()
ファームウェアが正常に書き込まれるとディスクは消えます。この時点ではデバイス内にファームウェアがないため、デバイスは自動的には再起動しません。
ステップ2 ファームウェア書き込み
最新のファームウェアバージョンを選択します。
![]()
UF2 ファイルをダウンロードします。
![]()
DFU モードに手動で入ることを試します:デバイスのボタンを押し続け、そのまま 素早く USB ケーブルでデバイスをコンピュータに接続し、白い ⚪️ LED が点灯するまでボタンを押し続けます。
DFU モードに正常に入るには、この操作を素早く行う必要があります。複数回試す必要があるかもしれません。
![]()
10〜15 秒後に X1 という名前のディスクがポップアップ表示されます。
![]()
ダウンロードした UF2 ファイルをポップアップしたディスクにドラッグします。
![]()
ファームウェアが正常に書き込まれるとディスクは消えます。この時点ではデバイス内にファームウェアがないため、デバイスは自動的に再起動します。
設定
デバイスの電源を入れる
ボタンを押して電源を入れます。LED が点灯し、音程が上がるメロディーが鳴ります。
デバイスの電源を切る
ボタンを 3 秒間押し続けて電源を切ります。LED が消灯し、音程が下がるメロディーが鳴ります。
ボタンを押してもデバイスが反応しない場合は、まず充電してください。急速充電器は使用しないでください。
APP 接続
Google Store または Apple Store からダウンロードします。または click here をクリックして Meshcore APP を入手します。
![]()
Connect をクリックし、対象デバイスを選択します。デフォルトのデバイス ID は Meshcore-MAC Address です。MAC アドレスはデバイス背面で確認できます。
![]()
デフォルトの PIN コード 123456 を入力し、Pair をクリックしてデバイスに接続します。
接続に失敗した場合は、スマートフォンの Bluetooth リストを開き、そのデバイスを forget または Unpair してから、再度接続を試してください。
![]()
LoRa の設定
メッシュ通信を開始するには、まずリージョンを設定する必要があります。この設定はデバイスが使用する周波数帯域を制御し、自分の地域に合わせて設定する必要があります。
![]()
その後、デバイスを再起動してください。そうしないと設定が有効になりません。
リージョン一覧
| Region Code | Description | Frequency Range (MHz) | Duty Cycle (%) | Power Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|
| UNSET | 未設定 | N/A | N/A | N/A |
| US | アメリカ合衆国 | 902.0 - 928.0 | 100 | 30 |
| EU_868 | 欧州連合 868 MHz | 869.4 - 869.65 | 10 | 27 |
これでデバイスの LoRa リージョンを設定できたので、必要に応じて任意の LoRa parameter を引き続き設定できます。
詳細設定
Web インターフェース経由で接続(BLE)
- MeshCore Web App を開き、Settings アイコンをクリックします。

- BLE タブを選択し、Scan Now をクリックします。

- システムの Bluetooth ポップアップでデバイス(例:Meshcore-xxxxxx)を選択し、Pair をクリックします。

- プロンプトが表示されたら、デフォルトの Bluetooth パスキー
123456を入力し、OK をクリックします。

- ステータスが接続済みに変わり、ノードが MeshCore インターフェースに表示されるまで待ちます。

GPS の設定
GPS を使用したい場合は、有効に設定してください。
APP の Position Settings に移動して GPS を有効にできます。

メッセージ送信
対応デバイスを 2 台お持ちで、近くに MeshCore ユーザーがあまりいない場合は、両方を BLE Companion ファームウェアに書き換えることで、近くの友人や家族との通信に自分のデバイスを使用できます。
![]()
アドバタイズ
MeshCore では、自分の名前、位置情報、および公開暗号鍵を手動でブロードキャストできます。これらはなりすましを防ぐために署名されています。アドバタイズボタンをクリックすると、そのデータが LoRa 経由でブロードキャストされます。MeshCore ではこれを Advert と呼びます。アドバタイズには「ゼロホップ」と「フラッド」の 2 つの方法があります。
- Zero hop は、あなたのアドバタイズが届く範囲の相手に一度だけ送信され、それで終了することを意味します。
- Flooded は、一度送信された後、それを受信したすべてのリピーターによって繰り返し送信されることを意味します。
APP からアドバタイズを送信できます。また、デバイスのアドバタイズページから直接送信することもできます。

公開メッセージ
LoRa を設定した後、プライマリチャンネルでメッセージを送信できます。同じ周波数帯にいる近くのすべての人がそれを受信します。
プライベートメッセージ
2 台のデバイスは、お互いのアドバタイズを両方とも受信したときにのみ接続を確立します。
FAQ
ボタンショートカット
X1 Companion ファームウェア(v1.18.0 以降)は、ボタンのマルチプレスショートカットをサポートしています。各クリックは前のクリックから 0.5 秒以内である必要があります。
| ボタン操作 | 機能 | 画面上のフィードバック |
|---|---|---|
| シングルプレス | ディスプレイの起動 / 更新 | — |
| ダブルプレス | Advert を送信 | Advert sent! |
| トリプルプレス | アラートモードを切り替え:Buzz+Vibe → Buzz のみ → Vibe のみ → サイレント | Alerts: ... |
| クアドラプルプレス | GPS のオン / オフを切り替え | GPS: Enabled / GPS: Disabled |
| 3 秒長押し(充電ケーブル接続時) | 強制リセット / DFU モードに入る | — |
- トリプルプレス時には、新しいアラートモードがビープ音および/またはバイブレーションで確認されるため、画面を見ずにモードを切り替えることができます。
- ボタンを 4 回以上押した場合は、常にクアドラプルプレスとして扱われます。
- 長押し動作(再起動と DFU モード)の詳細については、How to reboot the device を参照してください。
デバイス ID の確認方法
MAC アドレスの last four digits がデバイス ID です。
例えば、以下のデバイスのデバイス ID は A0D4 となります。
![]()
デバイスの再起動方法
ボタンを押し続けたまま、充電ケーブルを接続し、すぐにボタンを離します。
![]()
ボタンを押し続けたまま充電ケーブルを接続し、そのまま 3 秒以上押し続けると、デバイスを強制的に DFU モードに入れます。
![]()
DFU モードから抜けたい場合は、ボタンを押し続けたまま充電ケーブルを接続し、すぐにボタンを離してください。
トラブルシューティング
ファームウェア更新の失敗 / OTA リカバリ
SenseCAP MeshTracker X1 が起動に失敗する、反応しなくなる、またはファームウェア更新後に白い ⚪️ LED が点灯したままになる場合、デバイスが DFU モードでフリーズしている可能性があります。次の手順を試してください。
- DFU モードから抜けるために強制再起動します:USB 充電ケーブルを抜き、デバイスのボタンを押し続けたまま USB 充電ケーブルを接続し、すぐにボタンを離します。ボタンを押し続けないでください。ケーブル接続後 3 秒以上押し続けると、デバイスは再び DFU モードに入ってしまいます。
- デバイスが正常に起動するか確認します。起動しない場合は、USB データケーブルでデバイスをコンピュータに接続し、Firmware Flashing ガイドに従って DFU モードに入り、フラッシュを消去して MeshCore ファームウェアを再インストールします。
- それでもデバイスを復旧できない場合は、Bootloader Installation に従ってブートローダーを書き込み直し、その後アプリケーションファームウェアを再インストールしてください。
ファームウェアの消去や書き込み中に、強制再起動を行ったり USB ケーブルを抜いたりしないでください。デバイスが DFU モードに入れない、またはコンピュータに認識されない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
デバイスの電源が入らない
-
動作確認済みの USB ケーブルを使用して、バッテリーがシステムを起動できるだけの電力を蓄えられるよう、1〜2 時間連続して
charge the deviceしてください。 -
充電後もデバイスが反応しない場合は、次の手順で
perform a hard resetを行ってください。USB ケーブルを抜きます。ボタンを押し続けたまま USB ケーブルを接続し、すぐにボタンを離します。これによりシステムが強制リセットされます。 -
それでも改善しない場合は、USB ケーブルをコンピュータに接続します。デバイスのボタンを押し続けたまま、デバイスをコンピュータに接続し、PC にディスクがポップアップ表示されるかどうか確認します。表示される場合は、ブートローダーを再インストールしてください。
デバイスがブートループに陥る
説明:
デバイスが繰り返し再起動し、シリアルポートが接続と切断を繰り返します。
解決方法:
- ステップ 1:DFU モードへの手動移行を試します。デバイスのボタンを押し続けたまま、素早く USB ケーブルでデバイスをコンピュータに接続し、白い ⚪️ LED が点灯するまでボタンを押し続けます。
![]()
白色 LED が点灯したままの場合、デバイスは DFU モードになっています。
DFU モードへの移行を成功させるには、この操作を素早く行う必要があります。複数回試す必要があるかもしれません。
-
ステップ 2:フラッシュを消去します。
-
ステップ 3:ファームウェアを書き込みます。
ブートローダーのインストール
ブートローダーを書き込む際は、ケーブル接続が安定していることを確認し、書き込み処理の途中で 絶対に 取り外さないでください。
ステップ 1:Adafruit-nrfutil のインストール
Windows ユーザーは、「Win」キーと「r」キーを押し、ポップアップウィンドウに「cmd」と入力して「Enter」をクリックします。これでコマンドラインを開くことができます。
Mac ユーザーは、「Command」キーと「Space」キーを押して Spotlight を開きます。その後「termial」と入力し、「Return」をクリックします。これでコマンドラインを開くことができます。
前提条件
コマンドラインで、Python と pip が正しくインストールされているか確認します。
python --version
python -m pip --version
その後、「Python xxx」および「pip xxx」と表示されるはずです。表示されない場合は、Python を再インストールしてみてください。
これは最新バージョンをインストールするための推奨方法です。
pip3 install --user adafruit-nrfutil
インストールパスを確認します。
python -m pip show adafruit-nrfutil
これはインストール場所です。

Windows ユーザーは、パスを手動で追加する必要がある場合があります。前のステップで表示されたインストール場所をコピーし、次のように追加します。

ステップ 2:ポート番号の確認
デバイスを PC に接続し、ポート番号を確認します。
Windows ユーザーは、デバイスマネージャーを開き、port に移動します。デバイス接続後に新たに表示されたポート番号が、そのデバイスのポート番号です。
Mac ユーザーの場合の例:

Windows ユーザーの場合の例:

ステップ 3:ブートローダーの書き込み
ターミナルまたはコマンドプロンプトで、ブートローダーの zip パッケージをダウンロードしたディレクトリに移動し、次のコマンドを実行します。その際、デバイスに対応する正しいポートに置き換えてください。
- Windows の場合:
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package Bootloader.zip -p COMxx -b 115200 --singlebank --touch 1200
COMXX を自分の COM 番号に変更してください。例えば、デバイスが com6 の場合、コマンドを次のように変更します。
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package Bootloader.zip -p **COM6** -b 115200 --singlebank --touch 1200
一部のデバイスは、このコマンドを入力した後にポート番号が変わることがあります。そのため、インストールに失敗した場合は、もう一度ポート番号を確認してください。
- その他の場合:
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package Bootloader.zip -p /dev/tty.SLAB_USBtoUART -b 115200 --singlebank --touch 1200

上記の手順が完了したら、この手順に従ってアプリケーションファームウェアを書き込むことができます。
2) デバイスがDFUモードに入れないが、シリアルポートは検出できる場合。
-
シリアルポートツールを開きます
-
ボーレートを
1200に設定します。 -
デバイスを接続します。 接続するとライトが一瞬点滅します。ライトが点灯したままになるまでこれを繰り返してください。ライトが点灯したままになれば、デバイスがDFUモードに戻れることを意味します。その後、ブートローダーの書き込み -> フラッシュの消去 -> ファームウェアの書き込みを行います。
3) デバイスがDFUモードに入れず、シリアルポートも表示されない場合
-
デバイスのボタンを押し続けたまま充電ケーブルを接続し、その直後にボタンを離します。PC上にディスクがポップアップ表示されたら、シリアルポートが見える場合があります。
-
それでもうまくいかない場合は、充電ケーブルを外し、バッテリーが完全に放電するまで数日間デバイスを放置してから、再度充電ケーブルを接続し、ペアリングを試してください。
4) 上記のいずれの手順でも解決しない場合は、テクニカルサポート(support@sensecapmx.com)までご連絡ください。
デバイスが自動的に電源オフになる
-
現象の説明
-
デバイスの電源を入れた後、しばらくすると自動的に電源が切れる、または再起動します。
-
シリアルポートログはしばらく動作した後、停止します。
これは、メッセージ送信プロセスが完了していない、設定中である、などの状態のときに、手動で強制的にデバイスを再起動または電源オフしたことが原因の可能性があります。
- トラブルシューティング
ここをクリックしてフラッシュの消去を実行します。
信号品質
-
SNR は通信リンクの品質を反映します。通常のデバイスは、一般的に -7 dB より高い値で動作します。SNR が -10 dB 未満のデバイスは性能が低いことを示します。
-
RSSI はデバイスとその周囲の環境の両方によって決まります。通常のデバイスは、一般的に -110 dBm より高い値で動作します。RSSI が -115 dBm 未満のデバイスは、性能が低いと見なされます。
最良の信号状態を得るために、干渉が最小限で、開けていて障害物のない場所でデバイスを使用してください。
バッテリーマッピング
#define OCV_ARRAY 4290, 4118, 4002, 3889, 3798, 3728, 3677, 3643, 3594, 3500, 3100