メインコンテンツまでスキップ

T1000-E Tracker を使い始める

note

デバイスが以下の状態にあるときは、手動で再起動したり電源を切ったりしないでください。そうしないとデバイスが故障する可能性があります。

  1. メッセージ送信プロセスが完了していない
  2. 設定中である

ビデオチュートリアル

パート 1: 開封とセットアップ

パート 2: ステータスインジケータ

パート 3: 新しいファームウェアを書き込む

note

ファームウェアを書き込む前に、T1000-E for Meshtastic を購入していることを必ず確認してください。Meshtastic をサポートしていない他のトラッカーモデルにはファームウェアを書き込まないでください。NRF-OTA を使用しないで ファームウェアを更新してください。デバイスが完全に故障する可能性があります。

パート 4: トラブルシューティング手順

はじめに

Meshtastic アプリをダウンロードします:

デバイスの電源を入れる

ボタンを 1 回押してデバイスの電源を入れます。上昇するメロディーが鳴り、LED ライトが約 1 秒間点灯します。

ヒント

ボタンを押してもデバイスが反応しない場合は、まず充電してください。急速充電器は使用しないでください。

アプリ経由で接続する

  • Bluetooth パネルで対象デバイスを選択します。

pir

  • コード(デフォルトコードは 123456)を入力し、OK をクリックしてデバイスに接続します。

pir

Web サイト経由で接続する

Web サイト上でメッセージを送信し、他のノードと通信したい場合は、デバイスを Meshtastic Web サイト に接続できます。

ステップ 1: Web サイトを開く

ここをクリックして Web サイトに移動します。

pir

ステップ 2: 新しいデバイスを追加する

「+ New Connection」をクリックします。

pir

接続方法は 2 通りあります。お好みの方法を選択してください。

方法 1: Bluetooth 経由

Bluetooth 方法を選択します。ポップアップウィンドウでデバイス ID を選択します。

pir

方法 2: シリアル経由

シリアル方法を選択します。デバイスマネージャーを開き、デバイスがどのポートに接続されているかを確認します。ポップアップウィンドウでそのポートを選択します。

pir

デバイスがリストに表示されます。クリックして接続します。接続に成功すると、Web サイト上でデバイスのステータスを直接確認できます。

pir

LoRa の設定

メッシュ通信を開始するには、リージョンを設定する必要があります。この設定はデバイスが使用する周波数帯域を制御し、お住まいの地域に合わせて設定する必要があります。

pir

リージョン一覧

リージョンコード説明周波数帯域 (MHz)デューティサイクル (%)出力制限 (dBm)
UNSET未設定N/AN/AN/A
USアメリカ合衆国902.0 - 928.010030
EU_868欧州連合 868MHz869.4 - 869.651027

より包括的な一覧については、国別 LoRa リージョン を参照してください。

備考

EU_868 は、1 時間あたり 10% のデューティサイクル制限を順守する必要があり、1 時間のローリングウィンドウに対して毎分計算されます。この制限に達すると、再び許可されるまでデバイスは送信を停止します。

デバイスで LoRa リージョンを設定したので、ニーズに合わせて任意の LoRa 設定 を続けて構成できます。

センサーの設定

センサー説明
Temperature
Light現在アプリではサポートされていません
Accelerometer今後対応予定

温度センサー設定

Settings -> Telemetry(Sensors) -> Enable sensors に移動します。

pir

ブザーと LED の設定

タイプ出力 PIN
ブザーPWM ブザー25
LED-24

Settings -> External Notification -> GPIO を有効化 -> Output Pin GPIO を設定します。

pir

詳細については、External Notification Config を確認してください。

ヒント

デバイス設定を更新した後、デバイスは再起動します。これには少し時間がかかる場合があります。

GPS の設定

GPS を有効にしてください。より最新の位置情報を取得するために、更新間隔とブロードキャスト間隔を調整できます。

pir

IOS の場合は、Accurate Location をオンにしてください。そうしないと、位置情報がずれる可能性があります。

pir

ファームウェアを書き込む

ファームウェアバージョンを確認する

Settings -> Firmware Updates に移動し、現在のファームウェアバージョンを確認します。

pir

⚠️以下のファームウェアは絶対に書き込まないでください

危険

T1000-E ファームウェア以外のファームウェアを絶対に書き込まないでください。デバイスがフリーズする可能性があります。

以下のファームウェアはデバイスをブリックします:

  • nrf52_promicro_diy_tcxo
  • nrf52_promicro_diy_xtal
  • Dongle_nRF52840-pca10059-v1
  • feather_diy
  • TWC_mesh_v4
  • wio-sdk-wm1110
  • wio-tracker-wm1110
  • xiao_ble

アプリケーションファームウェアを書き込む

note

ファームウェアを書き込む前に、T1000-E for Meshtastic を購入していることを必ず確認してください。Meshtastic をサポートしていない他のトラッカーモデルにはファームウェアを書き込まないでください。NRF-OTA を使用しないで ファームウェアを更新してください。デバイスが完全に故障する可能性があります。

ステップ 1: DFU モードに入る

Meshtastic Web Flasher にアクセスします。

デバイスを PC に接続し、デバイスを Seeed Card Tracker T1000-E に設定して最新のファームウェアを選択し、Flash をクリックします。

pir

Enter DFU Mode をクリックすると、T1000-E xxx という名前のシリアルポートが表示されます。それをクリックして接続すると、緑色の LED が点灯し、T1000-E という名前のドライバが表示されます。

pir

pir

ステップ 2: フラッシュ消去

note

ファームウェアを書き込む前に、必ず消去用ファームウェアを先に書き込んでください!

trash のアイコンをクリックします。

pir

消去用ファームウェアをダウンロードし、ドライブにコピーします。

pir

この処理には時間がかかる場合があります。ドライブが消えるまで待ち、その後シリアルモニタを開いて消去プロセスを完了させます。

ステップ 3: ファームウェアの書き込み

最新のファームウェアを選択し、UF2 ファイルをダウンロードします。

pir

UF2 ファイルを DFU ドライブにコピーします。ファイルのコピー完了後、デバイスが再起動するとファームウェアの書き込みが完了します。

FAQ

デバイス名の確認方法

Meshtastic Web Flasher にアクセスします。

Open Serial Monitor をクリックし、デバイスを PC に接続してシリアルログを確認し、using nodenum というキーワードを探します。

pir

pir

デバイスの再起動方法

ボタンを押し続けたまま、充電ケーブルを接続します。

トラブルシューティング

デバイスの電源が入らない

  • デバイスを 1〜2 時間充電します

  • USB ケーブルを抜き、ボタンを押し続けたまま USB ケーブルを再接続し、そのまま 5 秒間ボタンを押し続けます。

  • 充電ケーブルを交換します

  • 電源が切れているように見えても、実際には LED とブザーが有効化されていないだけの場合があります。次のパラメータを確認してください。

pir

  • それでも解決しない場合は、デバイスボタンを押し続けたまま充電ケーブルを接続し、PC にディスクが表示されるか確認してください。表示される場合は、こちらをクリック してブートローダーを再インストールしてください。

デバイスがブートループに陥る

説明:

デバイスが繰り返し再起動し、シリアルポートが接続と切断を繰り返します。

解決方法:

  • ステップ 1: 手動で DFU モードに入ることを試します。デバイスボタンを押し続けたまま、素早く 充電ケーブルを 2 回接続すると、緑色の LED が点灯したままになります。
注記

DFU モードに正常に入るには、この操作を素早く行う必要があります。複数回試す必要があるかもしれません。

pir

デバイスがブリックした

説明

デバイスが反応せず、LED も点灯せず、アプリとペアリングできません。

1) デバイスがまだ DFU モードに入れる場合は、ブートローダーの書き込みを試してください。

ブートローダーの書き込み

note

ブートローダーを書き込む際は、ケーブル接続が安定していることを確認し、書き込み中に 絶対に 取り外さないでください。

ステップ 1: Adafruit-nrfutil のインストール

Windows ユーザーは、"Win" キーと "R" キーを押し、ポップアップウィンドウに "cmd" と入力して "Enter" を押します。これでコマンドラインを開くことができます。

Mac ユーザーは、"Command" キーと "Space" キーを押して Spotlight を開きます。その後 "termial" と入力して "Return" を押します。これでコマンドラインを開くことができます。

前提条件

コマンドラインで、Python と pip が正しくインストールされているか確認します。

python --version
python -m pip --version

その後、「Python xxx」と「pip xxx」が表示されるはずです。表示されない場合は、Python を再インストールしてください。

これは推奨される方法で、最新バージョンをインストールします。

pip3 install --user adafruit-nrfutil

インストールパスを確認します。

python -m pip show adafruit-nrfutil

これがインストール場所です。

pir

Windows ユーザーは、パスを手動で追加する必要がある場合があります。前のステップで表示されたインストール場所をコピーし、次のように追加します。

pir

ステップ 2: ポート番号の確認

デバイスを PC に接続し、ポート番号を確認します。

Windows ユーザーは、デバイスマネージャーを開いて「ポート」に移動し、デバイス接続後に新たに表示されたポート番号がデバイスのポート番号です。

Mac ユーザーの場合の例:

pir

Windows ユーザーの場合の例:

pir

ステップ 3: ブートローダーの書き込み

ターミナルまたはコマンドプロンプトで、ブートローダーの zip パッケージをダウンロードしたディレクトリに移動し、次のコマンドを実行します。その際、デバイスに対応する正しいポートに置き換えてください。

  • Windows の場合:
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package t1000_e_bootloader-0.9.1-5-g488711a_s140_7.3.0.zip -p COMxx -b 115200 --singlebank --touch 1200

COMXX を自分の COM 番号に変更してください。例えば、デバイスが COM6 の場合、コマンドを次のように変更します。

adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package t1000_e_bootloader-0.9.1-5-g488711a_s140_7.3.0.zip -p **COM6** -b 115200 --singlebank --touch 1200

一部のデバイスは、このコマンドを入力した後にポート番号が変わることがあります。そのため、インストールに失敗した場合は、再度ポート番号を確認してください。

  • その他の OS の場合:
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package t1000_e_bootloader-0.9.1-5-g488711a_s140_7.3.0.zip -p /dev/tty.SLAB_USBtoUART -b 115200 --singlebank --touch 1200

pir

上記の手順を完了したら、この手順に従ってアプリケーションファームウェアを書き込むことができます。

2) デバイスがDFUモードに入れないが、シリアルポートは検出できる場合

  • シリアルポートツールを開きます

  • ボーレートを 1200 に設定します。

  • デバイスを接続します。 接続するとライトが一瞬点滅します。ライトが点灯したままになるまでこれを繰り返します。ライトが点灯したままになれば、デバイスはDFUモードに戻ることができます。その後、ブートローダーの書き込み -> フラッシュの消去 -> ファームウェアの書き込みを行います。

3) デバイスがDFUモードに入れず、シリアルポートも表示されない場合

  • デバイスのボタンを押し続けたまま、充電ケーブルを接続します。PCにディスクが表示された後、シリアルポートが見える場合があります。

  • それでもうまくいかない場合は、充電ケーブルを外し、バッテリーが完全に放電するまで数日間デバイスを放置してから、再度充電ケーブルを接続し、ペアリングを試してください。

4) 上記のいずれの手順でも解決しない場合は、テクニカルサポート [email protected] までご連絡ください

ファームウェアの書き込みに失敗する

  • シリアルポートでデータを受信しない

pir

デバイスがDFUモードになっているか確認してください。DFUモードのときは緑色のライトが点灯し続けます。

  • シリアルポートを開けない

pir

ポートが正しいか確認するか、別のポートを試してください。

デバイスが自動的に電源オフになる

説明

  • デバイスの電源を入れた後、しばらくすると自動的に電源が切れる、または再起動します。
  • シリアルポートのログがしばらく流れた後、停止します。

これは、メッセージ送信プロセスが完了していない、設定中であるなど、デバイスが以下の状態にあるときに、手動で強制的に再起動または電源オフしたことが原因の可能性があります。

トラブルシューティング

ここをクリックしてフラッシュ消去を実行します。

工場出荷時リセット

デフォルト設定に戻したい場合は、工場出荷時リセットを行うことができます。工場出荷時リセットを行う方法は2つあります。

  • ここをクリックしてデバイスのフラッシュを消去します。その後、最新のファームウェアを書き込みます。

  • アプリで Factory Reset ボタンをクリックします。デバイスは工場出荷時の設定で自動的に再起動します。

    pir

NodeDB リセット

NodeDB は、現在のMeshネットワークで検出されたノードに関する情報を保存するローカルデータベースで、以下を含みます:

  • ノードID
  • ユーザー名
  • 位置情報
  • 信号情報(SNR)
  • 最終検出時刻

リセットするタイミング

次の場合に NodeDB をリセットします:

  • ノードリストに古い、重複した、または無効なエントリが含まれている。
  • 別のMesh環境に移動し、近くのノードを再検出したい。
  • アプリ内のノード情報が正しくない、または不完全に見える。
危険

NodeDB をリセットしても、デバイスに保存されているノードデータベースのみが消去されます。工場出荷時リセットは実行されずデバイスの基本設定も削除されません

アプリからリセットする

  1. アプリを開き、対象のデバイスに接続します。
  2. Settings に移動します。
  3. Device をタップします。
  4. Device Config ページの一番下までスクロールし、Reset NodeDB を見つけます。
  5. それをタップして操作を確認します。

アプリ内パス

Settings > Device > Reset NodeDB

画面例

ステップ1:Settings ページから Device を開きます。

Device entry in Settings

ステップ2:Device Config ページで Reset NodeDB をタップします。

Reset NodeDB button in Device Config

ヒント

次のオプションの違いに注意してください:

  • Reset NodeDB:ノードデータベースのみを消去します。
  • Factory Reset:デバイスを工場出荷時設定に戻し、より多くの設定データを削除します。

リセット後に起こること

Reset NodeDB を実行すると、デバイスは現在保存されているノードリストを消去します。デバイスが動作を続けるにつれて、再び近くのノードを検出し、記録していきます。

次のようなことが見られる場合があります:

  • ノードリストが一時的に空、または少なくなります。
  • デバイスの動作が続くにつれて、ノードが徐々に再び表示されます。
  • 以前に保存されていた履歴ノード記録は利用できなくなります。

注意事項

  • リセットする前に、問題が実際に異常なノードリストに関連していることを確認してください。
  • 問題がノード表示の遅延だけである場合は、まずしばらく待って自動的に回復するかどうかを確認してください。
  • NodeDB をリセットしても問題が解決しない場合は、デバイス設定やその他の原因について引き続きトラブルシューティングを行ってください。
  • デバイス設定を誤って削除しないよう、Factory Reset の使用には注意してください。

信号品質

  • SNR は通信リンクの品質を反映します。通常のデバイスは -7 dB 以上で動作します。SNR が -10 dB 未満のデバイスは性能が低いことを示します。

  • RSSI はデバイスとその周囲の環境の両方によって決まります。通常のデバイスは -110 dBm 以上で動作します。RSSI が -115 dBm 未満のデバイスは性能が低いと見なされます。

    最良の信号状態を得るために、干渉が最小限で、開けていて障害物のない場所でデバイスを使用してください。

ポゴピン定義

pir

リソース

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選べる、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...