メインコンテンツまでスキップ
note

SenseCAP Mate App は正式に SenseCraft App に改名されました!

イントロダクションと使い方

SenseCraft APP は、データの可視化とデバイス管理のための強力なアプリです。

アプリの特長

  • 時間を節約 - スキャン&プレイの体験を提供し、4 ステップで全体の設定を完了できます
  • 技術的な知識が少ない、またはまったくない人でも、センサーデータを簡単に使い始めることができます
  • クリーンなユーザーインターフェースでデータを取得・閲覧できます
  • 時間間隔を設定:バッテリー効率を向上
  • しきい値を設定:アクションが必要なデータに集中できます - 近日対応予定
  • データが安全範囲外になった場合にアラームを送信 - 近日対応予定

ダウンロード

SenseCraft App は iOS 版と Android 版の両方が利用可能です。

pir

アカウント

SenseCraft はデバイスの設定とリモート管理をサポートしています。SenseCAP Portal プラットフォームやその他の機能を利用するには、アカウント登録を行ってください。

Note

Server Location では Global を選択してください。SenseCAP Portal からアカウントを作成することもできます。

pir

デバイス

  • デバイスページで、右上の + をクリックして新しいデバイスを追加できます。

pir

  • 対象のデバイスをクリックしてデータを表示します。

pir

  • 右上のベルアイコンをクリックしてメッセージセンターに入ります。

pir

MALL

pir

イベント

イベントを追加して通知を受け取ります。

pir

  1. 追加アイコンまたは Add Event ボタンをクリックしてイベントアラートを作成します。Add Event ページの Conditions で条件オプションを追加し、Add ボタンをクリックしてデバイスを選択します。
  1. デバイスを選択し、測定タイプを選択してアラーム条件を設定します。より大きい、より小さいなどの条件を選択し、スライダーをドラッグして値を設定し、次のステップをクリックします。
  1. Add Event ページの Back to normal actions で、デバイスが正常状態に戻ったときの動作を設定し、通知を送信するかどうかを選択します。Save をクリックし、Event 名を入力して Submit をクリックすると、イベントアラームが正常に追加され、Event リストに戻ります。
  1. デバイスページで Message Center をクリックしてアラームメッセージを表示します。Device warning にはデバイスがトリガーしたアラームのプッシュメッセージが表示され、System notification にはシステムメッセージが表示されます。
  1. アラームメッセージをクリックすると、デバイスがトリガーした条件項目とアラームメッセージが表示され、クリックしてアラームの詳細を確認できます。アラームリストに戻るとステータスは既読に変わります。編集ボタンをクリックしてメッセージを選択すると、既読、削除などの操作ができます。
  1. システムメッセージに切り替え、クリックしてシステムのプッシュメッセージの詳細を表示します。

ユーザー

アカウントの詳細と設定、アプリのバージョンなど。

pir

アカウント削除

pir

Bluetooth 設定

対応する製品を選択して、素早くバインドします。

pir

テンプレート

SenseCraft アプリは、Add New Template、Import Template、Download Template、Apply Preset Template を含む一連のテンプレート機能を提供し、デバイス設定を簡素化し高速化します。これらの機能により、ユーザーは設定時間を効率的に短縮し、大規模な導入の展開を合理化できます。

新しいテンプレートを追加

新しいテンプレートを追加する方法は 2 つあります。

方法 1

  1. UserDevice Bluetooth Configuration に移動します。
  2. 右上の Template ボタンをタップします。
  3. + アイコンをタップし、Add New Template を選択します。
  4. デバイスタイプを選択します。
  5. 必要に応じてテンプレートパラメータを設定します。
  6. Confirm をタップしてテンプレートを保存します。
  7. テンプレートページに戻ると、Save successful と表示されます。

pir

pir

pir

方法 2

  1. Bluetooth Configuration モードに入り、Advanced Configuration を選択します。
  2. Setting ページに移動します。
  3. 右上の Template アイコンをタップします。
  4. 必要に応じてテンプレートパラメータを調整します。
  5. Save as Template を選択します。
  6. テンプレート名を入力します。
  7. Confirm をタップして保存します。

pir

テンプレートをダウンロード

  1. Template ページに移動し、ダウンロードしたいテンプレートを選択します。
  2. 右上の三点メニューをタップします。
  3. Download Template を選択します。
  4. ファイルをモバイル端末のストレージに保存します。

pir

テンプレートをインポート

  1. UserDevice Bluetooth Configuration に移動します。
  2. 右上の Template をタップします。
  3. テンプレートページで + アイコンをタップします。
  4. Import Template を選択します。
  5. file アイコンをタップします。
  6. システムのファイルマネージャーで、“.seeed” 拡張子の設定ファイルを選択します。

pir

プリセットテンプレートを適用

  1. デバイスの Bluetooth Configuration モードに入り、Advanced Configuration を選択します。
  2. Settings ページを開き、右上の Template アイコンをタップします。
  3. Choose Template を選択します。
  4. Preset Template ページで、目的のテンプレートを選択します。
  5. Settings ページに戻り、Send をタップして設定を適用します。

pir

pir

Loading Comments...