メインコンテンツまでスキップ

Hotspot Registration

Helium ウォレットでホットスポットを登録する方法

  • https://status.sensecapmx.cloud/ にアクセスして SenseCAP ダッシュボードにログインしてください
  • 「Helium APP」が最新バージョンであることを確認し、Helium ウォレットにログインしてください。

最新バージョンは Android Store または iOS Store からダウンロードできます。

  • SenseCAP ダッシュボードで、左メニューの「Hotspot」をクリックし、「+ Add New Hotspot」と書かれた青いボタンをクリックします。

以下のように、Helium ウォレットからホットスポットをインポートするための QR コードが表示されます:

SeneseCAP Hotspot Registration

「Helium App」を使用してダッシュボードに表示された QR コードをスキャンします。

SenseCAP Hotspot Registration 1

Helium ウォレットで QR コードをスキャンし、ウォレットをリンクするよう促されたら「Helium App」で許可を与えてください。

注意: これは誰かがあなたのウォレットのシードフレーズにアクセスできるようにするものではありません。これはダッシュボードが接続してあなたのホットスポットをダッシュボードに追加することを許可するだけです。

SenseCAP Hotspot Registration 2

SenseCAP ダッシュボードに追加したいホットスポットを選択し、ボタンをクリックします。

SenseCAP Hotspot Registration 3

ウォレットが正常にリンクされた場合、以下のメッセージが表示されます。設定完了です!

SenseCAP Hotspot Registration 4

デバイス情報でホットスポットを登録する

注意: Helium ウォレットまたはデバイス情報のいずれかを使用してダッシュボードにホットスポットを登録できます。デバイス情報でホットスポットを登録することを選択した場合、デバイス情報を取得するためにホットスポットのローカルコンソールにログインする必要があります。

SenseCAP Hotspot Registration 5

  • ダッシュボードにログイン ⇒ https://status.sensecapmx.cloud/
  • 登録時に作成した認証情報を入力してログイン
  • 左メニュー列の「Hotspot」に移動
  • 「Add new Hotspot」をクリック

SenseCAP Hotspot Registration 6

  • SN」、「ETH MAC」アドレス、「CPU ID」、「bind key」の入力を求められます。「SN」は SenseCAP M1 の底面ラベルに記載されており、その他はローカルコンソールページにあります。
  • Confirm」をクリックすると、ホットスポットがダッシュボードに追加されます。

注意: CPU ID は通常、1 の後に 7 つの 0 が続きます。例:10000000

おめでとうございます!ダッシュボードにホットスポットを正常に追加し、監視を開始できます。追加のホットスポットを監視するために、これらの手順を繰り返すことができます。

Loading Comments...