メインコンテンツまでスキップ

ホットスポットのWi-Fiプロファイルを削除するにはどうすればよいですか?

最初にWi-Fi経由で接続し、その後安定した接続のためにEthernetケーブルを接続して、ホットスポットをEthernet経由でのみ動作させたい場合は、現在のWi-Fiを削除して忘れる必要があります。

Ethernetケーブルを抜いて、以下の手順を完了してください。完了後、Ethernetケーブルを再接続できます。

  1. Heliumアプリを開く
  2. デバイス背面のボタンを5-6秒間押してホットスポットをペアリングする
  3. Wi-Fiネットワークを選択する
  4. 新しいWi-Fiを選択する
  5. 「ネットワークを削除」のプロンプトが表示される
  6. その後、戻るを選択する
  7. Ethernetケーブルを再び接続する

Helium App Forget Wifi

Loading Comments...