メインコンテンツまでスキップ

HTTP API アクセスガイド

HTTP リクエストとレスポンス

リクエストは HTTP Basic Authentication で認証されます。

HTTP HOST

HTTP HEADER

リクエスト

key description
API-VERSION api バージョン

レスポンス

key description
api-gateway-excute-second api を実行するのにかかった時間(秒)
api-gateway-mpuo-consume api の実行により消費されたクォータ

HTTP 基本認証

HTTP Basic Authentication は RESTfull API 認証の最も一般的な方法の一つです。Access ID をユーザー名として、Access Key をパスワードとして使用します。すべての HTTP クライアントライブラリは Basic Authentication の組み込みサポートを持っているはずです。このドキュメントでは curl を使用し、Basic Authentication の認証情報を指定するために –user オプションを使用します。

SenseCAP Portal を通じてアクセスキーを作成できます。アクセスキーの取得方法については、クイックスタートを参照してください。

API レスポンス

すべてのレスポンスキーは小文字とアンダースコアの規則に従います。

文字列での成功レスポンス

  {
"code":"0",
"data":"
// string
"
}

オブジェクトでの成功レスポンス

    {
"code":"0",
"data":{
// object
}
}

配列での成功レスポンス

    {
"code":"0",
"data":[
// Array
]
}

エラーレスポンス

 {
"code":"1001",
"msg":"error message"
}

技術サポート & 製品ディスカッション

私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちは、お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...