WebとSenseCraft APPでAI Advisorを使用する方法
概要
SenseCraft AI Advisorは、センサーデータを最大限に活用し、実用的な洞察を得るのに役立つAI駆動機能です。SenseCraftセンサーをSenseCraftプラットフォームに接続することで、温度、湿度、光、空気品質などの環境要因に関するデータを簡単に収集・分析できます。私たちのAI Advisorは、このデータを活用して、運用の最適化、コスト削減、効率向上に役立つ提案と推奨事項を提供します。
空気品質の監視、作物成長の最適化、農場管理の改善など、どのような目的であっても、SenseCraft AI Advisorはあなたの意思決定をサポートするよう設計されています。AI AdvisorはSenseCraft Data PlatformとSenseCAP Mate APPで利用でき、ユーザーはいつでもどこでも洞察にアクセスできます。

測定項目
SenseCraft AI Advisorは現在、以下の測定項目とデバイスタイプを分析しています。ユーザーは以下の測定項目を含むデバイスを選択できます。
SenseCAP Mate APP
- SenseCAP Mate APPをダウンロードしてログインします
- デバイスページにアクセスし、+ アイコンをクリックして、デバイスのQRコードをスキャンしてSenseCraftセンサーをバインドします
- センサーがSenseCraftプラットフォームにデータを送信していることを確認してください。AI Advisorはセンサーのデータを必要とします
- デバイスページでAI Advisorをクリックして、AI駆動のセンサーデータ分析を開始します

-
栽培している作物や飼育している動物、および所在地を入力します
-
センサーデータの期間を選択します:
- 月:過去1ヶ月のセンサーデータ
- 6ヶ月:過去6ヶ月のセンサーデータ
- 年:過去1年のセンサーデータ
-
測定項目を選択します(最大5つ):+ アイコンをクリックします
- デバイスを選択してから測定項目を選択します

- 情報を
AI Advisorに送信すると、提案が返されます
注意: AIの提案は参考用のみです。SenseCraftはAI Advisorの提案に基づいて行われた決定について責任を負わないため、慎重にご利用ください。

SenseCraft データプラットフォーム
- SenseCraft Data Platform (Global)またはSenseCraft Data Platform (China)にログインします
- センサーのSNとコードを入力してSenseCraftセンサーをバインドします

-
センサーが
SenseCraft Data Platformにデータを送信していることを確認してください。AI Advisor機能はセンサーのデータを必要とします -
AI Advisorにアクセスして、AI駆動のセンサーデータ分析を開始します -
栽培している作物や飼育している動物、および所在地を入力します
-
センサーデータの期間を選択します:
- 月:過去1ヶ月のセンサーデータ
- 6ヶ月:過去6ヶ月のセンサーデータ
- 年:過去1年のセンサーデータ
-
測定項目を選択します(最大5つ):+ アイコンをクリックします
- デバイスを選択してから測定項目を選択します

- 情報を
AI Advisorに送信すると、提案が返されます
注意: AIの提案は参考用のみです。SenseCraftはAI Advisorの提案に基づいて行われた決定について責任を負わないため、慎重にご利用ください。