メインコンテンツまでスキップ

デバイス管理

ここでは、ゲートウェイ管理、ノードグループ管理、センサーノード管理など、SenseCAPデバイスを管理するためのいくつかの方法を提供しています。

ゲートウェイ

① EUI、周波数、ステータス、登録時間に基づいてゲートウェイをフィルタリングします。 ② ゲートウェイのリストで、EUI、名前、ステータスなどを表示します。 ③ EUIをクリックしてデバイス詳細ページに入り、基本情報、位置、バインディングなどを確認します。

ノードグループ管理

グループごとにデバイスを便利に管理できます。新しいグループの作成、グループの削除、または特定のグループへのデバイスの移動が可能です。

センサーノード管理

センサーノードページでは、アカウントにバインドされているすべてのセンサーノードを確認できます。 ① デバイスには「LoRa」や「NB-IoT」などのタイプが含まれ、カテゴリ別に表示できます。 ② フィルタ条件で、EUI、周波数、グループ、ステータス、登録時間に応じてノードをフィルタリングします。 ③ センサーノードリストで、EUI、名前、ステータス、データタイプなどを表示します。 ④ EUIをクリックしてデバイス詳細ページに入ります。

一般情報

一般情報ページでは、デバイス名の設定、デバイスステータス、バッテリーステータス、最近のオンライン記録などを確認できます。

  • バッテリーステータス:「バッテリー不足」と表示される場合、バッテリーが10%を下回っていることを意味します。
  • 最近のオンライン記録:ゲートウェイは数分以内にオフラインになり、その他のデバイスは後でオフラインになります(通常は3回のアップロード間隔)。

チャンネル

シングルチャンネルデバイス:チャンネルが1つのみで、ノードは1つのプローブのみ接続可能です(LoRaWANセンサーノードなど)。 マルチチャンネルデバイス:複数のチャンネルを持ち、複数のセンサープローブを接続可能です(センサーハブなど)。

データ

各チャンネルの期間データとデバイスステータスデータを確認できます。

設定

読み取り専用キー / フルアクセスキー:これはAPIと併用されます。 デバイス設定:デバイスのデータ収集頻度を調整します。範囲は5分から43,200分です。新しい収集頻度は、デバイスが次回データをアップロードする際に有効になります。

位置

デバイスにGPS機能がある場合、位置情報はここで自動的に更新されます。 デバイスにGPSがない場合、手動でGPSを設定できます:「位置を検索」-「地図上で点を打つ」-「住所として設定」。

注記

デバイスのGPSを使用する際は、上部に遮蔽物のない屋外にデバイスを設置してください。

デバイスのバインド

デバイスを別のアカウントに変更したり、デバイスを削除したりする場合は、このページで行うことができます。

Loading Comments...