メインコンテンツまでスキップ

SenseCraft データプラットフォーム API 料金

===============

SenseCraft Data Platform のウェブポータルでは、最低料金や必須サービス利用なしで、使用した分だけお支払いいただきます。

  • um(アップメッセージ):センサーによってアップロードされたメッセージ数。
  • dm(ダウンロードメッセージ):API を通じて履歴データを取得するメッセージ数。

ルール

  1. 各ユーザーアカウントにセンサーデバイスを追加すると、システムが一定量の um と dm を無料で配布します。
  2. センサーによってアップロードされるデータごとに、1 um が消費されます。
  3. HTTP で履歴データを 1 件取得すると、1 dm が消費されます。
  4. MQTT によるセンサーデータの購読では、dm は消費されません。
  5. um/dm はオンラインでリチャージコードを購入し、アカウントにリチャージコードを入力することでリチャージが完了します。
  6. um/dm が 0 になると、システムは料金滞納を知らせるメッセージをユーザーに送信します。1 ヶ月以上経過すると、アカウント機能が使用できなくなります。

無料利用枠


デバイスタイプ(1 デバイス)um(アップメッセージ)dm(ダウンロードメッセージ)
LoRaWAN センサーノード100,0001,000,000
SensorHub250,0002,500,000

料金


価格um(アップメッセージ)dm(ダウンロードメッセージ)
$ 0.99100,0001,000,000

前払い

リチャージについては、SenseCAP 営業スタッフまでお問い合わせください。

ヒント

  • dm(ダウンロードメッセージ)数を消費せずに MQTT を使用してセンサーデータを購読することをお勧めします。
  • LoRaWAN センサーのデータアップロードはインターネット(ゲートウェイがインターネット経由でポータルに接続)の影響を受けます。インターネットアクセスが不安定な場合、センサーノードはデータが SenseCAP ポータルに正常に送信されることを確保するため、最大 3 回データを再送信します。無料利用枠はネットワークの最悪ケースシナリオに基づいているため、使用期間は状況によって異なります。

デバイスタイプとデータアップロード間隔に応じて、利用可能な概算時間は以下の通りです:

デバイスタイプ(1 デバイス)データ間隔時間
LoRaWAN 温湿度センサー1 時間2 ~ 5 年
30 分1 ~ 2.5 年
5 分4 ~ 10 ヶ月
LoRaWAN 光強度センサー1 時間4 ~ 10 年
30 分2 ~ 5 年
5 分8 ~ 20 ヶ月
SensorHub(5 種類の測定値)1 時間5.6 年
30 分2.8 年
5 分11 ヶ月
SensorHub(7 種類の測定値)1 時間4 年
30 分2 年
5 分8 ヶ月
Loading Comments...