Skip to main content
note

この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues

SenseCraft AIでのXIAO ESP32S3 Senseのモデル出力とGPIO設定

このWiki記事では、SenseCraft AIプラットフォームを使用してXIAO ESP32S3 Senseボードのモデル出力とGPIO設定を構成する方法をステップバイステップで説明します。この手順に従うことで、トレーニング済みモデルが検出した特定のイベント条件に基づいてGPIOレベルの変化をトリガーする方法を学ぶことができます。

前提条件

開始する前に、以下のものを用意してください:

  1. XIAO ESP32S3 Senseボード
  2. USB-Cデータケーブル
  3. OLED付きXIAO用拡張ボードベース
  4. Grove LED
XIAO ESP32S3 SenseOLED付きXIAO用拡張ボードベースGrove LED

ステップ1. SenseCraft AI Vision Workspaceにアクセスし、XIAO ESP32S3 Senseを接続する

ウェブブラウザを開き、SenseCraft AI Vision Workspaceページにアクセスしてください。


利用可能なデバイスからXIAO ESP32S3 Senseボードを選択します。

USB-Cケーブルを使用して、XIAO ESP32S3 Senseボードをコンピュータに接続します。接続後、SenseCraft AI Vision Workspaceページの左上にあるConnectボタンをクリックしてください。

ステップ 2. XIAO ESP32S3 Sense にモデルがロードされていることを確認する

次に進む前に、XIAO ESP32S3 Sense ボードにトレーニング済みのモデルがロードされていることを確認してください。まだモデルをロードしていない場合は、SenseCraft AI のドキュメントを参照して、デバイスにモデルをトレーニングおよびデプロイする方法を確認してください。

独自のトレーニング済みモデルを使用したい場合は、以下の 2 つの Wiki を参照してください。

ステップ 3. GPIO 出力を設定する

Vision Workspace ページの左サイドバーで、Output オプションをクリックします。利用可能な出力オプションから GPIO を選択して、GPIO 設定画面にアクセスします。

ページ右側で、イベント条件が満たされた場合にアクションをトリガーする ボタンをクリックします。

ダイアログボックスが表示され、GPIO レベルを変更するトリガー条件として使用するさまざまなパラメータを入力するよう求められます。これらのパラメータには以下が含まれます:

  • Object: モデルが検出するべきオブジェクトを指定します。例えば、「顔」を指定すると、顔が検出されたときに GPIO レベルが変更されます。

  • Condition: トリガーが発生するために満たすべき条件を選択します。「より大きい」「より小さい」「等しい」などのオプションがあります。例えば、「より大きい」を選択すると、検出されたオブジェクトの信頼度が指定した値より大きい場合に GPIO が変更されます。

  • Confidence: オブジェクト検出が GPIO 変更をトリガーするために必要な最小信頼度を設定します。この値は 1 から 100 の範囲で、100 が最高の信頼度です。

  • GPIO: 制御したい XIAO ESP32S3 Sense の特定の GPIO ピンを選択します。利用可能なオプションには GPIO1(DO)、GPIO2(D1) などがあります。

  • Default Status: 選択した GPIO ピンのデフォルト状態を選択します。「Low Level」または「High Level」のオプションがあります。

  • Active Status: トリガー条件が満たされた場合に GPIO ピンが変更される状態を指定します。「Low Level」または「High Level」のオプションがあります。

希望するトリガー条件を設定した後、Confirm ボタンをクリックして設定を保存します。最後に Send ボタンをクリックして、GPIO トリガーコマンドを XIAO ESP32S3 Sense ボードに送信します。

XIAO ボードはコマンドを実行し、Grove OLED を備えた Expansion Board Base for XIAO を介して接続された Grove LED の効果を観察することができます。

caution

GPIO 出力機能は、SenseCraft AI プラットフォームと XIAO ESP32S3 Sense ボード間のウェブベースの接続に依存しています。接続が失われたり中断されたりすると、モデル検出に基づく GPIO レベル変更機能は動作しなくなります。プロセス全体を通じて安定した接続を確保してください。

結論

このステップバイステップガイドに従うことで、SenseCraft AIプラットフォーム上でXIAO ESP32S3 Senseボードのモデル出力とGPIO設定を構成する方法を学びました。これにより、トレーニング済みモデルが検出した特定のイベント条件に基づいてGPIOレベルの変更をトリガーすることが可能になります。この機能を活用することで、XIAO ESP32S3 SenseとSenseCraft AIを使用したインタラクティブなプロジェクトやアプリケーションを幅広く作成する可能性が広がります。ウェブプラットフォームとデバイス間の安定した接続を維持し、シームレスな操作を確保することを忘れないでください。

技術サポートと製品に関するディスカッション

弊社の製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...