紹介と使用方法
note
この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues
note
SenseCAP Mate Appは正式にSenseCraft
Appに改名されました!
SenseCraft APPは、データの可視化とデバイス管理のための強力なアプリです。
特徴
- 時間を節約 - スキャン&プレイ体験を提供し、ユーザーが4ステップで全体の設定を完了できるようにします
- 技術的な背景が少ない、またはない人でも簡単にセンサーデータを始められるように設計されています
- クリーンなユーザーインターフェースでデータを取得し、表示
- 時間間隔を設定: バッテリー効率を向上
- 閾値を設定: 行動を起こす必要があるデータに集中 - 近日公開
- 安全範囲外のデータがある場合にアラームを送信 - 近日公開
ダウンロード
SenseCraft Appは、iOS版とAndroid版の両方で利用可能です。
アカウント
SenseCraftはデバイスの設定とリモート管理をサポートしています。SenseCAP Portalプラットフォームやその他の機能を使用するには、アカウントを登録してください。
Note
サーバーの場所としてGlobal
を選択してください。また、SenseCAP Portalを通じてアカウントを作成することもできます。
デバイス
- デバイスページでは、右上の
+
をクリックして新しいデバイスを追加できます。
- 対象のデバイスをクリックしてデータを表示します。
- 右上のベルアイコンをクリックしてメッセージセンターに入ります。
AIGC
AIGCは、センサーデータを最大限に活用し、その可能性を引き出すAI駆動のソリューションです。
SenseCAPセンサーをSenseCAPプラットフォームに接続することで、温度、湿度、光、空気品質などの環境要因に関するデータを簡単に収集・分析できます。その一方で、強力なAIアルゴリズムがこれらのデータを使用して、運用の最適化、コスト削減、効率向上に役立つ実用的な洞察と推奨を提供します。
詳細についてはこちらをクリックしてください。
MALL
イベント
通知を受け取るためにイベントを追加します。
- イベントアラートを作成するには、追加アイコンまたは「Add Event」ボタンをクリックします。「Add Event」ページで条件を追加するオプションを設定し、「Add」ボタンをクリックしてデバイスを選択します。

- デバイスを選択し、測定タイプを選択、アラーム条件を設定します。「より大きい」または「より小さい」などの条件を選択し、スライダーバーをドラッグして値を設定し、次のステップをクリックします。

- 「Add Event」ページで、デバイスが正常に戻った際のアクションを設定し、通知を送信するかどうかを選択します。「Save」をクリックし、イベント名を入力して「Submit」をクリックすると、イベントアラームが正常に追加され、イベントリストに戻ります。

- デバイスページで「Message Center」をクリックしてアラームメッセージを確認します。デバイスの警告やアラームのプッシュメッセージ、システム通知メッセージが表示されます。

- アラームメッセージをクリックすると、デバイスが条件項目をトリガーした際のアラームメッセージがプッシュされます。アラームの詳細を確認するにはクリックします。アラームリストに戻ると、ステータスが「既読」に変更されます。編集ボタンをクリックしてメッセージを選択し、既読、削除などの操作が可能です。

- システムメッセージを切り替え、システムプッシュメッセージの詳細を確認するにはクリックします。

ユーザー
アカウントの詳細や設定、アプリのバージョンなどを確認します。
アカウント削除
Bluetooth 設定
対応する製品を選択して、迅速にバインドします。