Skip to main content

SenseCraft HMIでのRSSの使用

はじめに

SenseCraft HMIのRSS機能を使用すると、画面ベースのデバイスをリアルタイム情報ディスプレイに変換できます。ニュースメディア、ブログ、天気予報サービスなどからのRSSフィードに接続することで、最新のコンテンツで自動的に更新される動的なディスプレイを作成できます。この機能は、手動操作なしで情報を常に把握できるニュースティッカー、情報ボード、または個人用ダッシュボードの作成に最適です。

このチュートリアルでは、RSSフィードの理解とSenseCraft HMIのRSS機能を使用してデバイスにコンテンツを表示する方法をガイドします。

この記事では、reTerminal E1002を例として、SenseCraft HMIプラットフォームでこの機能を使用する方法を説明します。

RSSの理解

RSSとは?

RSS(Really Simple Syndication)は、以下のような頻繁に更新されるコンテンツを公開するために使用される標準化されたWebフィード形式です:

  • ニュース記事

  • ブログ投稿

  • ポッドキャスト

  • ビデオ更新

  • 天気予報

  • 株式市場データ

RSSフィードを使用すると、各ウェブサイトを個別に訪問することなく、最新情報を入手できます。代わりに、新しいコンテンツが自動的にRSSリーダーや、この場合はSenseCraft HMI対応デバイスに配信されます。

RSSの仕組み

  1. コンテンツ発行者(ウェブサイト、ブログ、ニュースメディア)が、標準化されたXML形式で最新コンテンツを含むRSSフィードを作成します

  2. フィードリーダー(SenseCraft HMIのRSS機能など)が定期的にこれらのフィードの更新をチェックします

  3. 新しいコンテンツが公開されると、フィードリーダーが更新を取得して表示します

RSSを使用する利点

  • リアルタイム更新:手動更新なしで最新情報を取得

  • コンテンツ集約:複数のソースを1つのディスプレイに統合

  • フィルタリングされた情報:興味のあるコンテンツのみを受信

  • 帯域幅効率:RSSフィードは完全なWebページではなく、必要なコンテンツのみを含む

  • 広告なし:RSSは通常、広告なしでクリーンなコンテンツを配信

SenseCraft HMIでのRSSの開始

RSS機能へのアクセス

ステップ1. 以下のSenseCraft HMIプラットフォームにアクセスします。


ステップ2. デバイスを接続するか、すでにペアリングされたデバイスを選択して使用します。

ステップ3. 左サイドバーの「RSS」タブをクリックします

RSSインターフェースの理解

RSSインターフェースは3つの主要セクションで構成されています:

  1. 設定パネル:右側に配置され、RSSフィードURLを入力および検証できます

  2. 表示エリア:設定後にRSSコンテンツが表示されるメインセクション

  3. コントロールボタン:上部に配置され、プレビュー、保存、デプロイオプションが含まれます

RSS機能に初めてアクセスすると、「RSSフィードが設定されていません」というメッセージが表示され、右パネルで設定を行うよう指示されます。

RSSフィードの設定

RSSフィードの追加

ステップ1. 画面右側の「RSS設定」パネルを見つけます

ステップ2. 「RSS URL」入力フィールドを見つけます

ステップ3. フィールドに有効なRSSフィードURLを入力します(例:https://news.google.com/rss)

ステップ4. 「Set」ボタンをクリックしてRSSフィードを検証し適用します

ステップ5. URLが有効な場合、システムはフィードからコンテンツの取得と表示を開始します

表示設定とカスタマイズ

RSSフィードが設定されたら、コンテンツの表示方法を調整できます:

ステップ1. ギャラリー機能にある同じ間隔とディザーモード設定を使用します:

  • Interval(min):新しいコンテンツで表示が更新される頻度を設定します

  • Dither Mode:ディスプレイタイプに基づいて「Full Color」または「Black and White」を選択します

ステップ2. 「Save」をクリックして設定を保存します

ステップ3. 「Preview」をクリックしてRSSコンテンツがデバイスでどのように表示されるかを確認します

ステップ4. 「Deploy」をクリックして接続されたデバイスに設定を送信します

RSSフィードの検索と使用

人気のRSSフィードソース

SenseCraft HMIで使用できる人気で信頼性の高いRSSフィードをいくつか紹介します:

ニュース:

テクノロジー:

天気:

科学:

ウェブサイトのRSSフィードを見つける方法

多くのウェブサイトはRSSフィードを提供していますが、常に見つけやすいとは限りません。RSSフィードを見つける方法をいくつか紹介します:

方法1:RSSアイコンを探す

多くのウェブサイトは、フッターやサイドバーにRSSアイコン(通常はオレンジ色)や「RSS」、「Feed」、「Subscribe」というラベルのリンクを表示しています。

方法2:ブログURLに「/feed」を追加する

多くのWordPressベースのサイトでは、URLの末尾に「/feed」を追加することで機能することがよくあります:

https://example.com/feed

方法3: ブラウザ拡張機能を使用する

ChromeのRSS Feed ReaderやFirefoxのAwesome RSSなどのブラウザ拡張機能は、訪問したウェブサイトで利用可能なフィードを検出できます。

方法4: ソースコードを確認する

  1. ウェブサイトにアクセスする

  2. 右クリックして「ページのソースを表示」を選択する

  3. 「rss」または「feed」を検索する(Ctrl+F)

  4. type属性に「application/rss+xml」が含まれるリンクを探す

方法5: RSSフィード検索サービスを使用する

以下のようなサービス:

これらは、目立って宣伝されていないウェブサイトのRSSフィードを発見するのに役立ちます。

カスタムRSSフィードの作成

表示したいコンテンツのRSSフィードが見つからない場合は、さまざまなツールを使用して独自のフィードを作成できます:

RSSフィード作成サービス

  1. RSS.app: https://rss.app/
  • ウェブサイト、ソーシャルメディア、その他のソースからRSSフィードを作成

  • コーディング不要

  • 無料および有料オプションが利用可能

  1. Feedly: https://feedly.com/
  • RSSとしてエクスポートできるコンテンツボードを作成

  • コンテンツキュレーションに適している

  1. Zapier: https://zapier.com/
  • さまざまなトリガーからRSSフィードを生成できる自動化ワークフローを作成

  • 高度な機能には有料サブスクリプションが必要

フィードアグリゲーター

アグリゲーターを使用して複数のRSSフィードを単一のフィードに結合することもできます:

  1. FeedBlendr: http://feedblendr.com/
  • 複数のフィードを1つに結合

  • 使いやすい

  1. RSSMix: http://www.rssmix.com/
  • 複数のRSSフィードをマージ

  • 無料サービス

高度なRSS表示のヒント

ディスプレイ用のRSSコンテンツの最適化

SenseCraft HMIデバイスでRSSフィードを最適に体験するために:

  1. 適切なコンテンツ長のフィードを選択する
  • 短いタイトルと説明を持つフィードは小さなディスプレイに最適

  • 全文記事フィードは電子ペーパーディスプレイには文字が多すぎる場合がある

  1. 更新頻度を考慮する
  • 間隔設定をフィードの更新頻度に合わせる

  • ニュースフィードは1時間ごとに更新される場合があり、ブログフィードは毎日更新される場合がある

  1. 異なるディザモードをテストする
  • 「白黒」モードは電子ペーパーディスプレイでのテキスト中心のRSSフィードに最適

  • 「フルカラー」はLCDディスプレイで画像付きフィードに適している

  1. 画像コンテンツに注意する
  • 一部のRSSフィードには、すべてのデバイスでうまく表示されない画像が含まれている場合がある

  • 大きな画像を含むフィードは読み込みが遅くなる場合がある

トラブルシューティング

一般的なRSSの問題と解決策

  1. 「無効なRSSフィード」エラー
  1. フィードは読み込まれるがコンテンツが表示されない
  • フィードが空であるか、現在コンテンツを公開していない可能性がある

  • フィード形式が互換性がない可能性がある(代替フィードを試す)

  • より活発な別のフィードを試す

  1. コンテンツが文字化けしたり、正しくフォーマットされない
  • 異なるディザモードを試す

  • フィードにサポートされていない特殊文字やフォーマットが含まれている可能性がある

  • コンテンツをクリーンアップするためにフィードフィルタリングサービスの使用を検討する

  1. フィードの更新が停止する
  • ソースウェブサイトがフィードURLを変更した可能性がある

  • 一時的なサーバーの問題がある可能性がある

  • フィードを削除して再追加してみる

  1. デプロイメントが失敗する
  • デバイスがSenseCraft HMIに適切に接続されていることを確認する

  • デバイスのインターネット接続を確認する

  • デバイスを再起動してから再度デプロイを試す

結論

SenseCraft HMIのRSS機能は、スクリーンベースのデバイスを動的な情報ディスプレイに変える強力な方法を提供します。RSSフィードに接続することで、ニュース、天気、技術アップデート、またはRSSで利用可能なその他のコンテンツの自動更新ディスプレイを作成できます。

RSSディスプレイの品質は、選択するフィードに大きく依存することを覚えておいてください。さまざまなフィード、更新間隔、表示設定を試して、あなたのニーズに最適な情報ディスプレイを作成してください。

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちは、お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...