メインコンテンツまでスキップ

SenseCraft-HomeAssistant ユーザーマニュアル

はじめに

SenseCraft-HomeAssistant は HomeAssistant 用のプラグインです。このプラグインを使用することで、ユーザーは SenseCraft データプラットフォーム(以前の SenseCAP クラウドプラットフォーム)のアカウントでログインし、HomeAssistant プラットフォーム上でクラウドデバイスやセンサーデータにアクセスし、カスタムデバイスレポートダッシュボードを生成することができます。

注記

SenseCraft-HomeAssistant プラグインは現在、HomeAssistant システム上のサードパーティアプリストアである HACS を介してのみインストール可能です。HomeAssistant が提供する公式統合が十分でない場合、HACS を使用するとサードパーティ統合を簡単に追加および管理できます。

1.1 HACS のインストール手順

HACS プラグインをダウンロードするにはターミナルコマンドが必要なため、まずターミナルアプリをインストールする必要があります。

  1. 高度なモードを有効にしてターミナルアプリを検索
  • 高度なモードを開き、アドオンに移動してターミナルアプリケーションを検索します。

pir

pir

  • 見つからない場合は、まずネットワーク接続を確認し、次に HomeAssistant を再起動してみてください。

pir

pir

  1. インストール、起動、およびターミナルインターフェースの開放

pir

  1. ターミナルで以下のコマンドを入力して HACS インストールパッケージをダウンロード(詳細は https://hacs.xyz/docs/setup/download を参照):

pir

  • config ディレクトリに移動:
cd config
  • HACS をダウンロードしてインストール:
wget -q -O - https://install.hacs.xyz | bash -
  1. Home Assistant を再起動

pir

  1. HACS プラグインを検索してインストール

pir

pir

  1. ライセンス契約が表示されるので、すべての契約を確認して送信

pir

  1. リンクをクリックして GitHub ページに移動し、ログインして、下部に表示される 8 文字のコードを GitHub インターフェースに入力

pir

pir

  1. 認証を行う

pir

  1. これで HACS ストアがインストールされます

pir

1.2 SenseCraft プラグインのインストール

  1. 上記の手順を完了すると、左側のメニューバーに新しい「HACS」項目が表示されます。

pir

  1. SenseCraft リポジトリ URL とカテゴリを入力し、「追加」ボタンをクリックします:
注記
  • リポジトリ: https://github.com/Seeed-Solution/SenseCraft-HomeAssistant.git
  • カテゴリ: Integration

pir

  1. 検索ボックスに「sensecraft」と入力し、SenseCraft プラグインを見つけます。

pir

  1. SenseCraft プラグインをクリックしてプラグイン紹介ページに移動し、「ダウンロード」ボタンをクリックします。

pir

これで、SenseCraftを現在のHome Assistantセットアップに追加する作業が完了しました。

Grove Vision AI(V2)とSenseCraft-HomeAssistant

デバイスをファームウェアやモデルなしで購入した場合、まずファームウェアとモデルを書き込む必要があります。

デバイスにすでにファームウェアとモデルが含まれている場合は、ステップ2をスキップできます。以下は、デバイスにファームウェアとモデルが含まれているかどうかを確認する方法です。ファームウェアとモデルは一緒にバンドルされています。

2.1 デバイスにファームウェアとモデルが含まれているか確認する

  1. ウェブサイト https://seeed-studio.github.io/SenseCraft-Web-Toolkit/#/setup/process を開き、デバイスをコンピュータに接続します。

pir

  1. Grove Vision AI V2をコンピュータに接続します。

  2. Grove Vision AIオプションに切り替えます。

pir

  1. 初めての場合、権限を求められます。表示されたデバイスを選択し、「接続」をクリックします。

pir

  1. 表示される情報と画像がスクリーンショットに似ている場合、正常に動作しています。

pir

2.2 ファームウェアとモデルの書き込み

モデル情報が検出されず、ライブプレビューがない場合は、ファームウェアとモデルを再書き込みする必要があります。

pir

プリセットモデル(例:性別検出)を選択し、「送信」をクリックします。ファームウェアの書き込みが完了するまで待ちます。

pir

2.3 MQTTサービスの設定

オプション1: Home AssistantでMQTTサービスを設定する

  1. 「設定 > アドオン > アドオンストア」を開くし、右下の「アドオンストア」を見つけます。

pir

pir

  1. ストアで「mqtt」を検索します。

pir

  1. インストールをクリックし、MQTTサービスをユーザー名とパスワードで設定します。

pir

  1. 「オプション > ログイン」に移動し、ユーザー名またはパスワードを希望のものに置き換えます。設定を保存します。
注記
  • ユーザー名: user
  • パスワード: passwd

pir

注記

エラーがない場合は成功です。エラーがある場合は、アンインストールして再インストールし、再度設定を試してください。

オプション2: 自分のコンピュータにMQTTサービスをインストールする

  1. https://www.emqx.com/en/downloads/broker/5.4.0 からシステムに適したEMQXをダウンロードし、OSに応じた指示に従います。

  2. MacOSを例に取ると:

以下を使用してパッケージをダウンロードします:

wget https://www.emqx.com/en/downloads/broker/5.4.0/emqx-5.4.0-macos13-amd64.zip

そしてEMQXをインストールします:

mkdir -p emqx && unzip emqx-5.4.0-macos13-amd64.zip -d emqx

最後にEMQXを実行します:

./emqx/bin/emqx start
  1. 機能しているかテストします:

MQTTダウンロード にアクセスしてターミナルをダウンロードします。

pir

MQTTサービス成功の確認

  • MQTTXダウンロードページ からMQTTXクライアントをダウンロードし、MQTTサービスがPCからアクセス可能か確認します(公開ネットワークサーバー上に展開されている場合、またはPCと同じネットワークセグメント内にある場合)。

pir

  • 接続が成功すれば問題ありません。

2.4 WIFIとMQTTの設定

なぜこれらを設定する必要があるのか?

Grove Vision AIのHome Assistantでの操作はMQTTを通じて行われます。また、MQTT自体がネットワーク接続を必要とするため、WIFIの設定が必要です。5G WIFIは選択できないことに注意してください。設定ページに移動します:

pir

対応する情報を入力し、「保存」をクリックしてください。ただし、ここでの保存は情報を保存するだけであり、実際に正しく設定されたかどうかは不明です。設定が正しいか確認するには、再び「プロセス」ページに戻る必要があります。

pir

IPアドレスが表示されている場合、Wi-Fiに問題がないことを意味します。サービスステータスは、正常な動作を示すために画像のように表示される必要があります。注意点として、Wi-Fiが正常でない場合、MQTTも確実に正常ではありません。

切り替えた際、最初は「切断」と表示されることがありますが、約10秒、通常は20秒以内に接続されます。

ステータスを確認するためにリフレッシュする必要はありません。ステータスは自動的に最新の状態に更新されます。

2.5 Discoveryを使用してHAに統合する

デバイスを「発見済み」セクションに表示させるには、デバイスとHAが同じネットワークセグメント上にある必要があります。そうでない場合、デバイスは表示されません。ネットワークセグメントが不明な場合は、HAとデバイスを同じWi-Fiまたは同じルーターにイーサネットで接続してください。

上記の操作を完了したばかりの場合は、デバイスの電源を切り、再度接続することをお勧めします。設定ページにアクセスしてください:

pir

次に、以下のページが表示されます:

pir

ここで、最初に発見されたデバイスが表示されます。対応するIDを確認して、それが自分のデバイスかどうかを確認してください:

pir

丸で囲まれた部分がデバイスIDであり、以下のウェブサイト上のデバイスIDに対応しています: https://seeed-studio.github.io/SenseCraft-Web-Toolkit/#/setup/process

pir

それが自分のデバイスである場合、「設定」をクリックしてください。ここで、MQTTサービスにユーザー名とパスワードがない場合、以下のダイアログボックスが表示されます。そうでない場合は、ユーザー名とパスワードの入力を求められます。その後、「送信」をクリックしてください。

pir

MQTTサービスにユーザー名とパスワードがある場合は、以下のようになります:

pir

次に、デバイスの場所を選択します。例えば、リビングルーム、キッチンなどです。

pir

ここではリビングルームを選択し、「完了」をクリックします。これでデバイスがHAに追加されます。この時点で、「概要」をクリックして、設定が完了した効果を確認できます。

pir

2.6 手動でHAに統合する

発見済みデバイスを使用できる場合は、手動設定よりも簡単なため、発見済みセクションから設定してください。「設定」を選択し、「デバイスとサービス」を選択します。

pir

pir

次に、以下のように「SenseCraft」の別のインスタンスを選択します:

pir

次に、<Add device using host/id (LAN integration)>を選択します。

pir

その後、「送信」をクリックし、ドロップダウンからgrove_vision_ai_we2を選択して「送信」をクリックします。

pir

次に、デバイスIDを入力します。これはウェブサイトに対応するデバイスIDであり、任意の値ではありません。

pir

その後、「送信」をクリックし、次にMQTTサービスの設定を行います。

pir

ここに入力する詳細は、ウェブサイトで設定した内容と一致している必要があります。以前にユーザー名とパスワードがなかった場合、ここでも入力する必要はありません。その後、「送信」をクリックします。成功すると、デバイスの場所を選択するよう求められます。

pir

実際の状況に基づいて場所を選択し、「完了」をクリックします。この方法で概要で効果を確認することができます。残りの手順は「発見済み」方法と同じです。

センサーノードをHAに統合する

当社には光や二酸化炭素などの多くのセンサーがあり、これらも簡単にHAに統合することができます。センサーノードを統合するには、SENSECAPウェブサイトでアカウントを作成する必要があります。そのため、まず国際サイトまたは国内サイトでアカウントを登録し、センサーノードをアカウントに追加してください。

以下では、アプリを使用してデバイスを追加する方法について説明します:

3.1 SenseCAP Mateアプリを使用してセンサーノードを追加する

まずアプリのホームページにログインしてください。以下の手順に従って追加します。

pir

3.2 ウェブサイトを使用してセンサーノードを追加する

SENSECAPウェブサイトにアクセスし、センサー機器のEUI、Keyなどを入力して「確認」をクリックします。

pir

その後、センサーノードリストに追加したデバイスが表示されます。

pir

3.3 HAへの追加

「設定 > 統合を追加」に移動します。

pir

表示されるダイアログで「sensecraft」を検索します。

pir

その後、フィルター結果をクリックし、<another instance of device "SenseCraft">を選択して、「SenseCraftアカウントを使用してデバイスを追加」を選択します。

pir

「送信」をクリックし、登録したアカウントとパスワードを入力して環境を選択します。これは、国際ステーション(グローバル)または国内ステーション(中国)で登録したかどうかによります。

pir

追加が完了したら、必要に応じてセンサー設定を構成することができます。

pir

さらに詳しく

Home Assistant を NVIDIA Jetson に統合する機能は近日公開予定です!

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...