Seeed Fusion PCBA テストソリューションガイド
Seeed Fusion は、PCBA 向けに機能テスト、電気的性能テスト、信頼性試験を提供し、あわせてファームウェア書き込みやカスタムテスト治具の開発にも対応します。テストは PCBA 製造プロジェクトに含めることも、既存基板に対して個別に依頼することもできます。
本ガイドでは、サービス範囲、治具オプション、プロジェクトドキュメント、および依頼プロセスについて説明します。
サービス範囲
テスト項目は、製品の機能、電気的性能、および信頼性要件に基づいて定義されます。必要に応じて、ファームウェア書き込みやカスタム治具をテストプロセスに組み込むことができます。
| サービス | 内容 |
|---|---|
| 機能テスト(FCT) | 電源、通信、インターフェース、センサー、モジュールなどの機能を、テスト計画で想定される結果に対して確認します。 |
| 電気的性能テスト | プロジェクトで合意された仕様に対して、電気的性能を測定・評価します。 |
| 信頼性試験 | 規定された環境条件またはストレス条件下での製品性能を確認します。 |
| ファームウェア書き込みと設定 | プロジェクト要件に従って、ファームウェアの書き込み、デバイス ID やデータの書き込み、初期設定の適用を行います。 |
| カスタムテスト治具およびテスト手順の開発 | 基板およびテスト要件に基づいて治具を設計・製作します。関連するテスト手順を開発し、検証します。 |
エンジニアリングチームが基板設計とテスト要件を確認し、テスト項目と方法を確定します。上記サービスは、すべての注文に標準で含まれるわけではありません。
テスト依頼の 2 つの方法
Fusion が基板を製造するかどうかに応じて、適切なオプションを選択してください。
| 依頼タイプ | 使用するタイミング | 提出先 |
|---|---|---|
| PCBA 製造 + テスト | Fusion が基板を製造・実装し、出荷前に必要なテストを実施します。 | Fusion PCB/PCBA 注文ページ から製造およびテスト要件を提出します。 |
| テストのみ | すでに PCBA または XIAO 拡張ボードをお持ちで、必要に応じて治具開発を含むテストを依頼したい場合。 | Fusion Testing Solutions で Testing Only を選択し、必要なドキュメントを提出してエンジニアリングレビューと見積もりを依頼します。 |
Testing Only の依頼では、機能テスト、電気的性能テスト、信頼性試験を選択し、テスト数量と要件を入力できます。治具オプションについては以下で説明します。
テスト治具の選択
テスト治具は、基板を固定し、繰り返しテストを行うために必要なテストポイント、インターフェース、または書き込み用コンタクトに接続するためのものです。基板を手動で接続・操作して機能テストを行うこともできます。治具が必要かどうかは、基板構造、テストの複雑さ、および繰り返しテストの必要性によって決まります。
| オプション | 適用条件 |
|---|---|
| テスト治具不要 | 専用治具を開発しなくても、既存の接続や設備で簡単なテストを完了できる場合。 |
| 新規カスタムテスト治具が必要 | Fusion が基板設計とテスト要件を評価し、適切な治具を開発します。 |
| 既存テスト治具を使用 | Fusion が過去にお客様のプロジェクト向けに治具を開発済みの場合。以前の注文番号または治具 ID を提供いただき、エンジニアリングチームが現在の基板およびテスト構成との互換性を確認します。 |
設計が安定しており、機能が複雑、またはバッチテストを繰り返し行う場合は、カスタム治具の導入を検討できます。設計がまだ変更中である場合や数量が少ない場合、テストが簡易な場合は、手動テストが適していることもあります。
プロジェクトドキュメントと提出
設計ドキュメントは、エンジニアリングチームが基板の構造、インターフェース、および回路機能を理解するのに役立ちます。テスト要件は、何をどのように確認し、結果をどのように評価するかを説明します。
| ドキュメント | 主な目的 |
|---|---|
| Gerber ファイル | 基板レイアウトを示し、テストポイントやインターフェース位置の特定に役立ちます。 |
| 回路図 | 回路接続を示し、基板の機能やテスト信号の説明に役立ちます。 |
| 製品要求仕様書(PRD) | 製品の目的、期待される機能、および関連要件を記述します。 |
| テスト要件 | 何をテストするか、手順またはテストポイント、合否判定基準、およびファームウェアや特別なテスト条件を明記します。 |
| 製品写真 | 実際の基板、コネクタ位置、および治具接続のためのアクセス状況を示します。 |
Testing Only フォームでは、Gerber ファイルと回路図を 1 つのアップロードとして、テスト要件をもう 1 つのアップロードとして、2 つのファイルグループの提出が必要です。製品写真は現在フォーム上では任意項目です。PRD は、エンジニアリングチームに追加の製品コンテキストを提供できます。最新の提出方法およびファイル形式要件については、Fusion Testing Solutions を参照してください。
ファームウェア書き込みや機能テストを含むプロジェクトでは、関連ドキュメントにファームウェアバージョン、接続詳細、操作手順、および期待される結果も記載する必要があります。詳細については、Seeed Fusion Guide to Preparing PCBA Functional Test Requirements を参照してください。
PCBA 製造 + テストの依頼は、Fusion PCB/PCBA 注文ページ から提出します。製造および実装ファイルの要件については、Seeed Fusion PCB & PCBA Service Guide で説明しています。
カスタムテスト治具の開発
新規治具が必要なプロジェクトは、公式サービスページに記載されたプロセスに従います。
| ステージ | 内容 |
|---|---|
| 要件提出 | 基板設計ファイルとテスト要件を提出します。 |
| エンジニアリングレビュー | ドキュメントを確認し、テスト範囲を確定します。 |
| 治具設計 | テスト治具および関連するテスト手順を設計します。 |
| 試作検証 | 治具試作機を製作し、顧客サンプルを用いて検証します。 |
| 量産展開 | 検証済みの治具とテスト手順を用いて量産テストを実施します。 |
このプロセスは新規治具開発に適用されます。専用治具を使用しないプロジェクトや、既存治具の再利用を依頼する場合は、エンジニアリングチームが関連するテスト要件を確認します。
見積もりと関連リソース
Testing Only プロジェクトは、エンジニアリングチームによるテスト要件のレビュー後に見積もりが提示されます。カスタム治具は別途見積もりとなります。PCBA 製造 + テストの場合、価格は製造要件とテスト要件の両方を反映します。
最新の価格ポリシー、治具保管の取り決め、および再利用条件については、Fusion Testing Solutions を参照してください。具体的なプロジェクト要件については、fusion@seeed.io までお問い合わせください。
以下のリソースでは、さらに詳しい情報を提供しています。
| リソース | 内容 |
|---|---|
| What Is a PCBA Test Fixture? How It Works and When You Need One | 治具の用途、適した適用シーン、およびカスタム治具依頼に必要なドキュメント。 |
| Open-Source Modular PCBA Testing: A Complete Guide from Hardware to Test Workflow | Universal Test Box、製品アダプタボード、テストソフトウェア、およびプロジェクト事例。 |
| Seeed Fusion PCB & PCBA Service Guide | PCB 製造、部品調達、実装、および関連ファイル要件。 |
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。弊社は、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選択いただける複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。