メインコンテンツまでスキップ

Web UIからRcloneを設定する方法

Rcloneは、クラウドストレージドライブ上のファイルを管理するプログラムです。これを使用して、クラウドファイルがローカルストレージと常に同期されるようにすることができます。

OpenWrt Luciインターフェース内にRcloneを設定するUIがありますが、まずコマンドライン内ですべての設定を行う必要があります。その後でのみ、Web UIを使用してファイルを表示できるようになります。

以下の手順に従ってください:

  • ステップ 1. OpenWrt Luci web UIにアクセスし、Services > Terminalに移動します

  • ステップ 2. OpenWrtの認証情報でログインします

  • ステップ 3. 以下を入力してrclone設定プロセスを開始します

rclone config
  • ステップ 4. nを押し、Enterを押して新しいリモートを作成します。

  • ステップ 5. 新しいリモートに任意の名前を入力します

pir

  • ステップ 6. リモート接続を作成するストレージの種類を見つけ、長いリストから対応する番号を入力します

pir

注意: ここでは例としてGoogle Driveの番号13を選択しています

  • ステップ 7. Client IDの入力を求められたら、Enterを押してデフォルトを受け入れます

  • ステップ 8. Client Secretの入力を求められたら、Enterを押してデフォルトを受け入れます

  • ステップ 9. rcloneがドライブからアクセスを要求する際に使用するスコープとして1を選択します

pir

注意: これにより、ドライブ内のすべてのファイルへのフルアクセスが許可されます

  • ステップ 10. root folder IDの入力を求められたら、Enterを押してデフォルトを受け入れます

  • ステップ 11. service account credentials JSON file pathの入力を求められたら、Enterを押してデフォルトを受け入れます

  • ステップ 12. Edit advanced configのプロンプトで、Enterを押します(デフォルトでNoが選択されます)

  • ステップ 13. Use auto configメニューで、nを押してからEnterを押します

  • ステップ 14. 表示されたリンクをコピーしてWebブラウザに貼り付けます

pir

  • ステップ 15. Googleアカウントにサインインし、アクセスを許可します

  • ステップ 16. Googleサインインページに表示されたコードをコピーし、先ほど使用したコマンドライン貼り付けします

  • ステップ 17. Configure as a team driveEnterを押してデフォルトを受け入れます

  • ステップ 18. Enterを押してリモートの作成を確認します

以下のような出力が表示されます:

pir

  • ステップ 19. qを入力して設定を終了します

  • ステップ 20. NAS > Rcloneに移動し、run Rclone as daemonの横のボックスにチェックを入れ、SAVE & APPLYをクリックします

  • ステップ 21. rclone addressをコピーします

pir

  • ステップ 22. WEBUI REACTをクリックすると、新しいWebページが開きます

  • ステップ 23. 先ほどコピーしたrclone addressを最初の空白列に貼り付けます

  • ステップ 24. ユーザー名とパスワードの両方にadminと入力し、Verifyを押します

接続が確認されると、以下の出力が表示されます

pir

  • ステップ 25. Loginをクリックし、サイドメニューからExploreに移動します

  • ステップ 26. 先ほど作成したリモートの名前を入力し、Openをクリックします

pir

これで、ドライブで利用可能なすべてのファイルが表示されます

Loading Comments...