MQTT ゲートウェイ
なぜ Meshtastic + mqtt が必要なのか
MQTT を Meshtastic と統合することで、離れたネットワーク同士をブリッジし、オフグリッド通信を拡張できます。これにより、グローバルメッセージングが可能になり、メッシュ信号が弱い場合のバックアップとなり、インターネット経由でより高速なメッセージ配信を実現します。遠隔地や緊急時の利用に最適です。
ハードウェアの準備
Meshtastic ゲートウェイを構成するには、LoRa と Wifi の両方を動作させることができるデバイスが必要です。さらに、ゲートウェイの位置情報を mqtt 経由で共有したい場合は、GPS モジュールを追加できます。
セットアップ
ステップ1 ファームウェアを書き込む
Meshtastic Web Flasher にアクセスします。
ターゲットデバイスを Seeed Wio Tracker L2 に設定し、最新のファームウェアを選択してから Flash をクリックします。
![]()
デバイスの電源を入れ、Enter DFU Mode をクリックします。Tracker L2 という名前のシリアルポートが表示されるので、それをクリックして接続します。
![]()
その後 "Flash" をクリックします。以前のファームウェアを上書きしたい場合は、"Full Erase and Install" にチェックを入れることを忘れないでください。
ステップ2 デバイス ID を確認する
- デバイス背面を確認
- シリアルツール経由
MAC アドレスの 最後の4桁 がデバイス ID です。
例えば、下記デバイスのデバイス ID は A0D4 となります。
![]()
Meshtastic Web Flasher にアクセスします。
Open Serial Monitor をクリックし、デバイスを PC に接続して、シリアルログを確認し、キーワード using nodenum を探します。

![]()
ステップ3 APP 接続
- MUI
- BaseUI
Setting ページに移動し、Reboot/Shutdown をクリックしてから、Bluetooth icon をクリックします。
![]()
その後デバイスは Bluetooth モードで再起動します。Bluetooth ペアリングコードが画面に表示されます。
![]()
このデバイスは常に Bluetooth ペアリングモードになっており、特別な操作は不要です。
ここをクリックして Meshtastic APP をダウンロードします。
デバイスをスマートフォンの APP とペアリングします。
- IOS
- Android
- Bluetooth パネルでターゲットデバイスを選択します。

- 画面に表示されているコードを入力し、
Pairをクリックしてデバイスに接続します。

- Bluetooth パネルでターゲットデバイスを選択します。
![]()
- 画面に表示されているコードを入力し、
OKをクリックしてデバイスに接続します。
![]()
ステップ4 Xiao ESP32S3 Mesh-mqtt ゲートウェイを設定する
- Android
- IOS
1. LoRa 設定
- 地域を UNSET から自分の国/地域に変更します(例:ヨーロッパなら EU868、アメリカなら US など)。
OK to MQTTを選択します。- Send をクリックします。
- デバイスは自動的に再起動して再接続します。自動的に再起動して再接続します。これには 30 秒〜2 分ほどかかる場合があります。

2. MQTT 設定
- 既定の
MQTT Address(mqtt.meshtastic.org)、User name(meshdev)、Password(large4cats) を使用できます。 MQTT Enabledを選択します。MQTT Client Proxy Enabledを選択します。- (オプション)他の mqtt ユーザーに地図上で自分を表示させたい場合は、
Map ReportingとI agreeを選択してください。 - Send をクリックします。
- デバイスは自動的に再起動して再接続します。自動的に再起動して再接続します。これには 30 秒〜2 分ほどかかる場合があります。

3. チャンネル設定
- プライマリチャンネルで
Uplink enabledとDownlink enabledをオンにします。 - Send をクリックします。

4. ネットワーク設定
この設定の後は、デバイスは Bluetooth 経由では APP に接続できなくなります。ただし、ネットワーク経由で APP に接続できます。
- SSID(Wifi 名)と Wifi パスワードを入力します。使用する Wifi は 2.4G である必要があります。
- Send をクリックします。
- デバイスは自動的に再起動します。

5. APP 接続
この時点で、デバイスは Bluetooth 経由では接続できませんが、ネットワーク経由で接続できます。

1. LoRa 設定
- 地域を UNSET から自分の国/地域に変更します(例:ヨーロッパなら EU868、アメリカなら US など)。
OK to MQTTを選択します。- Send をクリックします。
- デバイスは自動的に再起動して再接続します。自動的に再起動して再接続します。これには 30 秒〜2 分ほどかかる場合があります。

2. MQTT 設定
- 既定の
MQTT Address(mqtt.meshtastic.org)、User name(meshdev)、Password(large4cats) を使用できます。 MQTT Enabledを選択します。MQTT Client Proxy Enabledを選択します。- (オプション)他の mqtt ユーザーに地図上で自分を表示させたい場合は、
Map ReportingとI agreeを選択してください。 - Send をクリックします。
- デバイスは自動的に再起動して再接続します。自動的に再起動して再接続します。これには 30 秒〜2 分ほどかかる場合があります。

3. チャンネル設定
- プライマリチャンネルで
Uplink enabledとDownlink enabledをオンにします。 - Send をクリックします。

4. ネットワーク設定
この設定の後は、デバイスは Bluetooth 経由では APP に接続できなくなります。ただし、ネットワーク経由で APP に接続できます。
- SSID(Wifi 名)と Wifi パスワードを入力します。使用する Wifi は 2.4G である必要があります。
- Send をクリックします。
- デバイスは自動的に再起動します。

5. APP 接続
この時点で、デバイスは Bluetooth 経由では接続できませんが、ネットワーク経由で接続できます。

メッセージ送信
これでインターネット経由で他の人と通信できるようになりました。

同じ周波数帯の MQTT ゲートウェイと接続された別の Meshtastic デバイスがあれば、そのデバイスも L2 ゲートウェイを介してインターネット上の他の人とメッセージを送受信できます。