メインコンテンツまでスキップ

XIAO ESP32-C3 と micro-ROS を用いた SO-ARM101 の有線・無線テレオペレーション

Community Contribution

このチュートリアルは @linao681 によるコミュニティ貢献です。Seeed Studio コミュニティとこのプロジェクトを共有していただきありがとうございます。

はじめに​

このチュートリアルでは、SO-ARM101 リーダーから SO-ARM101 フォロワーを制御する、サポートされている 2 つの方法を説明します。

  1. 有線リーダー + 無線フォロワー: リーダーは標準 USB バスサーボドライバボードを使用します。
  2. 無線リーダー + 無線フォロワー: 各アームが Seeed Studio XIAO ESP32-C3 Bus Servo Adapter を使用します。

どちらのモードでも、フォロワーは micro-ROS を介して Wi-Fi UDP 経由で ROS 2 と通信します。ワイヤレスリーダーの XIAO は 6 つのリーダーアクチュエータ位置を読み取り、読み取り専用の状態をパブリッシュしますが、リーダーアームに位置コマンドを書き込むことはありません。

この実装は次の機能を提供します。

  • /joint_states 上での 6 つすべてのフォロワージョイントからのフィードバック
  • /joint_command 上での 6 つすべてのフォロワージョイントへのコマンド
  • LeRobot におけるリーダーからフォロワーへのジョイントマッピング
  • 予期しない位置ジャンプを防ぐ起動時ハンドシェイク
  • キャリブレーション、ジョイントリミット、コマンドステップ、およびバス健全性チェック
  • シーケンスチェック、フィードバックウォッチドッグ、安全な最後のコマンド保持動作、およびセッションリカバリ
  • コンピュータの現在の Wi-Fi アドレスからのランタイム Agent 検出により、ホットスポットアドレスが変更されても再フラッシュが不要
  • ワイヤレスリーダーが利用できない場合の診断および運用のための有線リーダーフォールバック
  • 自動プレフライトチェックと 1 コマンドでのテレオペレーション起動

完全なソースコードは soarm101-drone-teleop リポジトリで入手できます。

注記

このプロジェクトは、将来のドローン搭載 SO-ARM101 デモンストレーションのための、地上試験済みプロトタイプとして開発されました。このガイドでは、ロボットアームの通信とテレオペレーションリンクのみを扱います。飛行認証済みの制御または安全システムは提供しません。

システムアーキテクチャ​

SO-ARM101 leader
├─ wireless: leader XIAO ── Wi-Fi / micro-ROS ──┐
└─ wired: USB bus-servo driver ────────────────┤
▼
Ubuntu 22.04 PC
├─ LeRobot reads the leader
├─ ROS 2 Humble bridge publishes /joint_command
└─ micro-ROS Agent, UDP port 8888
│
│ 2.4 GHz Wi-Fi LAN
▼
follower XIAO ESP32-C3 Bus Servo Adapter
├─ micro-ROS publishes /joint_states
└─ 1 Mbps UART Sync Read/Write
│
▼
SO-ARM101 follower, 6 × STS3215

PC と XIAO は同じローカルネットワークに接続されている必要があります。デモ用には、スマートフォンのホットスポットまたは専用の 2.4 GHz アクセスポイントを使用できます。

ハードウェア​

  • SO-ARM101 リーダー × 1
  • SO-ARM101 フォロワー × 1
  • リーダーのキャリブレーションと有線フォールバック用の標準 USB バスサーボドライバボード × 1
  • フォロワー用 XIAO ESP32-C3 Bus Servo Adapter × 1
  • 無線リーダーモード用の追加 XIAO ESP32-C3 Bus Servo Adapter × 1
  • 適切に定格されたアーム用電源 × 2
  • Ubuntu 22.04 コンピュータ × 1
  • 2.4 GHz Wi-Fi ネットワーク × 1
  • キャリブレーションおよびファームウェア書き込み用 USB ケーブル

このリファレンスファームウェアは、モデル番号 777 の STS3215 サーボ 6 個を使用する標準 5 V SO-ARM101 フォロワーでテストされています。

危険
  • いかなるサーボケーブルを交換する前にも、サーボ電源を切断してください。
  • 使用している SO-ARM101 バージョンに指定された電圧を使用してください。5 V アームに 12 V 電源を接続しないでください。
  • USB はサーボに十分な電力を供給しません。
  • 最初のテストは、安定した作業台上で、明確な緊急電源遮断手段を確保した状態で行ってください。
  • ドローンの近くでテストする場合は、プロペラを取り外してください。

ソフトウェア要件​

テスト済みのホスト構成は次のとおりです。

  • Ubuntu 22.04
  • ROS 2 Humble
  • Feetech サポート付き LeRobot
  • micro-ROS Agent
  • Python 3.12
  • PlatformIO

micro-ROS Agent と PlatformIO がまだインストールされていない場合は、次を実行してインストールします。

sudo snap install micro-ros-agent
python3 -m pip install --user platformio

SO-ARM100/101 LeRobot ガイドに従って LeRobot をインストールし、続行する前にサーボ ID を設定してください。

ステップ 1: プロジェクトをクローンする​

git clone https://github.com/linao681/soarm101-drone-teleop.git
cd soarm101-drone-teleop

重要なプロジェクトパスは次のとおりです。

firmware/xiao_soarm/          PlatformIO firmware for the wireless follower
firmware/xiao_soarm_leader/ PlatformIO firmware for the wireless leader
tools/wireless_teleoperate.py ROS 2 and LeRobot teleoperation bridge
tools/soarm_agent_discovery.py Agent discovery service for both XIAOs
start_soarm_demo.sh network, Agent, arm, and topic preflight checks
cali/ leader and follower calibration files

このリポジトリには、ワイヤレスフォロワー用とワイヤレスリーダー用の個別の PlatformIO ファームウェアプロジェクトが含まれています。プロジェクトには必要な ESP32-C3 micro-ROS ライブラリが含まれているため、通常のユーザーが micro-ROS をクロスコンパイルする必要はありません。

ステップ 2: 両方のアームをキャリブレーションする​

まず標準 USB バスサーボドライバを使用してフォロワーをキャリブレーションします。/dev/ttyACM0 は正しいポートに置き換えてください。

python -m lerobot.scripts.lerobot_calibrate \
--robot.type=so101_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.id=follower_recal \
--robot.calibration_dir="$PWD/cali"

次にリーダーを接続してキャリブレーションします。

python -m lerobot.scripts.lerobot_calibrate \
--teleop.type=so101_leader \
--teleop.port=/dev/ttyACM0 \
--teleop.id=leader_recal \
--teleop.calibration_dir="$PWD/cali"

これにより次のファイルが作成されます。

cali/follower_recal.json
cali/leader_recal.json
警告

キャリブレーション値は 1 台の物理アームに固有です。リポジトリに例として含まれているキャリブレーション値を使用して、別のフォロワーを制御しないでください。

フォロワーのキャリブレーションをファームウェアにコピーする​

フォロワー側の XIAO は、トルクを有効にする前にサーボ EEPROM を検証します。次のファイルを開きます。

firmware/xiao_soarm/src/servo_bus.cpp

これら 3 つの配列を、cali/follower_recal.json の値で置き換えます。

constexpr int16_t kHomingOffsets[kJointCount] = {
/* homing_offset for joints 1 to 6 */
};
constexpr int16_t kRangeMin[kJointCount] = {
/* range_min for joints 1 to 6 */
};
constexpr int16_t kRangeMax[kJointCount] = {
/* range_max for joints 1 to 6 */
};

期待される順序は次のとおりです。

shoulder_pan, shoulder_lift, elbow_flex,
wrist_flex, wrist_roll, gripper

次のコマンドは、3 つの配列を正しい順序で出力します。

python3 - <<'PY'
import json

joints = [
"shoulder_pan", "shoulder_lift", "elbow_flex",
"wrist_flex", "wrist_roll", "gripper",
]
with open("cali/follower_recal.json", encoding="utf-8") as calibration_file:
calibration = json.load(calibration_file)

for key in ("homing_offset", "range_min", "range_max"):
print(key, [calibration[joint][key] for joint in joints])
PY

ステップ 3: Wi-Fi と Agent 検出を設定する​

Ubuntu コンピュータと 2 台の XIAO を同じ 2.4 GHz Wi-Fi ネットワークに接続します。XIAO ファームウェアは SSID とパスワードのみを保存します。コンピュータの現在の Agent アドレスは、ランチャーと検出サービスによって実行時にアナウンスされます。コンピュータの IP をパブリックなファームウェアファイルにハードコードしないでください。

ip -4 address

フォロワーファームウェアのディレクトリに入り、プライベート設定ファイルを作成します。

cd firmware/xiao_soarm
cp src/wifi_config.example.h src/wifi_config.h

ワイヤレスリーダーモードの場合は、firmware/xiao_soarm_leader 以下でも同じ手順を繰り返します。

src/wifi_config.h を編集します。

#pragma once

const char* WIFI_SSID = "YOUR_2G4_WIFI_SSID";
const char* WIFI_PASS = "YOUR_WIFI_PASSWORD";

リーダーファームウェアでは、firmware/xiao_soarm_leader/src/wifi_config.example.h 内の対応する #define WIFI_SSID と #define WIFI_PASS のプレースホルダを使用します。

wifi_config.h は Git によって無視され、パブリックリポジトリにコミットしてはなりません。現在のランチャーは Agent 検出を使用してコンピュータの現在の Wi-Fi アドレスをアナウンスするため、通常はホットスポット IP が変更されても、どちらの XIAO も再フラッシュする必要はありません。

ヒント

ESP32-C3 は 2.4 GHz Wi-Fi を使用します。スマートフォンのホットスポットが両方のバンドをサポートしている場合は、互換モードまたは 2.4 GHz モードを選択してください。

ステップ 4: XIAO をビルドして書き込む​

1 度に 1 台ずつ、XIAO を USB 経由でコンピュータに接続します。アップロードする前に、ネイティブテストと ESP32-C3 ビルドを実行します。

(cd firmware/xiao_soarm && \
pio test -e native && \
pio run -e seeed_xiao_esp32c3)
(cd firmware/xiao_soarm_leader && \
pio test -e native && \
pio run -e seeed_xiao_esp32c3)

テストとビルドが通ったら、選択したファームウェアを書き込みます。

cd firmware/xiao_soarm
pio run -e seeed_xiao_esp32c3 --target upload
pio device monitor -b 115200

ワイヤレスリーダーモードの場合は、代わりに firmware/xiao_soarm_leader からアップロードおよびモニタコマンドを実行します。

フォロワーアームに外部電源を接続します。起動が成功すると、次のようなメッセージが表示されます。

Servo Ping mask: 0x3f (expected 0x3f)
Servo calibration match: YES
IP: 192.168.x.x RSSI: -xx
Waiting for micro-ROS Agent...

0x3f は 6 つすべてのサーボ ID が応答したことを意味します。キャリブレーションが一致しない場合でも、ファームウェアは状態を報告しますが、動作コマンドを拒否します。

書き込み後は、USB ケーブルはシリアルモニタリングにのみ必要です。対応するアームの外部サーボ電源は接続したままにしてください。リーダーファームウェアはトルクを無効化し、位置/状態のみをパブリッシュします。位置コマンドを実行するコンポーネントはフォロワーファームウェアです。

ステップ 5: micro-ROS Agent とプレフライトを開始する​

プロジェクトルートから、ランチャーを使って Agent と検出サービスを起動できます。

source /opt/ros/humble/setup.bash
./start_soarm_demo.sh --leader wireless --check

ランチャーは Agent と検出サービスを起動し、その後必要な ROS 2 トピックをチェックします。XIAO が Agent を検出すると、シリアルモニタには次のように表示されるはずです。

micro-ROS ready

ROS 2 インターフェースは次のとおりです。

トピックメッセージ型方向公称レート
/joint_statessensor_msgs/msg/JointStateフォロワー → PC20 Hz
/joint_commandsensor_msgs/msg/JointStatePC → フォロワー最大 30 Hz

フィードバックを確認します:

source /opt/ros/humble/setup.bash
ros2 topic echo /joint_states --once
ros2 topic hz /joint_states

現在姿勢のスタートアップ・ハンドシェイクが完了する前に、任意の関節値を送信しないでください。

ステップ 6: 有線またはデュアル無線テレオペレーションを実行する​

2 つのリーダー入力のうち 1 つを選択します。有線モードでは、通常の USB バスサーボドライバを介してリーダーをコンピュータに接続します。無線モードでは、外部電源でリーダーに給電し、その XIAO を設定済みの Wi-Fi ネットワークに接続したままにします。

安定したシリアルパスを探します:

ls -l /dev/serial/by-id/

プロジェクトルートからローカル設定をエクスポートします:

export SOARM_WIFI_SSID="YOUR_2G4_WIFI_SSID"
export SOARM_PYTHON="$(command -v python)"

まず、動かさないプレフライトチェックを実行します:

./start_soarm_demo.sh --leader wireless --check

これは次の内容を検証します:

  • Wi-Fi SSID と Agent の IP;
  • 選択されたリーダー入力(wireless は /leader/raw_state と /leader/status をチェックし、wired は起動時に USB アダプタをチェックします);
  • リーダーとフォロワーのキャリブレーションファイル;
  • micro-ROS Agent;
  • /joint_states 上のフォロワーのライブフィードバック;
  • 別のテレオペレーションプロセスが同じリーダーバスを使用していないこと。

すべてのチェックに合格したら、テレオペレーションを開始します:

./start_soarm_demo.sh --leader wireless

# Wired leader fallback:
./start_soarm_demo.sh --leader wired

ブリッジはフォロワーの初期姿勢を読み取り、トルクを有効にする前に同じ姿勢を繰り返しパブリッシュします。その後は相対マッピングを使用するため、フォロワーは現在位置から開始し、選択されたリーダーに加えられた変化に追従します。無線セッションが復旧した場合、ブリッジは通常のコマンドを再開する前に、リーダーの現在姿勢へ向けてブレンドします。Ctrl+C を押すと停止し、フォロワーは最後に指令された位置を保持します。

警告

ブリッジを停止しても、またはコマンドが途絶えても、トルクは解除されません。フォロワーは最後に指令された位置を保持します。緊急停止が必要な場合は、サーボ電源を切断してください。

安全メカニズム​

このリファレンス実装には、デモをより予測しやすくすることを目的とした複数のチェックが含まれています:

  1. サーボ ID チェック: 6 つすべての ID と型番が一致している必要があります。
  2. EEPROM キャリブレーションチェック: ホーミングオフセットとリミットが、ファームウェアにコンパイルされているフォロワーキャリブレーションと一致している必要があります。
  3. 現在姿勢ハンドシェイク: 最初のコマンドは、計測された姿勢から 0.05 rad 以内でなければなりません。
  4. 関節ソフトリミット: すべてのコマンドは、キャリブレーションされた範囲内に収まっていなければなりません。
  5. コマンドごとのステップ制限: アーミング後、ターゲットは 1 回のコマンドで 0.25 rad を超えて変化してはなりません。
  6. フィードバックウォッチドッグ: フォロワーフィードバックが 0.5 s より古い場合、PC ブリッジはパブリッシュを停止します。
  7. Wi-Fi リカバリ: Wi-Fi が 10 秒以内に復旧できない場合、XIAO はクリーンに再起動します。

これらのソフトウェアチェックは、物理的な非常停止を補完するものであり、置き換えるものではありません。

トラブルシューティング​

XIAO が Waiting for micro-ROS Agent のままになる​

  • コンピュータと XIAO が同じ LAN 上にあることを確認します。
  • ランチャーが現在の Wi-Fi IPv4 アドレスを報告し、Agent 検出を開始していることを確認します。
  • Agent が UDP ポート 8888 を使用していることを確認します。
  • ホットスポットでクライアント分離が有効になっていないか確認します。
  • ファイアウォールが有効な場合は、UDP ポート 8888 を許可します。

servo_mask が 0x3f ではない​

1 つ以上のサーボが応答していません:

  • 電源を切り、3 線式バスケーブルを点検します;
  • すべてのサーボが 1 から 6 の一意の ID を持っていることを確認します;
  • 電源電圧と電流定格を確認します;
  • サーボバスを設定済みの 1 Mbps ボーレートに保ちます。

ファームウェアが calib:0 を報告する​

サーボ EEPROM が servo_bus.cpp にコンパイルされている値と一致していません。フォロワーを USB ドライバボード経由で再接続し、再キャリブレーションを行い、3 つのファームウェア配列を更新してから、XIAO に再度書き込みます。

動作中に Wi-Fi が切断される​

  • アクセスポイントを近づけます;
  • 外部アンテナをサーボ電源線や金属部品から離して配置します;
  • デモ用に専用の 2.4 GHz ネットワークを使用します;
  • シリアル診断出力で RSSI 値を監視します;
  • サーボの電源を切った状態での結果と比較し、電源または電磁干渉の可能性を特定します。

無線リーダーが準備完了にならない​

  • リーダー側の XIAO が /leader/raw_state と /leader/status の両方をパブリッシュしていることを確認します;
  • 6 つすべてのリーダーサーボが応答し、トルクが無効になっていることを確認します;
  • cali/leader_recal.json が実機のリーダーと一致していることを確認します;
  • 一時的なフォールバックとして ./start_soarm_demo.sh --leader wired を使用します。

関節の方向または可動範囲が正しくない​

両方のアームを再キャリブレーションし、両方の JSON ファイルで関節の順序を確認します。また、servo_bus.cpp 内のフォロワー配列が、現在 XIAO に接続されている実際のフォロワーから取得されたものであることも確認します。

検証範囲​

このプロジェクトは、リファレンス構成において次の条件で検証されています:

  • 6 つすべてのフォロワーサーボが検出された(servo_mask=0x3f);
  • /joint_states が約 20 Hz でパブリッシュされた;
  • リーダーブリッジが 30 Hz でコマンドをパブリッシュした;
  • 6 つすべての関節が、スマートフォンのホットスポット越しに同時に追従した;
  • XIAO は、書き込み後に USB データケーブルを外し、外部アーム電源を接続した状態でも動作を継続した。

デュアル無線経路と有線フォールバックの両方が、現在のランチャーでサポートされています。リファレンスとなる無線耐久テストは 2026-09-20 に実施され、783 秒(約 13 分)継続しました。このテストでは、コマンドタイムアウト 0 回、コマンド拒否 0 回、リーダーリカバリ 0 回を記録し、フィードバックは平均 19.87 Hz、コマンド応答遅延は P50 で 66.0 ms、観測された最小 RSSI は -65 dBm でした。これらの数値は 1 回のリファレンス実行を示すものであり、すべての Wi-Fi 環境での保証値ではありません。

参考文献​

この寄稿は、独自に開発された統合について文書化したものです。LeRobot、ROS 2、micro-ROS、PlatformIO、およびサーボライブラリは、それぞれのライセンスに従います。

Loading Comments...