メインコンテンツまでスキップ

エッジ廃棄物分別:素材クラス、4分類、MQTT

利用上の注意

中国の 4 分類マッピングは本プロジェクトが管理する対応表で、行政機関の認定ではなく、都市ごとに基準も異なります。出力を料金、罰則、コンプライアンス判定の唯一の根拠にしないでください。

このソリューションでできること​

1 回のトリガー(ボタン、HTTP 呼び出し、画面内の動き)でデバイスが画像を 1 枚撮影し、写っている物を 8 つの素材クラスのいずれかに分類し、そのクラスから表を引いて中国の生活ごみ 4 分類を求め、MQTT メッセージを 1 件送ります。同時に非同期コールバックが 4 分類の結果を受け取り、フタ、リレー、仕分け表示灯を動かせます。

  • 1 つのヘッドで 2 段階の答え。 モデルは paper、cardboard、glass、metal、plastic、textile、organic、residual の 8 クラスを予測します。4 分類(資源ごみ / 厨芥ごみ / 有害ごみ / その他のごみ)は 8 クラスの argmax から表を引いて求めるため、地域の基準に合わせるときは表を変えるだけで再学習は不要です。
  • トリガーごとに 1 回撮影。 ボタン、HTTP、動体検知に 800 ms のデバウンスをかけます。前回の処理中に届いたトリガーはキューに積まず 1 回にまとめます。連続モードもあり、レート制限付きで動作し、3 フレーム連続で top-1 が一致したときだけ publish します。
  • publish 前に payload を検証します。 すべての payload はイベント schema の検証を受け、さらに JSON Schema では表現できない 2 つの条件を確認します:category は top3[0] と等しく、confidence は top3[0].confidence と等しいこと。不合格のものはカウントして破棄します。
  • 任意のオープン語彙トラック。 SigLIP 2 の視覚タワーで固定のテキストプロトタイプに対してスコアを付けます。導入時に model.track: open_vocab で選択します。再学習なしでクラスを追加でき、同じ画像埋め込みから中国語でも英語でも答えられ、「語彙にない」ことを示すスコアも出せます。
  • アクチュエータのインターフェースはピンに固定されていません。 ランタイムはクラスを渡してコールバックし、どのピンを動かすかは統合コードで決めます。そのため同じビルドをピン配置の異なるボードで動かせます。

画像データはデバイスの外に出ません。payload にはパスかオブジェクトストレージの URI だけが入ります。

  • 機器はすぐに使えます

    アプリケーションパッケージを入れれば動作し、初回導入は約 35 分です。reComputer R2000 シリーズ(R2035-12、Hailo-8)で検証画像 7417 枚を実測し、素材 top-1 0.8889、4 分類 top-1 0.9507 です(性能と実測データを参照)。

  • コードはオープンソース

    ランタイムコードは Apache-2.0 です。学習データの TrashNet(MIT)と GC3(CC BY 4.0)はどちらも再配布が認められています。

  • 自社のカメラ、システム、アクチュエータをそのまま接続

    USB / RTSP カメラまたはファイル入力を使えます。結果は MQTT で出力し、POST /trigger は端末や PLC ゲートウェイから呼び出せます。GPIO コールバックでフタや表示灯を動かします。

  • すべて現場で動作

    撮影、分類、表引き、MQTT broker はすべてホスト上で動作します。画像はデバイスの外に出ず、主処理チェーンにインターネット接続は不要です。

デバイス上での実行画面​

以下は reCamera PoE に waste-sorting アプリケーションパッケージを入れた後、カメラが写した投入エリアの画角です。画像ではカメラの前に物を置いておらず、画角の参考用です。

reCamera PoE framing of the drop area, with nothing placed in front of it

分類結果は画面ではなく MQTT に直接出力されます。以下は waste/recamera-cvi/results を購読して取得した連続イベントです:

Consecutive classification events on waste/recamera-cvi/results, each carrying the eight-class result, the four-way mapping and inference time

必要な機器​

投入口に必要なのは、トリガー、カメラ、ホストの 3 つです。reCamera または reCamera Pro を選ぶ場合、カメラと分類ホストは同じ 1 台です。

① トリガー — ホストにつないだボタン、ポート 8080 の POST /trigger、または画面内の動き。3 つとも同じ 800 ms のデバウンスを共有し、同じイベントを生成します。区別は payload の trigger フィールドで行います。

② カメラ — 投入エリアを見下ろす USB、RTSP、またはファイル入力で、型式は問いません。1 つの物が画面内で十分な割合を占め、画面には 1 つだけが写るようにしてください。物が小さすぎると分類性能が下がり、性能と実測データの数値はそのような画角では測定していません。

③ 分類ホスト — 使えるモデル経路を決めます。

分類ホストアクセラレータ配備時の分類器オープン語彙トラック選択する場面
reComputer Super J3011reComputer Super J3011 (Jetson Orin Nano 8GB)
エントリーAIホスト
Orin GPUEfficientNet-Lite0 224²、TensorRT FP16提供なし投入口 1 か所、ベースライン分類器のみ
reComputer Super J4012reComputer Super J4012 (Jetson Orin NX 16GB)
高性能AIホスト
Orin GPUEfficientNet-Lite0 224²、TensorRT FP16提供(提供する唯一のデバイスクラス)再学習なしで後から品目クラスを追加したい場合
reComputer Industrial R2035-12reComputer Industrial R2035-12 (Hailo-8)
ファンレス産業用筐体
Hailo-8EfficientNet-Lite0 224²、INT8 HEF提供なしカメラが既にあり、制御盤に設置する場合。HEF はデバイス外でコンパイルし、導入時にダウンロード。Hailo ランタイムのバージョンを揃える必要があります
reComputer RK3588reComputer RK3588 シリーズ
高コスパ産業用ボード
RK3588 NPUEfficientNet-Lite0 224²、INT8提供なしカメラが既にあり、ハードウェアコストを最小にしたい場合。ごみ箱の筐体やキオスクに設置。モデルはデバイス外で変換し、デバイス上で engine を構築しません
reCamera 2002reCamera 2002 (SG2002)
オールインワンAIカメラ
カメラ内蔵 TPUEfficientNet-Lite0 224²、BF16提供なし投入口にまだカメラがなく、ハードウェアコストを最小にしたい場合。分類器はカメラ上で動き、別途ホストは不要
reCamera ProreCamera Pro
高性能オールインワンAIカメラ
カメラ内蔵 NPU (RV1126B)EfficientNet-Lite0 224²、INT8提供なしまだカメラがなく、コストが最優先ではない場合。分類器はカメラ上で動きます

両 reComputer モデルには、同じモジュールとランタイムのファンレス産業用筐体(reComputer Industrial J3011 / J4012)があり、制御盤や屋外筐体に取り付けられます。

オープン語彙の列はデバイスカタログのリソース説明によるものです。SigLIP 2 視覚タワーは 371 MB の ONNX で、CPU onnxruntime のオフライン基準値で画像 1 枚あたり p50 66.93 ms かかり、アクセラレータが必要です。

④ その他 — MQTT コンシューマ(パッケージは 1883 で待ち受けるローカル broker を同梱)。フタや仕分け表示灯を使う場合は、駆動ハードウェアと GPIO コールバックの統合コードが必要です。出荷時はどのピンにも割り当てていません。主処理チェーンにインターネット接続は不要です。

選定における制約・非推奨条件​

  • オープンボキャブラリ対応:再学習なしで新品目を動的追加する必要がある場合は J3011(非対応)を避け、J4012(16GB)を選定してください。
  • コンベアのモーションブラー:コンベア速度が 1.5 m/s を超える場合、ローリングシャッターカメラはブレが生じるため、グローバルシャッターカメラを採用してください。

現場での導入方法​

先に画角とトリガー方式を決め、その後ソフトウェアを導入します。難易度は intermediate で、初回導入は約 35 分 です。

一、ハードウェアの設置:画角とトリガーを決める​

1 枚に 1 つ、十分な大きさで

このチェーンに検出器はありません。1 フレームに 2 つの物が写っていても答えは 1 つで、どちらを指すかは定まりません。画面内で物が小さすぎると分類性能が下がります。カメラは投入エリアを見下ろす位置に取り付けて 1 つの物が十分な割合を占めるようにし、導入前にトリガー方式をボタン、HTTP、動体検知のどれにするか決めてください。

二、ソフトウェアを導入する​

デバイスごとの手順はソリューションページにあります。現場に合わせて構成を選ぶと、対応するアプリケーションパッケージをダウンロードできます。


プリセットは Camera + reComputer J30 / J40 (Orin)、Camera + reComputer R2000 series (R2035-12, Hailo-8)、Camera + reComputer RK3588、reCamera (SG2002)、reCamera Pro の 5 つです。以下は Orin と Hailo-8 の 2 プリセットの手順で、ほかの 3 プリセットの手順はデプロイページにあります。

  1. プリセットとホストを選びます。 Camera + reComputer J30 / J40 (Orin) または Camera + reComputer R2000 series (R2035-12, Hailo-8)。
  2. ごみ分別ランタイムを配備します(必須)。Orin では配備中にデバイス上で TensorRT engine を構築します(J4012 で 68 秒)。engine は GPU アーキテクチャと TensorRT バージョンに紐づくため、事前にコンパイルして配布することはできません。Hailo では配備手順が 3 つの Hailo ABI チェックを行った後、HEF をダウンロードします。
  3. リアルタイムの分類を確認します(任意)。ポート 8080 のローカルパネルに MJPEG プレビュー、ヘルスカウンタ、最近の結果の top3 が表示されます。何かを接続する前に、ここで画角を確認してください。
  4. トリガーを接続し、分類を 1 回確認します(必須)。ボタン、HTTP 呼び出し、動体イベントのいずれか 1 回で、waste/<stream-id>/results にちょうど 1 件の MQTT メッセージが出て、category と confidence が top3[0] と一致することを確認します。
  5. オープン語彙トラックに切り替えます(任意、Orin のみ)。配備時に model.track: open_vocab を設定します。

利用できるインターフェース​

分類ホストは 2 つのインターフェースと 1 つのプロセス内コールバックを提供し、すべてホスト自身が処理します。

  • 運用・記録システム — ポート 1883 の waste/<stream-id>/results を購読します。分類 1 回につき JSON 1 件です。
  • セルフ端末の画面、PLC ゲートウェイ、テストスクリプト — ポート 8080 の POST /trigger で撮影と分類を 1 回実行します。/events は最近の結果とその top3 を返します。
  • フタ、リレー、仕分け表示灯 — 非同期の GPIO コールバックが 4 分類の結果を渡します。ピンには割り当てておらず、割り当てのコードは統合作業です。

インターフェース全体の表​

種類場所内容備考
mqtt1883、waste/<stream-id>/resultstype、version、taxonomy_version、device、stream_id、frame_id、timestamp、trigger、inference_time_ms、pipeline_ms、category(class_id、class_name、china_category、china_category_zh)、confidence、top3[]、image_ref、model(名前、backbone、入力、onnx_sha256、アクセラレータ)分類 1 回につき 1 件。publish 前にイベント schema で検証
http8080、/trigger /preview.mjpg /healthz /eventsPOST /trigger で撮影と分類を 1 回実行(トリガー元は http と記録)。ライブ MJPEG。推論時間、トリガーとデバウンスの回数、MQTT の回数を含むヘルス情報。最近の結果と top3ローカルパネル、認証なし
GPIO コールバックプロセス内4 分類の結果を非同期に渡すactuator.enabled の既定は false。ピン割り当てなし

フィールドを読むときの注意点 2 つ:

  • 画像は payload に入りません。 image_ref.kind は none、local、object_store のいずれかです。payload に base64 の画像データが入っていれば契約違反で、publish 前に拒否されます。
  • category は常に top3[0]、confidence は常に top3[0].confidence と等しくなります。 どちらも publish 前に確認し、不合格の payload はカウントして破棄するため、受信側で突き合わせる必要はありません。
{
"type": "waste_classification",
"version": "1.0.0",
"device": "waste-sorting-station-01",
"stream_id": "cam_inlet_01",
"timestamp": 1729000000.789,
"trigger": "sensor",
"inference_time_ms": 3.53,
"pipeline_ms": 4.12,
"category": {
"class_id": 3,
"class_name": "plastic_bottle",
"china_category": "recyclable",
"china_category_zh": "可回收物"
},
"confidence": 0.942,
"top3": [
{"class_id": 3, "class_name": "plastic_bottle", "confidence": 0.942},
{"class_id": 5, "class_name": "glass_bottle", "confidence": 0.038},
{"class_id": 1, "class_name": "metal_can", "confidence": 0.012}
]
}

同梱の MQTT broker は匿名接続を許可しています。ローカルでの立ち上げ用で、本番では認証付きの broker に切り替えてください。

性能と実測データ​


デバイス実測:ベースライン分類器(EfficientNet-Lite0)​

デバイス精度検証画像素材 top-14 分類 top-1同じ画像での CPU fp32 との差純推論 p50 / p95
reComputer R2000 シリーズ(R2035-12)+ Hailo-8INT8(uint8 入力 HEF)74170.88890.9507+0.12 pp3.166 ms / 3.249 ms
reComputer RK3588 シリーズINT8(calib256+mmse)74170.88820.9507+0.05 pp3.165 ms / 3.857 ms
reComputer RK3588 シリーズfp1674170.88820.9505+0.05 pp5.962 ms / 12.566 ms
reCamera Pro(RV1126B NPU)INT810600.87640.9566+0.19 pp5.824 ms / 6.047 ms
reCamera(SG2002 TPU)BF1610600.87920.9566+0.47 pp24.276 ms / 24.323 ms

条件:純推論で、画像取得と前処理を含まず、単一ストリームで連続実行しています。前処理は短辺 256 → 中央クロップ 224 で、正規化はモデルに組み込まれ、デバイスには uint8 を渡します。7417 枚は検証セット全体、1060 枚は 7 枚ごとに 1 枚を取ったサブセットで、このサブセットでの CPU fp32 top-1 は 0.8745(全体では 0.8877)です。画像セットをまたいで top-1 を比べるときは「CPU fp32 との差」の列を見てください。reCamera Pro はカメラ内蔵アプリケーションを停止した状態で測定しました。reCamera のピーク常駐メモリは 11.6 MB です。

  • 2 台の NPU ホストの p50 は同じ(3.2 ms)です。Hailo-8 は p95 が p50 より 0.08 ms 高いだけで、RK3588 INT8 では 0.69 ms 高くなります。
  • RK3588 では INT8 と fp16 の素材 top-1 が同じで、INT8 は 1.9 倍高速です。INT8 は校正画像 252 枚、mmse アルゴリズム、per-channel 量子化を使います。50 枚のサンプルでは、CPU との一致率は normal が 0.90、mmse が 0.98–1.00 でした。mmse の変換時間は normal の 40–90 倍(校正 256 枚で 17.3 分対 11.5 秒)ですが、変換時に一度かかるだけです。
  • Hailo-8 の HEF は DFC 3.31.0、optimization_level=2(量子化を考慮した微調整)でコンパイルしています。以前の optimization_level=1 の HEF は CPU fp32 より 2.40 pp 低く、現在の HEF ではこの差はなくなりました。
  • reCamera Pro では INT8 が fp16 の 2.9 倍、reCamera の 4.2 倍の速度です。同じ 1060 枚で INT8、fp16、CPU fp32 の差は 0.2 pp 未満です。

再現:evaluation/runs/2026-09-07-hailo-quant-tuning、evaluation/runs/2026-09-07-devices/results-rk3588.md、evaluation/runs/2026-09-06-m1c-rk3588-radxa、evaluation/runs/2026-09-07-recamera-pro、evaluation/runs/2026-09-07-devices/results-recamera-sg2002.md

デバイス実測:Orin の engine 構築とトリガーから結果まで​

項目結果デバイス条件
TensorRT engine の構築68 秒 / 72 秒reComputer J40 シリーズ(J4012)/ J30 シリーズ(J3011)FP16、配備時にデバイス上で構築
トリガーから結果まで4.122 msreComputer J40 シリーズ(J4012)POST /trigger 1 回に対応する MQTT イベントの pipeline_ms。うち推論 3.533 ms
純推論 p50 / p950.992 ms / 1.265 msreComputer J40 シリーズ(J4012)配備に使う engine、検証サブセット 1060 枚、単一ストリームで連続実行
素材 top-10.8755、CPU との一致率 99.91%reComputer J40 シリーズ(J4012)。J30 シリーズ(J3011)で再測定しビット単位で一致同じ 1060 枚のサブセット、CPU fp32 は 0.8745

再現:evaluation/runs/2026-09-08-orin-nx-acceptance、evaluation/runs/2026-09-08-orin-nx-acceptance-2、evaluation/runs/2026-09-08-orin-nano-acceptance

ベースライン分類器:CPU 参照精度​

指標値条件
素材 top-1(8 クラス)0.8877val 7417 枚。onnxruntime 1.25.1 CPU。ONNX e9f9e847…、13,477,056 B
素材 top-50.9833同上
中国 4 分類 top-10.9500同上。8 クラスの argmax から表で対応付け
macro-F1(サンプルのある 7 クラス)0.8511textile を除外 — サンプル 0
素材 top-1、保留 test0.8802test 7290 枚
画像 1 枚あたりの推論遅延、CPUmean 16.796 ms / p50 14.724 ms / p95 28.718 mssession.run のみ、CPU のオフライン基準値、batch 1。デバイスの指標ではありません
確信度 0.5 未満の画像318 枚(4.3%)val
ORT PTQ INT8 と fp32 の一致率0.965val 画像 200 枚、per-channel + MinMax、崩壊なし

4 分類 top-1(0.9500)が素材 top-1(0.8877)より高いのは、glass、metal、plastic 間の混同がすべて資源ごみに入るためです。4 分類だけを見ると素材の判別力を過大に評価します。

再現:evaluation/runs/2026-09-06-m1c-cpu

オープン語彙トラック:SigLIP 2 ViT-B/16​

指標値条件
素材 top-1(8 クラス)0.8501val 7417 枚。英語プロンプトセット waste8-en/v1、テンプレート t02、16-shot α=0.8、temperature 0.0075
素材 top-50.9987同上
中国 4 分類 top-10.9393同上。階層経路(8 クラスを予測してから対応付け)
macro-F1(7 クラス)0.7460同上
ECE(15 bins)0.0221同上
オープンセット AUROC0.7538サンプルのある 7 クラスの平均、1 クラス除外法、score = 1 - max softmax
中英一致率(同じ画像)素材 0.8698 / 4 分類 0.91431 つの視覚埋め込み、3 つのプロトタイプ集
素材 top-1、保留 test0.8620test 7290 枚
画像 1 枚あたりの推論遅延p50 66.93 ms / p95 91.62 msCPU のオフライン基準値、batch 1、視覚タワーのみ。デバイスの指標ではありません

ベースラインとの比較(同じ split):

指標ベースライン(MobileNetV3-Small)オープン語彙(SigLIP2-B/16)
素材 top-1、val0.87920.8501
素材 top-1、test0.88070.8620
中国 4 分類 top-1、val0.95190.9393
macro-F1、val0.82920.7460
ECE(15 bins)、val0.03080.0221
オープンセット AUROCなし(閉集合ヘッドは再学習なしにクラスを外せません)0.7538
中英一致率テキスト側なし0.8698 / 0.9143
ゼロショットの新クラス再学習が必要プロンプトを変更
CPU p50 遅延1.57 ms66.93 ms

この比較のベースラインは置き換え済みの MobileNetV3-Small です。出荷版の EfficientNet-Lite0 はこの split で val top-1 0.8877、CPU p50 約 14.7 ms で、遅延の倍率は 40 倍から 4–5 倍に縮まります。

再現:evaluation/runs/2026-09-05-w1-cpu

SigLIP 2 視覚タワーの Rockchip NPU での実測です(fp16、rknn-toolkit2 / librknnrt 2.3.2。RK3588 のモデルは 191 MB の .rknn):

デバイス画像 1 枚あたり p50 / p95CPU との埋め込みコサイン mean / min
reComputer RK3588 シリーズ169.4 ms / 170.5 ms0.999617 / 0.998841
reComputer RK3576 シリーズ152.51 ms / 176.59 ms0.99965 / 0.99900

再現:evaluation/runs/2026-09-06-m1c-rk3588-radxa、evaluation/runs/2026-09-06-rk3576-cat

配備サイズ​

項目サイズ
ベースライン ONNX(efficientnet_lite0_waste8.onnx)13,477,056 B
SigLIP 2 視覚タワー ONNX(siglip2_vision_224.onnx)371,695,898 B
プロトタイプ集 + 校正レポート合計約 155 KB

ランタイムと主要パラメータ​

デバイスモデル精度ランタイムモデルをデバイスに届ける方法
reComputer J30 / J40 シリーズEfficientNet-Lite0 224²FP16TensorRT配備時にデバイス上で engine を構築します。GPU アーキテクチャと TensorRT バージョンに紐づくため、事前コンパイルして配布できません
reComputer J40 シリーズ(任意のオープン語彙トラック)SigLIP 2 ViT-B/16 視覚タワー + 固定テキストプロトタイプ——model.track: open_vocab
reComputer R2000 シリーズ + Hailo-8EfficientNet-Lite0 224²INT8(uint8 入力、正規化は HEF 内、optimization_level=2)HailoRT 4.21.0HEF はデバイス外で DFC 3.31.0 によりコンパイルし、配備時にダウンロードします
reComputer RK3588 シリーズEfficientNet-Lite0 224²INT8(calib256+mmse)librknnrt 2.3.2デバイス外で rknn-toolkit2 2.3.2 により変換します
reCamera ProEfficientNet-Lite0 224²INT8カメラの NPU(RV1126B)、RKNNデバイス外で rknn-toolkit2 2.3.2 により変換し、配備時にカメラへインストールします
reCamera(SG2002)EfficientNet-Lite0 224²BF16カメラの TPU、cvimodelデバイス外で TPU-MLIR により変換し、配備時にカメラへインストールします
  • トリガーのデバウンス:800 ms。前回の処理中に届いたトリガーは統合され、キューには入りません
  • 連続モード:top-1 が 3 フレーム連続で同じときだけ送信します。トリガーモードは 1 回の撮影で 1 つの答えです
  • actuator.enabled:デフォルト false。GPIO コールバックはどのピンにも割り当てていません

既知の劣化​

  • textile は学習と評価のサンプルが 0 です。どちらの元データセットにも布のクラスがありません。8 番目の logit は残しています(ONNX 出力は 1×8 のまま)が、モデルがこのクラスを予測したことはなく、すべての表でこのクラスは n/a です。
  • hazardous(有害ごみ)に対応する素材クラスはありません。schema の安定のため列挙に残していますが、現在のビルドは出力しません。
  • organic は学習セットの 48.9%、val の 47.1% を占め、再現率 0.9791 はほかのクラス(0.70–0.88)より大幅に高くなります。モデルは判断に迷う物をこのクラスに寄せます。
  • residual の val サンプルは 20 枚だけです。オープン語彙トラックでの適合率は 0.2754、1 クラス除外法の AUROC は 0.5795 で、ランダムに近い値です。
  • オープン語彙トラックで中国語プロンプトから 4 分類を直接予測すると 0.8478 にとどまり、階層経路(8 クラスを予測してから対応付け)は 0.9393 です。
  • 置き換え済みの MobileNetV3-Small は 3 つのエッジ経路すべてで INT8 が崩壊しました。Hailo DFC エミュレータの一致率 0.115、reComputer RK3576 シリーズ 0.10、reComputer RK3588 シリーズ 0.22(fp16 は 0.98–1.00)で、そのためベースラインを EfficientNet-Lite0 に変更しました。RK3588 の INT8 の結果は RK3576 にはそのまま当てはまりません。
  • SigLIP 2 視覚タワーは Hailo-8 向けの INT8 量子化に失敗し(hailo optimize が ne_activation_mul_and_add78 層でエラー)、HEF はありません。オープン語彙トラックは reComputer R2000 シリーズでは動きません。
  • どちらのデータセットも単品の写真(TrashNet は白い背景板、GC3 は物体が中心からずれ、よく隠れています)で、濡れた、潰れた、積み重なった、逆光の、一部が袋に入ったごみは含みません。実際の投入口での精度は表の数値より下がります。

データと素材の出典​

  • TrashNet — github.com/garythung/trashnet、MIT License, Copyright (c) 2017 Gary Thung。2 つの一次情報に基づきます:リポジトリの commit 6fa2b87 にある LICENSE ファイルと、公式 HuggingFace データセットカードの license フィールドです。MIT は著作権表示とライセンス表示の保持を求め、継承条項はありません。
  • Garbage Classification 3 — Material Identification(Roboflow Universe) — CC BY 4.0。エクスポートに付属する README.dataset.txt に明記されています。Roboflow Universe 上のプロジェクトパスは material-identification/garbage-classification-3 です。
  • SigLIP 2 — google/siglip2-base-patch16-224、revision 75de2d55…、Apache-2.0。任意のオープン語彙トラックだけで使用します。
  • MobileNetV3-Small の ImageNet 初期重み(torchvision)— BSD-3-Clause。
  • 上流のランタイムコード — Apache-2.0。
  • アーキテクチャ図 — パッケージのデバイスカタログと出力インターフェースから作成しました。データセットの画像は含みません。

これらのデータセットから派生した対外資料では、次の帰属表示をそのまま使用してください:

TrashNet — Gary Thung and Mindy Yang, https://github.com/garythung/trashnet,
MIT License, Copyright (c) 2017 Gary Thung.
Garbage Classification 3 — Material Identification / Roboflow Universe,
https://universe.roboflow.com/material-identification/garbage-classification-3,
licensed CC BY 4.0.

データセット由来の画像はこのパッケージにコミットしていません。 どちらのライセンスも再配布を認めています。

Loading Comments...