メインコンテンツまでスキップ

LoRaWANを使用したBluetooth屋内測位システム

はじめに

概要

屋内測位は多くの業界にとって共通の課題です。UWBのような高精度システムは存在しますが、コストが高く複雑になる場合があります。このソリューションは、2つの強力なワイヤレス技術を組み合わせることで、柔軟で費用対効果の高い代替案を提供します:位置センシングのためのBluetooth Low Energy(BLE)と長距離・低消費電力データ伝送のためのLoRaWAN

このシステムはSenseCAP T1000 Trackerを中心に構築されており、2つの異なる測位モードをサポートし、ニーズに基づいて精度とバッテリー寿命のバランスを取ることができます:

  1. 高精度追跡(三角測量): トラッカーが3つ以上のBLEビーコンからの信号を検出すると、マップ上の正確な(x、y)座標を計算できます。このモードは、資産や人員の移動を追跡するのに理想的で、定期的または移動が発生するたびに正確な位置更新を提供します。

  2. ゾーンベース測位(近接): トラッカーが1つまたは2つのビーコンの範囲内にある場合、最も近いビーコンへの近接性に基づいて位置を特定します。このモードは、自動チェックイン、資産が指定された部屋にあることの確認、または位置報告の頻度を下げてバッテリー寿命を節約するなど、よりシンプルな用途に最適です。

両方の方法をサポートすることで、このソリューションは、シンプルな存在検知からより詳細な座標ベースの監視まで、幅広い屋内追跡アプリケーションに対応する汎用性があり、展開しやすいシステムを提供します。

バンドルページへ移動

このソリューションを実装するために必要なすべての製品については、屋内・屋外統合測位バンドルページをご確認ください。

主な機能と利点

  • 費用対効果が高くスケーラブル: 手頃な価格のBLEビーコンを活用し、各部屋に高価なゲートウェイを設置する必要がありません。
  • 長距離データ伝送: 単一のLoRaWANゲートウェイで建物全体やキャンパス全体をカバーでき、インフラストラクチャコストを大幅に削減します。
  • 即座のSOSアラート: トラッカーには、押すとLoRaWAN経由で即座にSOSアラートを送信し、迅速な緊急対応を可能にするパニックボタンが含まれています。
  • インテリジェント電源管理: 内蔵の加速度計を使用することで、トラッカーは動きが検出されたときのみ報告し、それ以外は定期的な「ハートビート」信号を送信できます。これにより、多くの資産追跡アプリケーションで最適な設定により、バッテリー寿命を最大6か月まで大幅に延長できます。
  • 簡単な展開: BLEビーコンとLoRaWANゲートウェイの設定は簡単で、測位システムを迅速にオンラインにできます。
  • オープンソースソフトウェア: プロジェクトは完全にオープンソースで、GitHubリポジトリを使用して独自のバックエンドサーバーを構築およびカスタマイズできます。

使用例

使用例

このソリューションは、幅広いゾーンベースの追跡および安全アプリケーションに理想的です:

  • キャンパス・学校の安全

    学生とスタッフにウェアラブルトラッカーを提供します。内蔵のSOSボタンにより、キャンパス内のどこからでも最後に確認された位置とともに緊急アラートを即座に送信でき、安心感を提供し、より迅速な対応時間を可能にします。

  • 資産管理

    屋内と屋外の両方で貴重な資産の位置を追跡します(例:駐車場の車両)。移動時のみ報告するようにトラッカーを設定し、バッテリーを節約しながら不正な移動についてアラートを確実に受け取ります。

  • 自動チェックイン・人員管理

    BLEビーコンの信号強度を調整することで、オフィスや介護施設の「チェックイン」ゾーンを作成できます。トラッカーを着用した人がゾーンに入ると、その存在が自動的に記録されます。

システムアーキテクチャ

システムは、シンプルでありながら強力な原理で動作します。モバイルトラッカーは固定ビーコンからの信号を聞き取り、聞いた内容を中央サーバーに報告します。

システムアーキテクチャ図

前提条件

主要コンポーネントは以下の通りです:

  1. BLEビーコン: これらは既知の場所(例:部屋の入り口、重要なゾーン)に配置された小さな固定送信機です。一意のIDを継続的にブロードキャストします。
  2. SenseCAP T1000 Tracker: これは追跡したい資産や人に取り付けられるモバイルデバイスです。近くのBLEビーコンをスキャンし、最も強い信号を持つものを特定します。
  3. LoRaWANゲートウェイ: トラッカーは、最も近いBLEビーコンのIDを含むデータパケットをLoRaWAN経由でゲートウェイに送信します。
  4. ネットワーク・アプリケーションサーバー: ゲートウェイはデータをLoRaWANネットワークサーバー(SenseCraft Data)に転送し、その後アプリケーションサーバーにルーティングします。アプリケーションサーバーはビーコンIDとその実世界の位置のマップを保持し、トラッカーの位置を決定できます(例:「トラッカー#58はビーコン#12の近くにあり、これは会議室3にあります」)。

開始する前に、以下があることを確認してください:

  • SenseCAP T1000 Tracker
  • 1つ以上のBLEビーコン
  • インターネットに接続されたLoRaWANゲートウェイ
  • Dockerがインストールされたサーバーまたはコンピューター

SenseCAP T1000 Tracker

BLEスキャン機能を備えたLoRaWAN®モバイルトラッカー

  • BLEビーコン検出: 精密な屋内・屋外測位のためのBLE 5.1をサポート。

  • 広域ネットワーク: 長距離・低消費電力通信のためのLoRaWAN® Class A(v1.0.4)接続。

  • 動作検出: リアルタイムの動作と静止状態センシングのための内蔵加速度計。

  • 緊急ボタン: ワンプレスで緊急アラートをトリガーする独立したSOSボタン。

BLEビーコン

通常の Bluetooth ブロードキャスト

  • プロトコル互換性: Bluetooth® LE 5.0 | iBeacon および Eddystone フォーマットを完全サポート。

  • 柔軟な展開: 調整可能なカバレッジ半径のための設定可能な送信電力。

  • 長寿命: 標準設定で最大 2 年 のバッテリー寿命。

  • 簡単設置: 壁やその他の表面への簡単な取り付けのための粘着バッキング付き。

  • ブロードキャスト範囲: 屋外最大 75 メートル、開放エリアの屋内最大 120 メートル。

SenseCAP M2 マルチプラットフォームゲートウェイ

LoRaWAN® ネットワークインフラストラクチャ

  • 広範囲カバレッジ: 最大 2 km の屋内カバレッジ半径で、安定した信号を確保。

  • 大規模接続性: 優れたパフォーマンスで 200 台以上の同時接続デバイスをサポート。

  • 複数のバックホール: Ethernet、Wi-Fi、4G を含む複数のネットワークバックホールオプションを提供。

  • 統合ソリューション: ネットワークの展開と管理を簡素化するための内蔵ローカル LoRaWAN サーバー機能。

入門ガイド

Indoor positioning 2d map
  1. ビーコンの展開: 施設全体の戦略的な場所に BLE ビーコンを配置します。各ビーコンの固有 ID とその物理的な場所を記録したマップまたはリストを作成します(例:Beacon_ID_01: "メインエントランス"Beacon_ID_02: "倉庫ゾーン A")。
  2. ゲートウェイの設定: LoRaWAN ゲートウェイをインターネットに接続し、選択した LoRaWAN ネットワークサーバーにパケットを転送するように設定します。
  3. アプリケーションの展開: アプリケーションサーバー上で、報告されたビーコン ID をステップ 3 で記録した物理的な場所にマッピングするロジックを作成します。
  4. トラッカーの設定: SenseCAP T1000 をアクティベートし、LoRaWAN ネットワークサーバーにオンボードします。BLE スキャンモード用に設定されていることを確認します。
  5. 可視化: トラッカーが施設内を移動すると、最も近いビーコンを報告し、アプリケーションはダッシュボードまたはマップ上にその場所を表示できます。

ステップ 1: ハードウェアの設定

まず、施設内に物理デバイスを設定する必要があります。

1a. ビーコンの展開

備考

完全な技術仕様については、BC01 屋内 Bluetooth ビーコンドキュメント を参照してください。

メインエントランス、倉庫、オフィスエリア などの施設内の戦略的な場所に BLE(Bluetooth Low Energy)ビーコン を配置することから始めます。

Indoor positioning 2d map

システムにビーコン情報を追加するためのステップバイステップガイドについては、以下のビデオを参照してください。 追加のヘルプについては、ヒントセクション も確認できます。

BC01 ビーコンのパラメータのクイックビュー
パラメータデフォルト値
UUIDFDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825
Major10001
Minor19641
Measured power-59dBm
Tx Power-30 - +4dBm, デフォルト 0dBm
Adv Interval100ms~10s, デフォルト 500ms
Passwordseeed123 (文字と数字)
Device NameBC01 (1-7 文字)
Soft Rebootseeed123 (パスワードと同じ)

1b. ゲートウェイのセットアップ

LoRaWAN ゲートウェイの電源を入れ、インターネットに接続します。
次に、使用しているネットワークサーバーに応じて以下の手順に従ってください。

デフォルトでは、LoRaWAN ゲートウェイは SenseCraft Data プラットフォーム(旧 SenseCAP Portal)にデータを転送します。

  1. 公式ユーザーマニュアルに従って、ゲートウェイがオンラインアカウントにリンクされていることを確認してください。
  2. 接続が確認できたら、次のステップ(ステップ 2)に進むことができます。

ステップ 2: 位置測定アプリケーションのインストール

Docker を使用してサーバーに SenseCraft Indoor Positioning アプリケーションをインストールします。 まずインターフェースを確認したい場合は、ライブデモをチェックできます。

Indoor positioning application preview

インストールコマンドの実行

サーバーでターミナルを開き、以下のコマンドを実行します:

docker run -p 5173:5173 \
--name indoor-positioning \
--restart unless-stopped \
-v ./db:/app/db/ \
-v ./config:/app/server/config/json \
-v ./uploads:/app/uploads \
-d seeedcloud/sensecraft-indoor-positioning

💡 注意:Windows でコマンドを実行する場合は、CMD ターミナルではなく PowerShell を使用してください。

このコマンドの動作:

  • SenseCraft Indoor Positioning アプリケーションコンテナをダウンロードして開始します。
  • -p 5173:5173 により、ポート 5173 でウェブダッシュボードにアクセスできるようになります。
  • ローカルディレクトリをマウントします:
    • /app/db/ → データベースとマップを保存します。
    • /app/server/config/json → 設定ファイルを保存します。
    • /app/uploads → アップロードされたファイルを保存します。
  • -d はアプリケーションをバックグラウンドで実行します。

コンテナが正常に開始されたら、ウェブブラウザを開いて以下にアクセスします:

👉 http://<your_server_ip>:5173

これで、サーバー上で SenseCraft Indoor Positioning ダッシュボードが実行されているのが確認できるはずです。

ログイン認証情報
  • ユーザー名: admin
  • パスワード: 83EtWJUbGrPnQjdCqyKq

ステップ 3: アプリケーションの設定

app-configuration-management

3a. ランタイム設定(LoRaWAN への接続)

この設定を使用して、アプリケーションを LoRaWAN ネットワークサーバーに接続し、トラッカーデータを受信します。 アプリケーションは SenseCraft Dataローカル ChirpStack サーバーの両方に同時に接続できます。

app-server-runtime-configuration

ダッシュボードで一つまたは両方の MQTT ソースを有効にします:

SenseCraft Data への接続
  1. SenseCAP OpenStream MQTT をオンにします。
  2. ユーザー名API キーを入力します - これらは Data OpenStream API クイックスタートガイドから取得してください。
ChirpStack への接続
  1. ChirpStack MQTT をオンにします。
  2. サーバーアドレスApplication ID を入力します - MQTT トピックは自動入力されます。Application ID は ChirpStack アプリケーションページで確認できます。
chirpstack-application-id

注意: {clientID} フィールドは自動生成されます。編集しないでください。
重要: 変更後は、更新を有効にするために Docker コンテナを再起動してください。

その他の設定

これらのオプションはいつでも変更できます(再起動不要):

  • 認証 – ダッシュボードのログイン認証情報を更新します。
  • エリア位置測定 – ビーコン信号が弱いまたは少ない場合のトラッカーの概算位置を推定します。
  • トラッカーアクセス制御 – 位置測定可能なデバイスを制限します(すべてに開放またはホワイトリスト)。
  • Webhook – HTTP POST 経由でサービスに位置データをプッシュします。

3b. マップとビーコンの設定

Create をクリックして最初のマップを作成します。

Application Configuration Management

このパネルでマップデータをアップロードします。 現在、デモ版ではポリライン エンティティを含む GeoJSON 形式のファイルのインポートのみサポートしています。 以下は参考用のサンプル JSON テンプレートです:

{
"map": {
"width": 29.53000000000094,
"height": 22.212853765822828,
"entities": [
{
"type": "polyline",
"points": [
[12.894968342021272, 17.07477114091087],
[12.894968342021272, 17.114771140910868]
],
"closed": false
},
{
"type": "polyline",
"points": [
[12.944968342021284, 17.114771140910868],
[12.894968342021272, 17.07477114091087]
],
"closed": false
}
]
},
"beacons": {}
}

この JSON は座標ベースのポリラインを使用して 2D フロアレイアウトを定義し、壁や境界などのマップ要素を表現します。 現在のデモ版では、他のジオメトリタイプはサポートされていません。

import-map-geo-json
  1. ビーコンの追加

ビーコンセクションで、各ビーコンの MAC アドレス、ID、位置を追加します。 ステップ 1a で作成したリストを使用して、アップロードしたマップ上に直接配置できます。

maps-add-beacons
  1. 環境要因の調整(オプション)

信号強度(RSSI)を距離に変換する方法を調整して、位置精度を微調整します。

  • デフォルト値(~2.0)は開放エリアでうまく機能します。
  • 複雑な屋内環境では、1.8 から 4.0 の間の値を試してください。
  • デフォルト設定から始めて、必要に応じて後で調整してください。

ステップ 4: トラッカーのアクティベートと可視化

最後のステップは、トラッカーをオンにしてマップ上で確認することです。

tracker-visualize-on-map
  1. SenseCAP T1000 トラッカーをアクティベートし、LoRaWAN ネットワークサーバーにオンボードします。ゲートウェイがオンラインで、トラッカーデバイスが LNS サーバーに「登録」されていることを確認してください。詳細はステップ 1bを確認してください。
  2. BLE スキャンモードに設定されていることを確認し、ビーコンを検出できるようにします。ヘルプについては以下のビデオを確認してください。
  3. 可視化: トラッカーが施設内を移動すると、最寄りのビーコンを検出してその位置を報告します。ダッシュボードのマップ上でアイコンが移動するのが確認できます。

ChirpStack を使用する場合は Other Platform を選択してください。

SenseCraft Data を使用する場合は、デフォルトのプラットフォーム設定(SenseCAP for The Things Network)を保持してください。

アプリケーション機能概要

機能 1: データプッシュ(Webhook & WebSocket)

システムからリアルタイムデータを取得する方法は2つあります:

  • Webhook: 設定で説明したように、これは提供されたURLにデータをプッシュします。
  • WebSocket: リアルタイムアプリケーション用に、Basic HTTP認証を使用して /ws エンドポイントに接続できます。sostracker_update(三角測量)、tracker_location_approximate(近接)のデータ形式は、元の文書で提供されているJSON例で詳しく説明されています。

データ形式

{
"type": "tracker_sos",
"data": {
"2CF7F1C0530004AD": {
"timestamp": 1756967508000,
"sos": 0
}
}
}

機能 2: 2つの測位モード

システムは2つの測位方法をサポートしています:

  1. 三角測量: トラッカーが3つ以上のビーコンを検出すると、正確な(x, y)座標を計算します。これはデフォルトで最も正確なモードです。
  2. 近接(エリア測位): これを有効にして、トラッカーが1つのビーコンしか検出できない場合、計算された半径内でそのビーコンの「近く」にいると位置を報告します。これはすべてのエリアでカバレッジを確保するのに便利です。

三角測量

三角測量三角測量(SOS)
area-positioning-normal
area-positioning-sos

エリア測位

エリア測位エリア測位(SOS)
area-positioning-normal
area-positioning-sos

機能 3: アラート履歴の表示

マップ上のトラッカーアイコンをクリックすることで、任意のトラッカーのアラート履歴(例:SOSボタンの押下)を表示できます。システムは各新しいアラートをログに記録し、解決されるまでアクティブなアラートの通知をプッシュし続けます。

alert-history-records

機能 4: ビーコンUUIDによるフィルタリング

関連するビーコンUUIDによってマップ上に表示されるトラッカーをフィルタリングできます。これにより、特定のエリアや資産をより集中的に監視できます。ハッキングされないよう価値があります。

sensecraft-ble-filter

参考資料とリソース

ヒント

ビーコンをより効率的に展開・設定するための便利なヒントをご紹介します:

1. ビーコン情報の記録

各ビーコンの固有のMACアドレス設置場所を記録することを強く推奨します。
これはソフトウェア設定ステップ重要になり、マッピングやトラブルシューティング時に正しいビーコンを簡単に識別・選択するのに役立ちます。

MACアドレス場所ビーコンID
c30000564b31メインエントランス01
c30000564b32倉庫ゾーンA02
c30000564b33コーナーオフィス03

2. すべてのビーコンに一貫したUUIDを使用

管理を簡単にするため、SenseCraft アプリを使用してすべてのビーコンに一貫したUUIDを割り当てることができます。
これにより、トラッカーが自分のデバイスのみをリッスンし、近くの他のビーコンを無視することが保証されます。
詳細については機能 4: ビーコンUUIDによるフィルタリングをご確認ください。

3. 安定した設置場所の選択

安定したBluetoothシグナルを確保するため、固定された、開放的で、障害物のないエリアにビーコンを設置してください。
干渉を引き起こす可能性のある金属表面電気パネルWi-Fiルーターの近くへの設置は避けてください。

4. 各ビーコンのラベル付けと固定

メンテナンス時の混乱を避けるため、記録表と一致する見やすいラベル(例:Beacon-01、Beacon-02)を貼り付けてください。
偶発的な移動を防ぐため、デバイスがしっかりと固定されていることを確認してください。

5. シグナル範囲の確認

設置を確定する前に、BLEスキャナーアプリや設定ツールを使用してシグナルカバレッジをテストし、対象ゾーンで一貫した検出が可能であることを確認してください。

6. ビーコンデータの迅速な追加・調整

GeoJSON形式の設定ファイルを使用している場合、エクスポートしたマップファイルを直接編集してビーコンデータを迅速に追加・調整し、その後アプリケーションに再インポートすることもできます。

{
"map": {
"width": 29.53000000000094,
"height": 22.212853765822828,
"entities": [
{
"type": "polyline",
"points": [
[12.894968342021272, 17.07477114091087],
[12.894968342021272, 17.114771140910868]
],
"closed": false
},
{
"type": "polyline",
"points": [
[12.944968342021284, 17.114771140910868],
[12.894968342021272, 17.07477114091087]
],
"closed": false
}
]
},
"beacons": {
"beacon-01": {
"uuid": "FDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825",
"major": 10001,
"minor": 19641,
"x": 26.38,
"y": 4.4,
"txPower": -59,
"displayName": "Corner",
"macAddress": "C3:00:00:58:4B:38",
}
}
}

ヒント: JSONを直接編集することは、複数のビーコンを一度に追加したり、ダッシュボード外で座標を微調整したりする際に便利です。

FAQ

なぜトラッカーが位置を報告しないのですか?
  • 考えられる原因: LoRaWAN接続に問題がある可能性があります。
  • 解決策: LoRaWANゲートウェイのステータスを確認し、オンラインで接続されていることを確認してください。また、トラッカーのDevice EUIがネットワークサーバーに正しく登録されていることを確認してください。
トラッカーの位置が不正確なのはなぜですか?
  • 考えられる原因: BLEビーコンの配置が干渉や弱い信号カバレッジを引き起こしている可能性があります。
  • 解決策: ビーコンの送信電力を調整してみてください。また、壁や機械による信号の遮蔽を減らすために、ビーコンの位置を変更する必要があるかもしれません。
トラッカーのバッテリーがすぐに消耗するのはなぜですか?
  • 考えられる原因: レポート頻度が高すぎて設定されており、デバイスが必要以上に頻繁にデータを送信している可能性があります。
  • 解決策: モーション検出設定を最適化して、トラッカーが動いているときのみレポートするようにしてください。また、電力を節約するためにレポート間隔(位置更新間の時間)を長くすることもできます。
位置データが欠落または表示されないのはなぜですか?
  • 考えられる原因: データベースまたはAPIに問題がある可能性があり、多くの場合、データペイロードの解釈方法に関連しています。
  • 解決策: まず、アプリケーションサーバーのペイロードデコーダーが正しく動作していることを確認してください。デコーダーが正しい場合は、アプリケーションサーバーのログでエラーや接続の問題がないかチェックしてください。
SOSアラートが迅速に受信されないのはなぜですか?
  • 考えられる原因: LoRaWANネットワークが混雑している、またはデバイスクラスが緊急メッセージに適していない可能性があります。
  • 解決策: SOSアラートのような時間が重要なアプリケーションでは、トラッカーがクラスCモードを使用するように設定されていることを確認してください。これにより、デバイスの受信機が継続的にオンになり、サーバーからのメッセージを即座に受信できるようになります。
BC01ビーコンのアドバタイジング間隔と送信電力を調整するにはどうすればよいですか?

SenseCraftアプリを使用してBC01ビーコンを設定できます。

  1. Google Play StoreまたはApple App StoreからSenseCraftアプリをインストールします。
  2. アプリを開き、スマートフォンのBluetoothを有効にします。
  3. 近くのビーコンをスキャンし、設定したいビーコンを選択します。
  4. デフォルトパスワード「seeed123」を入力して設定にアクセスします。
  5. アドバタイジング間隔(100ms〜10s)と送信電力(-30dBm〜+4dBm)を必要に応じて調整します。
  6. 変更を保存します。

変更履歴

2025-11-10:

  • ビーコン配置とゲートウェイ設定のガイダンスを見直し、配置のベストプラクティス、参考資料、SenseCraft DataとChirpStackのネットワークサーバー固有の指示を明確化しました。
  • ランタイム設定とマップ/ビーコン設定セクションを拡張し、より明確なUIガイダンス、GeoJSONインポートサンプル、環境要因に対するオプションの調整ヒントを追加しました。
  • ビーコンの記録管理、UUID管理、マウント、検証、一括編集をカバーする専用のヒントセクションを追加し、デプロイメントのスケールアップとトラブルシューティングを容易にしました。
Loading Comments...