メインコンテンツまでスキップ

産業マルチプロトコルデータハブ:機器選定・導入・実測データ

利用上の注意

これはプロトコル統合とデータハブの層であり、認証済みの制御・計量システムではありません。

このソリューションでできること​

ビル、エネルギー、設備管理のSIが現場に入ると、データはすでに存在していることが分かります。OPC UAコントローラー、Modbusメーター、BACnet/IP空調機、MQTTセンサーゲートウェイの背後に、4種類のアドレス方式と故障の振る舞いがあります。このソリューションはそれらを1台のエッジホスト上の1つの点位レジストリへ集約し、上位システムには1つのMQTT読み書き契約を提供します。新しい現場ではコントローラーを接続して点位をマッピングするだけで、プロトコル層は変更しません。

コンテナをデプロイし、データソースを追加して自動検出の候補を確認します。必要な点位を確定し、品質を確認してから公開します。ローカルの1883、北向きクラウドブローカーの8883、または両方を選べます。

  • 既設機器をそのまま接続

    OPC UA、Modbus、BACnet/IP、MQTTに対応した機器は交換不要です。同じエッジホストの1つの点位レジストリに取り込み、上位層には1つのMQTT読み書き契約を渡します。

  • 自動検出して、確定後に管理

    OPC UAブラウズ、Modbusユニットスキャン、BACnet Who-Is、MQTTトピック監視が候補点位を出し、確定した点位だけが管理対象になります。検出できない部分は手入力できます。

  • 2,000点位、349.99 events/s

    500点位のソース4つを5/10秒間隔で取得し、reComputer R2000シリーズで180秒のループバックを1回実行して測定しました。

  • 北向き経路は障害復旧後に補完送信する

    クラウドブローカーが300秒停止している間、イベントをローカルにスプールします。再接続後の補完率は永続ブローカーで1.000、メモリブローカーで0.9839でした。

コンソールに表示される内容​

Accessページには設定済みデータソースごとの実行状態が表示されます。最初のコントローラーを接続した後、実際に接続できているかを確認するページです。

Accessページ:各ソースのプロトコル、アドレス、実行状態

Pointsページは管理対象の全点位を1つの表にまとめ、点位ごとの品質確認、絞り込み、制御に対応します。

Pointsページ:管理対象点位の現在値、単位、品質、最終更新

Data Serviceページでは組み込みブローカーを設定し、公開するトピック契約を表示します。

Data Serviceページ:組み込みブローカー設定と公開トピック契約

これらはプロトコルシミュレーターに接続したコンソールのキャプチャです。

必要な機器​

必要なのは、すでに設置されているフィールド機器と、それぞれのネットワークへ到達できる1台のホストです。

① フィールド機器 — OPC UA、Modbus(TCPまたはRTU)、BACnet/IP、MQTTのいずれかを話す既設機器です。設備側を交換する必要はありません。ソースごとに、OPC UAのエンドポイントと認証情報、ModbusのユニットID・レジスターマップ・バイト/ワード順、BACnetサブネット上でブロードキャストを受信できるネットワークインターフェース、MQTTの明示的なトピックと点位の対応が必要です。Modbus RTUでは、ホストにRS-485が内蔵されていない限りUSB-RS-485アダプターも必要です。

② データハブホスト — x86-64またはarm64の通常のDockerホストです。アダプターなしで使えるフィールドI/Oと、現場でノートPCなしに運用できるかを決めます。

ホスト内蔵フィールドI/O選択する条件
reComputer R1000reComputer R1000 Series
CM4ベースのIoTゲートウェイ
RS-485、RJ45 EthernetEthernet接続が中心で、RS-485配線が最大1本の場合
reComputer R1100reComputer R1100 Series
CM4ベースのIoTゲートウェイ兼コントローラー
RS-485、RS-232、DI/DO、Gigabit Ethernet、CANRS-232機器またはDI/DOドライ接点もある現場の場合
reTerminal DMreTerminal DM Series
同じサービスを備えた10.1インチHMI
RS-485、CAN、Ethernet(CM4104032版はRS-232、DI/DO、端子台を追加)機器室に常設PCを置かず、セットアップと日常確認を本体で行う場合

3機種ともソフトウェアの点位上限は同じで、2,000点位のうち書き込み可能なのは50点位です(コードで強制)。2,000点位の負荷はR1000と同世代のCM4クラスのプラットフォーム(2 GB構成、開発ボードで測定)で容量テストに合格しなかったため、この規模ではR1100またはreTerminal DMを選んでください。R1000で小規模に使う場合の点位数はまだ実測データがありません。eMMC容量によって北向き障害時のスプールとコマンド受付履歴をどれだけ保持できるかが決まり、サービス自体には約4 GBの空き容量が必要です。

その他の前提は、Docker Engine 20.10以降、空いている8280と1883ポート(またはデプロイ前に未使用ポートを選ぶこと)、そしてホストから各プロトコルネットワークへの到達性です。

選定における制約・非推奨条件​

  • インターフェースとポイント数:現場で RS-232 や DI/DO が必要な場合、または 1,000 ポイントを超える場合は、R1000 を避けて R1100 または reTerminal DM を選定してください。
  • 現場ディスプレイの要否:現場に PC が常設されておらず、端末単体で設定や巡回確認を行う必要がある場合は、画面付きの reTerminal DM を選定してください。

現場へのデプロイ方法​

1: ハードウェアの設置 — ホストをBACnetサブネットに接続する​

ホストにはBACnetサブネット上のネットワークインターフェースが必要です

BACnet/IPの検出はブロードキャストに基づきます。ホストにはBACnetサブネット上のインターフェースが必要で、ブロードキャストを遮断してはいけません。リモートLinuxのデプロイ先がホストネットワークを使うのはこのためです。Docker Desktopのブリッジ型ローカル環境ではブロードキャストが届かない場合があるため、その場合はBACnetアドレスを手入力します。

ホストをコントローラーネットワークへ接続し、IPアドレスを記録します。Modbus RTUではUSB-RS-485アダプターを接続し、シリアルデバイス用のインストーラー/プロファイルを使います。標準Dockerプロファイルはホストのシリアルデバイスを接続しないため、既定プロファイルでは配線が正しくてもデータを読み取れません。本番書き込みを有効にする前に、実際に使うUSB-RS-485アダプターと対象コントローラーで検証してください。

2: ソフトウェアを導入し、最初のデータソースを追加する​

デバイスごとの手順とアプリケーションパッケージは参考設計ページにあります。現場に合わせて構成を選び、ダウンロードしてください。


  1. デプロイ — ローカルターゲットはSenseCraft Solutionを実行しているマシンへ、リモートターゲットはコントローラーネットワーク上のreComputer R2000シリーズまたはreTerminal DMへSSHでインストールします。
  2. 最初の管理者を作成 — 初回起動に登録トークンは不要です。
  3. データソースを追加 — OPC UA、Modbus、BACnet/IP、MQTTから選び、利用できる検出を実行します。OPC UAブラウズ、Modbus TCPユニットスキャン、BACnet Who-Is、MQTTトピック監視はいずれも候補を生成します。ウィザードはプロトコルごとにアドレスと取得間隔を尋ねます。
Accessウィザードのステップ1:プロトコル、アドレス、取得間隔を入力
  1. 点位を確定 — 確定した候補だけが管理対象になります。検出できない、または不完全な場合は手入力を使います。
  2. 書き込み権限を与える前に品質を確認 — まずPointsページでライブ値と点位ごとの品質を確認します。
  3. データサービスを設定 — 組み込みブローカーと、必要に応じて北向きパブリッシャーを設定します。

難易度は中級、コンソール稼働までの目安は15分です。最初のコントローラーの追加とデータ品質の確認にはさらに時間がかかります。

利用できるインターフェース​

データがホストの外へ出る経路は3つです。

  • オペレーター — HTTP 8280 のブラウザーコンソールで、ソース管理、点位表、コマンド受付、プラグイン管理を行います。
  • 現場システム(SCADA、エネルギープラットフォーム、自社サービス) — 1883 の組み込みブローカーを購読します。点位テレメトリは missionpack/v1/{gateway}/points/{point_id} に届き、presence、command、receiptのトピックも同じ契約に含まれます。
  • クラウド/中央システム — 8883 の外部ブローカーへ北向き公開を有効にします。テレメトリはQoS 1でバッチ化され、ソースごとのヘルスとlast-will状態を保持し、QoS 0のハートビートも並行して送ります。現在公開されているイメージには北向き公開機能が含まれていません。

{gateway} はデプロイ時に設定するゲートウェイIDです。複数のハブから1つのブローカーへ公開しても衝突しません。

トピック契約​

トピック / ポートペイロード保持
HTTP 8280 /ブラウザーコンソール—
missionpack/v1/{gateway}/points/{point_id} (1883)バージョン付き点位テレメトリ — 値、品質、タイムスタンプ、リビジョンいいえ
同じプレフィックスのpresence / command / receiptトピック (1883)ソースとゲートウェイの状態、発行したコマンド、各コマンドの受付結果presenceを保持
missionpack/v1/{gateway}/telemetry (8883)北向きバッチテレメトリ、QoS 1いいえ
ソースごとのhealthとlast-willトピック (8883)ソースのヘルスとゲートウェイ状態はい

北向きエンベロープは missionpack.northbound.v1 です。

{
"schema_version": "missionpack.northbound.v1",
"message_id": "0f3a...",
"gateway_id": "gw-01",
"created_at": "2026-09-05T05:01:19.045514Z",
"samples": [
{
"source_id": "ahu-bacnet",
"point_id": "analog-value:12",
"ts": "2026-09-05T05:01:18.900000Z",
"quality": "good",
"value": 23.5,
"source_revision": 4,
"point_revision": 7
}
]
}

source_revision と point_revision:点位を再マッピングするとリビジョンが変わるため、「設定の変更」と「現場の値の変化」を区別できます。これを確認しないコンシューマーは、設定変更の前後のデータを1つの系列としてつないでしまいます。

契約の制約は2つです。

  • プロトコルはMissionPack v1で、現在のリリースはSparkplug Bに対応していません。 Sparkplugホストアプリケーションには変換処理が必要です。
  • プレーンMQTTはテレメトリ専用です。 リモートコマンドを許可する前に、TLSと認証済みの制御IDを有効にしてください。

南向きプロトコルの対応範囲​

プロトコル検出読み取り書き込み未実装
OPC UAアドレス空間のブラウズはいはい—
Modbus TCPユニットスキャンはいはい—
BACnet/IPWho-IsPropertyの読み取りpriority付きProperty書き込み、Nullによる解放COVサブスクリプション、BBMD / Foreign-Device登録、BACnet MS-TP
MQTT(ソースとして)トピック監視はい、明示的なトピック-点位マッピング経由—暗黙のマッピングは未実装。トピックは手動で割り当てる必要があります

性能と実測データ​

負荷は4プロトコルシミュレーターで生成し、ティアごとに1台の機器上でループバックで測定しました。現場導入のデータはありません。

2,000点位での更新サイクル​

3ティア共通の条件は、4ソースに各500点、実行時間は表のとおり、ループバックのみ、reComputer R2000シリーズ(arm64)です。

ティア取得間隔結果
安定OPC UA/Modbus 5秒、BACnet 10秒、180秒実行350.0目標に対して349.99 events/s(99.99%)、予測0.939 cycle/s、プロセスグループRSSピーク217.3 MiB、1分間CPUピーク22.1%、失敗サンプル差分0
劣化OPC UA/Modbus 2秒、BACnet 4秒900秒を718.9 events/s(99.1%)で完走しましたが、予測は0.872 cycle/sに低下し、ゲートは PREDICTION_CYCLE_RATE_LOW で失敗
失敗OPC UA/Modbus 1秒、BACnet 2秒900秒目標に対し148.2秒で PREDICTION_WRITE_CHAIN_TIMEOUT。最初のウォームアップサイクルですでにModbus入力点位2つが欠落

再現:上流コミット b5fe4cc、4プロトコルシミュレーター。実行記録は上流パッケージの description.md に記載

北向き障害からの復旧​

条件は、約350 events/sでクラウドブローカーを300秒停止(ブローカーのプロセスまたはコンテナを停止。劣化したリンクではありません)、スプール上限512 MB / 86,400 s、1,800秒実行、arm64ホストです。

指標値条件
障害中のスプール増加キューは60.1 KB/s、ピーク時18.33 MB / 325バッチ再接続後にゼロまで排出
ブローカー再起動から最初の再送メッセージ1.2–2.2秒再起動から最初の再送までの測定値。CONNACKから最初の再送までの上限
永続ブローカーの再送完全性1.000永続購読セッション、message-id集合の共通部分
メモリブローカーの再送完全性0.9839 ▲同じ300秒の障害

▲ 欠落した58メッセージはすべてブローカー再起動後0.496–1.058秒、テスト購読者のSUBACK(1.069秒)より前に到着しました。購読成立前の観測できない時間帯に当たり、ゲートウェイ側では破棄していません。

再現:上流コミット f831bae。実行記録は上流パッケージの description.md に記載

ランタイムと主要パラメーター​

ランタイムは sensecraft-missionpack.seeed.cn からコンテナイメージ(x86-64 と arm64)として配布されます。現時点で公開ソースリポジトリはありません。

  • 点位上限:管理対象2,000点位、そのうち書き込み可能は50点位で、コードで強制されます。
  • 取得間隔:2,000点位で安定動作するかを決めます(上表参照)。OPC UA/Modbus 5秒・BACnet 10秒は合格、2秒 / 4秒で不合格になります。
  • 北向きスプール:容量と保持時間の上限(実測では512 MB / 86,400 s)で、ホストが耐えられる障害時間が決まります。バッチサイズとQoS 0ハートビートの有効/無効も設定できます。

既知の劣化​

  • 取得間隔を1段階短くするごとに、結果は合格、劣化、中断と変わります。不合格になった指標はすべて予測プラグイン(PREDICTION_*)のものです。
  • 予測プラグインの速度には構造上の上限があります(未修正):各サイクル後に固定時間スリープするため、速度は 1/(1.0 + t_cycle) です。2,000点位では t_cycle が約0.119秒で、上限は約0.894 cycle/sとなり、長時間テストが要求するゲート0.90を下回ります。

次のステップ​

  • reComputer R10 シリーズまたは reTerminal DM に実機を接続し、OPC UA、Modbus TCP、Modbus RTU(USB-RS-485)、BACnet/IP の読み書きと独立した読み戻しを行います。
  • 同じ対象ホストで 72 時間の無人運転を行い、その間にネットワーク、ブローカー、プロセス、デバイスの復旧演習を実施します。

データと素材の出典​

  • 実測結果 — 4プロトコルシミュレーターで負荷を生成、reComputer R2000シリーズ(arm64)とLinux x86_64ワークステーション、上流コミット b5fe4cc と f831bae。上流パッケージ自身の description.md から再現しており、実行記録は上流プロジェクトにあります。
  • 製品画像とリンク — 参考設計ページのバンドルに対応するSKUを、Seeed製品カタログ(media-cdn.seeedstudio.com)から取得しています。
  • アーキテクチャ図 — 上流の solution.yaml トポロジーから描画したもので、デバイス構成の模式図でありスクリーンショットではありません。
  • ランタイムコンテナイメージは sensecraft-missionpack.seeed.cn から配布され、wikiには含まれません。
Loading Comments...