メインコンテンツまでスキップ

群衆追跡・カウント

このガイドはNVIDIA Jetson Ubuntu 22 + JetPack 6.x環境向けで、迅速なデプロイメントの完了をサポートします。

📋 環境要件

  • デバイス: NVIDIA Jetsonシリーズ(Nano、Xavier、Orinなど)
  • システム: Ubuntu 22.x + JetPack 6.x
  • ネットワーク: GitHubとDocker Hubにアクセス可能
  • 権限: sudo権限

デバイスに適切なシステム環境がまだインストールされていない場合は、システムインストールと環境準備について公式フラッシュガイドを参照してください:
JetPackフラッシュチュートリアル(Seeed Studio)

⚡ ワンクリックデプロイメント

Jetsonデバイスのターミナルで以下のコマンドを実行してください:

curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Seeed-Studio/SenseCraft-AI_Server/refs/heads/jetson/scripts/install.sh | bash

💡 スクリプトは冪等実行をサポートしており、複数回実行しても安全です。

🔍 デプロイメントプロセス

スクリプトは以下のステップを自動的に実行します:

  1. Docker(27.x)のインストール

    • Dockerがインストールされているかチェック
    • インストール済みだがバージョン27.xでない場合 → 自動的にアンインストールして再インストール
    • NVIDIA Container Toolkitの設定
    • Dockerのデフォルトランタイムをnvidiaに設定
  2. MQTTブローカーのインストール

    • mosquittomosquitto-clientsをインストール

    • 外部アクセスを許可するよう設定:

      listener 1883 0.0.0.0
      allow_anonymous true
  3. SenseCraft AI Serverのデプロイ

    • 指定されたブランチを~/sensecraft-ai_serverにクローン
    • scripts/run.shを実行してサービスを開始
    • YOLOv11モデルを~/sensecraft-ai_server/models/yolo11n.ptにダウンロード

🛡 例外処理

  • 冪等実行
    • ほとんどの問題(ネットワーク中断、部分的なインストール失敗など)は単純にスクリプトを再実行することで修正できます
    • スクリプトはソフトウェアのバージョンと設定をチェックし、不足または不正確な部分のみをインストールします
  • 稀な問題(永続的なaptソースの失敗、外部リポジトリへの到達不可など)は手動介入が必要です

🖥 サービスの開始とアクセス

  1. サービスの開始

    cd ~/sensecraft-ai_server
    sudo bash scripts/run.sh

📷 コマンドライン出力(例)

Command
  1. メインページへのアクセス
    • ブラウザで:

      http://<JETSON_IP>:46654
    • デフォルトパラメータが事前設定されています;開始して結果を確認してください

📷 Webインターフェース(例)

  1. 設定ページへのアクセス
    • ブラウザで:

      http://<JETSON_IP>:46654/config.html
    • ここでビデオソース、モデル、推論パラメータなどを調整し、サーバーに保存できます

⚙ 設定ページ概要

📷 設定ページ(例)

Configuration

✨ 検出結果の取得

サービスをデプロイする際、ローカルMQTTブローカーがインストールされます。そのため、認識結果はローカルMQTTを通じて取得できます。

📡 MQTTメッセージプッシュトピック

edgeai/result

🧩 MQTTメッセージデータ構造

{
"uuid": "0c7ef3d9-617d-4e6b-83f6-467f89b28d78", // result's uuid
"info": {
"person": 6 // object count
},
"line_crossing": {
"enter": 1, // enter count
"exit": 0 // exit count
}
}

🔧 Node-RED設定

MQTTブローカーのIPを調整する必要がある場合があります。 この場合、Node-REDはコンテナにデプロイされているため、docker0アドレスが使用されます。

Configuration

🔧 Node-RED設定(完全フロー)

MQTTブローカーのIPを調整する必要がある場合があります。
この場合、Node-REDはコンテナにデプロイされているため、docker0アドレスが使用されます。

[{
"id": "f7641cb7c6a84d23",
"type": "mqtt in",
"z": "827a3420678b76d2",
"name": "",
"topic": "edgeai/result",
"qos": "2",
"datatype": "auto-detect",
"broker": "0f948328c1975515",
"nl": false,
"rap": true,
"rh": 0,
"inputs": 0,
"x": 530,
"y": 620,
"wires": [
["c086c2dfcc39b708"]
]
},
{
"id": "c086c2dfcc39b708",
"type": "ui-template",
"z": "827a3420678b76d2",
"group": "e33e8e2eb3424d08",
"page": "",
"ui": "",
"name": "human tracking",
"order": 0,
"width": 0,
"height": 0,
"head": "",
"format": "<template>\n <div>\n <!-- Conditional Styling using Attribute Binding (\":\") -->\n <!-- and rendering content inside <tags></tags> with {{ }} -->\n <p> <span :style=\"{'color' : (count > 5 ? 'red' : 'green' )}\">Current Count: {{ msg.payload.info.person }}</span>\n <span style=\"margin-left:20px\"><b v-if=\"msg.payload.info.person > 5\">Too many!</b> </span>\n </p>\n <!-- Computed Rendering using Vue Computed Variables -->\n <p class=\"my-class\">enter: {{ msg.payload.line_crossing.enter }}</p>\n <p class=\"my-class\">exit: {{ msg.payload.line_crossing.exit }}</p>\n <!-- Conditional Rendering with \"v-if\" -->\n </div>\n</template>\n\n<script>\n export default {\n data() {\n // define variables available component-wide\n // (in <template> and component functions)\n return {\n count: 0\n }\n },\n watch: {\n // watch for any changes of \"count\"\n count: function () {\n if (this.count % 5 === 0) {\n this.send({payload: 'Multiple of 5'})\n }\n }\n },\n computed: {\n // automatically compute this variable\n // whenever VueJS deems appropriate\n formattedCount: function () {\n return this.count + ' Apples'\n }\n },\n methods: {\n // expose a method to our <template> and Vue Application\n increase: function () {\n this.count++\n }\n },\n mounted() {\n // code here when the component is first loaded\n },\n unmounted() {\n // code here when the component is removed from the Dashboard\n // i.e. when the user navigates away from the page\n }\n }\n</script>\n<style>\n /* define any styles here - supports raw CSS */\n .my-class {\n color: red;\n }\n</style>",
"storeOutMessages": true,
"passthru": true,
"resendOnRefresh": true,
"templateScope": "local",
"className": "",
"x": 740,
"y": 620,
"wires": [[]]
},
{
"id": "0f948328c1975515",
"type": "mqtt-broker",
"name": "",
"broker": "172.17.0.1",
"port": 1883,
"clientid": "",
"autoConnect": true,
"usetls": false,
"protocolVersion": 4,
"keepalive": 15,
"cleansession": true,
"autoUnsubscribe": true,
"birthTopic": "",
"birthQos": "0",
"birthPayload": "",
"birthMsg": {},
"closeTopic": "",
"closePayload": "",
"closeMsg": {},
"willTopic": "",
"willQos": "0",
"willPayload": "",
"willMsg": {},
"userProps": "",
"sessionExpiry": ""
},
{
"id": "e33e8e2eb3424d08",
"type": "ui-group",
"name": "人流追踪",
"page": "h1i2j3k4l5m6n7o8",
"width": "8",
"height": "8",
"order": -1,
"showTitle": true,
"className": "",
"visible": "true",
"disabled": "false",
"groupType": "default"
},
{
"id": "h1i2j3k4l5m6n7o8",
"type": "ui-page",
"name": "Frigate Page",
"ui": "f121584d21d465f1",
"path": "/frigate",
"icon": "",
"layout": "grid",
"theme": "6666b6af5668e7b2",
"breakpoints": [
{"name": "Default","px": "0","cols": "3"},
{"name": "Tablet","px": "576","cols": "6"},
{"name": "Small Desktop","px": "768","cols": "9"},
{"name": "Desktop","px": "1024","cols": "12"}
],
"order": 1,
"className": "",
"visible": "true",
"disabled": "false"
},
{
"id": "f121584d21d465f1",
"type": "ui-base",
"name": "My Dashboard",
"path": "/dashboard",
"headerContent": "page",
"titleBarStyle": "default",
"showReconnectNotification": true,
"notificationDisplayTime": 5,
"showDisconnectNotification": true,
"allowInstall": true
},
{
"id": "6666b6af5668e7b2",
"type": "ui-theme",
"name": "Default Theme",
"colors": {
"surface": "#ffffff",
"primary": "#0094CE",
"bgPage": "#eeeeee",
"groupBg": "#ffffff",
"groupOutline": "#cccccc"
},
"sizes": {
"density": "default",
"pagePadding": "12px",
"groupGap": "12px",
"groupBorderRadius": "4px",
"widgetGap": "12px"
}
},
{
"id": "e9696690fa075863",
"type": "global-config",
"env": [],
"modules": {
"@flowfuse/node-red-dashboard": "1.26.0"
}
}]

📊 Node-REDダッシュボードプレビュー

Configuration

ビデオソース

  • ローカルビデオファイルUSBカメラ(デフォルトは最初のデバイス)、RTSPストリームをサポート
  • MP4、AVI、MOV、MKVのアップロードをサポート
  • アップロードされたビデオソースの表示と削除

AIモデル

  • 利用可能なAI推論モデルから選択
  • .pt.pth.onnx.engine形式をサポート
  • アップロードされたモデルの表示と削除

推論パラメータ

  • 信頼度閾値: 0.1–1.0
  • 最大検出数: 1–1000
  • 半精度推論: 速度向上(小さなモデルでは最小限の差)

表示

  • 検出ボックスの表示(カスタマイズ可能な色、デフォルトはオレンジ)
  • タイムスタンプとFPSは常に有効

追跡

  • マルチオブジェクト追跡を有効化
  • カスタマイズ可能な長さ、太さ、色の軌跡線を表示

トリップワイヤー検出

  • 水平または垂直トリップワイヤーをサポート(垂直推奨)
  • 開始/終了点を描画;リアルタイムデバッグ用の表示を有効化
  • 許容値:1〜20ピクセル
  • カスタマイズ可能な色と太さ
  • カウンターの表示/非表示とリセット(サービス再起動時にリセット)

設定管理

  • 現在の設定をサーバーに保存(実行時に読み込み)
  • 設定ファイルのエクスポート/インポート
  • デフォルト設定の復元

🛠 よくある問題

問題原因解決方法
Dockerインストール失敗ネットワーク不安定またはソースネットワークを確認してスクリプトを再実行
Mosquittoに接続できないファイアウォール/設定問題/etc/mosquitto/mosquitto.conflistener 1883 0.0.0.0が含まれていることを確認
YOLOモデルがダウンロードされないネットワーク中断~/sensecraft-ai_server/models/yolo11n.ptを削除してスクリプトを再実行

📦 サービスのアンインストール

# Uninstall MQTT
sudo apt remove -y mosquitto mosquitto-clients

# Uninstall Docker
sudo apt-get purge -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin docker-ce-rootless-extras

# Remove service directory
rm -rf ~/sensecraft-ai_server

📚 参考資料

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供いたします。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを用意しています。

Loading Comments...