Home Assistant と Sound Event Detection Module
はじめに
コンパクトなエッジオーディオボードは、強力なローカルデータプライバシー保護とともにリアルタイムの音検出を提供します。赤ちゃんの泣き声、ガラスの破損、銃声、T3/T4 アラーム、いびきという 5 種類の異常な音イベントを検出でき、即時の対応と信頼性の高い早期警告を可能にします。このチュートリアルでは、XIAO ESP32 ボードにファームウェアをコンパイルして書き込む方法を学びます。
必要なハードウェア
| ReSpeaker XVF3800 | Home Assistant Yellow Kit | Xiao ESP32S3 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
ESPHome Builder のインストール
Settings → Add-ons → Click on Add-on Store → Install ESPHome Device Builder アドオンを追加します。
Home Assistant > Settings > Add-ons に移動します。
Add-on Store をクリックします(通常は右下にあります)
Official add-ons の下で ESPHome Device Builder を検索してインストールします。
インストール後、Start をクリックして ESPHome アドオンを実行します。

アクセスしやすくするために、Start on Boot, Watchdog, and Show in Sidebar を有効にします。
Home Assistant のサイドバーから ESPHome Builder に移動します。
Sound event デバイスの追加
- をクリックして NEW DEVICE.

Continue → New Device Setup をクリックし、デバイスに適切な名前を付けます。


このデモでは XIAO ESP32-S3 を使用しているため、ターゲットボードとして ESP32-S3 を選択します。これは、使用しているボードによって異なる場合があります。
新しいデバイスエントリを選択し、Edit をクリックします。YAML テンプレート全体を削除し、提供された YAML ファイルをエディタにコピー&ペーストします。
Sound Event YAML
##############################################################
# Sound Event Sensor - ESPHome Configuration
# Sensor: XU316 / AudioEventSensor (Seeed)
# Communication: UART via AT Commands
# No external .h file needed - pure YAML + inline lambdas
##############################################################
esphome:
name: sound-event-sensor
friendly_name: Sound Event Sensor
on_boot:
priority: -100 # Run after everything else is initialized
then:
- logger.log: "=== Sound Event Sensor Booting ==="
# Step 1: Wait for sensor to be ready
- delay: 2s
# Step 2: Reset device for clean state
- logger.log: "Resetting device..."
- uart.write:
id: uart_bus
data: "AT+RESET\r\n"
- delay: 3s # Wait for device to come back up after reset
- logger.log: "Device reset complete."
# Step 3: Get and log firmware version
- logger.log: "Requesting firmware version..."
- uart.write:
id: uart_bus
data: "AT+GETFWVERSION\r\n"
- delay: 500ms
# Step 4: Apply all settings from the configurable values below
- script.execute: apply_all_settings
- logger.log: "=== Setup complete. Monitoring for events... ==="
##############################################################
# Hardware Settings - Change these to match YOUR wiring
##############################################################
esp32:
board: esp32-s3-devkitc-1
variant: esp32s3
framework:
type: arduino
version: recommended
##############################################################
# Network
##############################################################
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_password
ap:
ssid: "SoundSensor Fallback"
password: "soundsensor123"
captive_portal:
ota:
- platform: esphome
password: !secret ota_password
api:
id: api_id
logger:
level: DEBUG # Set to INFO to reduce log noise after testing
##############################################################
# UART - The serial link to your sensor
# Adjust tx_pin / rx_pin to match your wiring
##############################################################
uart:
id: uart_bus
tx_pin: GPIO43 # ← CHANGE to your TX pin
rx_pin: GPIO44 # ← CHANGE to your RX pin
baud_rate: 115200
debug: # Remove this block after testing
direction: BOTH
dummy_receiver: false
##############################################################
# Global Variables (internal state)
##############################################################
globals:
# UART line receive buffer
- id: uart_rx_buffer
type: std::string
restore_value: no
initial_value: '""'
##############################################################
# SCRIPTS
##############################################################
script:
- id: apply_all_settings
then:
# ── Build detect types from whichever switches are ON ──
- lambda: |-
std::string types = "";
auto add = [&](bool on, const char* name) {
if (on) { types += (types.empty() ? "" : ","); types += name; }
};
add(id(sw_detect_baby_cry).state, "baby_cry");
add(id(sw_detect_glass_break).state, "glass_break");
add(id(sw_detect_gunshot).state, "gunshot");
add(id(sw_detect_snore).state, "snore");
add(id(sw_detect_t3).state, "T3");
add(id(sw_detect_t4).state, "T4");
if (types.empty()) types = "gunshot"; // safety fallback
std::string cmd = "AT+SETDETECT=" + types + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "Setting detect types: %s", types.c_str());
id(uart_bus).write_array((const uint8_t*)cmd.c_str(), cmd.length());
- delay: 400ms
# ── Set thresholds for all 6 event types ──────────────
- lambda: |-
int val = (int) id(num_thr_baby_cry).state;
std::string cmd = "AT+SETEVENTTHRESHOLD=baby_cry," + std::to_string(val) + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "baby_cry threshold -> %d", val);
id(uart_bus).write_array((const uint8_t*)cmd.c_str(), cmd.length());
- delay: 400ms
- lambda: |-
int val = (int) id(num_thr_glass_break).state;
std::string cmd = "AT+SETEVENTTHRESHOLD=glass_break," + std::to_string(val) + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "glass_break threshold -> %d", val);
id(uart_bus).write_array((const uint8_t*)cmd.c_str(), cmd.length());
- delay: 400ms
- lambda: |-
int val = (int) id(num_thr_gunshot).state;
std::string cmd = "AT+SETEVENTTHRESHOLD=gunshot," + std::to_string(val) + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "gunshot threshold -> %d", val);
id(uart_bus).write_array((const uint8_t*)cmd.c_str(), cmd.length());
- delay: 400ms
- lambda: |-
int val = (int) id(num_thr_snore).state;
std::string cmd = "AT+SETEVENTTHRESHOLD=snore," + std::to_string(val) + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "snore threshold -> %d", val);
id(uart_bus).write_array((const uint8_t*)cmd.c_str(), cmd.length());
- delay: 400ms
- lambda: |-
int val = (int) id(num_thr_t3).state;
std::string cmd = "AT+SETEVENTTHRESHOLD=T3," + std::to_string(val) + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "T3 threshold -> %d", val);
id(uart_bus).write_array((const uint8_t*)cmd.c_str(), cmd.length());
- delay: 400ms
- lambda: |-
int val = (int) id(num_thr_t4).state;
std::string cmd = "AT+SETEVENTTHRESHOLD=T4," + std::to_string(val) + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "T4 threshold -> %d", val);
id(uart_bus).write_array((const uint8_t*)cmd.c_str(), cmd.length());
- delay: 400ms
# ── Save to sensor flash ───────────────────────────────
- logger.log: "Saving config to sensor..."
- uart.write:
id: uart_bus
data: "AT+SAVECONFIG\r\n"
- delay: 500ms
- logger.log: "Settings applied and saved!"
##############################################################
# INTERVAL - Parse incoming UART lines every 50ms
##############################################################
interval:
- interval: 50ms
then:
- lambda: |-
while (id(uart_bus).available()) {
uint8_t b;
id(uart_bus).read_byte(&b);
char c = (char)b;
if (c == '\n') {
std::string line = id(uart_rx_buffer);
id(uart_rx_buffer) = "";
if (!line.empty() && line.back() == '\r') line.pop_back();
if (line.empty()) continue;
ESP_LOGD("uart_rx", "<- %s", line.c_str());
// ── +EVENT: id,confidence ─────────────────────
if (line.size() > 7 && line.substr(0, 7) == "+EVENT:") {
std::string payload = line.substr(7);
while (!payload.empty() && payload[0] == ' ') payload.erase(0,1);
size_t comma = payload.find(',');
if (comma != std::string::npos) {
int event_id = std::stoi(payload.substr(0, comma));
int pct = (int) std::stof(payload.substr(comma + 1));
// ID map matches AudioEventSensor.cpp
const char* label_map[] = {"", "baby_cry", "glass_break", "gunshot", "snore", "T3", "T4"};
std::string name = (event_id >= 1 && event_id <= 6) ? label_map[event_id] : "unknown";
std::string full = name + " " + std::to_string(pct) + "% confidence";
id(txt_last_event_full).publish_state(full);
id(txt_last_event_name).publish_state(name);
id(sen_confidence).publish_state((float)pct);
ESP_LOGI("sound", "EVENT: %s", full.c_str());
}
}
// ── +GETFWVERSION:1.0.0 ───────────────────────
else if (line.size() > 14 && line.substr(0, 14) == "+GETFWVERSION:") {
std::string ver = line.substr(14);
while (!ver.empty() && ver[0] == ' ') ver.erase(0,1);
id(txt_firmware_version).publish_state(ver);
ESP_LOGI("sound", "Firmware: %s", ver.c_str());
}
else if (line == "OK") {
ESP_LOGD("sound", "<- OK");
} else if (line.size() >= 5 && line.substr(0, 5) == "ERROR") {
ESP_LOGW("sound", "<- ERROR: %s", line.c_str());
}
} else if (c != '\r') {
id(uart_rx_buffer) += c;
}
}
##############################################################
# SWITCHES
# All 6 events ON by default — user can disable any in HA
# After changing: press the "Apply Settings" button
##############################################################
switch:
- platform: template
name: "Detect Baby Cry" # Class ID 1
id: sw_detect_baby_cry
icon: mdi:baby-face-outline
optimistic: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON # ← ON by default
- platform: template
name: "Detect Glass Break" # Class ID 2
id: sw_detect_glass_break
icon: mdi:glass-fragile
optimistic: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON # ← ON by default
- platform: template
name: "Detect Gunshot" # Class ID 3
id: sw_detect_gunshot
icon: mdi:target
optimistic: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON # ← ON by default
- platform: template
name: "Detect Snore" # Class ID 4
id: sw_detect_snore
icon: mdi:sleep
optimistic: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON # ← ON by default
- platform: template
name: "Detect T3" # Class ID 5 (custom event)
id: sw_detect_t3
icon: mdi:waveform
optimistic: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON # ← ON by default
- platform: template
name: "Detect T4" # Class ID 6 (custom event)
id: sw_detect_t4
icon: mdi:waveform
optimistic: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON # ← ON by default
##############################################################
# NUMBER SLIDERS - Confidence thresholds
# All default to 80% — adjust per event in HA
# After changing: press the "Apply Settings" button
##############################################################
number:
- platform: template
name: "Baby Cry Threshold"
id: num_thr_baby_cry
icon: mdi:tune
unit_of_measurement: "%"
min_value: 0
max_value: 100
step: 5
initial_value: 80 # ← Default 80%
restore_value: true
optimistic: true
- platform: template
name: "Glass Break Threshold"
id: num_thr_glass_break
icon: mdi:tune
unit_of_measurement: "%"
min_value: 0
max_value: 100
step: 5
initial_value: 80 # ← Default 80%
restore_value: true
optimistic: true
- platform: template
name: "Gunshot Threshold"
id: num_thr_gunshot
icon: mdi:tune
unit_of_measurement: "%"
min_value: 0
max_value: 100
step: 5
initial_value: 80 # ← Default 80%
restore_value: true
optimistic: true
- platform: template
name: "Snore Threshold"
id: num_thr_snore
icon: mdi:tune
unit_of_measurement: "%"
min_value: 0
max_value: 100
step: 5
initial_value: 80 # ← Default 80%
restore_value: true
optimistic: true
- platform: template
name: "T3 Threshold"
id: num_thr_t3
icon: mdi:tune
unit_of_measurement: "%"
min_value: 0
max_value: 100
step: 5
initial_value: 80 # ← Default 80%
restore_value: true
optimistic: true
- platform: template
name: "T4 Threshold"
id: num_thr_t4
icon: mdi:tune
unit_of_measurement: "%"
min_value: 0
max_value: 100
step: 5
initial_value: 80 # ← Default 80%
restore_value: true
optimistic: true
##############################################################
# BUTTONS
##############################################################
button:
- platform: template
name: "Apply Settings"
id: btn_apply_settings
icon: mdi:content-save-cog
on_press:
- script.execute: apply_all_settings
- platform: template
name: "Reset Sensor"
id: btn_reset
icon: mdi:restart
on_press:
- logger.log: "Manual reset triggered"
- uart.write:
id: uart_bus
data: "AT+RESET\r\n"
- delay: 3s
- script.execute: apply_all_settings
- platform: template
name: "Save Sensor Config"
id: btn_save_config
icon: mdi:content-save
on_press:
- uart.write:
id: uart_bus
data: "AT+SAVECONFIG\r\n"
- platform: template
name: "Get Firmware Version"
id: btn_get_fw
icon: mdi:information
on_press:
- uart.write:
id: uart_bus
data: "AT+GETFWVERSION\r\n"
- platform: restart
name: "Restart ESP32"
icon: mdi:restart-alert
entity_category: config
##############################################################
# TEXT SENSORS
##############################################################
text_sensor:
- platform: template
name: "Last Sound Event"
id: txt_last_event_full
icon: mdi:ear-hearing
# Example: "glass_break 87% confidence"
- platform: template
name: "Event Type"
id: txt_last_event_name
icon: mdi:waveform
# Example: "gunshot"
# Use this in HA automations → trigger when state = "gunshot"
- platform: template
name: "Firmware Version"
id: txt_firmware_version
icon: mdi:chip
entity_category: diagnostic
- platform: wifi_info
ip_address:
name: "IP Address"
icon: mdi:ip-network
entity_category: diagnostic
ssid:
name: "Connected SSID"
icon: mdi:wifi
entity_category: diagnostic
##############################################################
# SENSORS
##############################################################
sensor:
- platform: template
name: "Event Confidence"
id: sen_confidence
icon: mdi:percent
unit_of_measurement: "%"
accuracy_decimals: 0
- platform: wifi_signal
name: "WiFi Signal"
update_interval: 60s
entity_category: diagnostic
icon: mdi:wifi-strength-2
この例では XIAO ESP32S3 を使用しているため、使用するボードや配線構成に応じて、YAML ファイル内の以下のパラメータを更新する必要がある場合があります
board: esp32-s3-devkitc-1 # your board name
tx_pin: GPIO43 # your TX pin connection
rx_pin: GPIO44 # your RX pin connection
YAML を保存したら、INSTALL をクリックします。

Manual Download を選択します。

ファームウェアのコンパイルが完了するまで待ちます。
Factory Format から生成された .bin ファームウェアファイルをコンピュータにダウンロードします。

組み込みサウンドセンサー ESP32-S3 ボードを USB Type-C ケーブルで PC に接続します。
Google Chrome で Web ESPHome を開きます。
Connect をクリックし、リストから正しいシリアルポートを選択します。

接続されたら、INSTALL をクリックします。
先ほどダウンロードした .bin ファイルを選択します。

インストールが完了するまで待ちます(数分かかる場合があります)。
成功すると、確認メッセージが表示されます。
Home Assistant > Settings > Devices & Services に戻ります。

ESPHome が検出された integration として表示されているはずです。
Add をクリックし、その後 Submit をクリックしてセットアップを完了します。


その後、Home Assistant のインターフェースを通じてデバイスと連携し、他の周辺機器と組み合わせて独自のオートメーションを作成できるようになります。例えば、ガラスの破損が検知されたときにブザーを鳴らしたり、赤ちゃんの泣き声が検知されたときにスマートスピーカーで落ち着いた子守唄を自動再生したりできます。
デモ
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じてお選びいただける、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。