メインコンテンツまでスキップ

Stackforce X シリーズモーター入門ガイド

この記事では、Stackforceシリーズモーターの使い方と、reComputer Jetson SuperでC++とPythonを使用する方法を紹介します。

仕様

以下は、すべてのモーターモデルのパラメータが記載された完全な表です:

パラメータ60108108
定格電圧24V24V
定格電流10.5A7.5A
定格電力240W180W
定格トルク5 Nm7.5 Nm
ピークトルク11 Nm22 Nm
定格速度120 RPM110 RPM
最大速度270 RPM320 RPM
ギア比8:18:1
通信プロトコルMIT ProtocolMIT Protocol
制御モードPosition, Velocity, Torque ControlPosition, Velocity, Torque Control
外径80 mm97 mm
厚さ47 mm46 mm
重量392 g ±10%395 g ±5%
相抵抗0.48 Ω ±10%0.439 Ω ±10%
相インダクタンス368 μH ±10%403 μH ±10%

主な特徴

  1. 高トルク出力
  2. MITモード制御
  3. 磁気エンコーダフィードバック
  4. コンパクトで軽量な設計
  5. 高速CAN通信のサポート
  6. 多用途アプリケーション

入門ガイド

使用前の準備

Windowsシステム搭載のPCで

モーターのCANIDとCANModeは両方ともシリアルポート経由で変更されます。モーターは出荷時にデフォルトのCANID 0x01とCANMode CAN2.0(1Mbps)に設定されています。

シリアルポート配線

V、G、T、Rをそれぞれシリアル通信モジュールのVCC(3.3V)、GND、RX、TXに接続します(RXとTXはクロス接続する必要があります)。下図のとおりです:

CANIDの変更

シリアルポートのボーレートを1Mbpsに設定します。

送信するCANIDは0xで、設定するIDは0xです。最大制限は0x7Fです。CANIDの設定が成功すると、以下のログが出力されます:

ヒント

後続のコードでのテストを簡単にするため、CANID:0x01を設定できます。

CANモードの変更

シリアルポート経由でCANMODE:0またはCANMODE:1を送信します。

CANMODE:0はCAN2.0モード(1Mbps)を表し、CANMODE:1はCANFDモード(5Mbps)を表します。

CANモードの変更が成功した場合は、以下の図のように表示されます:

ヒント

後続のコードでのテストを簡単にするため、CANMODE:0を設定できます。

reComputer Mini Jetson Orinを使用したモーター制御

市場で最も一般的なモーター用CAN通信インターフェースはXT30(2+2)JSTコネクタです。私たちのreComputer Mini Jetson OrinreComputer RoboticsデバイスにはデュアルXT30(2+2)インターフェースJSTベースのCANインターフェースが搭載されており、シームレスな互換性を提供します。

reComputer Mini:

reComputer Robotics

CAN使用の詳細については、このwikiを参照してください。

CANインターフェースの有効化

ステップ1: CAN0とCAN1を使用する前に、底面カバーを取り外し、2つの120Ω終端抵抗をON位置に設定してください。

モーターに内蔵された120Ω CAN通信終端抵抗のトグルスイッチをオフにします。

ヒント

Recomputer Miniで120Ω終端抵抗をONに設定していない場合は、モーターのCAN通信終端抵抗のトグルスイッチをオンにすることができます。

ステップ2: XT30(2+2)インターフェース経由でモーターをreComputer MiniのCAN0に直接接続します。

ヒント

reComputer MiniのCANインターフェース設計がモーターのCANインターフェースと逆になっているため、データラインを逆にするための手動はんだ付けが必要です。

モーターが必要とする高電圧・大電流を考慮し、単一モーターを駆動するためにreComputer Miniに電力を供給する24V 300W電源アダプターの購入を推奨します。より多くのモーターを接続する必要がある場合は、要件に応じてより高出力の電源アダプターを購入できます。

危険

この電源は単一モーターの学習とテスト専用です。複数のモーターの場合は、別途電源ボードを設計し、Jetsonの電源をモーター電源から分離して、大電流がJetsonを直接通過することを避けてください。

Jetson CAN通信の有効化

ターミナルを開き、以下のコマンドを入力してGPIOピンをハイにしてCAN0を有効化します:

gpioset --mode=wait 0 43=0

JSTインターフェースでCAN1を使用する場合は、ピン106をハイにします。

gpioset --mode=wait 0 106=0

このターミナルを開いたまま、新しいターミナルを開始してCAN0を設定します。

sudo modprobe mttcan
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000
sudo ip link set can0 up

C++とPython環境のセットアップ

ステップ1: SDKをクローンします。

git clone https://github.com/Seeed-Projects/Stackforce-Motor-SDK.git 

ステップ2: ドライバーSDKには以下の依存関係が必要です。Debian Linuxでは、以下のコマンドでインストールできます:

sudo apt-get install -y build-essential cmake
sudo apt install linux-modules-extra-5.15.0-1025-nvidia-tegra # For Jetson Jetpack 6.0

Pythonバインディングが必要な場合は、さらにPython 3、pip、pybind11をインストールします:

sudo apt-get install -y python3 python3-pip python3-pybind11 python3-setuptools

依存関係をインストールした後、以下の手順に従ってドライバーSDKをC++ライブラリまたはPythonパッケージとしてインストールします。どちらもCMakeを使用してC++コードをコンパイルします。

モーター制御とデータ受信

C++

main.cpp
#include <chrono>
#include <cstdint>
#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <thread>
#include "CAN_comm.h"
#include "config.h"

MIT devicesState[4];

uint32_t sendNum; // for testing send speed
uint32_t recNum;

MIT MITCtrlParam;

uint16_t sendCounter = 0;
bool motorEnable = true;
int receivedNumber = 0;
uint64_t prev_ts = 0;
float t = 0.0f;
float targetJointAngle = 0.0f; // Target joint angle (can be modified at runtime via input)

namespace {
uint64_t micros_steady(){
using namespace std::chrono;
return duration_cast<microseconds>(steady_clock::now().time_since_epoch()).count();
}
}

void setup() {
std::printf("SF Motor Control (Jetson) start\n");
CANInit();
enable(0x01); // Enable motor with ID 0x01 <- Change ID to control different motors
prev_ts = micros_steady();
t = 0.0f;
}

uint16_t printCount = 0;
uint16_t recCount = 0;

void loop() {

recCANMessage();

// Check for new joint angle input
// (Check once every 1000 loops to avoid frequent blocking input calls)
static uint16_t inputCheckCount = 0;
if(++inputCheckCount >= 1000){
inputCheckCount = 0;
float newAngle;
if(std::scanf("%f", &newAngle) == 1){
targetJointAngle = newAngle;
std::printf("Target joint angle updated: %.3f rad\n", newAngle);
}
}

static int IDswitch = 0x01; // <- Change ID to control different motors
uint64_t current_ts = micros_steady();

/*
* Function:
* Update control parameters based on time difference and send MIT command.
*
* Parameters:
* - current_ts: current timestamp
* - prev_ts : previous timestamp
* - t : time variable used for sine/cosine calculations
* - MITCtrlParam:
* Control parameter structure including position, velocity,
* position gain (Kp), velocity gain (Kd), and torque
* - IDswitch : motor ID selector
*
* Return:
* None
*/
if(current_ts - prev_ts >= 1000){ // 1 ms control period
// Update time variable (increase by 1 ms)
t += 0.001;

// Set control parameters:
// target position, target velocity, position gain, velocity gain, and torque
MITCtrlParam.pos = targetJointAngle;
MITCtrlParam.vel = 0;
MITCtrlParam.kp = 0.5;
MITCtrlParam.kd = 0.3;
MITCtrlParam.tor = 0;

// Update previous timestamp
prev_ts = current_ts;

// IDswitch++;
// If IDswitch exceeds 0x04, reset it to 0x01
// if(IDswitch > 0x04){
// IDswitch = 0x01;
// }

sendMITCommand(IDswitch, MITCtrlParam); // Send MIT command

printCount++;
if(printCount >= 100){
printCount = 0;
// Only print when IDswitch is 0x01
// Print commanded position/velocity and actual motor position/velocity
if(IDswitch == 0x01){
std::printf( "[CMD] pos: %6.3f rad vel: %6.3f rad/s | " "[FB] pos: %6.3f rad vel: %6.3f rad/s\n", MITCtrlParam.pos, MITCtrlParam.vel, devicesState[IDswitch - 1].pos, devicesState[IDswitch - 1].vel );
}
}
}

std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(1));
}

int main(){
setup();

while(true){
loop();
}

disable(0x01); // Disable motor with ID 0x01
return 0;
}
cd build
cmake ..
make

コンパイルされた実行ファイルは build/sfmotor_control に配置されます。プログラムを実行します:

./sfmotor_control

プログラムはデフォルトでID 0x01のモーターを制御します。動作中は、キーボードから目標角度値(ラジアン単位)を入力できます。また、モーターの角度と角速度のフィードバックデータも受信します。

Python

main.py
import sys
import time
import select

# Import core control module (assumes sf_can_controller.py is in the same directory)
from sf_can_controller import MotorController

# --- Core Configuration ---
IFACE = "can0"
MOTOR_ID = 1 # <- Change ID to control different motors
UPDATE_RATE_HZ = 100.0
PRINT_EVERY = 2
INITIAL_TARGET_DEG = 0.0

# --- Main Control Loop ---
def run_simple_test() -> None:
"""Run a simplified position control loop."""

# 1. Initialization
update_period = 1.0 / UPDATE_RATE_HZ
target_rad = INITIAL_TARGET_DEG

KP, KD = 0.5, 0.3 # Default MIT parameters

controller = MotorController(interface=IFACE, motor_id=MOTOR_ID)
print(f"--- SF Motor Test Start ---")
print(f"Interface: {IFACE}, ID: {MOTOR_ID}, Rate: {UPDATE_RATE_HZ} Hz")

# 2. Enable motor
controller.enable()

last_send_time = time.perf_counter()
print_counter = 0

inputCheckCount = 0

# 3. Main loop
while True:
controller.poll_rx()
current_state = controller.get_motor_state()

now = time.perf_counter()

# --- Periodic input check (every 500 loops) ---
inputCheckCount += 1
if inputCheckCount >= 500:
inputCheckCount = 0

# Blocking I/O waiting for user input (this will pause the control loop)
# Note: If the input is not a number, a ValueError will be raised.
line = input("Please enter target joint angle: ").strip()
if line:
angle_deg = float(line)
target_rad = angle_deg
print(f"Target joint angle updated: {angle_deg:.3f} deg")

# Periodically send MIT command
if now - last_send_time >= update_period:
last_send_time = now

# Send target position command
controller.send_mit_command(
pos=target_rad,
vel=0.0,
kp=KP,
kd=KD,
tor=0.0
)

# Print motor state
print_counter += 1
if print_counter >= PRINT_EVERY:
print_counter = 0
print(
f"Cmd={target_rad:.2f} | "
f"Pos={current_state.pos:.2f} (Vel={current_state.vel:.2f})"
)

time.sleep(0.001)


if __name__ == "__main__":
# Run test
run_simple_test()

Pythonスクリプトは script/ ディレクトリに配置されており、コンパイルなしで直接実行できます。

python main.py 

プログラムはデフォルトでID 0x01のモーターを制御します。動作中は、キーボードから目標角度値(ラジアン単位)を入力できます。また、モーターの角度と角速度のフィードバックデータも受信します。

引用

Step 6010

Step 8108

8108 Motor_Curve

6010Motor_Document.pdf

8108Motor_Document.pdf

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを用意しています。

Loading Comments...