メインコンテンツまでスキップ

よくある質問

位置情報関連

T2000 の一般的な GNSS 測位精度はどのくらいですか?
  • 開けた空の下では、T2000 の GNSS 測位精度は一般的にメートルレベルの精度に達します。
  • テスト結果では CEP50(50%円形誤差半径)はおよそ 5~7 メートル であり、これは位置ポイントの半数以上が真の位置からこの範囲内に収まることを意味します。
  • 実際の測位精度は、環境、衛星の見通し、設置条件などによって変動する場合があります。
なぜ GNSS 測位がドリフトして見えたり、GNSS の緯度・経度データが表示されないことがあるのですか?
  • GNSS の精度は、いくつかの環境要因の影響を受ける可能性があります:

    • 建物、樹木、その他の障害物による衛星信号の遮断。
    • 壁や金属面での信号反射によって生じるマルチパス効果。
    • 近くの電子機器からの電磁干渉。
    • アンテナの向きや設置場所が不適切。
  • 場合によっては、GNSS スキャンがタイムアウトしたために、デバイスが GNSS の緯度・経度データを報告しないことがあります。この状態はアップリンクペイロードで確認でき、上記と同じ環境条件により、測位ステータス フィールドに "GNSS scan timeout" と表示されます。

  • 最良の結果を得るには、空がよく見える屋外の開けた場所にデバイスを設置してください。

最良の GNSS 性能を得るために、T2000 はどのように設置すればよいですか?
  • 衛星信号の遮蔽物が最小限となる開けた環境にデバイスを設置してください。
  • GNSS アンテナ部分が空に向かって上向きになるようにしてください。
  • 大きな金属物体や高密度の構造物の近くへの設置は避けてください。
  • デバイスを覆ったり、密閉された金属ケースの中に入れたりしないでください。 Antenna
なぜ SenseCraft App の地図に Wi-Fi や Bluetooth の位置情報が表示されないのですか?
  • Wi-Fi および Bluetooth の位置情報には、ユーザーが呼び出して解析を行うサードパーティの地図解析サービスが必要です。現在、SenseCraft App がサポートしているのは GNSS 測位の表示のみです。

GNSS 測位の詳細については、次のブログを参照してください:How Accurate is the SenseCAP T2000 GNSS Positioning?

バッテリー関連

T2000-A/B と T2000-C のバッテリーの違いは何ですか?
  • T2000-A/B

    • 8000mAh の一次電池で駆動します。
    • 充電なしでの長期展開向けに設計されています。
  • T2000-C

    • 4000mAh の充電式バッテリーで駆動します。
    • 屋外での連続動作を実現するために、0.5W のソーラーパネルを搭載しています。
    • 日照が得られ、メンテナンスを最小限に抑えたい設置環境に適しています。
T2000-C のソーラー充電効率はどのくらいですか?
  • T2000-C は、長期の屋外運用をサポートするために、0.5W のソーラーパネルと充電式バッテリーを使用しています。
  • 良好な日照条件下では、ソーラーパネルは 最大約 60mA の充電電流を生成し、1 時間あたりおよそ 60mAh のエネルギーを供給できます(このデータは参考値です)。
ソーラー充電効率に影響する要因は何ですか?
  • ソーラー充電性能は、次のような要因によって変動します:

    • 日照時間と日射強度
    • パネルの向きと設置角度
    • 近くの物体による影
    • ソーラーパネル上のほこり、汚れ、ゴミ
    • 周囲温度(バッテリー充電は 0~45°C の間で動作)
  • 最良の性能を得るには、直射日光が当たる場所にデバイスを設置し、定期的にパネル表面を確認してください。

T2000-C はソーラー電源だけで連続動作できますか?
  • 低消費電力構成(アップリンク間隔を長くするなど)の場合、ソーラー充電によって日常運用中でもバッテリーレベルを維持、あるいは増加させることができます。
  • しかし、(1 分ごとのような)頻繁な送信間隔では、ソーラーパネルが補える量より多くの電力を消費する可能性があります。
  • ソーラー充電性能のより詳細な分析については、次のブログを参照してください:How Efficient Is the Solar Charging on the SenseCAP T2000‑C?

推定バッテリー寿命は、次の Battery Life Calculator を使用して算出できます。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。弊社は、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選択いただける複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...