メインコンテンツまでスキップ

低データ消費モード設定(4G版用)

このチュートリアルでは、M2 Multi-Platform Gateway 4G版の低データ消費モードの設定方法をユーザーに説明します。このモードでは、月間のトラフィックは約60Mになることが期待されます。具体的なトラフィックはノードのパケットなどに依存します。

note
  1. アプリのステータス表示が遅延する場合があります
  2. ネットワークスイッチとRGBインジケーターライトは5分後に変更されます

ファームウェアバージョンの確認​

低データ消費モードを設定する前に、まずOSとファームウェアのバージョンを確認してください。

ヒント

OSバージョンは0.9.5より新しい必要があります
ファームウェアバージョンは1.1.6より新しい必要があります

クイックスタートを確認してLuciページにログインしてください。

Status -> Overviewに移動し、現在のOSとファームウェアのバージョンを確認してください。

pir

OSのアップグレード​

ファームウェアは自動的にアップグレードされますが、ユーザーはOSバージョンを手動でアップグレードする必要があります。

System -> Backup/Flash Firmwareに移動し、Updateをクリックしてください。

危険

アップグレード期間中は電源接続を維持してください。

pir

ホワイトリスト設定​

このタブは、トラフィックを節約するために不要なノードをフィルタリングするために使用されます。

  • SenseCAPモードの場合、SenseCAP以外のノードは自動的にフィルタリングされるため、追加の設定は不要です。

  • Packet ForwarderおよびBasic Stationモードの場合、ホワイトリストモードを有効にする必要があります。

ヒント

AWSプラットフォームを使用している場合は、この手順をスキップして、AWSコンソールでホワイトリストを設定するだけで構いません。

pir

OUI List: ノードEUIの最初の3バイト。 join-requestパケットをフィルタリングするために使用。
例:SenseCAPノードの場合、OUIは'2CF7F1'

Network ID List/DevAddr: アップリンクパケットをフィルタリングするために使用。
例:SenseCAPノードの場合、NetIDは'000013'、DevAddrは'27000000 - 27FFFFFF'

詳細についてはNetID and DevAddr Prefix Assignmentsを参照してください

pir

PINGパラメータの設定​

リンクが稼働しているかどうかを確認するために使用されます。空白のままにすると、インターフェースが常にオンラインであると仮定されます。

pir

低データ消費モードの有効化​

Low Data Consumption Modeを有効にし、alive timeを設定してください。SenseCAPプラットフォームのデフォルト値:86400。

設定後、変更を適用するためにゲートウェイを再起動してください。

pir

Loading Comments...