メインコンテンツまでスキップ

タッチスクリーンの精度問題のトラブルシューティング

画面を正しい向きに設定した後でも、タッチ位置が不正確な場合があり、ディスプレイの特定の領域をタッチしたときにカーソルが予期しない方向に移動することがあります。この問題を解決するには、以下の手順を実行することが重要です。

  • ステップ 1 : ターミナルを開き、以下のコマンドを入力してxorg.conf.dフォルダに移動します
cd /usr/share/X11/xorg.conf.d

pir

  • ステップ 2 : 「40-libinput.conf」ファイルにアクセスできるようになります。このファイルは以下のコマンドで編集できます。
sudo nano 40-libinput.conf
  • ステップ 3: touchscreen InputClassのInputClassセクションを見つけます。

  • ステップ 4: 以下のフレーズを追加します。スクリーンショットを参照してください

Option "TransformationMatrix" "0 1 0 -1 0 1 0 0 1

pir

  • ステップ 5 : Ctrl+Oで保存し、Enterキーを押してからCtrl+Xを押し、その後再起動します
Sudo reboot 

再起動後、タッチ位置が正確になったことがわかります。これは、ディスプレイの特定の領域をタッチしたときに、カーソルが意図した方向に移動することを意味します。

Loading Comments...