メインコンテンツまでスキップ

Dual Gigabit Ethernet Carrier Board で eMMC なしの CM4 を使用する方法

Dual Gigabit Ethernet Carrier Board で eMMC なしの Compute Module 4 を使用したい場合は、micro-SD カードに OpenWrt をフラッシュしてボードに挿入する必要があります。お使いのオペレーティングシステムに応じて、以下の手順に従ってください。

  • ステップ 1. コンピュータに接続された micro-SD カードリーダー を使用するか、ノートパソコンの 内蔵カードリーダー を使用して、micro-SD カードをコンピュータに挿入します

  • ステップ 2. お使いのオペレーティングシステムに応じて、このリンク にアクセスして balenaEtcher ソフトウェアをダウンロードします

  • ステップ 3. balenaEtcher管理者として 実行します

pir

  • ステップ 4. Flash from file をクリックし、事前にダウンロードした OpenWrt イメージファイルを指定します

  • ステップ 5. Select target をクリックし、接続された micro-SD カードを選択します

  • ステップ 6. 最後に、Flash! をクリックします

pir

フラッシュプロセスが完了するまで数分間お待ちください。

  • ステップ 7. micro-SD カードをコンピュータから取り出し、Dual Gigabit Ethernet Carrier Board に挿入します

pir

Loading Comments...