メインコンテンツまでスキップ

reComputerでuvを使用する

はじめに

このwikiでは、reComputerボックスでuvを使用する方法を説明します。uvは、Python用の高速で現代的かつ軽量なパッケージマネージャーおよびリゾルバーです。pippip-toolsなどの従来のPythonパッケージ管理ツールのドロップイン代替として設計されており、速度、効率性、使いやすさの大幅な改善を提供します。

ハードウェアの準備

reComputer R1125reComputer AI R2130reComputer AI Industrial R2145
reComputer Industrial R20xxreComputer Industrial R21xx

ソフトウェアの準備

システムの更新

sudo date -s "$(wget -qSO- --max-redirect=0 google.com 2>&1 | grep Date: | cut -d' ' -f5-8)Z"
sudo apt update
sudo apt full-upgrade

uvのインストール

curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh

uvの使用

プロジェクトの初期化

ここでは、uv_testを例としてuvの使用方法を説明します。

注意: PyPI上の任意のパッケージとは異なるプロジェクト名を付けてください。

uv init uv_test --package
cd uv_test

プロジェクトの構造を確認します

ls -la
tree

Python環境の作成

ここでPython環境を作成できます

uv venv 
source .venv/bin/activate

依存関係の追加

numpyを使用して関数を構築します:

uv add numpy

関数の作成

NumPyを使用してadd.pyadd関数を例として書きます:

add.py
import numpy as np

def add(arr1: np.ndarray, arr2: np.ndarray) -> np.ndarray:
"""
Adds two NumPy arrays element-wise.

Parameters:
arr1 (np.ndarray): The first input array.
arr2 (np.ndarray): The second input array.

Returns:
np.ndarray: The element-wise sum of arr1 and arr2.

Raises:
ValueError: If the input arrays have different shapes and cannot be broadcasted.
"""
# Ensure that both arrays have compatible shapes for element-wise addition
try:
result = np.add(arr1, arr2)
except ValueError:
raise ValueError("Input arrays have incompatible shapes for element-wise addition.")

return result

if __name__ == "__main__":
# Example usage
arr1 = [1, 2, 3]
arr2 = [4, 5, 6]
print("Result of addition:", add(arr1, arr2))

結果は以下の通りです:

パッケージのビルド

プロジェクトを使用可能な.whlファイルにビルドするには、tomlファイルを以下のように変更します:

パッケージをビルドします:

uv build
ls -a

結果は以下の通りです:

パッケージのテスト

以下のようにパッケージをインストールします:

uv pip install dist/uv_test-0.1.0-py3-none-any.whl 

pythonスクリプトを使用してパッケージをテストします:

add.py
from uv_test.add import add

if __name__ == "__main__":
arr1 = [1, 2, 3]
arr2 = [4, 5, 6]
print("Result of addition:", add(arr1, arr2))

PyPiへのパッケージのプッシュ

PyPIアカウントをお持ちでない場合は、アカウントを登録し、トークンを作成してください。

uv publish

結果は以下のようになり、トークンを入力します:

結果

最後に、PyPI上でアップロードしたプロジェクトを確認できます。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...