メインコンテンツまでスキップ

Watcher機能モジュール開発ガイド

機能モジュールがどのように動作するかを理解するために、まずWatcherソフトウェアフレームワークを読むことをお勧めします。

このドキュメントでは、新しい機能モジュールを開発する方法について、ステップバイステップのガイドを示します。例としてUART Alarmモジュールを使用します。

1. インストールと初回ビルド

スキップした場合は、Watcher開発環境の構築の手順を実行してください。

# you're in PROJ_ROOT_DIR/examples/factory_firmware/
cd main/task_flow_module

2. 適切なテンプレートを選択する

Watcher Software Frameworkでは、既存の機能モジュール(以下のドキュメントではFMと略記)とその用途について紹介しました。新しいFMを開発する際は、参考として最も近い既存のFMから始めるのが良いでしょう。このチュートリアルではアラーマーFMを開発するので、アラーマーFMの中から一つ選択します。local alarmerが最もシンプルなので、これを採用します。

cp tf_module_local_alarm.h tf_module_uart_alarm.h
cp tf_module_local_alarm.c tf_module_uart_alarm.c

ファイル名は何でも構いません。.h.c ファイルはすべてビルドシステムによってスキャンされ、コンパイルコードツリーに取り込まれます。ただし、意味のあるファイル名を付けることを推奨します。

3. 登録の実装

TFE(タスクフローエンジン)は、新しいFMを登録するためのAPI関数を提供します。

esp_err_t tf_module_register(const char *p_name,
const char *p_desc,
const char *p_version,
tf_module_mgmt_t *mgmt_handle);

最初の3つのパラメータは、あなたのFMの名前、説明、バージョンです。これらは現在内部的に使用されています(例:登録テーブルからのFMマッチング、ログ出力など)が、将来的にはFMがローカルサービスと通信する際に使用される予定です。

// in tf_module_uart_alarm.h
#define TF_MODULE_UART_ALARM_NAME "uart alarm"
#define TF_MODULE_UART_ALARM_VERSION "1.0.0"
#define TF_MODULE_UART_ALARM_DESC "uart alarm function module"

// in tf_module_uart_alarm.c
esp_err_t tf_module_uart_alarm_register(void)
{
return tf_module_register(TF_MODULE_UART_ALARM_NAME,
TF_MODULE_UART_ALARM_DESC,
TF_MODULE_UART_ALARM_VERSION,
&__g_module_management);
}

4番目のパラメータは、このFMのライフサイクルを管理するために必要なAPI関数を含む構造体です。

// in tf_module.h
typedef struct tf_module_mgmt {
tf_module_t *(*tf_module_instance)(void);
void (*tf_module_destroy)(tf_module_t *p_module);
}tf_module_mgmt_t;

tf_module_instance は、エンジンがタスクフローで指定されたすべてのFMを初期化する際にTFEによって呼び出される関数です。基本的に、これはエンジンがタスクフロー作成リクエストを受信し、フローを開始したことを意味します。tf_module_destroy は、TFEがフローを停止する際に呼び出される関数です。

3.1 インスタンス

tf_module_t *tf_module_uart_alarm_instance(void)
{
tf_module_uart_alarm_t *p_module_ins = (tf_module_uart_alarm_t *) tf_malloc(sizeof(tf_module_uart_alarm_t));
if (p_module_ins == NULL)
{
return NULL;
}
p_module_ins->module_base.p_module = p_module_ins;
p_module_ins->module_base.ops = &__g_module_ops;

if (atomic_fetch_add(&g_ins_cnt, 1) == 0) {
// the 1st time instance, we should init the hardware
esp_err_t ret;
uart_config_t uart_config = {
.baud_rate = 115200,
.data_bits = UART_DATA_8_BITS,
.parity = UART_PARITY_DISABLE,
.stop_bits = UART_STOP_BITS_1,
.flow_ctrl = UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE,
};
const int buffer_size = 2 * 1024;
ESP_GOTO_ON_ERROR(uart_param_config(UART_NUM_2, &uart_config), err, TAG, "uart_param_config failed");
ESP_GOTO_ON_ERROR(uart_set_pin(UART_NUM_2, GPIO_NUM_19, GPIO_NUM_20, -1, -1), err, TAG, "uart_set_pin failed");
ESP_GOTO_ON_ERROR(uart_driver_install(UART_NUM_2, buffer_size, buffer_size, 0, NULL, ESP_INTR_FLAG_SHARED), err, TAG, "uart_driver_install failed");
}

return &p_module_ins->module_base;

err:
free(p_module_ins);
return NULL;
}

上記は instance 関数の実装です。この関数は、このFMのパラメータを保持するための構造体 tf_module_uart_alarm_t のメモリを割り当てます。これはC++クラスのメンバーのような役割を果たします。構造体 tf_module_uart_alarm_t において、最初のフィールドが重要です - tf_module_t module_base。C++プログラミングの観点から見ると、tf_module_t はすべてのFMの親クラスです。instance 関数は単純にTFEに tf_module_t 構造体へのポインタを提供します。

// in tf_module_uart_alarm.h
typedef struct {
tf_module_t module_base;
int input_evt_id; //this can also be the module instance id
int output_format; //default 0, see comment above
bool include_big_image; //default: false
bool include_small_image; //default: false
bool include_boxes; //default: false, coming soon
} tf_module_uart_alarm_t;

// in tf_module_uart_alarm.c
tf_module_t *tf_module_uart_alarm_instance(void)
{
...
return &p_module_ins->module_base;
...
}

tf_module_t の2つのメンバーを割り当てる必要があります。

// in tf_module_uart_alarm.c
tf_module_t *tf_module_uart_alarm_instance(void)
{
...
p_module_ins->module_base.p_module = p_module_ins;
p_module_ins->module_base.ops = &__g_module_ops;

p_module - FM自体のインスタンスを参照するポインタで、これはdestroy関数がインスタンスのハンドラを取得し、そのメモリを解放するために使用されます。 ops - TFEがFMを操作するためのAPI関数を含む構造体で、これについては後で説明します。

インスタンス関数の残りの部分は、ハードウェアとFMのロジックに関連する要素を初期化することです。

言及すべき点の一つは、FMは複数回インスタンス化される可能性があることです。instance関数の再入を処理する必要があり、FMが複数のインスタンスをサポートしない場合は、instance関数の2回目の呼び出しに対してNULLポインタを返す必要があります。

このuart alarmerの例では、参照カウンタを使用して再入ロジックを処理します。

if (atomic_fetch_add(&g_ins_cnt, 1) == 0) {
// the 1st time instance, we should init the hardware
esp_err_t ret;
uart_config_t uart_config = {
.baud_rate = 115200,
.data_bits = UART_DATA_8_BITS,
.parity = UART_PARITY_DISABLE,
.stop_bits = UART_STOP_BITS_1,
.flow_ctrl = UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE,
};
const int buffer_size = 2 * 1024;
ESP_GOTO_ON_ERROR(uart_param_config(UART_NUM_2, &uart_config), err, TAG, "uart_param_config failed");
ESP_GOTO_ON_ERROR(uart_set_pin(UART_NUM_2, GPIO_NUM_19, GPIO_NUM_20, -1, -1), err, TAG, "uart_set_pin failed");
ESP_GOTO_ON_ERROR(uart_driver_install(UART_NUM_2, buffer_size, buffer_size, 0, NULL, ESP_INTR_FLAG_SHARED), err, TAG, "uart_driver_install failed");
}

3.2 破棄

void tf_module_uart_alarm_destroy(tf_module_t *p_module_base)
{
if (p_module_base) {
if (atomic_fetch_sub(&g_ins_cnt, 1) <= 1) {
// this is the last destroy call, de-init the uart
uart_driver_delete(UART_NUM_2);
ESP_LOGI(TAG, "uart driver is deleted.");
}
if (p_module_base->p_module) {
free(p_module_base->p_module);
}
}
}

destroy は常にシンプルです 😂 メモリを解放し、必要に応じてハードウェアを初期化解除するだけです。

4. 操作を実装する

親クラスの ops メンバーは以下のように定義されています。

struct tf_module_ops
{
int (*start)(void *p_module);
int (*stop)(void *p_module);
int (*cfg)(void *p_module, cJSON *p_json);
int (*msgs_sub_set)(void *p_module, int evt_id);
int (*msgs_pub_set)(void *p_module, int output_index, int *p_evt_id, int num);
};

TFEがFMを初期化する際、以下の順序でこれらの関数を呼び出します:cfg -> msgs_sub_set -> msgs_pub_set -> start -> stop

cfg - タスクフローjsonからパラメータを取得し、これらのパラメータを使用してFMを設定します

msgs_sub_set - 上流FMのイベントIDにイベントハンドラを登録することで、上流FMへの接続を作成します。入力パラメータevt_idは、タスクフローjsonから抽出してTFEによって準備されます。第1パラメータp_moduleは、FMインスタンス自体へのポインタです。

msgs_pub_set - 下流FMへの接続を保存します。このFMに出力がない場合、この関数を空のままにしておくことができます。第1パラメータp_moduleは、FMインスタンス自体へのポインタです。第2パラメータoutput_indexはポート番号です。例えば、このFMに2つの出力がある場合、msgs_pub_setは2回呼び出され、output_indexは順次0と1になります。第3パラメータp_evt_idは、このポート上の下流FMのすべてのイベントIDを保持する配列へのポインタで、配列のサイズは最後のパラメータであるnumです。

startstop - は文字通りの意味です。どちらもp_moduleをパラメータとして受け取り、これはFMインスタンス自体へのポインタです。

4.1 cfg

static int __cfg(void *p_module, cJSON *p_json)
{
tf_module_uart_alarm_t *p_module_ins = (tf_module_uart_alarm_t *)p_module;

cJSON *output_format = cJSON_GetObjectItem(p_json, "output_format");
if (output_format == NULL || !cJSON_IsNumber(output_format))
{
ESP_LOGE(TAG, "params output_format missing, default 0 (binary output)");
p_module_ins->output_format = 0;
} else {
ESP_LOGI(TAG, "params output_format=%d", output_format->valueint);
p_module_ins->output_format = output_format->valueint;
}

cJSON *include_big_image = cJSON_GetObjectItem(p_json, "include_big_image");
if (include_big_image == NULL || !cJSON_IsBool(include_big_image))
{
ESP_LOGE(TAG, "params include_big_image missing, default false");
p_module_ins->include_big_image = false;
} else {
ESP_LOGI(TAG, "params include_big_image=%s", cJSON_IsTrue(include_big_image)?"true":"false");
p_module_ins->include_big_image = cJSON_IsTrue(include_big_image);
}

cJSON *include_small_image = cJSON_GetObjectItem(p_json, "include_small_image");
if (include_small_image == NULL || !cJSON_IsBool(include_small_image))
{
ESP_LOGE(TAG, "params include_small_image missing, default false");
p_module_ins->include_small_image = false;
} else {
ESP_LOGI(TAG, "params include_small_image=%s", cJSON_IsTrue(include_small_image)?"true":"false");
p_module_ins->include_small_image = cJSON_IsTrue(include_small_image);
}

cJSON *include_boxes = cJSON_GetObjectItem(p_json, "include_boxes");
if (include_boxes == NULL || !cJSON_IsBool(include_boxes))
{
ESP_LOGE(TAG, "params include_boxes missing, default false");
p_module_ins->include_boxes = false;
} else {
ESP_LOGI(TAG, "params include_boxes=%s", cJSON_IsTrue(include_boxes)?"true":"false");
p_module_ins->include_boxes = cJSON_IsTrue(include_boxes);
}
return 0;
}

ご覧のとおり、cfg 関数は、タスクフローの FM オブジェクトの params フィールドから来る cJSON オブジェクトからフィールド値を抽出しているだけです。例えば、以下は uart alarmer FM を含むシンプルなタスクフローです。

{
"tlid": 3,
"ctd": 3,
"tn": "Local Human Detection",
"type": 0,
"task_flow": [
{
"id": 1,
"type": "ai camera",
"index": 0,
"version": "1.0.0",
"params": {
"model_type": 1,
"modes": 0,
"model": {
"arguments": {
"iou": 45,
"conf": 50
}
},
"conditions": [
{
"class": "person",
"mode": 1,
"type": 2,
"num": 0
}
],
"conditions_combo": 0,
"silent_period": {
"silence_duration": 5
},
"output_type": 0,
"shutter": 0
},
"wires": [
[2]
]
},
{
"id": 2,
"type": "alarm trigger",
"index": 1,
"version": "1.0.0",
"params": {
"text": "human detected",
"audio": ""
},
"wires": [
[3]
]
},
{
"id": 3,
"type": "uart alarm",
"index": 2,
"version": "1.0.0",
"params": {
"output_format": 1,
"include_big_image": false,
"include_small_image": false
},
"wires": []
}
]
}

上記のタスクフローにおいて、uart alarmerparams

{
"output_format": 1,
"include_big_image": false,
"include_small_image": false
}

通常、cJSONを解析し、必要な値を抽出してモジュールインスタンスに格納します。

4.2 msgs_sub_set

static int __msgs_sub_set(void *p_module, int evt_id)
{
tf_module_uart_alarm_t *p_module_ins = (tf_module_uart_alarm_t *)p_module;
p_module_ins->input_evt_id = evt_id;
return tf_event_handler_register(evt_id, __event_handler, p_module_ins);
}

上流FMのイベントIDを将来の使用のためにマークし、そのイベントのイベントハンドラーを登録します。

4.3 イベントハンドラー

Watcher Software Frameworkで学んだように、データフローはイベントループによって駆動されます。基本的に、FMはイベントハンドラーからデータを受信し、そのデータを消費し、計算を行い、結果を得ます。最終的に、結果をイベントループに投稿する必要があります - ターゲットは、このFMのデータに興味を持つ下流のFMです。

このuart alarmerの例では、出力データタイプがTF_DATA_TYPE_DUALIMAGE_WITH_INFERENCE_AUDIO_TEXTのアラームトリガーFMからデータを消費します。UARTデータの準備は簡単なので、イベントループハンドラー内ですべてのデータ生成を行います。ただし、データ処理が時間を要する場合やIO集約的な場合は、これは推奨されません。その場合は、バックグラウンド処理を行うワーカータスク(スレッド)を作成する必要があります。

入力パラメータoutput_formatに従って、バイナリ出力バッファまたはJSON文字列を準備します。最終的に、これらのデータをUARTに書き込みます。私たちのFMには、別のFMではなくハードウェアという1つの出力しかないため、msgs_pub_setはダミーです。最後に、イベントループから来るデータを解放する必要があります。その理由は次のセクションで説明されます。

4.4 msgs_pub_set

この例では、FMに下流のコンシューマーがないため、msgs_pub_setはダミーです。ai camera FMを例に取ってみましょう。

// in tf_module_ai_camera.c
static int __msgs_pub_set(void *p_module, int output_index, int *p_evt_id, int num)
{
tf_module_ai_camera_t *p_module_ins = (tf_module_ai_camera_t *)p_module;
__data_lock(p_module_ins);
if (output_index == 0 && num > 0)
{
p_module_ins->p_output_evt_id = (int *)tf_malloc(sizeof(int) * num);
if (p_module_ins->p_output_evt_id )
{
memcpy(p_module_ins->p_output_evt_id, p_evt_id, sizeof(int) * num);
p_module_ins->output_evt_num = num;
} else {
ESP_LOGE(TAG, "Failed to malloc p_output_evt_id");
p_module_ins->output_evt_num = 0;
}
}
else
{
ESP_LOGW(TAG, "Only support output port 0, ignore %d", output_index);
}
__data_unlock(p_module_ins);
return 0;
}

複雑ではありませんが、イベントIDをFMインスタンスの構造体に格納するだけです。ここで、FMの型構造体にメンバーフィールドを追加する必要があります。この場合は tf_module_ai_camera_t です。

これらのイベントIDをいつ使用するのでしょうか?データが生成され、時間ゲーティングを通過する瞬間です。ai cameraの例では、データはローカルAI推論を実行するHimax SoCのSPI出力から発生し、いくつかの条件ゲートを通過します。すべての条件が満たされると、データはイベントループに投稿される必要がある時点に到達します。

// in tf_module_ai_camera.c
...
for (int i = 0; i < p_module_ins->output_evt_num; i++)
{
tf_data_image_copy(&p_module_ins->output_data.img_small, &info.img);
tf_data_inference_copy(&p_module_ins->output_data.inference, &info.inference);

ret = tf_event_post(p_module_ins->p_output_evt_id[i], &p_module_ins->output_data, sizeof(p_module_ins->output_data), pdMS_TO_TICKS(100));
if( ret != ESP_OK) {
ESP_LOGE(TAG, "Failed to post event %d", p_module_ins->p_output_evt_id[i]);
tf_data_free(&p_module_ins->output_data);
} else {
ESP_LOGI(TAG, "Output -> %d", p_module_ins->p_output_evt_id[i]);
}
}
...

出力のすべての購読者に投稿する必要があります。ご覧のとおり、すべての購読者に対してデータのコピーを作成します。

メモリ割り当てと解放のルール

  • データ作成者FMが各購読者に対してメモリ割り当てを行う
  • データ消費者FMがデータ使用後にメモリ解放を行う。

4.5 開始と停止

これらはFMのランタイム制御で、将来のフロー一時停止/再開をサポートします。現在、FMはインスタンス化後に実行できますが、FMのライフサイクル管理とFMのランタイム制御にロジックを分離することを推奨します。

5. Test

これでuart alarmer FMができました。プルリクエストを出す前に、ローカルでテストする方法を説明します。

タスクフローをローカルで発行するコンソールコマンドを実装します。

SenseCAP> help taskflow
taskflow [-iej] [-f <string>]
import taskflow by json string or SD file, eg:taskflow -i -f "test.json".

export taskflow to stdout or SD file, eg: taskflow -e -f "test.json"
-i, --import import taskflow
-e, --export export taskflow
-f, --file=<string> File path, import or export taskflow json string by SD, eg: test.json
-j, --json import taskflow json string by stdin

Watcher開発環境の構築 - 5. ログ出力の監視を参照してコンソールを取得してください。スペースと空白文字を削除したタスクフローを準備し、以下でタスクフローを発行してください。

taskflow -i -j<enter>
Please input taskflow json:
#<paste your task flow json here, for an example>
{"tlid":3,"ctd":3,"tn":"Local Human Detection","type":0,"task_flow":[{"id":1,"type":"ai camera","index":0,"version":"1.0.0","params":{"model_type":1,"modes":0,"model":{"arguments":{"iou":45,"conf":50}},"conditions":[{"class":"person","mode":1,"type":2,"num":0}],"conditions_combo":0,"silent_period":{"silence_duration":5},"output_type":0,"shutter":0},"wires":[[2]]},{"id":2,"type":"alarm trigger","index":1,"version":"1.0.0","params":{"text":"human detected","audio":""},"wires":[[3]]},{"id":3,"type":"uart alarm","index":2,"version":"1.0.0","params":{"output_format":1},"wires":[]}]}

タスクフローの作成方法は?Watcher Software Frameworkでは、すべてのFMとそのパラメータを紹介しました。タスクフローの作成は、Node-REDのように、FMブロック間にワイヤーを描くようなものです。

タスクフローを作成するためのGUIを用意する前に、exportコマンドを使用してサンプルを収集できます。モバイルアプリを使用してローカルアラーム機能(RGBライト)を有効にしたフローを発行し、フローが実行されているときに、以下のコマンドでタスクフローをエクスポートします。

taskflow -e

このコマンドは実行中のタスクフローをコンソールにエクスポートします。タスクフローが非常に長い場合、その出力が他のログによって中断される可能性があります。この場合、TFカードが必要です。TFカードをFAT/exFATファイルシステムにフォーマットし、Watcherに挿入します。これで実行中のタスクフローをTFカードにエクスポートできます。

taskflow -e -f tf1.json
# only support file name in the root dir
# please don't specify leading dir in the path, the command can't create dir

今、例を見たので、アラーマーFM(通常は最後のFM)の1つを変更し、それをあなたのuart alarmer FMに置き換え、あなたのFMのJSONオブジェクトにいくつかのパラメータを追加し、JSONエディタを使用して空白を削除し、上記のtaskflow -i -jコマンドでインポートしてください。

以上です。探索をお楽しみください。

付録 - その他のタスクフロー例

ここでは、開始できるいくつかの追加のタスクフロー例を提供します。

{"tlid":3,"ctd":3,"tn":"Local Human Detection","type":0,"task_flow":[{"id":1,"type":"ai camera","index":0,"version":"1.0.0","params":{"model_type":1,"modes":0,"model":{"arguments":{"iou":45,"conf":50}},"conditions":[{"class":"person","mode":1,"type":2,"num":0}],"conditions_combo":0,"silent_period":{"silence_duration":5},"output_type":0,"shutter":0},"wires":[[2]]},{"id":2,"type":"alarm trigger","index":1,"version":"1.0.0","params":{"text":"human detected","audio":""},"wires":[[3,4]]},{"id":3,"type":"local alarm","index":2,"version":"1.0.0","params":{"sound":1,"rgb":1,"img":0,"text":0,"duration":1},"wires":[]},{"id":4,"type":"sensecraft alarm","index":3,"version":"1.0.0","params":{"silence_duration":30},"wires":[]}]}
{"tlid":1,"ctd":1,"tn":"Local Gesture Detection","type":0,"task_flow":[{"id":1,"type":"ai camera","index":0,"version":"1.0.0","params":{"model_type":3,"modes":0,"model":{"arguments":{"iou":45,"conf":65}},"conditions":[{"class":"paper","mode":1,"type":2,"num":0}],"conditions_combo":0,"silent_period":{"silence_duration":5},"output_type":0,"shutter":0},"wires":[[2]]},{"id":2,"type":"alarm trigger","index":1,"version":"1.0.0","params":{"text":"scissors detected","audio":""},"wires":[[3,4]]},{"id":3,"type":"local alarm","index":2,"version":"1.0.0","params":{"sound":1,"rgb":1,"img":0,"text":0,"duration":1},"wires":[]},{"id":4,"type":"sensecraft alarm","index":3,"version":"1.0.0","params":{"silence_duration":30},"wires":[]}]}
{"tlid":1719396404172,"ctd":1719396419707,"tn":"Man with glasses spotted, notify immediately","task_flow":[{"id":753589649,"type":"ai camera","type_id":0,"index":0,"vision":"0.0.1","params":{"model_type":0,"model":{"model_id":"60086","version":"1.0.0","arguments":{"size":1644.08,"url":"https://sensecraft-statics.oss-accelerate.aliyuncs.com/refer/model/1705306215159_jVQf4u_swift_yolo_nano_person_192_int8_vela(2).tflite","icon":"https://sensecraft-statics.oss-accelerate.aliyuncs.com/refer/pic/1705306138275_iykYXV_detection_person.png","task":"detect","createdAt":1705306231,"updatedAt":null},"model_name":"Person Detection--Swift YOLO","model_format":"tfLite","ai_framework":"6","author":"SenseCraft AI","description":"The model is a Swift-YOLO model trained on the person detection dataset. It can detect human body  existence.","task":1,"algorithm":"Object Dectect(TensorRT,SMALL,COCO)","classes":["person"]},"modes":0,"conditions":[{"class":"person","mode":1,"type":2,"num":0}],"conditions_combo":0,"silent_period":{"time_period":{"repeat":[1,1,1,1,1,1,1],"time_start":"00:00:00","time_end":"23:59:59"},"silence_duration":60},"output_type":1,"shutter":0},"wires":[[193818631]]},{"id":193818631,"type":"image analyzer","type_id":3,"index":1,"version":"0.0.1","params":{"url":"","header":"","body":{"prompt":"Is there a man with glasses?","type":1,"audio_txt":"Man with glasses"}},"wires":[[420037647,452707375]]},{"id":452707375,"type_id":99,"type":"sensecraft alarm","index":2,"version":"0.0.1","params":{"silence_duration":10,"text":"Man with glasses"},"wires":[]},{"id":420037647,"type_id":5,"type":"local alarm","index":3,"version":"0.0.1","params":{"sound":1,"rgb":1,"img":1,"text":1,"duration":10},"wires":[]}],"type":0}

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!お客様の製品体験を可能な限りスムーズにするため、さまざまなサポートを提供いたします。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しております。

Loading Comments...