メインコンテンツまでスキップ

Watcher To WhatsApp クイックスタート

WhatsApp は、Metaが所有するインスタントメッセージングおよびVoice-over-IPサービスです。ユーザーはテキスト、音声、ビデオメッセージの送信、音声・ビデオ通話の実行、画像、文書、位置情報、その他のコンテンツの共有が可能です。

このチュートリアルでは、Watcher APIとNode-REDを統合して、WatcherからWhatsAppにシームレスにデータを送信する方法をガイドします。この統合により、通知を受信するシンプルで効率的な方法を提供し、さらなるアプリケーションと統合への扉を開きます

パート1. Node-REDでWatcherをセットアップする

ステップ1. Node-REDをセットアップする

まず最初に、以下のビデオに従ってWatcherでタスクを実行する必要があります。詳細を知りたい場合はこちらをクリックしてください

このセットアップにはNode-REDとWatcher APIが必要です。Node-REDをインストールしていない、またはWatcher APIと接続していない場合は、こちらから始めてください:Watcher to Node-RED クイックスタート

ステップ2. Watcherからデータを取得する

WatcherをNode-REDと連携するようにセットアップした後、次のステップはWatcherからのデータをWhatsApp用に準備することです。ファンクションノードをダブルクリックして、データを適切にフォーマットします。

このチュートリアルの目的では、コンテンツと画像URLを送信します。ただし、アプリケーションの必要に応じてデータを変換することをお勧めします。

データをフォーマットするNode-REDファンクションの例

node.send({ payload: msg.payload.value[0].content });

node.send({ payload: msg.payload.value[0].image_url });

パート 2. WhatsApp API のセットアップ

ステップ 3. WhatsApp にサインアップ

続行するには WhatsApp アカウントが必要です。まだアカウントをお持ちでない場合は、こちらをクリックしてアカウント作成の手順を完了してください。

すでにアカウントをお持ちの場合は、ステップ 4 に進んでください。

ステップ 4. CallMeBot API キーを取得

WhatsApp アカウントのセットアップとログインが完了したら、次は CallMeBot API をセットアップします。これは Node-RED と WhatsApp を連携させる API です。

CallMeBot API キーを取得するには、以下の手順に従ってください(この Github リポジトリから引用):

  1. 電話番号 +34 644 66 32 62 を電話の連絡先に追加します。(お好きな名前を付けてください)
  2. 作成した新しい連絡先に「I allow callmebot to send me messages」というメッセージを送信します(もちろん WhatsApp を使用)
  3. ボットから「API Activated for your phone number. Your APIKEY is 123123」というメッセージを受信するまで待ちます。これはまだベータテスト中のため、アクティベーションには最大 2 分かかる場合があります。
  4. ボットからの WhatsApp メッセージには、API を使用してメッセージを送信するために必要な apikey が含まれています。
注記

このチュートリアルで提供されている CallMeBot API の電話番号が満杯で、これ以上のリクエストを受け付けられない可能性があります。この場合、CallMeBot は使用する代替電話番号を含む WhatsApp メッセージを送信します。

そのようなメッセージを受信せず、提供されたすべての電話番号が満杯の場合は、Node-RED を WhatsApp にリンクする代替 API を見つける必要があるかもしれません。CallMeBot ウェブサイトで最新の更新情報とドキュメントを確認するか、Node-RED と互換性のある他の WhatsApp メッセージング API を探してください。

パート 3. WhatsApp と Node-RED の統合

ステップ 5. WhatsApp モジュールのインストール

三本線のアイコンをクリックし、Manage palette オプションをクリックします。これにより、ノードを追加または削除できる新しいウィンドウが開きます。

パレット管理ウィンドウ内の Install タブに切り替えます。検索バーで whatsapp と入力してモジュールを見つけます。次に、node-red-contrib-whatsapp-cmb エントリの横にある install ボタンをクリックします。

モジュールの動作方法をより深く理解し、その潜在能力を最大化したい場合は、ノードのドキュメントと関連する Github リポジトリを確認することもお勧めします。

注記

node-red-contrib-whatsapp-cmb モジュールは、このチュートリアルの執筆時点(2024年7月)での現在の互換性と信頼性のために推奨されています。ただし、Node-RED モジュールの可用性と機能は時間の経過とともに変わる可能性があります。Node-RED ライブラリまたは GitHub リポジトリで最新のユーザーフィードバックと互換性ノートを確認することをお勧めします。このモジュールで問題が発生した場合は、より適切なオプションとして Node-RED ライブラリにリストされている他の WhatsApp モジュールを探すことを検討してください。

ステップ 6. WhatsApp ノードの設定

WhatsApp モジュールをインストールしたら、Send Message ノードを Node-RED フローにドラッグし、function ノードに接続します。

Send Message ノードをダブルクリックして設定します。次に、Account フィールドの横にあるプラスアイコンをクリックして、新しい Account 設定を追加します。

  1. このアカウントに使用したい名前を入力します。
  2. WhatsApp アカウントに関連付けられた電話番号を入力します。
  3. API キーを入力します。

次に、Add または Update をクリックして Account 設定を保存します。

アカウントが設定されたら、Message フィールドの横のドロップダウンを msg. に変更し、テキストフィールドに payload と入力します。最後に、Done をクリックして WhatsApp ノードの設定を完了します。

ステップ 7. デプロイ

最後に、Node-RED インターフェースの右上にある Deploy ボタンをクリックしてフローをデプロイします。このアクションにより設定されたノードがアクティブになり、function ノードから CallMeBot API へのデータフローが可能になります。

これで、Watcher がトリガーされるたびに WhatsApp から通知を受信するようになります。

デバッグ: Node-RED エラー

Node-RED を WhatsApp と統合しようとする際に、このようなエラーが発生する可能性があります。これが発生した場合は、以下の手順に従って修正できます。

この問題を解決するには、以下の手順を試すことができます:

  1. Node-RED ユーザーディレクトリで以下を実行して、不足している aws4 モジュールをインストールします:

    npm install aws4
  2. それでもうまくいかない場合は、request パッケージを再インストールする必要があるかもしれません:

    npm install request
  3. 問題が解決しない場合は、WhatsAppノードを再インストールする必要があるかもしれません:

    npm install node-red-contrib-whatsapp-cmb
  4. 最後の手段として、npmキャッシュをクリアしてすべての依存関係を再インストールすることを試すことができます:

     npm cache clean --force
    npm install

これらの手順を試した後、Node-REDを再起動してエラーが解決されるかどうかを確認してください。まだ問題が発生している場合は、Node.jsバージョン、Node-REDバージョン、および使用しているパッケージのバージョン間の互換性を確認する必要があるかもしれません。

WatcherとWhatsAppの統合が成功したことをお祝いします!開発の取り組みにおいて、エキサイティングな機会の扉を開きました。WhatsAppの堅牢な機能を活用した革新的なアプリケーションの作成に飛び込む準備をしてください。次に開発される素晴らしいソリューションを楽しみにしています!

技術サポート・製品ディスカッション

私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちの製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...