メインコンテンツまでスキップ

Weston のコールドブートが EGL_NOT_INITIALIZED で失敗する

はじめに​

デフォルトのデスクトップを Weston に置き換えると、コールドブート後に断続的に失敗が発生する場合があります:

failed to initialize display
EGL error state: EGL_NOT_INITIALIZED (0x3001)

ウォームリブートでは成功することがあります。

このページでは、確認済みの事例と動作上の診断内容を記録し、同じログに遭遇した方が症状を照合しフォローアップできるようにします。これは、すべての Seeed Jetson イメージやすべての JetPack 6 のブートが影響を受けるという主張ではありません。

確認済みの事例

コンポジタとして Weston を使用し、Seeed の R36.4.4(JetPack 6.2)を書き込んだ reComputer Super J401(Jetson Orin Nano Super)。

同様の card0 / card1 の順序に関する Weston の問題は、他の Jetson Orin + JetPack 6 構成についても NVIDIA Developer Forums で議論されています。別の Seeed Orin 製品や L4T R36.x イメージで同じログが表示される場合、この FAQ は出発点として依然有効です — 下記の GitHub issue に詳細を追記してください。

推奨デスクトップ​

Weston が不要な場合は、Seeed Jetson イメージに同梱されている GNOME デスクトップを使用し続けてください。

これまでの報告は、(GDM を無効化したり、キオスク / サービス起動を使用したりした後の)コンポジタとしての Weston に関するものです。デフォルトの GNOME は、確認済みの事例で用いられた実用的な回避策です。

症状​

確認されたログでは、次のようになっています:

  • コールド電源投入時:Weston が EGL_NOT_INITIALIZED で失敗する。
  • ソフト / ウォームリブート時:Weston が起動する場合がある。
  • 失敗したブートでは、Weston が /dev/dri/card0 を使用し、そのノードが nvidia-drm / nv_platform にバインドされており、Cannot find any crtc or sizes が出ることが多い。
  • 成功したブートでは、Weston が /dev/dri/card1 を使用し、もう一方のノードを tegra_drm が保持していることが多い。

失敗時ログの一例:

using /dev/dri/card0
Loading module '.../gl-renderer.so'
failed to initialize display
EGL error state: EGL_NOT_INITIALIZED (0x3001)

ログから分かること​

Linux_for_Tegra #50 に対する Seeed BSP のレビューでは、Orin 上で tegra_drm と nvidia-drm の間に(どちらも DRM マイナーを登録できるため)ロード順序の相互作用があることが示唆されています。どちらのドライバが minor 0(/dev/dri/card0)を受け取るかについての保証は文書化されていません。

Weston が失敗したときの観測結果Weston が起動したときの観測結果
Weston は /dev/dri/card0 を開き、そのノードは多くの場合 nvidia-drm / nv_platform であるWeston は /dev/dri/card1 を開き、tegra_drm / host1x がもう一方のカードを保持していることが多い

コールドブートとウォームブートではプローブタイミングが変化し、これが断続的な挙動と一致します。これはキャリアボードの書き込みエラーではなく、NVIDIA の Weston-on-Tegra スタックに属する問題です。NVIDIA はこの症状に対する専用の修正通知を公開していません。

Weston をどうしても使う場合​

  1. 製品で本当に Weston が必要な場合を除き、GNOME を優先してください。
  2. 残っている Weston の EGL/DRM 問題は NVIDIA / アップストリーム側の課題として扱い、Weston のログと dmesg | grep -i drm を添えて NVIDIA Developer Forums に投稿してください。
  3. 失敗したブートと正常に動作したブートを比較するには:
# Which driver owns card0?
readlink -f /sys/class/drm/card0/device/driver
sudo udevadm info /dev/dri/card0
ls -l /dev/dri /dev/dri/by-path
sudo dmesg | grep -i drm

Seeed は DRM のプローブ順序を強制するサポート対象 BSP パッチを提供していません。/dev/dri ノード名の変更や独自の modprobe タイミングなど、コミュニティによる回避策はこの FAQ の対象外です。

別の SKU や L4T バージョンでこれを再現した場合は、ハードウェア、L4T/JetPack バージョン、および上記コマンドを添えて Linux_for_Tegra #50 にコメントしてください。

リソース​

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに合わせて選べる複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...