メインコンテンツまでスキップ

Wio-S3 Wireless Module コマンド一覧

シリアルデバッグコマンド一覧​

システムコマンド​

1. help [<string>] [-v <0|1>]

引数が指定されていない場合は、登録されているすべてのコマンドの概要を表示し、指定されている場合は、そのコマンドの概要を表示します。

項目説明データ
<string>コマンド名省略可。指定した場合、そのコマンドの説明を表示します
-v, --verbose=<0|1>指定した場合、指定した詳細レベルでコンソールコマンドを一覧表示します0 または 1

使用例:

  • help : 利用可能なすべてのコマンドを表示します。
  • help lora_tx : lora_tx コマンドの詳細情報を表示します。
  • help -v 1 : 詳細モードを有効にして完全なコマンド一覧を表示します。

LoRa コマンド​

1. lora_tx [-f <f>] [-s <6-12>] [-b <0|1|2>] [-c <1|2|3|4>] [-p] [--crc=<0|1>] [--iq=<0|1>] [--net=<0|1>] [-i <t>] [-d <d>] [-n <n>]

無線パラメータを設定して LoRa データパケットを送信します。

項目説明データ
-f, --freq=<f>無線周波数を Hz 単位で設定415000000 ~ 940000000 Hz,
デフォルト: 868000000
-s, --sf=<6-12>LoRa SF を設定6 ~ 12, デフォルト: 7
-b, --bw=<0|1|2>LoRa 帯域幅を設定0:125KHz, 1:250KHz, 2:500KHz,
デフォルト: 0
-c, --cr=<1|2|3|4>LoRa 符号化率を設定1:CR_4_5, 2:CR_4_6, 3:CR_4_7, 4:CR_4_8, デフォルト: 1
-p, --power=無線出力を設定LPA: -17 ~ +14 dB, HPA: -9 ~ +22 dB, デフォルト: 10
--crc=<0|1>LoRa CRC を設定0:DISABLE, 1:ENABLE, デフォルト: 1
--iq=<0|1>LoRa IQ モードを設定0:STANDARD, 1:INVERTED, デフォルト: 0
--net=<0|1>Public Network を設定0:Private Network, 1:Public Network, デフォルト: 0
-i, --interval=<t>送信間隔 (ms) を設定デフォルト: 0
-d, --txt=<d>送信するテキストデータを設定デフォルト: hello
-n, --num=<n>送信パケット数0: 連続送信, デフォルト: 1

例: lora_tx -f 868000000 -s 7 -b 0 -c 1 -p 10 -d hello
周波数 868000000 Hz、SF7、帯域幅 125 kHz、符号化率 4/5、送信電力 10 dB で "hello" を送信する LoRa パケットを送信します。

2. lora_rx [-f <f>] [-s <6~12>] [-b <0|1|2>] [-c <1|2|3|4>] [--crc=<0|1>] [--iq=<0|1>] [--net=<0|1>] [--boosted=<0|1>]

無線パラメータを設定して LoRa パケットを受信します。

項目説明データ
-f, --freq=<f>無線周波数を Hz 単位で設定415000000 ~ 940000000 Hz, デフォルト: 868000000
-s, --sf=<6~12>LoRa SF を設定6 ~ 12, デフォルト: 7
-b, --bw=<0|1|2>LoRa 帯域幅を設定0:125KHz, 1:250KHz, 2:500KHz, デフォルト: 0
-c, --cr=<1|2|3|4>LoRa 符号化率を設定1:CR_4/5, 2:CR_4/6, 3:CR_4/7, 4:CR_4/8, デフォルト: 1
--crc=<0|1>LoRa CRC を設定0:DISABLE, 1:ENABLE, デフォルト: 1
--iq=<0|1>LoRa IQ モードを設定0:STANDARD, 1:INVERTED, デフォルト: 0
--net=<0|1>Public Network を設定0:Private Network, 1:Public Network, デフォルト: 0

例: lora_rx -f 868000000 -s 7 -b 0
周波数 868000000 Hz、SF7、帯域幅 125 kHz で通常の受信モードにて LoRa パケットを受信します。

3. lora_cw [-f <f>] [-p] [-o]

RF テストおよびスペクトラム測定用に連続波信号を送信します。

項目説明データ
-f, --freq=<f>無線周波数を Hz 単位で設定415000000 ~ 940000000 Hz, デフォルト: 868000000
-p, --power=<f>無線出力を設定LPA: -17 ~ +14 dB, HPA: -9 ~ +22 dB, デフォルト: 10
-o, --ocp=<f>電流制限ステップを設定0 ~ 63, ステップ 2.5mA, デフォルト: 24

例: lora_cw -f 868000000 -p 10 -o 24
RF テスト用に、868 MHz、送信電力 10 dB、OCP 電流制限 60 mA で連続波信号を送信します。

4. lora_fcc_fhss [-m <0|1>] [-s <6~12>] [-c <1|2|3|4>] [-p] [--crc=<0|1>] [--iq=<0|1>] [--net=<0|1>] [-i <t>] [-d <d>]

FCC 準拠および RF 認証テストのために、周波数ホッピングモードで LoRa パケットを送信します。

項目説明データ
-m, --mode=<0|1>FHSS モードを設定0: FHSS_125K_MODE, 1: FHSS_500K_MODE, デフォルト: 0
-s, --sf=<6~12>LoRa SF を設定6 ~ 12, デフォルト: 10
-c, --cr=<1|2|3|4>LoRa 符号化率を設定1:CR_4/5, 2:CR_4/6, 3:CR_4/7, 4:CR_4/8, デフォルト: 1
-p, --power=<f>無線出力を設定LPA: -17 ~ +14 dB, HPA: -9 ~ +22 dB, デフォルト: 10
--crc=<0|1>LoRa CRC を設定0:DISABLE, 1:ENABLE, デフォルト: 1
--iq=<0|1>LoRa IQ モードを設定0:STANDARD, 1:INVERTED, デフォルト: 0
--net=<0|1>Public Network を設定0:Private Network, 1:Public Network, デフォルト: 0
-i, --interval=<t>送信間隔 (ms) を設定デフォルト: 0
-d, --txt=<d>送信するテキストデータを設定デフォルト: hello seeed! 1234567

例: lora_fcc_fhss -m 1 -s 10 -c 1 -p 14 --crc=1 --iq=0 --net=0 -i 1000 -d test
FHSS_500K_mode、SF10、符号化率 4/5、送信電力 14 dB、CRC 有効、標準 IQ モード、プライベートネットワークモードで FHSS LoRa パケットを送信し、1000 ms ごとに "test" ペイロードを送信します。

GPIO コマンド​

1. gpio [-p <0~48>] [-d <0|1>] [-v <0|1>]

入出力テストおよびハードウェア検証のために GPIO ピンを制御します。

項目説明データ
-p, --pin=<0~48>GPIO ピン番号0 ~ 48, デフォルト: 0
-d, --direction=<0|1>GPIO 方向を設定0: INPUT, 1: OUTPUT, デフォルト: 1
-v, --value=<0|1>GPIO 出力値を設定0: LOW, 1: HIGH, デフォルト: 0

例: gpio -p 10 -d 1 -v 1
GPIO 10 を出力モードに設定し、ピン出力を High レベルに駆動します。

Flash コマンド​

1. flash [-b <100~1000>]

ブロック操作を使用してフラッシュメモリの読み書き性能をテストします。

項目説明データ
-b, --block=<100~1000>読み書きテストを実行するブロック数100 ~ 1000, デフォルト: 100

例: flash -b 500
500 ブロックのデータを使用してフラッシュメモリの読み書きテストを実行します。

WiFi コマンド​

1. ap_set <ssid> [<pass>] [-a <authmode>] [-n <channel>] [-m <max_conn>]

カスタム SSID、パスワード、認証タイプ、チャネル設定でデバイスを WiFi AP モードで動作するように構成します。

項目説明データ
<ssid>AP の SSID必須
<pass>AP のパスワード任意
-a, --authmode=<authmode>WiFi 認証タイプopen / wep / wpa2 / wpa2_enterprise
-n, --channel=<channel>WiFi チャネル任意
-m, --max_conn=<max_conn>最大ステーション数デフォルト: 2

例: ap_set MyAP 12345678 -a wpa2 -n 6 -m 4
チャネル 6 に最大 4 クライアント接続可能な "MyAP" という名前の WPA2 WiFi AP を作成します。

2. ap_query

現在の AP 設定を表示し、ステーションモードの接続を切断します。

例: ap_query

3. wifi <action> [--espnow_enc=<int>] [--storage=<str>]

WiFi 操作アクション。

項目説明データ
<action>WiFi 操作アクションinit / deinit / start / stop / restart / status
--espnow_enc=<int>ESP-NOW 暗号化init / restart のみ
--storage=<str>WiFi ストレージタイプflash / ram

例: wifi init --storage=flash
WiFi サブシステムを初期化し、設定をフラッシュメモリに保存します。

4. wifi_count [<action>]

WiFi カウント統計。

項目説明データ
<action>カウンタ操作query(デフォルト) / clear

例: wifi_count clear : 現在の WiFi カウント統計をクリアします。

5. wifi_mode <mode>

WiFi モードを設定します。

項目説明データ
<mode>WiFi モードap / sta / apsta

例: wifi_mode apsta : AP モードとステーションモードを同時に有効にします。

6. wifi_protocol [<protocol>] [--2g=<2g_proto>] [--5g=<5g_proto>] [-i <interface>]

選択したインターフェース(AP または STA)がサポートする WiFi プロトコルを設定します。

2 つの設定方法があります:

  • <protocol>: esp_wifi_set_protocol() を使用して WiFi プロトコルを設定
  • --2g / --5g: esp_wifi_set_protocols() を使用して 2.4 GHz 帯と 5 GHz 帯のプロトコルを個別に設定

注意:

  • esp_wifi_set_protocol() と esp_wifi_set_protocols() は同時に使用できません。
  • パラメータが指定されていない場合は、現在の WiFi プロトコル設定が表示されます。
項目説明データ
<protocol>esp_wifi_set_protocol() を使用して WiFi プロトコルを設定例: b, b/g, b/g/n
g/n は無効です。
--2g=<2g_proto>esp_wifi_set_protocols() を使用して 2.4 GHz プロトコルを設定API: esp_wifi_set_protocols.
プロトコル文字列: 'lr', 'b', 'g', 'n', 'ax'
lr モードとの組み合わせ: 'lr/b', 'lr/g' など
プロトコルビットマップ値: 16 進数の生ビットマップ値、例: 0x40
--5g=<5g_proto>5 GHz プロトコルを設定--2g と同じ形式
-i, --interface=<interface>WiFi インターフェースを選択ap, sta, デフォルト: sta

例: wifi_protocol --2g=lr/b/g/n -i sta
STA インターフェースを、2.4 GHz 帯で LR、802.11b、802.11g、802.11n プロトコルをサポートするように設定します。

7. wifi_bandwidth [<cbw>] [--2g=<2g_cbw>] [--5g=<5g_cbw>] [-i <interface>]

WiFi 帯域幅を設定します。

2 つの設定方法があります:

  • <cbw>: esp_wifi_set_bandwidth() を使用して帯域幅を設定
  • --2g / --5g: esp_wifi_set_bandwidths() を使用して 2.4 GHz 帯と 5 GHz 帯の帯域幅を個別に設定

注意:

  • esp_wifi_set_bandwidth() と esp_wifi_set_bandwidths() は同時に使用できません。
  • パラメータが指定されていない場合は、現在の WiFi 帯域幅設定が表示されます。
項目説明データ
<cbw>esp_wifi_set_bandwidth() を使用した帯域幅20, 40
--2g=<2g_cbw>esp_wifi_set_bandwidths() を使用した 2.4 GHz 帯域幅20, 40
--5g=<5g_cbw>esp_wifi_set_bandwidths() を使用した 5 GHz 帯域幅20, 40
-i, --interface=<interface>WiFi インターフェースを選択ap, sta, デフォルト: sta

例: wifi_bandwidth --2g=20 -i sta
2.4 GHz 帯を 20 MHz チャネル帯域幅で動作するように設定します。

8. wifi_ps <type>

WiFi 電源モードを設定します。このコマンドはデバイスの WiFi 省電力モードを構成します。モードによって、消費電力とネットワーク性能のバランスが異なります。

種類モードレイテンシ説明
0WIFI_PS_NONE最低省電力なし、フルパフォーマンス
1WIFI_PS_MIN_MODEM中省電力と性能のバランス
2WIFI_PS_MAX_MODEM最高最大限の省電力、遅延が大きい

例: wifi_ps 1 : WiFi 省電力モードを最小モデム省電力に設定します。

9. wifi_country [<code>] [-s <int>] [-n <int>] [-p <str>]

WiFi の国設定を取得または設定します。このコマンドは、国ごとの規制に基づき、使用可能なチャネルや送信ルールを含む WiFi 規制ドメインを構成します。

項目説明データ
<code>国コードの設定(指定しない場合は現在の国コードを取得)CN / US / JP / など
-s, --schan=<int>WiFi チャネルの開始番号整数(例:1)
-n, --nchan=<int>サポートされるチャネルの総数整数(例:13)
-p, --policy=<str>国ポリシーモードauto(デフォルト)/ manual

例: wifi_country CN -s 1 -n 13 -p auto
WiFi の国を CN に設定し、チャネル 1〜13 を有効にし、自動規制ポリシーを使用します。

10. sta_connect <ssid> [<pass>] [-b <bssid>] [-n <channel>] [-no-disconnect] [-no-reconnect] [-full-scan] [-failure_retry=<int>] [-5g-offset=<rssi_5g_offset>]

STA モードのデバイスを指定した WiFi アクセスポイントに接続します。

項目説明データ
<ssid>WiFi AP の SSID文字列(WiFi 名)
<pass>AP のパスワード文字列(WiFi パスワード)
-b, --bssid=<bssid>特定の AP MAC アドレスMAC アドレス (xx:xx:xx:xx:xx:xx)
-n, --channel=<channel>AP の WiFi チャネル整数
--no-disconnectテスト用:接続前に esp_wifi_disconnect を実行しない/
--no-reconnectWiFi 切断ハンドラでの自動再接続を無効化/
--full-scanSTA 接続時に全チャネルスキャンを有効化/
--failure_retry=<int>接続失敗後の再試行回数整数
--5g-offset=<rssi_5g_offset>フルスキャン接続時の 5G SSID 用オフセット値整数

例: sta_connect MyWiFi 12345678 -n 6 --failure_retry=3 --full-scan : STA モードで指定した WiFi AP に接続し、オプションでスキャン、再試行、および接続動作を制御します。

11. sta_disconnect

現在接続中の WiFi AP からデバイスを切断するか、再接続を停止します。

例: sta_disconnect

12. sta_scan [-h] [<ssid>] [-b <bssid>] [-n <int>] [--max=<int>] [--min=<int>] [--passive] [--passive-time=<int>] [--dwell=<int>] [-2 <int/hex>] [-5 <int/hex>] [--count-only]

ステーションモードで利用可能な WiFi アクセスポイントをスキャンします。

項目説明データ
<ssid>WiFi AP の SSID文字列(WiFi 名)
-b, --bssid=<bssid>AP の BSSIDMAC アドレス (xx:xx:xx:xx:xx:xx)
-n, --channel=<int>AP のチャネル整数
-h, --show-hidden隠し AP を表示/
--max=<int>アクティブスキャンの最大時間整数(ms)
--min=<int>アクティブスキャンの最小時間整数(ms)
--passiveスキャンタイプをパッシブに設定/
--passive-timeパッシブスキャン時間整数(ms)
--dwell=<int>ホームチャネルの滞在時間整数(ms)
-2, --bitmap-2g=<int/hex>2.4GHz チャネルスキャンビットマップHex/int(例:ch1/6/11 用 0x842)
-5, --bitmap-5g=<int/hex>5GHz チャネルスキャンビットマップHex/int(例:ch36/40 用 0x6)
--count-onlyテスト用:AP 数のみをスキャン/

例: sta_scan -h --passive --passive-time=120 --dwell=30 -2 0x842 -5 0x6
隠し AP を表示しつつ、選択した 2.4GHz および 5GHz チャネルをパッシブモードでフルスキャンします。

13. wifi_txpower [-u <unit>] [--reset]

WiFi 送信電力を設定するか、デフォルトにリセットします。

項目説明
-u, --unitTX 電力値。1 ユニット = 0.25 dBm(例:8 = 2 dBm)
--resetTX 電力を SDK 設定のデフォルト値にリセット

例: wifi_txpower -u 8 : WiFi 送信電力を 2 dBm に設定します。

ネットワークコマンド​

1. ping [-W <timeout>] [-i <interval>] [-s <size>] [-c <count>] [-Q <n>] [host] [--abort]

ネットワークホストに ICMP ECHO_REQUEST パケットを送信します。

項目説明データ
-W, --timeout=<timeout>応答を待機する時間整数(秒)
-i, --interval=<interval>パケット送信間隔浮動小数/整数(秒)
-s, --packetsize=<size>送信するデータバイト数として <size> を使用整数(バイト)
-c, --count=<count>送信するパケット数。<count> 回の応答後に停止整数、デフォルト:5
-Q, --tos=<n>IP Type of Service フィールド値整数
host対象の IP アドレスまたはドメイン名文字列
--abort実行中の ping プロセスを停止ping 中止 -> esp_ping_stop

例: ping -c 4 8.8.8.8 : 8.8.8.8 に ICMP エコー要求を 4 回送信します。

2. iperf [-suV] [-c <host>] [-p <port>] [-l <length>] [-i <interval>] [-t <time>] [-b <bandwidth>] [-f <format>] [--abort]

TCP または UDP を使用して、スループット、帯域幅、レイテンシなどのネットワーク性能を測定します。

項目説明データ
-c, --clientクライアントモードで実行し、サーバーに接続IP/ドメイン
-s, --serverサーバーモードで実行/
-u, --udpTCP の代わりに UDP を使用/
-V, --ipv6_domainIPv6 プロトコルを使用/
-p, --port=<port>サーバーポート番号整数
-l, --len=<length>送信に使用するバッファ長整数(バイト)、デフォルト:TCP=16384、IPv4 UDP=1470、IPv6 UDP=1450
-i, --interval=<interval>帯域幅レポートの間隔(秒)浮動小数/整数(秒)
-t, --time=<time>テスト時間整数(秒)、デフォルト 10 秒
-b, --bandwidth=<bandwidth>目標帯域幅Mbits/sec
-f, --format=<format>出力フォーマット文字列、k = Kbits/sec, m = Mbits/sec
--abort実行中の iperf テストを停止/

例: iperf -c 192.168.1.10 -t 10 -i 1: サーバー 192.168.1.10 に対して 10 秒間の TCP 帯域幅テストを実行し、1 秒ごとに結果をレポートします。

BLE コマンド​

1. ble [-a <0|1>]

Bluetooth のテストおよび検出のために、BLE アドバタイジング状態を制御します。

項目説明データ
-a, --adv=<0|1>BLE アドバタイジング制御0: アドバタイジング停止, 1: アドバタイジング開始, デフォルト: 0

例: ble -a 1 : デバイス検出のために BLE アドバタイジングモードを開始します。

電源モードコマンド​

1. sleep [-m <0|1|2>]

低消費電力テストのためにデバイスのスリープモードを構成します。

項目説明データ
-m, --mode=<0|1|2>低消費電力テストのためにデバイスのスリープモードを構成します。0: 待機, 1: ライトスリープ, 2: ディープスリープ, デフォルト: 0

例: sleep -m 2 : デバイスをディープスリープモードに切り替えます。

技術サポート & 製品ディスカッション​

技術的な問題がある場合は、forum に投稿してください。

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。弊社は、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選択いただける、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...