メインコンテンツまでスキップ

TTNに接続する

pir

概要

LoRaWANは、LoRa技術の上に構築された低電力広域ネットワークプロトコルです。デバイスをワイヤレスでインターネットに接続し、エンドノードデバイスとネットワークゲートウェイ間の通信を管理します。

Loraの入門ガイドに従って、Wio-SX1262とXIAO ESP32S3を1チャンネルハブLoRaゲートウェイとして設定しました。

このwikiページでは、Wio-SX1262とXIAO ESP32S3キットを単一チャンネルゲートウェイとしてLoRaWANを設定し、TTNとデータ交換する方法について説明します。また、Sensecap S210x LoRaセンサーノードをWio-SX1262とXIAO ESP32S3キットに接続し、センサーデータをTTN(The Things Network)に送信する方法も説明します。

LoRaWANゲートウェイの追加

TTNの新しいアカウントをクリックして作成してください:https://www.thethingsnetwork.org/

アカウントをお持ちの場合は、https://eu1.cloud.thethings.network/ に直接アクセスできます。

ログインして、ゲートウェイを登録します。

ステップ1. ゲートウェイを登録

ステップ2. gateway EUIgateway IDfrequency planの正しい情報を入力します。

ステップ3. ゲートウェイモジュールを再起動し、約2分間待ちます。その後、ゲートウェイの接続状態を確認できます。

アプリケーションの作成

TTNで新しいアプリケーションを追加します

SenseCAP LoRaセンサーの追加

Sensecraft APPを使用したLoRaセンサーの設定

sensecapセンサーノードをTTNに追加します。

ステップ1. Sensecraft Appをダウンロードして開きます。

ステップ2. センサーボタンを3秒間押し続けると、LEDが1秒間隔で点滅します。

pir

ステップ3. 「スキャン」をクリックして新しいデバイスを追加し、デバイス上のQRコードのスキャンを開始してください。

ステップ4. 「詳細設定」をクリックし、「The Things Network」のプラットフォームを選択します。

ステップ5. ゲートウェイと一致する周波数プランを選択します。ゲートウェイをすでにEU868に設定しているため、センサーもEU868に設定します。

ステップ6. デバイスはデフォルトでOTAAを使用してLoRaWANネットワークに参加します。device EUIApp EUIAPP keyをメモしてください。

sensecap S210xセンサーをThe Things Networkに接続するための詳細な手順書があります。

TTNでの登録

エンドデバイスを登録します。

ステップ1. エンドデバイスタイプを選択し、JoinEUI(sensecraftからのAppEUI)を入力します。その後、確認をクリックします。

pir

ステップ2. DevEUIとAppKeyを入力します。

pir

ステップ3. 入力したプロビジョニング情報を再確認し、エンドデバイスを登録をクリックします。センサーデータがダッシュボードに表示されます。

pir

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験を可能な限りスムーズにするため、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...