メインコンテンツまでスキップ

Amazon SidewalkとLoRaWANネットワークによるシームレスなアセット追跡

はじめに

このデュアルデバイスデモでシームレスなネットワーク統合を体験してください。セットアップには、多機能なSeeed Studio Wio Tracker Dev Boardと堅牢なSeeed Studio SenseCAP T1000-S Trackerデバイスが含まれており、両方とも最適なカバレッジのためにLoRaWANとSidewalkネットワーク間のシームレスな移行を実現しています。

  • デュアルネットワークサポート: ボタンを一度押すだけで、LoRaWANとSidewalk間を切り替えて持続的な接続を維持できます。
  • クラウド接続: AWS IoT Coreへのリアルタイムデータ転送を目撃し、ラップトップディスプレイ/モニター上のAWSウェブアプリを通じて可視化されます。
  • バッテリー駆動の効率性: デバイスは一貫した動作を保証し、ワイヤーに縛られることなく真にモバイルな体験を提供します。

プロセスは以下の主要なステップに分かれています:

前提条件

nRF Connect SDKのインストール

nRF Connect SDKをインストールする方法は、お好みの開発環境とツールチェーン管理ツールによっていくつかあります:

  • Visual Studio CodeとnRF Connect for VS Code拡張機能を使用(推奨)

  • コマンドラインとnRF Utilを使用

ステップ1: オペレーティングシステムの更新

ツールチェーンのセットアップを開始する前に、オペレーティングシステムの利用可能な更新をインストールしてください。サポートされているオペレーティングシステムの情報については、要件を参照してください。

ステップ2: 前提条件のインストール

ステップ3: nRF Connect SDKツールチェーンのインストール

  • Activity Barのアイコンをクリックして、Visual Studio CodeでnRF Connect拡張機能を開きます。

  • 拡張機能のWelcome Viewで、Install Toolchainをクリックします。

  • インストールするツールチェーンバージョンを選択します。ツールチェーンバージョンは、作業予定のnRF Connect SDKバージョンと一致する必要があります。V2.5.0(推奨)を使用します。

ツールチェーンをインストールした後、Manage toolchainsをクリックしてInstall Toolchainオプションにアクセスできます。

ステップ 4: nRF Connect SDK コードを取得する

nRF Connect SDK コードをクローンするには、以下の手順を完了してください:

  • Activity Bar のアイコンをクリックして、Visual Studio Code で nRF Connect 拡張機能を開きます。

  • 拡張機能の Welcome View で、Manage SDKs をクリックします。Visual Studio Code のクイックピックにアクションのリストが表示されます。

  • Install SDK をクリックします。Visual Studio Code のクイックピックに利用可能な SDK バージョンのリストが表示されます。

  • インストールする SDK バージョンを選択します。ここでは V2.5.0 を使用します。

SDK のインストールが開始され、数分かかる場合があります。

Sidewalk環境のセットアップ

nRF Connect SDK用のSidewalkアプリケーションをダウンロードするには、以下の手順に従ってください:

  • ターミナルウィンドウを開きます。ディレクトリ構造は以下のようになっているはずです:
.
|___ .west
|___ bootloader
|___ modules
|___ nrf
|___ nrfxlib
|___ zephyr
|___ ...
  • マニフェストパスがnrfディレクトリ内のwest.ymlを指していることを確認してください:
west manifest --path
/path-to-ncs-folder/nrf/west.yml

マニフェストパスが異なるファイルを指している場合は、以下のコマンドを使用してください:

west config manifest.path nrf
  • west用のSidewalkグループフィルターを有効にします。
west config manifest.group-filter "+sidewalk"

westでSidewalkの存在を確認する:

west list sidewalk
sidewalk sidewalk <sidewalk_revision> https://github.com/nrfconnect/sdk-sidewalk
  • すべてのリポジトリを更新:
west update

接続状況によっては、更新に時間がかかる場合があります。

  • Sidewalk用のPython要件をインストールします。
pip install -r sidewalk/requirements.txt

nRF Connect SDK Sidewalk ExtensionにLR11xxを追加

このリポジトリには、LR11xxファミリーのシリコンがNordic nRF52840 MCUおよびnRF Connect SDKと組み合わせてSidewalkプロトコルをサポートできるようにするソフトウェアドライバが含まれています。このドライバはバイナリ形式で提供され、LoRaまたはFSK接続をサポートするために必要な「プラットフォーム抽象化レイヤー」インターフェースを実装する静的ライブラリとして提供されます。静的ライブラリには、SemtechのSWDR001(LR11xxドライバ)の完全な実装が含まれており、WIFIやGNSSスキャニング、測距などのLR11xxシリコンの他の機能にアクセスするために使用できます。

  • SWDM016をダウンロード

  • クローンしたnordicリポジトリの作業ディレクトリで、トップレベルディレクトリ、つまり~/ncs/<version>/sidewalkで:

patch -p1 < ../nRF52840_LR11xx_driver_v010000.diff

親ディレクトリパス .. は、diffファイルをそこに配置することを前提としています。そうでない場合は、その場所への完全パスを指定できます。

  • 無線ドライバライブラリ lib*.a をsidewalkプロジェクトの ~/ncs/<version>/sidewalk/lib/lora_fsk/ にコピーしてください。
    2つのライブラリが提供されており、1つは LOG_RUNTIME_FILTERING が有効になっているもの、もう1つは無効になっているものです。

  • ~/template_lbm_wio_tracker/boards/arm/wio_tracker_1110 フォルダを ~/ncs/v2.5.0/zephyr/boards/arm にコピーしてください。

·
├─── .west/
├─── modules/
├─── nrf/
├─── ...
└─── zephyr/
└─── Boards/
└─── arm/
└─── wio_tracker_1110/

リソースの作成

ステップ1: Cloud9環境のデプロイ

このセクションでは、開始前に必要なすべてのリソースを作成します。最初のステップとして、他のリソースの構築とデプロイに使用するCloud9ワークスペースを作成します。次に、Asset Trackerアプリのすべてのバックエンドリソースを含むCDKスタックをデプロイします。最後に、すべてのフロントエンドの依存関係をインストールし、アプリを設定します。

  • Instance type以外のすべての設定はデフォルトのままにします。m5.largeを選択します。

ステップ2: 前提条件の設定

  • Cloud9 IDEを開きます。
  • 以下のコマンドを入力して、Cloud9環境のターミナルでgithubリポジトリをクローンします:
git clone --recurse-submodules https://github.com/aws-samples/aws-iot-asset-tracker-demo.git /home/ec2-user/environment/asset-tracking-workshop
  • サンプルアプリディレクトリに移動します:
cd ~/environment/asset-tracking-workshop
  • 基盤となるEC2インスタンスのEBSボリュームをリサイズします。
npm run utils:resizeC9EBS
  • プロジェクトの依存関係をインストールします:
npm ci
  • バックエンドインフラストラクチャをデプロイする:
# Prepare the AWS account for CDK
npm run infra:bootstrap
# Deploy the backend resources
npm run infra:deploy
  • 設定ファイルを作成する:
npm run utils:createConfig

LoRaWAN設定

AWS上でLoRaWANゲートウェイを追加

SenseCAP M2 Multi-PlatformゲートウェイをAWS IoT Coreに追加するには、このGet Startedをご確認ください。

AWS上でLoRaWANデバイスを追加

ステップ1: キーを定義する

src/lorawan_v4/example_options.hDevEUI/JoinEUI/APPkeyREGIONを定義します。

ヒント

JoinEUIはAppEUIとも呼ばれます

ステップ2: プロファイルを作成する

AWS IoTコンソールにログインし、Devicesに移動してProfilesをクリックします。

  • デバイスプロファイル

デバイスプロファイルは、ネットワークサーバーがLoRaWAN無線アクセスサービスを設定するために使用するデバイス機能とブートパラメータを定義します。LoRa周波数帯域、LoRa地域パラメータバージョン、デバイスのMACバージョンなどのパラメータの選択が含まれます。

異なる周波数帯域について詳しく学ぶには、ゲートウェイとデバイス接続のLoRa周波数帯域の選択を検討するをご覧ください。

  • サービスプロファイル

各ペイロードに対してRSSIやSNRなどの追加のゲートウェイメタデータを受信できるように、AddGWMetaData設定を有効にしておくことをお勧めします。

ステップ3: デバイスを追加する

LPWAN devices > Devicesに移動し、Add wireless deviceをクリックします。

Wireless device specification: OTAAv1.0x

pir

前のステップで作成したデバイスプロファイルと宛先を選択します。

pir

Devicesページに移動し、前に追加したデバイスを選択します。

Sidewalk設定

Sidewalkゲートウェイの設定(オプション)

Sidewalkゲートウェイを設定し、構成して、ゲートウェイをAmazonアカウントに関連付けることができます。SidewalkエンドポイントはAmazon Sidewalkに登録された後、Sidewalkゲートウェイに接続して通信します。

詳細については、Sidewalkゲートウェイの設定をご確認ください。

Sidewalkデバイスの設定

Sidewalkデバイスを追加する

ステップ1: デバイスプロファイルとSidewalkエンドデバイスを追加する

ワイヤレスデバイスを作成する前に、まずデバイスプロファイルを作成します。

Devices hubのSidewalkタブに移動し、Provision deviceを選択して、以下のステップを実行します。

ステップ2: デバイスJSONファイルを取得する

SidewalkデバイスをプロビジョニングするためのJSONファイルを取得するには:

  • Sidewalk devices hubに移動します。

  • Amazon SidewalkのAWS IoT Coreに追加したデバイスを選択して、その詳細を表示します。

  • 追加したデバイスの詳細ページでDownload device JSON fileを選択してJSONファイルを取得します。

エンドデバイスのプロビジョニングに必要な情報を含むcertificate.jsonファイルがダウンロードされます。

pir

ステップ3: Sidewalkエンドポイントをプロビジョニングする

バイナリイメージを生成する

  • 要件ファイルをインストールする

Sidewalk SDKフォルダ$[Amazon Sidewalk repository]/tools/scripts/public/provision/に移動し、以下のコマンドを実行してrequirementsファイルをインストールします。

pip3 install -r requirements.txt
  • 製造バイナリイメージを生成する

provision.py スクリプトを実行して、Sidewalk エンドポイントとして使用する開発ボードをプロビジョニングするために使用される製造バイナリイメージファイルを生成します。

  • AWS IoT コンソールから取得した結合デバイス JSON ファイルを使用している場合は、プロビジョニングスクリプトを実行する際に certificate_json パラメータを使用してこのファイルを入力として指定してください。
python3 provision.py aws --output_bin mfg.bin --certificate_json certificate.json \ 
--config config/[device_vendor]/[device]_dk/config.yaml

別々のデバイスJSONファイルを使用している場合(GetDeviceProfileおよびGetWirelessDevice API操作からのレスポンスとして取得したもの)、プロビジョニングスクリプトを実行する際に、wireless_device_jsonおよびdevice_profile_jsonパラメータを使用してこれらのファイルを入力として指定してください。

python3 provision.py aws --output_bin mfg.bin \  
--wireless_device_json wireless_device.json \
--device_profile_json device_profile.json \
--config config/[device_vendor]/[device]_dk/config.yaml

以下の出力が表示されるはずです:

  • mfg.hexファイルをフラッシュします

プロビジョニングファイルは通常、EdgeDeviceProvisioningディレクトリに配置されます。

バイナリイメージをフラッシュするには、Nordic Semiconductor HDKでバイナリイメージをロードする際にアドレス0xFD000を使用してください。バイナリイメージのフラッシュについては、Nordic Semiconductorのドキュメントを参照してください。

ステップ4:デモをビルドしてフラッシュする

  • ターミナルウィンドウを開きます。

  • template_lbm_wio_trackerディレクトリに移動します。

例:

cd /opt/nordic/ncs/v2.5.0/sidewalk/samples/template_lbm_wio_tracker
  • 以下のwestコマンドを使用してアプリケーションをビルドします:
west build --board wio_tracker_1110 -- -DRADIO=LR1110_SRC

または事前コンパイル済みの無線ドライバライブラリを使用する場合:

west build --board wio_tracker_1110 -- -DRADIO=LR1110
  • 以下のwestコマンドを使用してアプリケーションをフラッシュします:
west flash

Sidewalk登録

Sidewalkエンドポイントをプロビジョニングした後、Sidewalkネットワーク経由で通信できるようにエンドポイントを登録する必要があります。

Sidewalkエンドポイントを登録するには、Sidewalk Frustration Free Networking(FFN)を使用した自動タッチレス登録を使用するか、登録スクリプトを実行するMacまたはネイティブUbuntuマシンを使用してデバイスを手動で登録します。

基準 自動登録(Sidewalk FFNを使用)手動登録
ユーザーとエンドポイントの関連付けこの登録方法では、Sidewalkエンドポイントとユーザー間の関連付けは必要ありません。エンドポイントは、どのユーザーとも関連付けられることなくSidewalkネットワークに参加できます。この登録方法では、Sidewalkエンドポイントとユーザーのアマゾンアカウント間の関連付けが必要です。
LWA(Login with Amazon)LWAは必要ありません。LWAは、ユーザーのアマゾンアカウントとSidewalkエンドポイント開発者が使用するAWSアカウントをリンクするために必要です。

Sidewalk FFNを使用して登録を実行するには:

  • Sidewalkゲートウェイとエンドポイントの電源を入れる必要があります。
  • ゲートウェイはSidewalkにオプトインされ、エンドポイントの近距離にある必要があります。デバイス同士を10メートル以内に保つことをお勧めします。

手動Sidewalk登録およびその他の詳細については、こちらをご確認ください。

ネットワーク切り替え

デフォルトはLoRaWANネットワークです。ユーザーボタンをクリックしてネットワークを切り替えます。

メッセージの表示

宛先の追加

IoT Coreコンソールで、左メニューからLPWAN devicesを選択し、次にDestinationsを選択します。

Editを選択し、Publish to AWS IoT Core message brokerを選択します。トピックテキストボックスに、MQTTトピックとしてassetsを入力します。

Permissionsの下でCreate a new service roleを選択し、Role nameは空白のままにします。

  • ExpressionType: MqttTopic
  • Expression: EmbeddedWorldTrackerDemo

デコーダールールの追加

Message routingタブ → Rulesに移動し、Create Ruleボタンをクリックします。

ルールに名前を付けて送信します。

IoT Core Ruleから、Lambda関数を選択します。次にCreate a Lambda functionをクリックします。

Author from scratch
Function name: 関数に名前を付けます。
Runtime: Node.js 14.x
Architexture: x86_64

Create functionボタンをクリックして新しい関数を作成します

次の関数設定ページで、すべてのコードを削除し、以下のスクリプトに置き換えて、Deployボタンをクリックします。

Lambdaコード
const {IoTDataPlaneClient, PublishCommand} = require("@aws-sdk/client-iot-data-plane");
const {IoTWirelessClient, GetWirelessDeviceCommand} = require("@aws-sdk/client-iot-wireless");
const client = new IoTDataPlaneClient({
"region": "us-east-1"
});
const wireless_client = new IoTWirelessClient({
"region": "us-east-1"
});

function decodeUplink(input) {
const originMessage = input.toLocaleUpperCase()
const decoded = {
valid: true,
err: 0,
payload: input,
messages: []
}
let measurement = messageAnalyzed(originMessage)
if (measurement.length === 0) {
decoded.valid = false
return {data: decoded}
}

for (let message of measurement) {
if (message.length === 0) {
continue
}
let elements = []
for (let element of message) {
if (element.errorCode) {
decoded.err = element.errorCode
decoded.errMessage = element.error
} else {
elements.push(element)
}
}
if (elements.length > 0) {
decoded.messages.push(elements)
}
}
return {data: decoded}
}

function messageAnalyzed(messageValue) {
try {
let frames = unpack(messageValue)
let measurementResultArray = []
for (let i = 0; i < frames.length; i++) {
let item = frames[i]
let dataId = item.dataId
let dataValue = item.dataValue
let measurementArray = deserialize(dataId, dataValue)
measurementResultArray.push(measurementArray)
}
return measurementResultArray
} catch (e) {
return e.toString()
}
}

function unpack(messageValue) {
return [{dataId: 0, dataValue: messageValue}]
}

function deserialize(dataId, dataValue) {
let measurementArray = null
measurementArray = [
{
measurementId: '4198',
type: 'Latitude',
measurementValue: parseFloat(getSensorValue(dataValue.substring(0, 8), 1000000))
},
{
measurementId: '4197',
type: 'Longitude',
measurementValue: parseFloat(getSensorValue(dataValue.substring(8, 16), 1000000))
},
{
measurementId: '4097',
type: 'Air Temperature',
measurementValue: getSensorValue(dataValue.substring(16, 20), 10)
},
{
measurementId: '4098',
type: 'Air Humidity',
measurementValue: getSensorValue(dataValue.substring(20, 22))
}
]
return measurementArray
}

function getSensorValue(str, dig) {
if (str === '8000') {
return null
} else {
return loraWANV2DataFormat(str, dig)
}
}

function bytes2HexString(arrBytes) {
var str = ''
for (var i = 0; i < arrBytes.length; i++) {
var tmp
var num = arrBytes[i]
if (num < 0) {
tmp = (255 + num + 1).toString(16)
} else {
tmp = num.toString(16)
}
if (tmp.length === 1) {
tmp = '0' + tmp
}
str += tmp
}
return str
}

function loraWANV2DataFormat(str, divisor = 1) {
let strReverse = bigEndianTransform(str)
let str2 = toBinary(strReverse)
if (str2.substring(0, 1) === '1') {
let arr = str2.split('')
let reverseArr = arr.map((item) => {
if (parseInt(item) === 1) {
return 0
} else {
return 1
}
})
str2 = parseInt(reverseArr.join(''), 2) + 1
return '-' + str2 / divisor
}
return parseInt(str2, 2) / divisor
}

function bigEndianTransform(data) {
let dataArray = []
for (let i = 0; i < data.length; i += 2) {
dataArray.push(data.substring(i, i + 2))
}
return dataArray
}

function toBinary(arr) {
let binaryData = arr.map((item) => {
let data = parseInt(item, 16)
.toString(2)
let dataLength = data.length
if (data.length !== 8) {
for (let i = 0; i < 8 - dataLength; i++) {
data = `0` + data
}
}
return data
})
return binaryData.toString().replace(/,/g, '')
}

exports.handler = async (event) => {
try {
let device_id = event['WirelessDeviceId'];
let lorawan_info = null;
let sidewalk_info = null;
let payload = null
let timestamp = null

let queryDeviceRequest = {
Identifier: device_id,
IdentifierType: "WirelessDeviceId"
}
let deviceInfo = await wireless_client.send(new GetWirelessDeviceCommand(queryDeviceRequest))
console.log("device_info:" + JSON.stringify(deviceInfo))
if (!deviceInfo || deviceInfo.name) {
return {
statusCode: 500,
body: 'can not find this wirelessDeviceId: ' + device_id
};
}
let device_name = deviceInfo.Name

if (event["WirelessMetadata"]["LoRaWAN"]) {
lorawan_info = event["WirelessMetadata"]["LoRaWAN"]
timestamp = lorawan_info["Timestamp"]
let bytes = Buffer.from(event["PayloadData"], 'base64');
payload = bytes2HexString(bytes)
} else if (event["WirelessMetadata"]["Sidewalk"]) {
timestamp = new Date().getTime()
let origin = new Buffer(event["PayloadData"], 'base64')
payload = origin.toString('utf8')
}

console.log(`event.PayloadData: ${payload}`)
const resolved_data = decodeUplink(payload);

// publish all measurement data
const input = { // PublishRequest
topic: `tracker/EmbeddedWorldTrackerDemo/sensor/${device_id}`,
qos: 0,
retain: false,
payload: JSON.stringify({
DeviceName: "assettracker",
timestamp: timestamp,
data: resolved_data.data,
WirelessDeviceId: device_id,
PayloadData: event['PayloadData'],
WirelessMetadata: event["WirelessMetadata"]
})
};

const command = new PublishCommand(input);
const response = await client.send(command);
console.log("response: " + JSON.stringify(response));
return {
statusCode: 200,
body: 'Message published successfully' + JSON.stringify(event)
};
} catch (error) {
console.error('Error publishing message:', error);

return {
statusCode: 500,
body: 'Error publishing message'
};
}
};

次にDevice Destinationに戻り、Enter a rule nameを選択して、先ほど作成した名前を入力します。

AWS IoT Core Consoleに移動し、MQTT Test Clientを選択してトピックを購読します。

トラッカールールを追加

上記の手順を繰り返して新しいルールを作成し、以下のLambdaコードをコピーします:

Lambda Code
const {IoTDataPlaneClient, PublishCommand} = require("@aws-sdk/client-iot-data-plane");

const {LocationClient, BatchUpdateDevicePositionCommand} = require("@aws-sdk/client-location")

const {IoTWirelessClient, UpdateResourcePositionCommand } = require("@aws-sdk/client-iot-wireless");
const client = new IoTDataPlaneClient({
"region": "us-east-1"
});
const wireless_client = new IoTWirelessClient({
"region": "us-east-1"
});

exports.handler = async (event) => {
console.log(`message received: ${JSON.stringify(event)}`)
let device_id = event['WirelessDeviceId']
let device_name = event['DeviceName']
let measurements = event['data']['messages']
let resolver_time = event['timestamp']
let network = 1; // 1: lorawan 2: sidewalk
if (event["WirelessMetadata"] && event["WirelessMetadata"]["Sidewalk"]) {
network = 2
}

let longitude;
let latitude;
let gps_data = null
let sensor_map = {}
if (measurements && measurements.length > 0) {
for (let i = 0; i < measurements.length; i++) {
for (let j = 0; j < measurements[i].length; j++) {
if (measurements[i][j].measurementId === "4097") {
sensor_map["Temperature"] = measurements[i][j].measurementValue;
}
if (measurements[i][j].measurementId === "4098") {
sensor_map["Humidity"] = measurements[i][j].measurementValue;
}
if (measurements[i][j].measurementId === "4197") {
longitude = measurements[i][j]["measurementValue"];
}
if (measurements[i][j].measurementId === "4198") {
latitude = measurements[i][j]["measurementValue"];
}

if (latitude && longitude) {
try {
gps_data = {
"type": "Point",
"coordinates": [longitude, latitude]
// "coordinates": [33.3318, -22.2155, 13.123]
}
} catch (e) {
console.log(`===>error`, e)
}
}
}
}
}

if (gps_data) {
console.log(`update device location : ${JSON.stringify(gps_data)}`)
await updateDevicePosition(gps_data, device_id);
const input = { // PublishRequest
topic: `tracker/EmbeddedWorldTrackerDemo/location/${device_id}`,
qos: 0,
retain: false,
payload: JSON.stringify({
timestamp: resolver_time,
deviceId: device_id,
deviceName: device_name,
latitude: gps_data.coordinates[1],
longitude: gps_data.coordinates[0],
positionProperties: {'batteryLevel': 90, "sensor:": 60}
})
};
const command = new PublishCommand(input);
const response = await client.send(command);
console.log("mqtt push response: " + JSON.stringify(response));

let locationClient = new LocationClient()
let location_info = {
TrackerName: 'AssetTracker',
Updates: [
{
DeviceId: 'assettracker',
SampleTime: new Date(resolver_time),
Position: [
gps_data.coordinates[0], gps_data.coordinates[1]
],
Accuracy: {
Horizontal: 1,
},
PositionProperties: {
"context": JSON.stringify({net: network}),
"sensor": JSON.stringify(sensor_map)
}
}
]
}
let loc_response = await locationClient.send(new BatchUpdateDevicePositionCommand(location_info))
console.log("loc update response: " + JSON.stringify(loc_response));

}
}

async function updateDevicePosition(gps_data, device_id) {
const input = { // UpdateResourcePositionRequest
ResourceIdentifier: device_id, // required
ResourceType: "WirelessDevice", // required
GeoJsonPayload: JSON.stringify(gps_data),
};
const command = new UpdateResourcePositionCommand(input);
const wireless_response = await wireless_client.send(command);
console.log(wireless_response)
}

Webアプリの構築

デバイスをマップ上に表示するために必要なAmazon Location Serviceリソースをデプロイします。

マップの作成

最初のステップとして、新しいAmazon Location ServiceのMapリソースを作成する必要があります。AWSコンソールを使用して行います。

  • Amazon Location Serviceコンソールを開きます。

  • 画面左側のナビゲーションバーを展開し、Mapsを選択します。

  • この画面で新しいマップを作成します:

  • マップの名前を入力し、HERE Exploreマップスタイルを選択して、Create mapをクリックします。

ルート計算機の作成

データプロバイダーとしてHEREを選択し、Create route calculatorボタンをクリックして続行します。

トラッカーの作成

Trackers -> Create trackerに移動します:

トラッカーの名前を入力し、位置フィルタリングの下でTime-based filteringを選択します。

次に下にスクロールし、EventBridge設定の下でEnable EventBridge events設定をマークして、Create trackerをクリックします。

ジオフェンスコレクションの作成

Geofence collectionsに移動し、create geofence collectionをクリックします。

Webアプリの表示

Cloudfrontへのアプリのデプロイ

  • Cloud9ターミナルで、/home/ec2-user/environment/asset-tracking-workshopに移動します:
cd /home/ec2-user/environment/asset-tracking-workshop
  • 以下のコマンドを実行してください:
npm run frontend:publish
  • 完了すると、ウェブサイトのURLが表示されます。
  • ブラウザでこのURLにアクセスして、トラッキングアプリケーションを表示します。

リソース

SWDM016

template_lbm_wio_tracker

Loading Comments...