Meshtastic を使い始める
デバイスが以下の状態にあるときは、手動で再起動したり電源を切ったりしないでください。そうしないとデバイスが故障する可能性があります。
- メッセージ送信プロセスが完了していない
- 設定中
はじめに
クイックビュー
デバイスの電源を入れる
ボタンを 1 回押してデバイスの電源を入れます。上昇するメロディーが鳴り、緑色 🟢 LED が約 1 秒間点灯します。
ボタンを押してもデバイスが反応しない場合は、まず充電してください。急速充電器は使用しないでください。
デバイスの電源を切る
ボタンを 5 秒以上押し続けます。ブザーから 3 回ビープ音が鳴った後、デバイスの電源が切れます。
アプリ経由で接続する
Meshtastic アプリをダウンロードします:
- IOS App
- Android App
- Bluetooth パネルで対象デバイスを選択します。

- コード(デフォルトコードは
123456)を入力し、Pairをクリックしてデバイスに接続します。

- Bluetooth パネルで対象デバイスを選択します。
![]()
- コード(デフォルトコードは
123456)を入力し、OKをクリックしてデバイスに接続します。
![]()
LoRa の設定
メッシュ上で通信を開始するには、まずリージョンを設定する必要があります。この設定はデバイスが使用する周波数帯域を制御し、お住まいの地域に合わせて設定する必要があります。
- IOS App
- Android App

![]()
リージョン一覧
| Region Code | 説明 | 周波数帯域 (MHz) | デューティサイクル (%) | 出力制限 (dBm) |
|---|---|---|---|---|
| UNSET | 未設定 | N/A | N/A | N/A |
| US | アメリカ合衆国 | 902.0 - 928.0 | 100 | 30 |
| EU_868 | 欧州連合 868MHz | 869.4 - 869.65 | 10 | 27 |
より包括的な一覧については、LoRa Region by Country を参照してください。
EU_868 は、1 時間あたり 10% のデューティサイクル制限を順守する必要があり、1 時間のローリングウィンドウに対して毎分計算されます。この制限に達すると、再び許可されるまでデバイスは送信を停止します。
デバイスで LoRa リージョンを設定したら、ニーズに合わせて任意の LoRa Configs を続けて設定できます。
デバイスステータス
| ライトステータス | デバイスステータス | |
|---|---|---|
| 🟢green | 点灯 | デバイス起動中 |
| 高速点滅 | 通常動作中 | |
| 低速点滅 | 充電中 | |
| 点灯 | 充電完了 | |
| 🔴Red | 点滅 | バッテリー残量低下 |
| ⚪️white | 点灯 | DFU モード / ブートローダーモード |
ボタン操作
| ボタン操作 | デバイスの応答 |
|---|---|
| 1 回クリック(電源オフ時) | デバイス起動 |
| 5 秒間長押し | デバイス電源オフ |
| ダブルクリック | ノード ID と位置情報をブロードキャスト |
| トリプルクリック | GPS のオン / オフ切り替え |
| 4 回クリック | 一時的にブザーのオン / オフ切り替え |
ファームウェアを書き込む
ファームウェアの更新には OTA を使用しないで ください。デバイスが完全に故障する可能性があります。詳細については、こちらをクリックしてください。
ステップ 1: DFU モードに入る
Web Flasher 経由で DFU に入ります。これが何度も失敗する場合は、手動で DFU に入ってください。
- Web Flasher 経由
- 手動で入る
Meshtastic Web Flasher にアクセスします。
デバイスを PC に接続し、デバイスとして SenseCAP Mesh Tracker X1 を選択して最新のファームウェアを選び、Flash をクリックします。
![]()
Enter DFU Mode をクリックすると、X1 xxx という名前のシリアルポートが表示されます。それをクリックして接続します。
![]()
DFU モードに手動で入るには:デバイスのボタンを押し続け、そのまま 素早く USB ケーブルでデバイスをコンピュータに接続し、白色 ⚪️ LED が点灯するまでボタンを押し続けます。
DFU モードに正常に入るには、この操作を素早く行う必要があります。複数回試す必要があるかもしれません。
![]()
X1 が DFU モードの場合、白色 ⚪️ LED は点灯状態になります。また、コンピュータ上には X1 という名前のドライブが表示されるはずです。
![]()
ステップ 2: フラッシュの消去
ファームウェアを書き込む前に、必ず先に消去してください。
ゴミ箱 のアイコンをクリックします。
![]()
消去用ファームウェアをダウンロードし、それをドライブにコピーします。
![]()
このプロセスには時間がかかる場合があります。ドライブが消えるまでお待ちください。
ステップ 3: ファームウェアの書き込み
最新のファームウェアを選択し、UF2 ファイルをダウンロードします。
![]()
UF2 ファイルを DFU ドライブにコピーします。ファイルのコピー完了後、デバイスが再起動するとファームウェアが書き込まれます。
上級チュートリアル
GPS の設定
GPS を有効にしてください。より最新の位置情報を取得するために、更新間隔とブロードキャスト間隔を調整できます。

IOS の場合は、Accurate Location をオンにしてください。そうしないと、位置情報がずれる可能性があります。

Web サイト経由で接続する
Web サイト上でテキストメッセージを送信し、他のノードと通信したい場合は、デバイスを Meshtastic Web サイト に接続できます。
ステップ 1: Web サイトを開く
ここをクリックして Web サイトを開きます。
ステップ 2: 新しいデバイスを追加する
「+ New Connection」をクリックします。
![]()
接続方法は 2 通りあります。お好みの方法を選択できます。
- Bluetooth
- Serial
Bluetooth を選択します。ポップアップウィンドウでデバイス ID を選択します。
![]()
Serial 方法を選択します。デバイスマネージャーを開き、デバイスがどのポートに接続されているかを確認します。ポップアップウィンドウでそのポートを選択します。
![]()
デバイスは一覧に表示されます。クリックして接続します。接続に成功すると、Web サイト上でデバイスステータスを直接確認できます。
![]()
センサーの設定
| センサー | 説明 |
|---|---|
| 気圧 | ✅ |
| 6軸センサー(今後のバージョン) | ✅ |
| 3軸センサー(今後のバージョン) | ✅ |
ブザーとLEDの設定
| タイプ | 出力PIN | |
|---|---|---|
| ブザー | PWM ブザー | 25 |
| LED | RGB | R:03 G:24 B:28 |
| バイブレーション | - | 05 |
- IOS アプリ
- Android アプリ
Settings -> External Notification -> GPIO を有効化 -> Output Pin GPIO を設定します。

Settings -> External Notification -> GPIO を有効化 -> Output Pin GPIO を設定します。

詳細については、External Notification Config を確認してください。
デバイス構成を更新した後、デバイスは再起動します。これには少し時間がかかる場合があります。
着信音の設定
Settings -> Ringtone Config に移動し、外部通知に使用したい RTTTL 着信音文字列を入力します。
- IOS アプリ
- Android アプリ

![]()
- ゼルダの伝説:アイテム入手
- スーパーマリオのテーマ(短縮版)
- マリオコイン
- Nokia 着信音
- マリオパワーアップ
- モールス信号 CQ
24:d=16,o=5,b=120:g,c6,d6,2g6
24:d=4,o=5,b=100:16e6,16e6,32p,8e6,16c6,8e6,8g6,8p,8g
24:d=8,o=6,b=200:b,e7
24:d=4,o=5,b=180:8e6,8d6,f#,g#,8c#6,8b,d,e,8b,8a,c#,e,2a
powerup:d=16,o=5,b=200:g,a,b,c6,d6,e6,f#6,g6,a6,b6,2c7
24:d=16,o=6,b=120:8c,p,c,p,8c,p,c,4p,8c,p,8c,p,c,p,8c,8p
ブザーの設定
ブザーはデフォルトで有効になっています。ブザーを無効にしたい場合は、以下のスクリーンショットのように Alert Message buzzer、Alert bell buzzer、Use PWM buzzer を設定してください。

メッセージアラートの設定
メッセージアラートは External Notification で設定できます。
- IOS
- Android
Setting -> External Notification に移動します
![]()
buzzer off + vibra off に設定できます。
![]()
または buzzer on + vibra on に設定します。
![]()
Setting -> Module Configuration -> External Notification に移動します
![]()
External notification enabled を有効にすると、buzzer only、vibra only、または buzzer on + vibra on に設定できます。
![]()
External notification enabled を無効にすると、buzzer off + vibra off に設定できます。
![]()
FAQ
デバイスIDの確認方法
- デバイス背面を確認
- シリアルツール経由
MAC アドレスの 最後の4桁 がデバイスIDです
例えば、以下のデバイスのデバイスIDは A0D4 となります
![]()
Meshtastic Web Flasher にアクセスします。
Open Serial Monitor をクリックし、デバイスをPCに接続してシリアルログを確認し、キーワード using nodenum を探します。

![]()
デバイスの再起動方法
ボタンを押し続けたまま充電ケーブルを接続し、その直後にボタンを離します。
温度測定の精度
温度データは独立した温度センサーからではなく、気圧センサーから読み取られます。デバイスは動作中に発熱するため、測定された温度は実際の温度よりも高くなります。
消費電力
Power Consumption Table を使用して消費電力を計算できます。このデバイスには高電圧バッテリーが搭載されています。バッテリー残量が少なくなると放電プロセスが加速します。このデバイスには高電圧バッテリーが搭載されており、バッテリー残量が少ないと放電プロセスが加速します。そのため、バッテリー残量が少ないときにデバイスの電力消費が非常に速くなることに気付くでしょう。
トラブルシューティング
ファームウェア更新失敗 / OTA 復旧
SenseCAP MeshTracker X1 が起動しない、反応しない、またはファームウェア更新後に白い ⚪️ LED が点灯したままの場合、デバイスが DFU モードで停止している可能性があります。次の手順を試してください:
- DFU モードから抜けるために強制再起動します:USB 充電ケーブルを抜き、デバイスボタンを押し続けたまま USB 充電ケーブルを接続し、その直後にボタンを離します。ボタンを押し続けないでください — ケーブル接続後 3 秒以上押し続けると、デバイスは再び DFU モードに入ります。
- デバイスが正常に起動するか確認します。起動しない場合は、USB データケーブルでデバイスをコンピュータに接続し、Step 1: Enter DFU mode に従ってから、Step 2: Flash Erase と Step 3: Flash Firmware を実行して Meshtastic ファームウェアを再インストールします。
- それでもデバイスを復旧できない場合は、Bootloader Installation に従ってブートローダーを書き込み直し、その後アプリケーションファームウェアを再インストールしてください。
ファームウェアの消去または書き込み中に、強制再起動したり USB ケーブルを抜いたりしないでください。デバイスが DFU モードに入らない、またはコンピュータに認識されない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
デバイスの電源が入らない
- LED インジケーターとブザーが動作していない場合、デバイスの電源が切れているように見えることがあります。上記の手順を実行する前に、
以下のパラメータを確認することをお勧めします:

-
動作確認済みの USB ケーブルを使用して、
デバイスを充電し続けて 1〜2 時間放置し、システムを起動するのに十分なバッテリー残量があることを確認します。 -
充電後もデバイスが反応しない場合は、次の手順で
ハードリセットを実行します:USB ケーブルを抜きます。ボタンを押し続けたまま USB ケーブルを接続し、その直後にボタンを離します。 -
それでも改善しない場合は、USB ケーブルをコンピュータに接続します。デバイスボタンを押し続けたまま、デバイスをコンピュータに接続し、その後ボタンを離して、PC にディスクが表示されるかどうかを確認します。表示される場合は、ブートローダーを再インストールしてください
デバイスがブートループに陥る
説明:
デバイスが繰り返し再起動し、シリアルポートが接続と切断を繰り返します。
解決方法:
- ステップ1:DFU モードへの手動移行を試します。デバイスボタンを押し続けたまま、素早く USB ケーブルでデバイスをコンピュータに接続し、白い ⚪️ LED が点灯するまでボタンを押し続けます。
DFU モードに正常に入るには、この操作を素早く行う必要があります。複数回試す必要があるかもしれません。
![]()
白色 LED が点灯したままの場合、デバイスは DFU モードになっています。
-
ステップ2:Erase Flash
-
ステップ3:Flash Firmware
ブートローダーのインストール
ブートローダーを書き込む際は、ケーブル接続が安定していることを確認し、書き込み処理中に 絶対に ケーブルを抜かないでください。
ステップ 1: Adafruit-nrfutil のインストール
Windows ユーザーは、「Win」キーと「r」キーを押し、ポップアップウィンドウに「cmd」と入力して「Enter」を押します。これでコマンドラインを開くことができます。
Mac ユーザーは、「Command」キーと「Space」キーを押して Spotlight を開きます。その後「termial」と入力し、「Return」を押します。これでコマンドラインを開くことができます。
前提条件
コマンドラインで、Python と pip が正しくインストールされているか確認します。
python --version
python -m pip --version
その後、「Python xxx」および「pip xxx」と表示されるはずです。表示されない場合は、Python を再インストールしてみてください。
以下は最新バージョンをインストールするための推奨方法です:
pip3 install --user adafruit-nrfutil
インストールパスを確認します:
python -m pip show adafruit-nrfutil
こちらがインストール場所です:

Windows ユーザーの場合、パスを手動で追加する必要があるかもしれません。前のステップで表示されたインストール場所をコピーし、次のように追加します:

ステップ 2: ポート番号を確認する
デバイスを PC に接続し、ポート番号を確認します。
Windows ユーザーは、デバイスマネージャーを開き、port に移動します。デバイス接続後に新たに表示されたポート番号が、そのデバイスのポート番号です。
Mac ユーザーの場合、例:

Windows ユーザーの場合、例:

ステップ 3: ブートローダーを書き込む
ターミナルまたはコマンドプロンプトで、ダウンロードしたブートローダー zip パッケージがあるディレクトリに移動し、以下のコマンドを実行します。その際、デバイスに対応する正しいポートに置き換えてください:
- Windows の場合:
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package mesh_tracker_x1_bootloader-0.10.0-13.zip -p COMxx -b 115200 --singlebank --touch 1200
COMXX を自分の COM 番号に変更してください。例えば、デバイスが com6 の場合、コマンドを次のように変更します:
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package mesh_tracker_x1_bootloader-0.10.0-13.zip -p **COM6** -b 115200 --singlebank --touch 1200
このコマンドを入力した後、一部のデバイスではポート番号が変わることがあります。そのため、インストールに失敗した場合は、もう一度ポート番号を確認してください。
- その他の場合:
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package mesh_tracker_x1_bootloader-0.10.0-13.zip -p /dev/tty.SLAB_USBtoUART -b 115200 --singlebank --touch 1200

上記のステップを完了したら、このステップに従ってアプリケーションファームウェアを書き込むことができます。
2) デバイスが DFU モードに入れないが、シリアルポートは検出できる場合
-
シリアルポートツールを開きます
-
ボーレートを
1200に設定します。 -
デバイスを接続します。 接続するときに、LED が一瞬点滅します。LED が点灯したままになるまでこれを繰り返してください。LED が点灯したままになれば、デバイスが DFU モードに戻れることを意味します。その後、ブートローダーの書き込み -> フラッシュの消去 -> ファームウェアの書き込み を行ってください。
3) デバイスが DFU モードに入れず、シリアルポートも表示されない場合
-
デバイスのボタンを押し続けたまま充電ケーブルを接続し、その直後にボタンを離します。PC 上にディスクが表示されたら、シリアルポートが見えるようになる場合があります。
-
それでもうまくいかない場合は、充電ケーブルを外し、バッテリーが完全に放電するまで数日間デバイスを放置してから、再度充電ケーブルを接続し、ペアリングを試してください。
4) 上記のいずれの手順でも解決しない場合は、テクニカルサポート(support@sensecapmx.com)にお問い合わせください。
デバイスが自動的に電源オフになる
-
現象の説明
-
デバイスの電源を入れた後、しばらくすると自動的に電源が切れる、または再起動します。
-
シリアルポートログがしばらく動作した後に停止します。
これは、メッセージ送信プロセスが完了していない状態や、設定中の状態などで、手動で強制的にデバイスを再起動または電源オフしたことが原因である可能性があります。
- トラブルシューティング
ここをクリックしてフラッシュ消去を実行します。
工場出荷時設定へのリセット
デフォルト設定に戻したい場合は、工場出荷時リセットを行うことができます。工場出荷時リセットを行う方法は 2 つあります。
-
ここをクリックしてデバイスをフラッシュ消去し、その後最新のファームウェアを書き込みます。
-
アプリで
Factory Resetボタンをクリックします。デバイスは工場出荷時の設定で自動的に再起動します。
ダイレクトメッセージの失敗
NodeDB のリセット
NodeDB は、現在の Mesh ネットワーク内で検出されたノードに関する情報を保存するローカルデータベースです。特定のノードと通信できない状況に遭遇した場合、そのノードに対して NodeDB に古い情報が保存されている可能性があります。更新する必要があります。
アプリを開いて対象デバイスに接続します。Settings->Device->Device Config->Reset NodeDB に進みます。
![]()
![]()
ユーザー情報の交換
各ノードは、自身のノード情報を定期的に送信し、メッシュ内の他のノードがそれを「見て」「認識」できるようにします。2 つのノードが互いに通信できるようにするには、互いのノード情報を交換する必要があります。リスト上の別のノードとプライベートメッセージの送受信ができない場合は、アプリ内で手動で情報交換を促すことができます。

秘密鍵の再生成
各ノードは自分の秘密鍵を保持し、決して共有しません。プライベートに通信するために、2 つのノードはメッシュ上で互いの公開鍵を交換します。あるノードがプライベートメッセージの送信に失敗し続ける場合は、そのノードの秘密鍵を再生成してみてください。これにより鍵ペアがローテーションされるため、他のノードは新しい公開鍵と再同期する必要があります。

不具合のあるデバイスを再起動して、設定を有効にします。
鍵を再生成した後、他のデバイスはそのノードに再接続する必要があります。そのため、他のデバイスのノードリストからそのノードを削除しておくことをお勧めします。
信号品質
-
SNR は通信リンクの品質を反映します。通常のデバイスは、一般的に -7 dB より高い値で動作します。SNR が -10 dB より低いデバイスは、性能が低いことを示します。
-
RSSI は、デバイスとその周囲の環境の両方によって決まります。通常のデバイスは、一般的に -110 dBm より高い値で動作します。RSSI が -115 dBm より低いデバイスは、性能が低いと見なされます。
最良の信号状態を得るために、障害物がなく干渉の少ない開けた場所でデバイスを使用してください。
バッテリーマッピング
#define OCV_ARRAY 4290, 4118, 4002, 3889, 3798, 3728, 3677, 3643, 3594, 3500, 3100