メインコンテンツまでスキップ

ESP-IDFを使用したBME680センサー付きXIAO ESP32-C3 iBeacon

このチュートリアルでは、Bluetooth Low Energy(BLE)をiBeacon形式で使用して環境データをブロードキャストする低消費電力温度監視システムを構築します。Seeed Studio XIAO ESP32-C3、XIAO拡張ボード、およびGrove BME680環境センサーを使用します。このプロジェクトでは、Espressifの公式開発フレームワークであるESP-IDFを使用して堅牢な組み込みアプリケーションを構築する方法を実演します。

概要

私たちのシステムは以下を行います:

  1. BME680センサーから温度、湿度、気圧を読み取る
  2. このデータをBLEアドバタイズメントパケットにパッケージ化する
  3. 定期的に起動し、測定を行い、データをアドバタイズし、バッテリー電力を節約するためにスリープに戻る

システムフローチャート

このフローチャートは、起動からディープスリープに戻るまでのシステムの主要な動作サイクルを示しています。

ハードウェア要件

Seeed Studio XIAO ESP32C3Seeed Studio Grove Base for XIAOGrove BME680環境センサー
  • USB Type-C ケーブル
  • ESP-IDF がインストールされたコンピュータ

ソフトウェア要件

ステップ 1: ハードウェアセットアップ

  1. BME680 センサーを XIAO 拡張ボードに接続:

    • Grove BME680 センサーを XIAO 拡張ボードの I2C ポートの一つに接続します。
    • センサーは I2C 経由で通信するため、I2C 対応の Grove ポートであればどれでも動作します。
  2. XIAO ESP32-C3 を拡張ボードに取り付け:

    • XIAO ESP32-C3 モジュールを拡張ボードに慎重に位置合わせして挿入します。
    • ピンが適切に位置合わせされ、モジュールがしっかりと固定されていることを確認してください。
  3. コンピュータに接続:

    • USB Type-C ケーブルを使用して XIAO 拡張ボードをコンピュータに接続します。

ステップ 2: 開発環境のセットアップ

  1. ESP-IDF のインストール: お使いのオペレーティングシステム向けの公式インストール手順に従ってください。

    Linux の場合、以下を使用できます:

    mkdir -p ~/esp
    cd ~/esp
    git clone --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git
    cd esp-idf
    ./install.sh
    . ./export.sh
  2. プロジェクトリポジトリをクローンする:

    cd ~/Desktop
    git clone --recurse-submodules https://github.com/Priyanshu0901/xiao_ibeacon.git
    cd xiao_ibeacon
    注意

    --recurse-submodules フラグは、プロジェクトがGitサブモジュールとして含まれる外部ライブラリに依存しているため重要です。これがないと、コンパイルが失敗します。

    サブモジュールなしで既にクローンしている場合は、以下を実行してください:

    git submodule update --init --recursive

ステップ3: プロジェクト構造とコンポーネントの理解

このプロジェクトは3つの主要なコンポーネントで構成されています:

  1. BME680センサーコンポーネント (sensor_t_a_h):

    • BME680センサーとの通信を処理
    • センサーの初期化、読み取り、データ処理を管理
    • 温度、湿度、気圧データを提供
  2. BLEビーコンコンポーネント (ble_beacon):

    • BLEスタックを設定
    • センサーデータを含むBLEアドバタイズメントを作成・送信
    • BLEの初期化とクリーンアップを管理
  3. 電源管理コンポーネント (power_manager):

    • ディープスリープ機能を処理
    • 電力効率的な動作を管理
    • ウェイクアップソースとスリープ時間を制御

コンポーネントの相互作用

この図は、異なるソフトウェアコンポーネントがシステムのハードウェア要素とどのように相互作用するかを示しています。

ステップ4: 設定の理解

ビルドする前に、主要な設定を理解しましょう:

  1. メインアプリケーション設定 (main.c内):

    • ADV_TIME_MS: BLEアドバタイジングの持続時間 (500ms)
    • POLL_INTERVAL_MS: センサーをポーリングする頻度 (150ms)
    • TIMEOUT_MS: センサー読み取りを待つ最大時間 (2000ms)
    • SLEEP_TIME_MS: 測定間のスリープ時間 (~29.3秒)
  2. センサー設定 (components/sensor_t_a_h/Kconfig内):

    menu "BME68X Configuration"
    config BME68X_I2C_ADDR
    hex "BME68X I2C Address"
    default 0x76
    help
    I2C address of the BME68X sensor. Default is 0x76.
    Use 0x77 if SDO pin is pulled high.

    choice BME68X_INTERFACE
    prompt "BME68X Interface"
    default BME68X_USE_I2C
    help
    Select the interface to use with BME68X sensor.

    config BME68X_USE_I2C
    bool "I2C Interface"

    config BME68X_USE_SPI
    bool "SPI Interface"
    endchoice

    if BME68X_USE_I2C
    config BME68X_I2C_PORT
    int "I2C Port Number"
    range 0 1
    default 0
    help
    I2C port number for BME68X.

    config BME68X_I2C_SDA_PIN
    int "I2C SDA GPIO"
    range 0 48
    default 12
    help
    GPIO pin for I2C SDA.

    config BME68X_I2C_SCL_PIN
    int "I2C SCL GPIO"
    range 0 48
    default 13
    help
    GPIO pin for I2C SCL.

    config BME68X_I2C_CLOCK_SPEED
    int "I2C Clock Frequency (Hz)"
    range 100000 400000
    default 100000
    help
    I2C clock frequency for BME68X. Standard mode (100 KHz) or Fast mode (400 KHz).
    endif
    endmenu
  3. BLE設定components/ble_beacon/common.h内): BLEデバイス名はcommon.hファイルで定義されています:

    #define DEVICE_NAME "Xiao_TempSensor"

設定パラメータの変更

ESP-IDFのmenuconfigツールの使用

ESP-IDFフレームワークはmenuconfigと呼ばれる強力な設定ツールを提供しており、プロジェクト設定を変更するためのテキストベースのUIを提供します。このツールはLinuxカーネルで使用されているのと同じ設定システムであるKconfigに基づいています。

設定インターフェースを起動するには:

idf.py menuconfig

これにより、設定カテゴリを含むテキストベースのUIが表示されます:

    Application Configuration  --->
ESP-IDF Components --->
SDK tool configuration --->
Compiler options --->
Component config --->
Bootloader config --->
Serial flasher config --->

menuconfigでのナビゲーション:

  • 矢印キーでナビゲート
  • Enter を押してサブメニューに入る
  • Esc を押して戻る
  • Space を押してオプションを切り替え
  • ブール値オプションで Y は「はい」、N は「いいえ」
  • ? を押して現在選択されているオプションのヘルプを表示
  • Q または Esc を複数回押して終了し、Y で変更を保存

センサー設定の検索:

  1. Component config にナビゲート
  2. 下にスクロールして BME68X Configuration を見つける
  3. Enter を押してセンサー設定を表示

BLE設定の検索:

  1. Component config にナビゲート
  2. Bluetooth を見つけて入る
  3. NimBLE Options を選択
  4. ここで様々なBLEパラメータを設定できます
BME680のI2Cピン設定

BME680センサーのI2Cピンを設定するには:

  1. menuconfigで次の場所にナビゲート: Component configBME68X Configuration
  2. I2C SDA GPIO を選択してSDAピンを変更
  3. SDA用のGPIO番号を入力(デフォルトは12ですが、拡張ボード付きのXIAO ESP32-C3では6を使用)
  4. I2C SCL GPIO を選択してSCLピンを変更
  5. SCL用のGPIO番号を入力(デフォルトは13ですが、拡張ボード付きのXIAO ESP32-C3では7を使用)
  6. センサーが異なるI2Cアドレスを持つ場合は、BME68X I2C Address を選択して変更

デバイス名はコードで定義されていますが、他のBLEパラメータはmenuconfigで設定できます:

  1. 次の場所にナビゲート: Component configBluetoothNimBLE Options
  2. ここで以下を変更できます:
    • 同時接続の最大数
    • BLEロール(Central/Peripheral/Observer/Broadcaster)
    • セキュリティ設定
    • GAPとGATTパラメータ
    • BLEスタック用のメモリ割り当て
高度な設定オプション

上級ユーザー向けに、追加の設定オプションが利用可能です:

  1. 電源管理:

    • 次の場所にナビゲート: Component configPower Management
    • 自動ライトスリープの有効/無効
    • DFS(動的周波数スケーリング)の設定
  2. フラッシュ暗号化:

    • Security features にナビゲート
    • セキュアな展開のためのフラッシュ暗号化オプションを設定
  3. パーティションテーブル:

    • Partition Table にナビゲート
    • 異なるアプリケーションニーズに応じてフラッシュパーティショニングを変更
  4. ログ出力:

    • 次の場所にナビゲート: Component configLog output
    • デバッグログレベルと出力先を設定

変更を行った後、Q を押して終了し、Y で変更を保存します。その後、以下のコマンドでプロジェクトを再ビルドします:

idf.py build

BLEデバイス名の変更

BLEデバイス名を変更するには、components/ble_beacon/common.hDEVICE_NAMEマクロを変更する必要があります:

  1. ファイルを開く:

    nano components/ble_beacon/common.h
  2. DEVICE_NAME の定義を見つけて、希望する名前に変更します:

    #define DEVICE_NAME "MyCustomSensor"
  3. ファイルを保存し、プロジェクトをリビルドします。

ステップ 5: プロジェクトのビルドとフラッシュ

  1. プロジェクトディレクトリに移動:

    cd ~/Desktop/xiao_ibeacon
  2. プロジェクトを設定する

    idf.py set-target esp32c3
    idf.py menuconfig

    メニューを移動して設定を確認または調整します:

    • Component Config → BME680 Sensor Settings
    • Component Config → BLE Beacon Settings
    • Component Config → Power Management
  3. プロジェクトをビルドします

    idf.py build
  4. プロジェクトをXIAO ESP32-C3にフラッシュする

    idf.py -p /dev/ttyUSB0 flash

    注意:あなたのポートは異なる可能性があります(Windows: COM3、COM4など)

  5. 出力を監視する(オプション):

    idf.py -p /dev/ttyUSB0 monitor

    Ctrl+]を押してモニターを終了します。

ステップ6: iBeaconのテスト

  1. スマートフォンにBLEスキャナーアプリをダウンロード:

    • iOS: "LightBlue" または "nRF Connect"
    • Android: "nRF Connect" または "BLE Scanner"
  2. アプリを開いてBLEデバイスをスキャン:

    • "Xiao_TempSensor"という名前のデバイスを探す
    • デバイスを選択してアドバタイズメントデータを表示
  3. アドバタイズメントデータの理解: BLEアドバタイズメントには以下が含まれます:

    • 温度(摂氏、100倍スケール)
    • 湿度(パーセント)
    • 気圧(hPa、10倍スケール)
  4. 期待される動作:

    • デバイスは約30秒ごとに起動
    • BME680センサーから読み取り値を取得
    • このデータを500ms間ブロードキャスト
    • その後、電力節約のためディープスリープに入る

Pythonテストスクリプト

このプロジェクトには、BLEビーコン機能のテストと検証を支援するPythonスクリプトが含まれています。それらを見てみましょう:

Python環境のセットアップ

  1. テストスクリプトディレクトリに移動:

    cd ~/Desktop/xiao_ibeacon/test_scripts
  2. セットアップスクリプトを実行して仮想環境を作成・設定します:

    # On Linux/macOS
    chmod +x setup_venv.sh
    ./setup_venv.sh

    # On Windows
    setup_venv.bat
  3. 仮想環境をアクティベートします:

    # On Linux/macOS
    source venv/bin/activate

    # On Windows
    venv\Scripts\activate

セットアップスクリプトは必要なパッケージをインストールします:

  • bleak: BLE通信用
  • colorama: カラーターミナル出力用

BLEスキャナースクリプトの使用

BLEスキャナースクリプト(ble_beacon_scanner.py)はBLEアドバタイズメントをスキャンし、ビーコンからのセンサーデータを表示します。

スキャナーの主な機能:

  • "Xiao_TempSensor"という名前のデバイスを検索
  • メーカー固有データをデコードして温度、湿度、気圧を抽出
  • フォーマットされたターミナルUIで値を表示
  • 新しいアドバタイズメントを受信すると継続的に更新

スキャナーを実行するには:

python ble_beacon_scanner.py

スクリプトは最新のセンサー読み取り値を含む、きれいにフォーマットされた出力を表示します:

╔═══════════════════════════════════════════════╗
║ Xiao Temperature Sensor Beacon Scanner ║
╠═══════════════════════════════════════════════╣
║ Last Update: 15:42:27 ║
║ Signal Strength: -63 dBm ║
╠═══════════════════════════════════════════════╣
║ Temperature: 23.45 °C ║
║ Humidity: 48 % ║
║ Pressure: 1013.2 hPa ║
╠═══════════════════════════════════════════════╣
║ Press Ctrl+C to exit ║
╚═══════════════════════════════════════════════╝

スクリプトでデバッグモードを有効にするには、DEBUG_MODE = True を設定します。これにより、BLE アドバタイズメントとデータ解析に関する追加情報が表示されます。

ビーコンデータフォーマット

ビーコンは、BLE アドバタイズメントの制限内に収まるよう、圧縮されたフォーマットでデータを送信します:

  1. Company ID: 0x02E5 (Espressif Systems)
  2. 温度: 16ビット符号付き整数、100倍スケール(100で割って°Cを取得)
  3. 湿度: 8ビット符号なし整数(直接のパーセンテージ値)
  4. 気圧: 16ビット符号なし整数、10倍スケール(10で割ってhPaを取得)

Python スクリプトはこのフォーマットをデコードし、実際の値を表示します。

テストプロセスのフロー

ステップ 7: 動作原理 - 詳細解説

センサーの初期化と読み取り

BME680 センサーは以下のステップで初期化されます:

  1. I2C 設定: 適切なピンで I2C 通信を設定(XIAO ESP32-C3 と拡張ボードの場合、SDA/SCL に GPIO6/GPIO7 を使用)
  2. センサー初期化: 温度、湿度、気圧、ガス測定の設定で BME680 センサーを構成
  3. 読み取りプロセス: 測定を開始し、データの準備完了を待機
  4. データ処理: 生のセンサー値を人間が読める測定値に変換

BLE アドバタイズメント

BLE 機能は以下のように動作します:

  1. BLE スタック初期化: ESP32 の BLE スタックを設定
  2. アドバタイズメント設定: アドバタイズメントパラメータ(間隔、データフォーマット)を構成
  3. データパッケージング: センサー読み取り値を取得し、メーカー固有データにパッケージ化
  4. アドバタイズメント開始/停止: アドバタイズメントのタイミングを制御

電源管理

電源管理システムは ESP32-C3 の内蔵スリープ機能を使用します:

  1. ディープスリープ設定: ESP-IDF のスリープ API(esp_sleep_enable_timer_wakeup())を使用してウェイクアップタイマーを構成
  2. ウェイクアップソース: タイマーを唯一のウェイクアップソースとして設定(システムは指定された時間後にウェイクアップ)
  3. スリープ開始: esp_deep_sleep_start() でディープスリープに入る前に、アクティブな周辺機器を安全にシャットダウン
  4. ウェイクアッププロセス: タイマーが満了すると、システムはリセットを実行し、最初からアプリケーションを再開

電源管理コンポーネント(power_manager.c)は、スリープモードを処理するためのシンプルなインターフェースを提供します:

// Initialize power manager
power_manager_init();

// Later, when it's time to sleep:
power_manager_enter_deep_sleep(30000); // Sleep for 30 seconds

デバイスがディープスリープに入ると、消費電力は劇的に低下し(約10-20 μA)、長いバッテリー寿命を実現できます。デバイスは完全にシャットダウンし、タイマーが満了すると再起動するため、保持する必要がある状態はRTCメモリまたは不揮発性ストレージに保存する必要があります。

消費電力プロファイル

電力プロファイリングセットアップ

電力プロファイル

システムには以下の電力プロファイルに示すように、明確な電力使用フェーズがあります:

電力フェーズ:

  1. スリープフェーズ: ディープスリープモードで約150μA(ESP32-C3 RTCコントローラーアクティブ + bme680スリープ)
  2. ウェイクアップ & 初期化: 起動とセンサー初期化中に約40mA
  3. アクティブBLEアドバタイジング: BLE送信中のピーク約16mA
  4. クリーンアップ & スリープエントリー: スリープエントリー前のリソースクリーンアップ中に約5mA

バッテリー寿命計算:

  • ディープスリープ中の平均電流(28秒): 150μA
  • アクティブフェーズ中の平均電流(2秒): 約40mA
  • 実効平均電流: 3.92 mA(1分間で測定)
  • 一般的な1500 mAh Li-Ionバッテリーの場合:
    • 1500 mAh ÷ 3.92 mA ≈ 382時間 ≈ 15.9日

電力最適化のヒント:

  • アドバタイジング時間を短縮して高電流期間を最小化
  • 実現可能な最低のアドバタイジング電力を使用
  • 未使用の周辺機器を無効化
  • センサー読み取りプロセスを最適化
  • スリープ時間の延長を検討

ステップ8: プロジェクトのカスタマイズ

プロジェクトの様々な側面をカスタマイズできます:

  1. スリープ時間の変更:

    • main.cSLEEP_TIME_MSを編集して、読み取り頻度を調整
  2. センサー設定の変更:

    • idf.py menuconfigを使用してセンサーサンプリングレート、フィルターなどを変更
  3. BLEパラメーターの調整:

    • BLEビーコンコンポーネントでデバイス名やアドバタイジング間隔を変更
  4. 追加センサーの追加:

    • センサーコンポーネントを拡張して他のGroveセンサーを含める

独自センサーの追加

このプロジェクトに異なるセンサーを統合するには、以下の手順に従ってください:

  1. 新しいセンサーコンポーネントの作成:

    # Create component directory structure
    mkdir -p components/my_new_sensor/include
    touch components/my_new_sensor/CMakeLists.txt
    touch components/my_new_sensor/Kconfig
    touch components/my_new_sensor/my_new_sensor.c
    touch components/my_new_sensor/include/my_new_sensor.h
  2. コンポーネントインターフェースの実装:

    • 初期化関数を定義
    • データ読み取り関数を作成
    • 必要な設定をセットアップ

    ヘッダーファイルの例(my_new_sensor.h):

    #pragma once
    #include <stdbool.h>
    #include "esp_err.h"

    typedef struct {
    float value1;
    float value2;
    // Additional sensor values
    } my_sensor_data_t;

    /**
    * @brief Initialize the sensor
    * @return ESP_OK on success
    */
    esp_err_t my_sensor_init(void);

    /**
    * @brief Read data from the sensor
    * @param data Pointer to structure to store readings
    * @return ESP_OK on success
    */
    esp_err_t my_sensor_read(my_sensor_data_t *data);
  3. ビルドシステムの設定: CMakeLists.txtの例:

    idf_component_register(
    SRCS "my_new_sensor.c"
    INCLUDE_DIRS "include"
    REQUIRES driver
    )
  4. メインアプリケーションの更新:

    • メインアプリケーションの依存関係にあなたのコンポーネントを追加
    • メインアプリケーションフローでセンサーを初期化
    • BLEアドバタイズメントデータにセンサーの読み取り値を含める

    main.cでの統合例:

    #include "my_new_sensor.h"

    void app_main(void) {
    // Initialize other components
    // ...

    // Initialize your new sensor
    ESP_ERROR_CHECK(my_new_sensor_init());

    // Read from your sensor
    my_sensor_data_t sensor_data;
    ESP_ERROR_CHECK(my_sensor_read(&sensor_data));

    // Modify BLE data to include your sensor readings
    // ...
    }
  5. BLE広告データの拡張:

    • BLEビーコンコンポーネントを更新して、センサーデータを広告に含める
    • 新しい測定値に適切なデータタイプIDを割り当てる
  6. 設定の更新:

    • components/my_new_sensor/Kconfigにセンサー用のKconfigオプションを追加
    • これにより、ユーザーはmenuconfigを通じてセンサーを設定できるようになります

この構造化されたアプローチに従うことで、プロジェクトのモジュラーアーキテクチャを維持しながら、追加のセンサーをシームレスに統合できます。

トラブルシューティング

重要なヒント

ヒント

通常動作中のシリアル出力なし
最適な電力効率のため、デバイスは通常動作中にシリアルポートを通じてデバッグ情報を出力しません。デバイスがディープスリープモードの時、LEDも点滅しません。これは消費電力を最小限に抑えるための意図的な設計です。

デバイスの再フラッシュ
デバイスを再フラッシュするには:

  1. フラッシュプロセスを開始する際にXIAOボードのリセットボタンを押す
  2. フラッシュコマンドのタイミングを短いアクティブ期間(デバイスがディープスリープでない時)に合わせる
  3. または、リセットボタンを押し続け、フラッシュコマンドを開始し、フラッシュが始まったらリセットボタンを離す

開発用のデバッグ出力の再有効化
独自のモジュールを開発したりデバッグしたりする際は、シリアル出力を再有効化できます:

  1. idf.py menuconfigを実行
  2. Component configLog outputに移動
  3. デフォルトのログレベルをINFOまたはDEBUGに設定
  4. ログ出力先をUART0として設定
  5. バッテリー寿命を保持するため、デプロイ前に詳細ログを再度無効にすることを忘れずに

センサーが検出されない

センサー検出に問題が発生した場合:

  1. 接続の確認:

    • Groveケーブルがセンサーと拡張ボードの両方に正しく接続されていることを確認
    • I2C Groveポートを使用していることを確認
  2. I2Cアドレスの問題:

    • BME680のデフォルトI2Cアドレスは0x76です。一部のモジュールでは0x77を使用する場合があります
    • 必要に応じて設定でI2Cアドレスを編集
  3. 電源の問題:

    • XIAOが十分な電力を得ていることを確認
    • 異なるUSBケーブルまたはポートを試す

BLEが広告しない

BLE広告が検出されない場合:

  1. BLEスキャナーアプリの確認:

    • 異なるBLEスキャナーアプリを試す
    • 携帯電話でBluetoothが有効になっていることを確認
  2. デバッグ出力の監視:

    • idf.py monitorを使用してエラーメッセージを確認
  3. 広告時間:

    • デフォルト設定では500msしか広告しません。見逃した場合は、main.cADV_TIME_MSを増やす

ビルドまたはフラッシュの失敗

ビルドまたはフラッシュの問題が発生した場合:

  1. ESP-IDFバージョン:

    • ESP-IDF v5.0以降を使用していることを確認
    • コマンド前に. $IDF_PATH/export.sh(Linux/macOS)または%IDF_PATH%\export.bat(Windows)を実行
  2. USB接続:

    • USB接続が安定していることを確認
    • フラッシュ前にXIAO拡張ボードのリセットボタンを押してみる
  3. ポートの問題:

    • ls /dev/tty*(Linux/macOS)またはデバイスマネージャー(Windows)で正しいポートを特定
    • 正しいポートで-pフラグを使用

まとめ

これで、BLEを使用して温度、湿度、気圧、空気質データを放送する電力効率の高い環境監視システムを構築しました。このプロジェクトは、いくつかの重要な概念を実証しています:

  1. センサー統合: ESP-IDFでのI2Cセンサーの操作
  2. BLE通信: BLE広告の作成と管理
  3. 電力管理: バッテリー効率の良い動作のためのディープスリープの実装
  4. ESP-IDF開発: ESP32用のEspressif公式フレームワークの使用

全体的なシステムアーキテクチャ

この基盤は、より複雑なIoTセンサーノード、環境監視システム、または資産追跡ソリューションを作成するために拡張できます。

リソース

✨ コントリビュータープロジェクト

技術サポート & 製品ディスカッション

私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちは、お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...