メインコンテンツまでスキップ

Seeed Studio XIAO ESP32-C5 と MicroPython

MicroPython は、パフォーマンスが重要なコードに対してネイティブコード生成をサポートする Python インタープリターです。マイクロコントローラーとリソース制約のあるシステム向けに最適化された、Python 3.6+ のコア機能のサブセットを提供します。CPython とは異なり、その違いについては MicroPython vs CPython differences ページで詳しく読むことができます。

XIAO ESP32-C5 で MicroPython を使用する​

次に、Windows オペレーティングシステムを基に、XIAO ESP32-C5 で MicroPython を使用し、Thonny IDE でプログラミングする方法をガイドします。

ハードウェアの準備​

開始する前に、XIAO ESP32-C5 開発ボードを準備する必要があります。

Seeed Studio XIAO ESP32-C5

MicroPython ファームウェアのデプロイ​

次に、XIAO ESP32-C5 に MicroPython ファームウェアをデプロイする方法をガイドします。

esptool のインストール​

ESP32-C5 用の MicroPython ファームウェアをインストールする前に、まず esptool をインストールする必要があります。esptool.py を使用して開発ボードのファームウェアを消去およびフラッシュします。

任意のフォルダでターミナルを開き、以下のコマンドを入力します。

pip install esptool

消去​

ヒント

Windows オペレーティングシステムでは、インストールされたプログラムが esptool.py から esptool に名前変更されている場合があります。

XIAO ESP32-C5 に初めて MicroPython をインストールする場合は、以下のコマンドを使用してまず Flash を消去します。

esptool.py eraase_flash
ヒント

esptool.py は ESP32 を搭載したシリアルポートを自動的に検出しようとします。


しかし、これが失敗したり、コンピューターに複数の Espressif ベースのデバイスが接続されている場合は、ターゲットシリアルポートの名前と共に --port オプションを渡します。例:

esptool.py --port PORTNAME erase_flash

フラッシュ​

ステップ 1. リンクをクリックし、ESP32-C5 用の適切なバージョンの MicroPython ファームウェアを選択してダウンロードします。ここでは v1.27.0 バージョンを選択しています。ESP32_GENERIC_C5 MicroPython


ステップ 2. ファームウェアをボードにデプロイし、アドレス 0x2000 から開始します。

ファームウェアを見失わないように、ダウンロードした MicroPython ファームウェアを別のフォルダに配置し、このフォルダで右クリックしてターミナルを開くことをお勧めします。


以下のコマンドを入力し、ESP32_BOARD_NAME-DATE-VERSION.bin を ESP32_GENERIC_C5-20251209-v1.27.0.bin に置き換えます。

esptool.py --baud 460800 write_flash 0x2000 ESP32_BOARD_NAME-DATE-VERSION.bin

esptool.py がシリアルポートを自動的に検出できない場合は、代わりにコマンドラインで明示的に渡すことができます。

esptool.py --port PORTNAME --baud 460800 write_flash 0x2000 ESP32_BOARD_NAME-DATE-VERSION.bin
  • Windows では、ポート名は通常 COM4 のようになります。
  • Linux では、ポート名は通常 /dev/ttyUSB または /dev/ttyACM0 のようになります。
  • Mac では、ポート名は通常 /dev/cu.usbmodem01 のようになります。

ヒント

フラッシュが開始されて途中で失敗する場合は、--baud 460800 オプションを削除して、より遅いデフォルト速度でフラッシュしてみてください。

Thonny IDE のインストール​

インストールに適したバージョンを選択してください。ここでは Windows システムにインストールしているため、Windows バージョンを選択しました。

希望する Python バージョンの指示に従ってください。

その後、設定のデフォルト手順に従うだけです。

LED 点滅の例​

ここでは、Thonny IDE で MicroPython を使用して XIAO ESP32-C5 の L LED を点灯させる方法を示します。

ステップ 1. インタープリターの設定​

  • Thonny IDE を開き、インターフェースの右下角をクリックして Configure interpreter オプションを選択します。MicroPython (generic) とポートを選択します

接続が成功すると、下のシェルウィンドウに MicroPython ファームウェアのバージョン情報が出力されます。


ステップ 2. 新しい led_blink.py ファイル​

  • 左上の File -> New をクリックして新しいファイルを作成し、Ctrl + S を押して led_blink と名前を付けてコンピューターに保存します。


  • 左上の View -> Files をクリックしてチェックを入れ(横に √ が表示されます)、保存されたファイルの場所を表示するウィンドウが左側に表示されます。


ステップ 3. サンプルコードの記述​

XIAO ESP32-C5 の L LED については、対応するピンは GPIO27 で、ローレベル信号で点灯します。

  • サンプルコードを led_blink.py ファイルにコピーします。
from machine import Pin
import time

# Define GPIO27
led = Pin(27, Pin.OUT)

while True:
# Low-level illumination
led.value(0)
print("LED ON")
time.sleep(1) # Wait for 1 second

# High-level extinction
led.value(1)
print("LED OFF")
time.sleep(1)

ステップ 4. コードの実行​

  • 右上に表示されているアイコンをクリックするか、F5 を押してコードを実行すると、LED 情報が印刷されます。

  • オンボード L LED が 1 秒間隔で点滅します。

5 GHz Wi-Fi 接続の例​

XIAO ESP-C5 は 2.4 GHz と 5 GHz デュアルバンド Wi-Fi 6 をサポートしています。この例では、5 GHz Wi-Fi ネットワークに接続する効果を実演します。

  • wifi_connect.py という名前の新しいファイルを作成し、以下のサンプルコードをコピーします。
import network
import time


def connect_wifi(ssid, password):
# Create a Station interface (STA_IF = client mode, connects to a router/AP)
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)

# If already connected, return immediately
if wlan.isconnected():
print("Already connected before, skipping connection step.")
print("Network config:", wlan.ifconfig())
return True

# Enable the Wi-Fi interface
wlan.active(True)

print(f"Connecting to network: {ssid} ...")
wlan.connect(ssid, password)

# Wait for connection with a timeout (e.g., 10 seconds)
max_wait = 10
while max_wait > 0:
if wlan.isconnected():
break
max_wait -= 1
print("Waiting for connection...")
time.sleep(1)

# Check connection result
if wlan.isconnected():
print("Connected successfully!")
print("Network config (IP/Mask/Gateway/DNS):", wlan.ifconfig())

# led.value(0) # If you want to turn on an LED after connection succeeds, add code here
return True
else:
print("Connection failed. Please check SSID or password.")
return False


# ==========================================
# Main Program
# ==========================================

# Fill in your Wi-Fi SSID and password here
SSID = "YourWiFiName"
PASSWORD = "YourWiFiPassword"

# Call the function
connect_wifi(SSID, PASSWORD)
  • 環境内の5GHz WiFiのSSIDとPASSWORDを入力し、コードを実行すると、接続情報が印刷されます。
ヒント

新しいサンプルコードを実行する前に、左上のStopアイコンをクリックするか、Ctrl + F2を押して前の実行環境を終了する必要があります。



これにより、XIAO ESP32-C5が5GHz WiFiネットワークに接続することが可能であることが証明されます。

BLE サンプル​

このサンプルでは、XIAO ESP32-C5のBLE機能を紹介し、nRF Connect Appを使用してデバイスを発見し接続する方法を実演します。

  • BLE_connect.pyという名前の新しいファイルを作成し、以下のサンプルコードをコピーしてください。
BLE接続のリファレンスコード
import bluetooth
import random
import struct
import time
from machine import Pin
from micropython import const

# --- Configuration ---
# Define the LED pin (Using GPIO 27 as per your previous request)
# Active LOW: 0 = On, 1 = Off
LED_PIN = 27
DEVICE_NAME = "XIAO ESP32-C5-BLE"

# --- BLE Constants (UUIDs) ---
# We use standard UUIDs for simplicity, but you can use 128-bit custom UUIDs.
# 0x181A is "Environmental Sensing" Service
_IRQ_CENTRAL_CONNECT = const(1)
_IRQ_CENTRAL_DISCONNECT = const(2)
_IRQ_GATTS_WRITE = const(3)

_FLAG_READ = const(0x0002)
_FLAG_WRITE = const(0x0008)
_FLAG_NOTIFY = const(0x0010)

# Define a Service with one Characteristic (Read/Write/Notify)
# Service UUID: 0x181A
# Characteristic UUID: 0x2A6E (Temperature - just as an example)
_UART_UUID = bluetooth.UUID(0x181A)
_UART_TX = (
bluetooth.UUID(0x2A6E),
_FLAG_READ | _FLAG_WRITE | _FLAG_NOTIFY,
)
_UART_SERVICE = (
_UART_UUID,
(_UART_TX,),
)

# --- Helper: Advertising Payload Generator ---
def advertising_payload(limited_disc=False, br_edr=False, name=None, services=None, appearance=0):
payload = bytearray()

def _append(adv_type, value):
nonlocal payload
payload += struct.pack("BB", len(value) + 1, adv_type) + value

_append(
0x01, # Flags
struct.pack("B", (0x02 if not limited_disc else 0x01) | (0x04 if not br_edr else 0x00)),
)

if name:
_append(0x09, name) # Complete Local Name

if services:
for uuid in services:
b = bytes(uuid)
if len(b) == 2:
_append(0x03, b) # 16-bit Service Class UUIDs
elif len(b) == 16:
_append(0x06, b) # 128-bit Service Class UUIDs

if appearance:
_append(0x19, struct.pack("<h", appearance))

return payload

# --- BLE Class ---
class BLEPeripheral:
def __init__(self, ble, name="ESP32"):
self._ble = ble
self._ble.active(True)
self._ble.irq(self._irq)

# Register services
((self._handle_tx,),) = self._ble.gatts_register_services((_UART_SERVICE,))

self._connections = set()
self._payload = advertising_payload(name=name, services=[_UART_UUID])

# Initialize LED
self._led = Pin(LED_PIN, Pin.OUT)
self._led.value(1) # Turn OFF initially (High)

self._advertise()
print(f"BLE Active. Device Name: {name}")

def _irq(self, event, data):
# Track connections so we can send notifications
if event == _IRQ_CENTRAL_CONNECT:
conn_handle, _, _ = data
print(f"New connection: {conn_handle}")
self._connections.add(conn_handle)
self._led.value(0) # Turn LED ON (Active Low)

elif event == _IRQ_CENTRAL_DISCONNECT:
conn_handle, _, _ = data
print(f"Disconnected: {conn_handle}")
self._connections.remove(conn_handle)
self._led.value(1) # Turn LED OFF
# Start advertising again to allow new connections
self._advertise()

elif event == _IRQ_GATTS_WRITE:
conn_handle, value_handle = data
value = self._ble.gatts_read(value_handle)
if value_handle == self._handle_tx:
print(f"Received write request: {value}")
# You can parse 'value' here to control hardware

def update_value(self, data):
# Write the local value to the handle
self._ble.gatts_write(self._handle_tx, data)
# Notify all connected centrals
for conn_handle in self._connections:
self._ble.gatts_notify(conn_handle, self._handle_tx, data)

def _advertise(self):
self._ble.gap_advertise(100, adv_data=self._payload)
print("Advertising...")

# --- Main Execution ---
def demo():
ble = bluetooth.BLE()
p = BLEPeripheral(ble, name=DEVICE_NAME)

counter = 0

try:
while True:
# Only update value if connected, to save power/cpu (optional)
if p._connections:
# Create a string data: "Count: 1", "Count: 2"...
data_str = f"Count: {counter}"
print(f"Sending notification: {data_str}")

# Send data (must be bytes)
p.update_value(data_str.encode('utf-8'))

counter += 1

time.sleep(2) # Wait 2 seconds

except KeyboardInterrupt:
print("Stopping...")
ble.active(False)

if __name__ == "__main__":
demo()
  • その後、コードを実行し、スマートフォンでnRF Connectアプリを開くと、XIAO ESP32-C5-BLEという名前のデバイスが発見されます。接続が成功すると、オンボードのL LEDが点灯し、その時点で送信カウント情報も印刷されます。


おめでとうございます!上記のすべてのサンプルを完了することで、Thonny IDEを使用してMicroPythonでXIAO ESP32-C5上でプロジェクトを開発する方法をマスターしたと確信しています。皆様のより多くの作品を楽しみにしています!

技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを用意しています。

Loading Comments...