メインコンテンツまでスキップ

XIAO ESP32C6 with PlatformIO

PlatformIO 紹介

PlatformIOは多くの種類の開発ボードを統合し、優れた拡張性を持つ開発プラットフォームです。プラットフォームに必要なタイプがない場合は、手動で開発ボードのタイプを追加することができます。Arduinoで書いたコードはそのまま使用でき、対応するライブラリを追加するだけです。

このwikiでは、PlatformIOのインストール方法とサンプルコードの実行方法を紹介します。

XIAO ESP32C6でPlatformIOを使用する

セットアップ1. 公式サイトからPlatformIOをインストール

PlatformIOソフトウェアをまだインストールしていない場合は、上記のリンクをクリックしてください。

セットアップ2. PlatformIOでプロジェクトを作成

プラットフォームには既にXIAO ESP32S3とXIAO ESP32C3開発ボードのオプションがあるため、そのうちの1つを選択してファイルを作成できます。もちろん、他のファイルでも構いません。プロジェクト名も任意に選択できます。ここではXIAO ESP32 C3を例として使用します。

操作1操作2
ヒント

これより前に、私は既にXIAO ESP32C6インストールパッケージをインストールしていたため、操作2の画像でXIAO ESP32C6のオプションが表示されていますが、あなたが操作を行う際にはそれがありません

セットアップ3. platformio.iniファイルを修正

PlatformIOファイルの作成に成功すると、左列に多くのファイルが表示されます。platform.iniという名前のファイルが見えます。次に、その中身を置き換える必要があります。

操作3

以下のコードをコピーして、platform.iniファイルの内容を置き換える必要があります

[env:seeed_xiao_esp32_c6]
platform = https://github.com/Seeed-Studio/platform-seeedboards.git
board = seeed-xiao-esp32-c6
framework = arduino
ヒント

ファイルを保存することを忘れずに、ctrl+sでローディングが始まります

セットアップ4. コンパイルと書き込み

操作4

最終的に、以下の画像と同じ結果が得られれば、XIAO ESP32C6開発ボードの追加が成功したことを意味します。再度プロジェクトを作成する際に、XIAO ESP32C6の操作が可能になります。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを用意しています。

Loading Comments...