メインコンテンツまでスキップ

Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense でのカメラ使用方法

ヒント

このチュートリアルの内容は、Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense にのみ適用されます。

このチュートリアルでは、XIAO ESP32S3 Sense のカメラモジュールの使用方法について説明します。このチュートリアルは以下の部分に分かれており、まず ESP32 が提供するカメラ機能とその機能について説明します。次に、写真撮影と動画録画の2つの側面からカメラの使用方法をご紹介し、最後に写真撮影と動画録画を中心とした興味深いプロジェクトを作成します。

Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense

入門ガイド

このチュートリアルでは、microSD カード、カメラ、アンテナなどの使用が含まれる場合があります。以下の材料を準備し、プロジェクトのニーズに応じて正しく取り付けてください。

アンテナの取り付け

XIAO ESP32S3 の前面左下に、独立した「WiFi/BT アンテナコネクタ」があります。より良い WiFi/Bluetooth 信号を得るために、パッケージ内のアンテナを取り出してコネクタに取り付ける必要があります。

アンテナの取り付けには少しコツがあります。直接強く押し込もうとすると、非常に押しにくく、指が痛くなります!正しいアンテナの取り付け方法は、まずアンテナコネクタの片側をコネクタブロックに入れ、次に反対側を少し押し下げると、アンテナが取り付けられます。

拡張ボードの取り付け(Sense 用)

拡張ボードの取り付けは非常に簡単です。拡張ボードのコネクタを XIAO ESP32S3 の B2B コネクタに合わせ、強く押して「カチッ」という音が聞こえれば、取り付け完了です。

現在、XIAO ESP32S3 Sense と完全に互換性のある強力な新しいカメラ OV5640 を販売しており、購入された場合はカメラを交換して使用することができます。

ov5640 の詳細なパラメータ情報が必要な場合は、以下のチャートを参照してください。

ヒント

Wiki のカメラに関するすべてのプログラムは、OV5640 と OV2640 の両方のカメラと互換性があります。

microSD カードの準備

XIAO ESP32S3 Sense は最大 32GB の microSD カードをサポートしているため、XIAO 用の microSD カードを購入する予定の場合は、この仕様を参照してください。microSD カードを使用する前に、microSD カードを FAT32 形式でフォーマットしてください。

フォーマット後、microSD カードを microSD カードスロットに挿入できます。挿入方向に注意してください。金色の接点がある面を内側に向けてください。

拡張ボード用カメラスロット回路設計

XIAO ESP32S3 Sense カードスロットは ESP32-S3 の 14 個の GPIO を占有しており、占有するピンの詳細は以下の表に示されています。

ESP32-S3 GPIOカメラESP32-S3 GPIOカメラ
GPIO10XMCLKGPIO11DVP_Y8
GPIO12DVP_Y7GPIO13DVP_PCLK
GPIO14DVP_Y6GPIO15DVP_Y2
GPIO16DVP_Y5GPIO17DVP_Y3
GPIO18DVP_Y4GPIO38DVP_VSYNC
GPIO39CAM_SCLGPIO40CAM_SDA
GPIO47DVP_HREFGPIO48DVP_Y9

PSRAM オプションを有効にする

ESP32 の PSRAM は、ESP32 チップ上の外部 PSRAM(疑似静的ランダムアクセスメモリ)を指し、ESP32 システムの利用可能メモリを増やすための追加メモリ空間を提供します。ESP32 システムにおいて、PSRAM には以下の主な用途があります:

  1. 利用可能 RAM の拡張:ESP32 の内蔵 RAM は限られており、特に画像処理、音声処理など大量のメモリを必要とするアプリケーションでは、内蔵 RAM では不十分な場合があります。PSRAM を使用することで、ESP32 の利用可能 RAM を拡張し、これらのアプリケーションのニーズを満たすことができます。

  2. メモリアクセスの高速化:PSRAM は外部メモリであるため、アクセス速度は内部 RAM よりも遅くなりますが、キャッシュや一時メモリとして使用してメモリアクセスとデータ処理を高速化できます。

  3. ストレージバッファ:ネットワークバッファ、オーディオバッファなど、大きなバッファを必要とするアプリケーションでは、PSRAM が十分なストレージ空間を提供し、メモリ不足の状況を回避できます。

このチュートリアルの内容については、カメラが正常に動作するように Arduino IDE の PSRAM 機能を有効にする必要があります

カメラライブラリ概要

開始する前に、この章を読んで一般的なカメラ機能を理解することをお勧めします。これにより、これらの機能を使用して独自のプロジェクト開発を完了したり、プログラムをより簡単に読むことができるようになります。

パート I:esp_camera.h

  1. カメラ初期化用の設定構造体。

以下は設定の例です。実際のピン状況に応じて記入してください。

static camera_config_t camera_example_config = {
.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM,
.pin_reset = RESET_GPIO_NUM,
.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM,
.pin_sccb_sda = SIOD_GPIO_NUM,
.pin_sccb_scl = SIOC_GPIO_NUM,
.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM,
.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM,
.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM,
.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM,
.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM,
.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM,
.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM,
.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM,
.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM,
.pin_href = HREF_GPIO_NUM,
.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM,

.xclk_freq_hz = 20000000, // The clock frequency of the image sensor
.fb_location = CAMERA_FB_IN_PSRAM; // Set the frame buffer storage location
.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG, // The pixel format of the image: PIXFORMAT_ + YUV422|GRAYSCALE|RGB565|JPEG
.frame_size = FRAMESIZE_UXGA, // The resolution size of the image: FRAMESIZE_ + QVGA|CIF|VGA|SVGA|XGA|SXGA|UXGA
.jpeg_quality = 12, // The quality of the JPEG image, ranging from 0 to 63.
.fb_count = 2, // The number of frame buffers to use.
.grab_mode = CAMERA_GRAB_WHEN_EMPTY // The image capture mode.
};
  1. カメラドライバの初期化。

上記の形式で camera_example_config を設定した後、この関数を使用してカメラドライバを初期化する必要があります。

esp_err_t esp_camera_init(const camera_config_t* config);
  • 入力パラメータ:カメラ設定パラメータ

  • 出力:成功時は ESP_OK

注記

現在、この関数は一度だけ呼び出すことができ、このモジュールを非初期化する方法はありません。

  1. フレームバッファへのポインタを取得。
camera_fb_t* esp_camera_fb_get();

カメラフレームバッファのデータ構造:

typedef struct {
uint8_t * buf; /*!< Pointer to the pixel data */
size_t len; /*!< Length of the buffer in bytes */
size_t width; /*!< Width of the buffer in pixels */
size_t height; /*!< Height of the buffer in pixels */
pixformat_t format; /*!< Format of the pixel data */
struct timeval timestamp; /*!< Timestamp since boot of the first DMA buffer of the frame */
} camera_fb_t;
  1. フレームバッファを再利用のために返却します。
void esp_camera_fb_return(camera_fb_t * fb);
  • 入力パラメータ: フレームバッファへのポインタ
  1. イメージセンサー制御構造体へのポインタを取得します。
sensor_t * esp_camera_sensor_get();
  • 出力: センサーへのポインタ
  1. カメラ設定を不揮発性ストレージ(NVS)に保存します。
esp_err_t esp_camera_save_to_nvs(const char *key);
  • 入力パラメータ: カメラ設定用の一意のNVSキー名
  1. 不揮発性ストレージ(NVS)からカメラ設定を読み込みます。
esp_err_t esp_camera_load_from_nvs(const char *key);
  • 入力パラメータ: カメラ設定用の一意のNVSキー名

パート II: img_converters.h

  1. 画像バッファをJPEGに変換します。
bool fmt2jpg_cb(uint8_t *src, size_t src_len, uint16_t width, uint16_t height, pixformat_t format, uint8_t quality, jpg_out_cb cb, void * arg);
  • 入力パラメータ:

    • src: RGB565、RGB888、YUYV、またはGRAYSCALE形式のソースバッファ
    • src_len: ソースバッファの長さ(バイト単位)
    • width: ソース画像の幅(ピクセル単位)
    • height: ソース画像の高さ(ピクセル単位)
    • format: ソース画像の形式
    • quality: 結果画像のJPEG品質
    • cp: 出力JPEGのバイトを書き込むために呼び出されるコールバック
    • arg: コールバックに渡されるポインタ
  • 出力: 成功時にtrue

  1. カメラフレームバッファをJPEGに変換します。
bool frame2jpg_cb(camera_fb_t * fb, uint8_t quality, jpg_out_cb cb, void * arg);
  • 入力パラメータ:

    • fb: ソースカメラフレームバッファ
    • quality: 結果画像のJPEG品質
    • cp: 出力JPEGのバイトを書き込むために呼び出されるコールバック
    • arg: コールバックに渡されるポインタ
  • 出力: 成功時にtrue

  1. 画像バッファをJPEGバッファに変換します。
bool fmt2jpg(uint8_t *src, size_t src_len, uint16_t width, uint16_t height, pixformat_t format, uint8_t quality, uint8_t ** out, size_t * out_len);
  • 入力パラメータ:

    • src: RGB565、RGB888、YUYV、またはGRAYSCALE形式のソースバッファ
    • src_len: ソースバッファの長さ(バイト単位)
    • width: ソース画像の幅(ピクセル単位)
    • height: ソース画像の高さ(ピクセル単位)
    • format: ソース画像の形式
    • quality: 結果画像のJPEG品質
    • out: 結果バッファのアドレスで設定されるポインタ。使用後は必ずポインタを解放してください。
    • out_len: 出力バッファの長さで設定されるポインタ
  • 出力: 成功時にtrue

  1. カメラフレームバッファをJPEGバッファに変換します。
bool frame2jpg(camera_fb_t * fb, uint8_t quality, uint8_t ** out, size_t * out_len);
  • 入力パラメータ:

    • fb: ソースカメラフレームバッファ
    • quality: 結果画像のJPEG品質
    • out: 結果バッファのアドレスで設定されるポインタ
    • out_len: 出力バッファの長さで設定されるポインタ
  • 出力: 成功時にtrue

  1. 画像バッファをBMPバッファに変換します。
bool fmt2bmp(uint8_t *src, size_t src_len, uint16_t width, uint16_t height, pixformat_t format, uint8_t ** out, size_t * out_len);
  • 入力パラメータ:

    • src: RGB565、RGB888、YUYV、またはGRAYSCALE形式のソースバッファ
    • src_len: ソースバッファの長さ(バイト単位)
    • width: ソース画像の幅(ピクセル単位)
    • height: ソース画像の高さ(ピクセル単位)
    • format: ソース画像の形式
    • quality: 結果画像のJPEG品質
    • out: 結果バッファのアドレスで設定されるポインタ
    • out_len: 出力バッファの長さで設定されるポインタ
  • 出力: 成功時にtrue

  1. カメラフレームバッファをBMPバッファに変換します。
bool frame2bmp(camera_fb_t * fb, uint8_t ** out, size_t * out_len);
  • 入力パラメータ:

    • fb: ソースカメラフレームバッファ
    • quality: 結果画像のJPEG品質
    • cp: 出力JPEGのバイトを書き込むために呼び出されるコールバック
    • arg: コールバックに渡されるポインタ
  • 出力: 成功時にtrue

パート III: app_httpd.cpp

注記

このライブラリ紹介の部分は、「動画保存端末の作成 -- WebServerベース」セクションに基づいています。このライブラリは主にWebサーバー用の画像取得と顔認識機能を実行するために使用されます。ESPのオンボードパッケージには直接含まれていません。

  1. 顔認識機能。
static int run_face_recognition(fb_data_t *fb, std::list<dl::detect::result_t> *results)
  • 入力パラメータ:
    • fb: 画像データを含むフレームバッファを表す構造体へのポインタ
    • results: 検出された顔の結果リストへのポインタ
  1. BMP画像ファイルのHTTPリクエストを処理します。
static esp_err_t bmp_handler(httpd_req_t *req)
  • 入力パラメータ: HTTPリクエストを表す構造体へのポインタ
  1. JPEG画像データをストリーミング方式でエンコードします。
static size_t jpg_encode_stream(void *arg, size_t index, const void *data, size_t len)
  • 入力パラメータ:
    • arg: 関数に渡されるユーザー定義引数へのポインタ
    • index: 画像データ内の現在位置を示すインデックス値
    • data: エンコードする画像データを含むバッファへのポインタ
    • len: データバッファの長さ
  1. カメラからの画像キャプチャとストリーミングのHTTPリクエストを処理します。
static esp_err_t capture_handler(httpd_req_t *req)
  • 入力パラメータ: HTTPリクエストを表す構造体へのポインタ
  1. カメラからの動画ストリーミングのHTTPリクエストを処理します。
static esp_err_t stream_handler(httpd_req_t *req)
  • 入力パラメータ: HTTPリクエストを表す構造体へのポインタ
  1. HTTP経由で動画をキャプチャしてストリーミングするカメラサーバーを初期化して開始します。
void startCameraServer()

カメラで写真を撮る

次に、カメラの最も基本的な使用方法から始めます。例えば、まずカメラを使用して画像取得を完了します。最初のプロジェクトではmicroSDカードを使用し、このプログラムの主なタスクは1分ごとにカメラ映像を取得し、その映像をmicroSDカードに保存することです。

開始する前に、私がしたようにmicroSDカードとカメラを取り付けてください。

完全なプログラムコードと必要な依存ファイルは、以下のリンクで見つけることができます。

このプロジェクトのArduinoプログラムは以下の通りです。

#include "esp_camera.h"
#include "FS.h"
#include "SD.h"
#include "SPI.h"

#define CAMERA_MODEL_XIAO_ESP32S3 // Has PSRAM

#include "camera_pins.h"

unsigned long lastCaptureTime = 0; // Last shooting time
int imageCount = 1; // File Counter
bool camera_sign = false; // Check camera status
bool sd_sign = false; // Check sd status

// Save pictures to SD card
void photo_save(const char * fileName) {
// Take a photo
camera_fb_t *fb = esp_camera_fb_get();
if (!fb) {
Serial.println("Failed to get camera frame buffer");
return;
}
// Save photo to file
writeFile(SD, fileName, fb->buf, fb->len);

// Release image buffer
esp_camera_fb_return(fb);

Serial.println("Photo saved to file");
}

// SD card write file
void writeFile(fs::FS &fs, const char * path, uint8_t * data, size_t len){
Serial.printf("Writing file: %s\n", path);

File file = fs.open(path, FILE_WRITE);
if(!file){
Serial.println("Failed to open file for writing");
return;
}
if(file.write(data, len) == len){
Serial.println("File written");
} else {
Serial.println("Write failed");
}
file.close();
}

void setup() {
Serial.begin(115200);
while(!Serial); // When the serial monitor is turned on, the program starts to execute

camera_config_t config;
config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
config.xclk_freq_hz = 20000000;
config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG; // for streaming
config.grab_mode = CAMERA_GRAB_WHEN_EMPTY;
config.fb_location = CAMERA_FB_IN_PSRAM;
config.jpeg_quality = 12;
config.fb_count = 1;

// if PSRAM IC present, init with UXGA resolution and higher JPEG quality
// for larger pre-allocated frame buffer.
if(config.pixel_format == PIXFORMAT_JPEG){
if(psramFound()){
config.jpeg_quality = 10;
config.fb_count = 2;
config.grab_mode = CAMERA_GRAB_LATEST;
} else {
// Limit the frame size when PSRAM is not available
config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
config.fb_location = CAMERA_FB_IN_DRAM;
}
} else {
// Best option for face detection/recognition
config.frame_size = FRAMESIZE_240X240;
#if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3
config.fb_count = 2;
#endif
}

// camera init
esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
if (err != ESP_OK) {
Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
return;
}

camera_sign = true; // Camera initialization check passes

// Initialize SD card
if(!SD.begin(21)){
Serial.println("Card Mount Failed");
return;
}
uint8_t cardType = SD.cardType();

// Determine if the type of SD card is available
if(cardType == CARD_NONE){
Serial.println("No SD card attached");
return;
}

Serial.print("SD Card Type: ");
if(cardType == CARD_MMC){
Serial.println("MMC");
} else if(cardType == CARD_SD){
Serial.println("SDSC");
} else if(cardType == CARD_SDHC){
Serial.println("SDHC");
} else {
Serial.println("UNKNOWN");
}

sd_sign = true; // sd initialization check passes

Serial.println("Photos will begin in one minute, please be ready.");
}

void loop() {
// Camera & SD available, start taking pictures
if(camera_sign && sd_sign){
// Get the current time
unsigned long now = millis();

//If it has been more than 1 minute since the last shot, take a picture and save it to the SD card
if ((now - lastCaptureTime) >= 60000) {
char filename[32];
sprintf(filename, "/image%d.jpg", imageCount);
photo_save(filename);
Serial.printf("Saved picture:%s\n", filename);
Serial.println("Photos will begin in one minute, please be ready.");
imageCount++;
lastCaptureTime = now;
}
}
}
注記

このプログラムのコンパイルとアップロードには他に2つの依存関係が必要です。GitHubにアクセスして完全にダウンロードしてください。

XIAO ESP32S3用のプログラムをアップロードしてください。プログラムが正常にアップロードされたら、シリアルモニターを開き、撮影したいオブジェクトにカメラを向けて1分間待ってください。撮影された写真はSDカードに保存されます。その後、XIAOは1分ごとに写真を撮影します。

microSDカードを取り外し、カードリーダーを使用してカード内に保存された写真を確認できます。

プログラムの注釈

プログラムは、使用する必要があるカメラとSDカードライブラリ、およびXIAO ESP32S3用に定義したピン依存ファイルのインポートから始まります。

次に、読みやすくするために、2つの関数を順次定義します。1つは撮影した画像をSDカードに保存する関数photo_save()で、もう1つはファイルを書き込む関数writeFile()です。

// Save pictures to SD card
void photo_save(const char * fileName) {
// Take a photo
camera_fb_t *fb = esp_camera_fb_get();
if (!fb) {
Serial.println("Failed to get camera frame buffer");
return;
}
// Save photo to file
writeFile(SD, fileName, fb->buf, fb->len);

// Release image buffer
esp_camera_fb_return(fb);

Serial.println("Photo saved to file");
}

画像をmicroSDカードに保存する関数では、2つの主要なタスクが実行されます。1つ目は画像の取得で、2つ目はファイルを書き込む関数の呼び出しです。

画像の取得はesp_camera_fb_get()で行うことができ、画像情報はポインタfbに保存され、その後fbbufをSDカードに書き込むことができます。

Setup()関数では、プログラムの大部分がカメラピンの設定とカメラの初期化を行っており、デフォルトでそのまま適用できます。カメラのピクセルや品質に要求がある場合は、カメラライブラリ概要の章で説明されている機能に従って内部の値を調整できます。

loop()関数で最後に行うことは、1分ごとに写真を撮影し、撮影した写真のファイル名サフィックスとして増分番号を使用することを制御することです。

if(camera_sign && sd_sign){
// Get the current time
unsigned long now = millis();

//If it has been more than 1 minute since the last shot, take a picture and save it to the SD card
if ((now - lastCaptureTime) >= 60000) {
char filename[32];
sprintf(filename, "/image%d.jpg", imageCount);
photo_save(filename);
Serial.printf("Saved picture:%s\n", filename);
Serial.println("Photos will begin in one minute, please be ready.");
imageCount++;
lastCaptureTime = now;
}
}

loop()を実行する前に、2つのフラグチェックcamera_signsd_signを設定します。これにより、写真の撮影と保存のタスクは、Setup()でカメラとSDカードのチェックが正常に実行された後に実行されることが保証されます。

プロジェクト I:ハンドヘルドカメラの製作

次に、上記の理論的知識を使用して、超小型の写真撮影デバイスを作成します。このプロジェクトの最終結果は、ライブカメラフィードがSeeed Studio Round Display for XIAOに表示され、撮影したいオブジェクトをロックしたときに、画面をタッチして写真を撮影し、microSDカードに記録することです。

事前準備

このプロジェクトを開始する前に、以下のハードウェアを事前に準備する必要があります。

Seeed Studio XIAO ESP32S3 SenseSeeed Studio Round Display for XIAO

このプロジェクトではRound Display for XIAOを使用するため、このプロジェクトのルーチンを実行する前に、**ディスプレイ拡張ボードのWiki環境設定**の内容を読み、必要なライブラリをインストールしてTFT環境を設定してください。

XIAO EPS32S3 SenseはSDカードスロットに接続された3つのプルアップ抵抗R4〜R6で設計されており、ラウンドディスプレイにもプルアップ抵抗があるため、両方を同時に使用するとSDカードを読み取ることができません。この問題を解決するには、XIAO ESP32S3 Sense拡張ボードのJ3を切断する必要があります。

ヒント

ただし、XIAO ESP32S3 SenseのmicroSDカードスロットを同時に使用する新しい方法を提供してくれたエンジニアMjrovaiに感謝する必要があります。これはソフトウェアレベルでも可能です。**彼の方法と手順**を参照できます。

J3を切断した後、XIAO ESP32S3 SenseのSDカードスロットは正常に動作しなくなるため、Round DisplayのSDカードスロットにmicroSDカードを挿入する必要があります。

次に、microSDカード、XIAO ESP32S3 Sense、Round Displayを順番にインストールしてください。

ヒント

ブレードでJ3接続を切断する際にカメラを傷つけないよう、最初にカメラモジュールを取り外すことをお勧めします。

具体的な操作

以下のリンクから完全なプログラムコードと必要な依存ファイルを見つけることができます。

以下は、このプロジェクトのArduinoプログラムです。

#include <Arduino.h>
#include <TFT_eSPI.h>
#include <SPI.h>
#include "esp_camera.h"
#include "FS.h"
#include "SD.h"
#include "SPI.h"

#define CAMERA_MODEL_XIAO_ESP32S3 // Has PSRAM
#define TOUCH_INT D7

#include "camera_pins.h"

// Width and height of round display
const int camera_width = 240;
const int camera_height = 240;

// File Counter
int imageCount = 1;
bool camera_sign = false; // Check camera status
bool sd_sign = false; // Check sd status

TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();

// SD card write file
void writeFile(fs::FS &fs, const char * path, uint8_t * data, size_t len){
Serial.printf("Writing file: %s\n", path);

File file = fs.open(path, FILE_WRITE);
if(!file){
Serial.println("Failed to open file for writing");
return;
}
if(file.write(data, len) == len){
Serial.println("File written");
} else {
Serial.println("Write failed");
}
file.close();
}

bool display_is_pressed(void)
{
if(digitalRead(TOUCH_INT) != LOW) {
delay(3);
if(digitalRead(TOUCH_INT) != LOW)
return false;
}
return true;
}

void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(115200);
// while(!Serial);

// Camera pinout
camera_config_t config;
config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
config.xclk_freq_hz = 20000000;
// config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
config.frame_size = FRAMESIZE_240X240;
// config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG; // for streaming
config.pixel_format = PIXFORMAT_RGB565;
config.grab_mode = CAMERA_GRAB_WHEN_EMPTY;
config.fb_location = CAMERA_FB_IN_PSRAM;
config.jpeg_quality = 12;
config.fb_count = 1;

// if PSRAM IC present, init with UXGA resolution and higher JPEG quality
// for larger pre-allocated frame buffer.
if(config.pixel_format == PIXFORMAT_JPEG){
if(psramFound()){
config.jpeg_quality = 10;
config.fb_count = 2;
config.grab_mode = CAMERA_GRAB_LATEST;
} else {
// Limit the frame size when PSRAM is not available
config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
config.fb_location = CAMERA_FB_IN_DRAM;
}
} else {
// Best option for face detection/recognition
config.frame_size = FRAMESIZE_240X240;
#if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3
config.fb_count = 2;
#endif
}

// camera init
esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
if (err != ESP_OK) {
Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
return;
}
Serial.println("Camera ready");
camera_sign = true; // Camera initialization check passes

// Display initialization
tft.init();
tft.setRotation(1);
tft.fillScreen(TFT_WHITE);

// Initialize SD card
if(!SD.begin(D2)){
Serial.println("Card Mount Failed");
return;
}
uint8_t cardType = SD.cardType();

// Determine if the type of SD card is available
if(cardType == CARD_NONE){
Serial.println("No SD card attached");
return;
}

Serial.print("SD Card Type: ");
if(cardType == CARD_MMC){
Serial.println("MMC");
} else if(cardType == CARD_SD){
Serial.println("SDSC");
} else if(cardType == CARD_SDHC){
Serial.println("SDHC");
} else {
Serial.println("UNKNOWN");
}

sd_sign = true; // sd initialization check passes

}

void loop() {
if( sd_sign && camera_sign){

// Take a photo
camera_fb_t *fb = esp_camera_fb_get();
if (!fb) {
Serial.println("Failed to get camera frame buffer");
return;
}

if(display_is_pressed()){
Serial.println("display is touched");
char filename[32];
sprintf(filename, "/image%d.jpg", imageCount);
// Save photo to file
writeFile(SD, filename, fb->buf, fb->len);
Serial.printf("Saved picture:%s\n", filename);
imageCount++;
}

// Decode JPEG images
uint8_t* buf = fb->buf;
uint32_t len = fb->len;
tft.startWrite();
tft.setAddrWindow(0, 0, camera_width, camera_height);
tft.pushColors(buf, len);
tft.endWrite();

// Release image buffer
esp_camera_fb_return(fb);

delay(10);
}
}

プログラムをXIAO ESP32S3 Senseにアップロードします。アップロード成功後に画面が点灯しない場合は、XIAOのResetボタンをクリックする必要があるかもしれません。その後、Round Displayにリアルタイムで監視画面が表示されます。画面のどこかをクリックすると、画像が記録されmicroSDカードに保存されます。

プログラムの注釈

カメラとmicroSDカードの設定は前の内容なので、ここでは繰り返しません。microSDカードの使用については、XIAO ESP32S3 SenseファイルシステムのWikiを参照して使用方法を学ぶことができます。

// Take a photo
camera_fb_t *fb = esp_camera_fb_get();
if (!fb) {
Serial.println("Failed to get camera frame buffer");
return;
}

...

// Release image buffer
esp_camera_fb_return(fb);

delay(10);

上記のプログラムは、カメラを呼び出すための基本的なコードブロックで、画面キャプチャ、例外終了、写真バッファの解放の3つの部分に分かれています。

if(display_is_pressed()){
Serial.println("display is touched");
char filename[32];
sprintf(filename, "/image%d.jpg", imageCount);
// Save photo to file
writeFile(SD, filename, fb->buf, fb->len);
Serial.printf("Saved picture:%s\n", filename);
imageCount++;
}

上記のプログラムは、画面がタッチされているかどうかをチェックします。タッチされている場合、コードはキャプチャした画像をmicroSDカード上のファイルに保存します。

// Decode JPEG images
uint8_t* buf = fb->buf;
uint32_t len = fb->len;
tft.startWrite();
tft.setAddrWindow(0, 0, camera_width, camera_height);
tft.pushColors(buf, len);
tft.endWrite();

このコードの部分は、キャプチャした画像を画面に表示します。まずcamera_fb_t構造体から画像バッファとその長さを取得します。次に、画像データを受信するように画面を設定し、pushColors()関数を使用して画面に画像を表示します。

短い動画を録画してmicroSDカードに保存

注記

現在サポートされているエンコーディングライブラリのリソースが少なすぎて、操作が非常に複雑で面倒なため、MCU上での動画エンコーディングエクスポートはお勧めしません。

この例では動画エンコーディングは含まれておらず、エクスポートされる動画はフレームごとのAVIのMJPG合成なので、動画録画は特に良好で満足のいくものではない可能性があります。このチュートリアルの目的は、短い動画を録画するための簡単な方法とアイデアを提供することであり、より良いソリューションを持つパートナーからのPRの提出を歓迎します。

前の章では、カメラを使用して画像をキャプチャする方法を習得しました。単一の画像を繋ぎ合わせて動く動画画像を作ることを知っています。この理論に基づいて、この章のプロジェクトでは、1分ごとに10秒間の動画を録画してmicroSDカードに保存するプログラムの書き方をガイドします。

以下のリンクから完全なプログラムコードと必要な依存ファイルを見つけることができます。

このプロジェクトのArduinoプログラムは以下の通りです。

#include "esp_camera.h"
#include "FS.h"
#include "SD.h"
#include "SPI.h"
#include "esp_timer.h"

#define CAMERA_MODEL_XIAO_ESP32S3 // Has PSRAM

#include "camera_pins.h"

const int SD_PIN_CS = 21;

File videoFile;
bool camera_sign = false;
bool sd_sign = false;
unsigned long lastCaptureTime = 0;
unsigned long captureDuration = 10000; // 10 seconds
int imageCount = 0;

void setup() {
Serial.begin(115200);
while(!Serial);

// Initialize the camera
camera_config_t config;
config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
config.xclk_freq_hz = 20000000;
config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
config.grab_mode = CAMERA_GRAB_WHEN_EMPTY;
config.fb_location = CAMERA_FB_IN_PSRAM;
config.jpeg_quality = 12;
config.fb_count = 1;

// camera init
esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
if (err != ESP_OK) {
Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
return;
}

camera_sign = true;

// Initialize the SD card
if (!SD.begin(SD_PIN_CS)) {
Serial.println("SD card initialization failed!");
return;
}

uint8_t cardType = SD.cardType();

// Determine if the type of SD card is available
if(cardType == CARD_NONE){
Serial.println("No SD card attached");
return;
}

Serial.print("SD Card Type: ");
if(cardType == CARD_MMC){
Serial.println("MMC");
} else if(cardType == CARD_SD){
Serial.println("SDSC");
} else if(cardType == CARD_SDHC){
Serial.println("SDHC");
} else {
Serial.println("UNKNOWN");
}

sd_sign = true;

Serial.println("Video will begin in one minute, please be ready.");
}

void loop() {
// Camera & SD available, start taking video
if (camera_sign && sd_sign) {
// Get the current time
unsigned long now = millis();

//If it has been more than 1 minute since the last video capture, start capturing a new video
if ((now - lastCaptureTime) >= 60000) {
char filename[32];
sprintf(filename, "/video%d.avi", imageCount);
videoFile = SD.open(filename, FILE_WRITE);
if (!videoFile) {
Serial.println("Error opening video file!");
return;
}
Serial.printf("Recording video:%s\n", filename);
lastCaptureTime = now;

// Start capturing video frames
while ((millis() - lastCaptureTime) < captureDuration) {
camera_fb_t *fb = esp_camera_fb_get();
if (!fb) {
Serial.println("Error getting framebuffer!");
break;
}
videoFile.write(fb->buf, fb->len);
esp_camera_fb_return(fb);
}

// Close the video file
videoFile.close();
Serial.printf("Video saved: %s\n", filename);
imageCount++;

Serial.println("Video will begin in one minute, please be ready.");

// Wait for the remaining time of the minute
delay(60000 - (millis() - lastCaptureTime));
}
}
}

コードをXIAO ESP32S3 Senseにアップロードし、シリアルモニターを開きます。この時、録画したいオブジェクトにカメラの位置を調整してください。1分後、XIAOのオレンジ色のLEDが点滅し始め、録画が開始されmicroSDカードに保存されます。

注記

プログラムにはエンコーディングやフレームレートなどの設定が含まれていないため、録画された映像の各フレームに変化がない場合、動画は1秒間しか開かない可能性があります。

プログラムの注釈

動画録画の手順における核心と鍵は、連続した10秒間の期間中、写真ストリームを継続的に取得し、それをmicroSDカードに継続的に書き込むことです。

// Start capturing video frames
while ((millis() - lastCaptureTime) < captureDuration) {
camera_fb_t *fb = esp_camera_fb_get();
if (!fb) {
Serial.println("Error getting framebuffer!");
break;
}
videoFile.write(fb->buf, fb->len);
esp_camera_fb_return(fb);
}

その上で、外側に1分間の待機判定の層をネストして、動画が1分ごとに開始されることを確実にします。

//If it has been more than 1 minute since the last video capture, start capturing a new video
if ((now - lastCaptureTime) >= 60000) {

...

delay(60000 - (millis() - lastCaptureTime));
}

プロジェクト II:ビデオストリーミング

このチュートリアルの最後に、ビデオストリーミングプロジェクトを紹介しましょう。このプロジェクトでは、XIAO ESP32S3 Senseによって作成されたWebページでライブビデオストリームを見ることができ、いくつかのパラメータを設定することで画面の表示を変更できます。

以下のリンクから完全なプログラムコードと必要な依存ファイルを見つけることができます。

ArduinoでESP32ボードパッケージの2.0.xバージョンを使用している場合は、以下からダウンロードしてください:

Arduino で esp32 ボードパッケージの 3.0.x バージョンを使用している場合は、以下からダウンロードしてください:

このプロジェクトの Arduino プログラムは以下の通りです。

#include "esp_camera.h"
#include <WiFi.h>

#define CAMERA_MODEL_XIAO_ESP32S3 // Has PSRAM

#include "camera_pins.h"

// ===========================
// Enter your WiFi credentials
// ===========================
const char* ssid = "**********";
const char* password = "**********";

void startCameraServer();
void setupLedFlash(int pin);

void setup() {
Serial.begin(115200);
while(!Serial);
Serial.setDebugOutput(true);
Serial.println();

camera_config_t config;
config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
config.xclk_freq_hz = 20000000;
config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG; // for streaming
//config.pixel_format = PIXFORMAT_RGB565; // for face detection/recognition
config.grab_mode = CAMERA_GRAB_WHEN_EMPTY;
config.fb_location = CAMERA_FB_IN_PSRAM;
config.jpeg_quality = 12;
config.fb_count = 1;

// if PSRAM IC present, init with UXGA resolution and higher JPEG quality
// for larger pre-allocated frame buffer.
if(config.pixel_format == PIXFORMAT_JPEG){
if(psramFound()){
config.jpeg_quality = 10;
config.fb_count = 2;
config.grab_mode = CAMERA_GRAB_LATEST;
} else {
// Limit the frame size when PSRAM is not available
config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
config.fb_location = CAMERA_FB_IN_DRAM;
}
} else {
// Best option for face detection/recognition
config.frame_size = FRAMESIZE_240X240;
#if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3
config.fb_count = 2;
#endif
}

// camera init
esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
if (err != ESP_OK) {
Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
return;
}

sensor_t * s = esp_camera_sensor_get();
// initial sensors are flipped vertically and colors are a bit saturated
if (s->id.PID == OV3660_PID) {
s->set_vflip(s, 1); // flip it back
s->set_brightness(s, 1); // up the brightness just a bit
s->set_saturation(s, -2); // lower the saturation
}
// drop down frame size for higher initial frame rate
if(config.pixel_format == PIXFORMAT_JPEG){
s->set_framesize(s, FRAMESIZE_QVGA);
}

// Setup LED FLash if LED pin is defined in camera_pins.h
#if defined(LED_GPIO_NUM)
setupLedFlash(LED_GPIO_NUM);
#endif

WiFi.begin(ssid, password);
WiFi.setSleep(false);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");

startCameraServer();

Serial.print("Camera Ready! Use 'http://");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.println("' to connect");
}

void loop() {
// Do nothing. Everything is done in another task by the web server
delay(10000);
}

プログラムをアップロードする前に、コード内の WiFi 名とパスワードを自分のものに変更する必要があります。プログラムをアップロードした後、XIAO ESP32C3 が WiFi に正常に接続されると、その IP アドレスが出力されます。

注意

XIAO ESP32S3 でこのプロジェクトを長時間実行する場合は、放熱にご注意ください。XIAO は非常に熱くなりますので、やけどにご注意ください!

ヒント

上図でご覧いただけるように、デバッグ情報の出力をオンにすると、シリアルモニターにチップカーネルのデバッグ情報が出力される場合があります。例えば [0;31mE (2947) MFN: Partition Not found[0m などですが、これはプログラムの実行に影響しませんのでご心配ありません。

ブラウザ(Edge または Google Chrome を推奨)を開き、その IP アドレスを入力すると、ビデオの設定ページが表示されます。

注記

ブラウザを使用するデバイスは、XIAO と同じ LAN 内にある必要があることにご注意ください。

設定したいビデオストリームの仕様を設定した後、左側のツールバーの下部にある Start Stream をクリックすると、カメラのライブフィードが表示されます。

幸い、ESP32 は公式に顔認識機能もプログラムに追加しています。画質を下げて顔認識のボタンスイッチをオンにすることで、この機能を体験できます。

ヒント

パフォーマンス上の理由から、顔認識のスイッチをオンにする場合、画面の品質は CIF より高くできません。そうでないと、ウェブページでエラーがポップアップします。

おお、私の大きな顔が囲まれています。

OV5640 オートフォーカス

ハードウェア準備

XIAO ESP32S3 Sense 用 OV5640 カメラ

ソフトウェア準備

方法 1

オープンソースコードを提供してくださった @Eric に特別な感謝を

コード例

#include "esp_camera.h"
#include <WiFi.h>
#include "ESP32_OV5640_AF.h"

#define CAMERA_MODEL_XIAO_ESP32S3 // Has PSRAM

#include "camera_pins.h"

const char* ssid = "";
const char* password = "";

void startCameraServer();
void setupLedFlash(int pin);
OV5640 ov5640 = OV5640();

void setup() {
Serial.begin(115200);
while(!Serial);
Serial.setDebugOutput(true);
Serial.println();

camera_config_t config;
config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
config.xclk_freq_hz = 20000000;
config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG; // for streaming
//config.pixel_format = PIXFORMAT_RGB565; // for face detection/recognition
config.grab_mode = CAMERA_GRAB_WHEN_EMPTY;
config.fb_location = CAMERA_FB_IN_PSRAM;
config.jpeg_quality = 12;
config.fb_count = 1;

// if PSRAM IC present, init with UXGA resolution and higher JPEG quality
// for larger pre-allocated frame buffer.
if(config.pixel_format == PIXFORMAT_JPEG){
if(psramFound()){
config.jpeg_quality = 10;
config.fb_count = 2;
config.grab_mode = CAMERA_GRAB_LATEST;
} else {
// Limit the frame size when PSRAM is not available
config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
config.fb_location = CAMERA_FB_IN_DRAM;
}
} else {
// Best option for face detection/recognition
config.frame_size = FRAMESIZE_240X240;
#if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3
config.fb_count = 2;
#endif
}

// camera init
esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
if (err != ESP_OK) {
Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
return;
}

sensor_t * s = esp_camera_sensor_get();
ov5640.start(s);

if (ov5640.focusInit() == 0) {
Serial.println("OV5640_Focus_Init Successful!");
}

if (ov5640.autoFocusMode() == 0) {
Serial.println("OV5640_Auto_Focus Successful!");
}

// Setup LED FLash if LED pin is defined in camera_pins.h
#if defined(LED_GPIO_NUM)
setupLedFlash(LED_GPIO_NUM);
#endif

WiFi.begin(ssid, password);
WiFi.setSleep(false);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");

startCameraServer();

Serial.print("Camera Ready! Use 'http://");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.println("' to connect");
}

void loop() {
uint8_t rc = ov5640.getFWStatus();
Serial.printf("FW_STATUS = 0x%x\n", rc);

if (rc == -1) {
Serial.println("Check your OV5640");
} else if (rc == FW_STATUS_S_FOCUSED) {
Serial.println("Focused!");
} else if (rc == FW_STATUS_S_FOCUSING) {
Serial.println("Focusing!");
}
}

結果チャート

ヒント

フォーカス効果を確認するには解像度が1280*1024以上である必要があります。フォーカス時に画面が遅延し、しばらく画面を待つ必要があります。

方法2

ヒント

フォーカス効果を確認するには解像度が1600*1200以上である必要があります。フォーカス時に画面が遅延し、しばらく画面を待つ必要があります。

以下のzipファイルをダウンロードしてArduinoに追加してください

ヒント

方法1と方法2のライブラリ内のOV5640は同時に存在できません

#include "esp_camera.h"
#include <WiFi.h>
#include "ESP32_OV5640_AF.h"

#define CAMERA_MODEL_XIAO_ESP32S3 // Has PSRAM

#include "camera_pins.h"

const char *ssid = "";
const char *password = "";

void startCameraServer();
void setupLedFlash(int pin);
OV5640 ov5640 = OV5640();

void setup() {
Serial.begin(115200);

camera_config_t config;
config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
config.xclk_freq_hz = 20000000;
config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
config.grab_mode = CAMERA_GRAB_LATEST;
config.fb_location = CAMERA_FB_IN_PSRAM;
config.jpeg_quality = 10;
config.fb_count = 2;

if(psramFound()){
config.jpeg_quality = 10;
config.fb_count = 2;
config.grab_mode = CAMERA_GRAB_LATEST;
} else {
// Limit the frame size when PSRAM is not available
config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
config.fb_location = CAMERA_FB_IN_DRAM;
}

esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
if (err != ESP_OK) {
Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
return;
}

// auto focus
#if 1
sensor_t* sensor = esp_camera_sensor_get();
int ret = 0;
ov5640.start(sensor);

if (ov5640.focusInit() == 0) {
Serial.println("OV5640_Focus_Init Successful!");
} else {
Serial.println("OV5640_Focus_Init Failed!");
}

ret = ov5640.autoFocusMode(false);
if (ret == 0) {
Serial.println("OV5640_Auto_Focus Successful!");
} else {
Serial.printf("OV5640_Auto_Focus Failed! - [%d]\n", ret);
}
#endif

WiFi.begin(ssid, password);
WiFi.setSleep(false);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.println("\nWiFi connected");

startCameraServer();

Serial.printf("Camera Ready! Use 'http://%s' to connect\n", WiFi.localIP().toString().c_str());
}

void loop() {
if (Serial.available()) {
sensor_t* sensor = esp_camera_sensor_get();
int ret = 0;

switch (Serial.read()) {
case 'b':
ret = sensor->set_reg(sensor, 0x3022, 0xff, 0x03);
Serial.printf("begin to auto focus - %d\n", ret);
break;
case 's':
ret = sensor->set_reg(sensor, 0x3022, 0xff, 0x06);
Serial.printf("focus stop here - %d\n", ret);
break;
}
}

uint8_t rc = ov5640.getFWStatus();
Serial.printf("FW_STATUS = 0x%x\n", rc);

if (rc == -1) {
Serial.println("Check your OV5640");
} else if (rc == FW_STATUS_S_FOCUSED) {
Serial.println("Focused!");
} else if (rc == FW_STATUS_S_FOCUSING) {
Serial.println("Focusing!");
} else {
}

delay(1000);
}
ヒント

モード1は、モード2よりもフォーカス効果がより顕著で、より鮮明な画像を提供するため推奨されます。

トラブルシューティング

Q1: XIAO ESP32S3 SenseとRound Displayを一緒に使用する場合、J3ピンを切断する必要がありますか?どのSDカードスロットが使用できますか?

A: 原則として、XIAO ESP32S3 SenseをRound Displayと一緒に使用してmicroSDカードを使用する場合は、J3ピンを切断する必要があります。理由は、両方の拡張ボードの回路設計にプルアップ抵抗があるため、理論的には2つのプルアップ抵抗が同時に動作すると、SDカードスロットが正常に動作しないからです。SDカードマウント失敗のエラーメッセージが表示されます。Round Display上のプルアップ抵抗はブロックできないため、2つを一緒に使用する際は、senseの拡張ボード上のJ3を切断して、1つのプルアップ抵抗のみが動作するようにする必要があります。これにより、両方を一緒に使用する場合、Round Display上のSDカードスロットのみがアクティブになることが決まります。

ただし、XIAO ESP32S3 Sense上のmicroSDカードスロットを同時に使用する新しい方法を提供してくれたエンジニアMjrovaiに感謝する必要があります。これはソフトウェアレベルでも可能です。**彼の方法と手順**を参照できます。

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!弊社製品での体験ができるだけスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...