メインコンテンツまでスキップ

SenseCraft Model Assistant Seeed Studio XIAO ESP32S3 入門ガイド

はじめに​

SenseCraft Model Assistant は、組み込みAIに焦点を当てたオープンソースプロジェクトです。OpenMMLab の優秀なアルゴリズムを実世界のシナリオに最適化し、実装をよりユーザーフレンドリーにして、組み込みデバイスでより高速で正確な推論を実現しています。

必要なハードウェア​

必要なソフトウェア​

インストール方法​

ESP-IDF のインストール​

ESP-IDF get started guide の手順に従って、ツールチェーンと ESP-IDF 自体をセットアップしてください。

次のステップでは、このインストールが成功し、IDF 環境変数が設定されている ことを前提としています。具体的には:

  • IDF_PATH 環境変数が設定されている
  • idf.py と Xtensa-esp32 ツール(例:xtensa-esp32-elf-gcc)が $PATH にある

サブモジュールの取得​

プロジェクトのルートディレクトリに移動し、以下のコマンドを実行してサブモジュールを取得してください:

git clone https://github.com/Seeed-Studio/edgelab-example-esp32 && cd edgelab-example-esp32
git submodule init
git submodule update

使用方法​

サンプルのビルド​

サンプルディレクトリ(examples/<example_name>)に移動し、サンプルをビルドしてください。

IDF_TARGET を設定します(ESP32-S3 ターゲットの場合、IDF バージョン release/v4.4 が必要です)

idf.py set-target esp32s3

サンプルを設定します

idf.py menuconfig
  • Component config -> SenseCraft Model Assistant Configuration -> Camera Configuration -> Select Camera Pinout でカメラモジュールを選択してください img
  • Component config -> SenseCraft Model Assistant Configuration -> LCD Configuration -> Select LCD Pinout で LCD モジュールを選択してください img

ビルドするには、以下を実行してください:

idf.py build

サンプルの読み込みと実行​

フラッシュするには(/dev/ttyUSB0 をデバイスのシリアルポートに置き換えてください):

idf.py --port /dev/ttyUSB0 flash

シリアル出力をモニターします:

idf.py --port /dev/ttyUSB0 monitor

技術サポート & 製品ディスカッション​

私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちは、お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...