メインコンテンツまでスキップ

XIAO ESP32S3 Senseを基にしたミニチュアChatGPT音声アシスタント

本日は、XIAO ESP32S3 SenseとXIAO用のラウンドディスプレイを使用した新しいプロジェクトをご紹介します。このプロジェクトでは、まずXIAO ESP32S3 SenseのマイクとGoogle Cloudの音声からテキストへのサービスを使用して音声認識システムを構築します。認識された音声テキストを使用してOpenAIのインターフェースを呼び出し、ChatGPTに質問をして回答を得ます。最後に、認識された音声と回答内容を画面に表示します。

これが私たちのインテリジェントな「XIAO」アシスタントです!

このプロジェクトを完成させるために必要な一般的な手順を見てみましょう。

以下の図に一般的なフレームワーク構造を示します。

はじめに

このプロジェクトを開始する前に、以下に記載されているように、事前にハードウェアとソフトウェアを準備する必要があります。

ハードウェアの準備

プログラムの内容を完全に体験するには、少なくとも以下のハードウェア機器が必要です。

Seeed Studio XIAO ESP32S3 SenseSeeed Studio XIAO用ラウンドディスプレイ

これに加えて、録音ファイルを保存するためにFAT32形式でフォーマットされた32GB以下のmicroSDカードが必要です。

XIAO ESP32S3 Senseは、SDカードスロットに接続された3つのプルアップ抵抗R4~R6を備えており、ラウンドディスプレイにもプルアップ抵抗があるため、両方を同時に使用するとSDカードを読み取ることができません。この問題を解決するために、XIAO ESP32S3 Sense拡張ボードのJ3を切断する必要があります。

J3を切断すると、XIAO ESP32S3 SenseのSDカードスロットが正常に動作しなくなるため、ラウンドディスプレイのSDカードスロットにmicroSDカードを挿入する必要があります。

次に、microSDカード、XIAO ESP32S3 Sense、ラウンドディスプレイを順番に取り付けてください。

ヒント

J3接続を刃物で切断する際にカメラを傷つけないように、カメラモジュールを先に取り外すことをお勧めします。

ソフトウェアの準備

XIAO ESP32S3を使用するため、開始する前にWikiの指示に従ってXIAO ESP32S3オンボードパッケージをインストールしてください。

これに加えて、XIAO用ラウンドディスプレイも使用するため、Wikiに従って拡張ボードのライブラリを準備する必要があります。

プロジェクト中にChatGPTのライブラリやArduinoJSONなどのサードパーティライブラリを使用する場合があります。これらは以下からダウンロードしてArduino開発環境に追加できます。

基本ライブラリに加えて、Nodeサービスも使用する必要があるため、Nodejsを自分でインストールする必要があります。公式サイトから直接ダウンロードできます。

すべての準備が整ったら、今日のチュートリアルを始めましょう。

Google Cloud Speech-to-Text サービスの登録と有効化

ヒント

Google Cloud Speech-to-Text サービスの登録と設定方法については、公式 Google Cloud チュートリアルを直接参照することもできます。

Speech-to-Text は、Google の人工知能 (AI) 技術によって動作する API です。音声データを Speech-to-Text に送信すると、その音声データのテキスト文字起こしを受け取ることができます。Speech-to-Text にリクエストを送信する前に、Google Cloud コンソールで API を有効にする必要があります。

ステップ 1. Google Cloud コンソールにサインイン

こちらをクリックして Google Cloud コンソールにアクセスできます。まだ Google Cloud に登録していない場合は、こちらから登録できます。

ステップ 2. プロジェクトセレクターページに移動

既存のプロジェクトを選択するか、新しいプロジェクトを作成できます。プロジェクトの作成に関する詳細は、プロジェクトの作成と管理を参照してください。

新しいプロジェクトを作成する場合、そのプロジェクトに請求アカウントをリンクするよう求められます。既存のプロジェクトを使用する場合は、請求が有効になっていることを確認してください。

注記

注意: Speech-to-Text API を使用するには請求を有効にする必要がありますが、無料枠を超えない限り課金されません。詳細は 料金ページ を参照してください。

ステップ 3. Speech-to-Text サービスを開始

プロジェクトを選択し、それを請求アカウントにリンクしたら、Speech-to-Text API を有効にできます。ページ上部の「製品とリソースを検索」バーに speech と入力します。検索結果から Cloud Speech-to-Text API を選択します。

ステップ 4. サービスアカウントを作成

プロジェクトにサービスアカウントがまだない場合は、新しいサービスアカウントを作成します。Speech-to-Text を使用するには、サービスアカウントを作成する必要があります。

新しいポップアップページで、CREATE CREDENTIALS の下にある Service account を選択します。

サービスアカウント名 ボックスに、新しいサービスアカウントの一意の名前を入力します。入力内容は自動的に サービスアカウント ID ボックス に反映されます。サービスアカウントの説明 ボックスは任意ですが、複数のサービスアカウントをプロジェクトに関連付ける予定がある場合は記入をお勧めします。このボックスにサービスアカウントの簡単な説明を入力し、CREATE AND CONTINUE をクリックします。

サービスアカウントに基本的な IAM ロールのいずれかを割り当てることをお勧めします。必要に応じて、1 つのサービスアカウントに複数のロールを割り当てることもできます。利用可能なロールとそれぞれの許可については、IAM ロール を参照してください。ドロップダウンメニュー Select a role をクリックし、Owner を選択します。右側の列に表示されるオプションから、このサービスアカウントのロールを選択します。CONTINUE をクリックします。

最後のステップでは、他のエンティティ(個人、Google グループなど)にサービスアカウントへのアクセスを許可するオプションがあります。追加のアクセスを許可する必要がない場合は、情報を入力せずに DONE をクリックできます。

サービスアカウントは Service Accounts ページにリストされます。サービスアカウントの権限を変更したり、新しいキーを追加または生成したり、アクセスを許可したりすることがいつでも可能です。

ステップ 5. サービスアカウント用の JSON キーを作成

このプライベートキーは、Speech-to-Text にリクエストを送信する際の認証プロセスで使用します。

キーを作成するには、サービスアカウントをクリックし、KEYS タブを選択します。ADD KEY -> Create new key をクリックします。JSON 形式でキーを作成することをお勧めします。

新しい形式のキーが自動的にダウンロードされます。このファイルを安全な場所に保存し、ファイルパスを記録してください。各新しい Speech-to-Text セッションの認証プロセスを開始する際に、このファイルを GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS 環境変数に指定する必要があります。これは Speech-to-Text へのリクエストを認証するための重要なステップです。キーのユニークな ID はサービスアカウント名の横に表示されます。

注記

キーは JSON 形式で保持してください。後のステップで使用します。

ローカルホストでの Speech-to-Text サービスのデプロイ

ステップ 6. プロジェクトファイルをダウンロードする

チュートリアル全体を完了するために必要なプロジェクトファイルをパッケージ化しました。以下のボタンから直接 Github からダウンロードするか、Git コマンドを使用してローカルにダウンロードすることができます。


git clone https://github.com/limengdu/XIAO-ESP32S3Sense-Speech2ChatGPT.git

その間に、ステップ 5 で準備した JSON ファイルを NodejsServer フォルダにコピーしてください。このファイルは後で使用します。

ステップ 7. 認証環境変数を設定する

GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS を設定するには、プロジェクトに関連付けられたサービスアカウントが必要であり、そのサービスアカウントの JSON キーにアクセスできる必要があります。

環境変数 GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS を設定して、アプリケーションコードに認証資格情報を提供します。

PowerShellの場合:

$env:GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS="KEY_PATH"

KEY_PATH をサービスアカウントキーを含む JSON ファイルのパスに置き換えてください。

例:

$env:GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS="C:\Users\username\Downloads\service-account-file.json"

コマンドプロンプトの場合:

set GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=KEY_PATH

KEY_PATH をサービスアカウントキーを含む JSON ファイルのパスに置き換えてください。

前のステップで、JSON ファイルを NodejsServer フォルダに配置しましたので、そのフォルダに直接移動し、右クリックして Open in Powershell を選択して Windows ターミナルを開きます。

その後、以下のコマンドを入力してください。

$env:GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS="tensile-yen-3xxxxx-fdxxxxxxxxxx.json"
ヒント

上記のコマンドを実行する際は、JSON ファイル名を使用してください。

注意

コンピュータを再起動したり、Powershell を閉じたりした場合、環境変数を再設定してキーを追加する必要がある場合があります。

ステップ 8. ローカル Google Cloud Speech-to-Text サービスのデプロイをテストする

すべてが整ったら、録音された音声と JSON プログラムを組み合わせて、録音をテキストに変換するデプロイが成功しているかどうかを確認できます。

プロジェクトフォルダ内の NodejsServer で Powershell ウィンドウを開いてください。

次に以下のコマンドを入力します。このコマンドは speechAPItest.js ファイルを実行し、プロジェクトのリソースフォルダ内の録音ファイルを音声入力ソースとして使用して Google Cloud に送信し、認識された音声内容を返します。

node ./speechAPItest.js

上記のように動作する場合、ローカルホストで Google Cloud サービスを正常にデプロイできたことを示しており、次のステップに進む準備が整っています。

問題が発生した場合は、Google Cloud の公式説明書 を参照して、デプロイプロセスにエラーや欠落がないか確認してください。

XIAO ESP32S3 Senseで録音した音声ファイルをGoogle Cloudにアップロードして認識する

次に、アップロードする音声ファイルのパスを変更します。ローカルアップロードから、XIAO ESP32S3 Senseで録音した音声をアップロードする方法に切り替えます。XIAO ESP32S3 Senseで録音された音声ファイルは、まずmicroSDカードに保存され、その後ローカルポートを介してGoogle Cloudに転送されます。

ステップ9. Google Cloud Speech Recognition Serviceのポートリスニングを有効にする

同様に、NodejsServerフォルダ内で、Poweshellを使用して以下のコマンドを実行します。

node ./speechAPIServer.js

実行すると、speechAPIServer.jsプログラムが実行され、localhost:8888を継続的にリッスンします。このポートにファイルが転送されると、Google Cloudサービスが呼び出されます。

リスニングが開始されたら、このウィンドウを開いたままにしておけば、サービスは稼働し続けます。

ステップ10. ホストのIPアドレスを確認する

録音ファイルをXIAOからGoogle Cloud Servicesにアップロードするには、ホストのポート番号を使用する必要があるため、コンピュータホストのIPアドレスを確認する必要があります。

Powershellで以下のコマンドを実行して、コンピュータのIPアドレス情報を取得します。

ipcofig

IPアドレスをメモしておいてください。後で使用します。

ステップ11. XIAO ESP32S3 Sense用プログラムのアップロード

プロジェクトフォルダ XIAOESP32S3-RECORD-UPLOAD には、このセクションの例で使用するプログラムが準備されています。

ESP32バージョンが2.0.xの場合、ここをクリックして完全なプログラムをプレビュー
#include <I2S.h>
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include "FS.h"
#include "SD.h"
#include "SPI.h"

//Variables to be used in the recording program, do not change for best
#define SAMPLE_RATE 16000U
#define SAMPLE_BITS 16
#define WAV_HEADER_SIZE 44
#define VOLUME_GAIN 2
#define RECORD_TIME 10 // seconds, The maximum value is 240

// Number of bytes required for the recording buffer
uint32_t record_size = (SAMPLE_RATE * SAMPLE_BITS / 8) * RECORD_TIME;

File file;
const char filename[] = "/recording.wav";

bool isWIFIConnected;

void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(115200);
while (!Serial) ;

I2S.setAllPins(-1, 42, 41, -1, -1);

//The transmission mode is PDM_MONO_MODE, which means that PDM (pulse density modulation) mono mode is used for transmission
if (!I2S.begin(PDM_MONO_MODE, SAMPLE_RATE, SAMPLE_BITS)) {
Serial.println("Failed to initialize I2S!");
while (1) ;
}

if(!SD.begin(D2)){
Serial.println("Failed to mount SD Card!");
while (1) ;
}

xTaskCreate(i2s_adc, "i2s_adc", 1024 * 8, NULL, 1, NULL);
delay(500);
xTaskCreate(wifiConnect, "wifi_Connect", 4096, NULL, 0, NULL);
}

void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
}

void i2s_adc(void *arg)
{
uint32_t sample_size = 0;

//This variable will be used to point to the actual recording buffer
uint8_t *rec_buffer = NULL;
Serial.printf("Ready to start recording ...\n");

File file = SD.open(filename, FILE_WRITE);

// Write the header to the WAV file
uint8_t wav_header[WAV_HEADER_SIZE];

//Write the WAV file header information to the wav_header array
generate_wav_header(wav_header, record_size, SAMPLE_RATE);

//Call the file.write() function to write the data in the wav_header array to the newly created WAV file
file.write(wav_header, WAV_HEADER_SIZE);

// This code uses the ESP32's PSRAM (external cache memory) to dynamically allocate a section of memory to store the recording data.
rec_buffer = (uint8_t *)ps_malloc(record_size);
if (rec_buffer == NULL) {
Serial.printf("malloc failed!\n");
while(1) ;
}
Serial.printf("Buffer: %d bytes\n", ESP.getPsramSize() - ESP.getFreePsram());

// Start recording
// I2S port number (in this case I2S_NUM_0),
// a pointer to the buffer to which the data is to be written (i.e. rec_buffer),
// the size of the data to be read (i.e. record_size),
// a pointer to a variable that points to the actual size of the data being read (i.e. &sample_size),
// and the maximum time to wait for the data to be read (in this case portMAX_DELAY, indicating an infinite wait time).
esp_i2s::i2s_read(esp_i2s::I2S_NUM_0, rec_buffer, record_size, &sample_size, portMAX_DELAY);
if (sample_size == 0) {
Serial.printf("Record Failed!\n");
} else {
Serial.printf("Record %d bytes\n", sample_size);
}

// Increase volume
for (uint32_t i = 0; i < sample_size; i += SAMPLE_BITS/8) {
(*(uint16_t *)(rec_buffer+i)) <<= VOLUME_GAIN;
}

// Write data to the WAV file
Serial.printf("Writing to the file ...\n");
if (file.write(rec_buffer, record_size) != record_size)
Serial.printf("Write file Failed!\n");

free(rec_buffer);
rec_buffer = NULL;
file.close();
Serial.printf("The recording is over.\n");

listDir(SD, "/", 0);

if(isWIFIConnected){
uploadFile();
}

vTaskDelete(NULL);
}


void generate_wav_header(uint8_t *wav_header, uint32_t wav_size, uint32_t sample_rate)
{
// See this for reference: http://soundfile.sapp.org/doc/WaveFormat/
uint32_t file_size = wav_size + WAV_HEADER_SIZE - 8;
uint32_t byte_rate = SAMPLE_RATE * SAMPLE_BITS / 8;
const uint8_t set_wav_header[] = {
'R', 'I', 'F', 'F', // ChunkID
file_size, file_size >> 8, file_size >> 16, file_size >> 24, // ChunkSize
'W', 'A', 'V', 'E', // Format
'f', 'm', 't', ' ', // Subchunk1ID
0x10, 0x00, 0x00, 0x00, // Subchunk1Size (16 for PCM)
0x01, 0x00, // AudioFormat (1 for PCM)
0x01, 0x00, // NumChannels (1 channel)
sample_rate, sample_rate >> 8, sample_rate >> 16, sample_rate >> 24, // SampleRate
byte_rate, byte_rate >> 8, byte_rate >> 16, byte_rate >> 24, // ByteRate
0x02, 0x00, // BlockAlign
0x10, 0x00, // BitsPerSample (16 bits)
'd', 'a', 't', 'a', // Subchunk2ID
wav_size, wav_size >> 8, wav_size >> 16, wav_size >> 24, // Subchunk2Size
};
memcpy(wav_header, set_wav_header, sizeof(set_wav_header));
}


void listDir(fs::FS &fs, const char * dirname, uint8_t levels){
Serial.printf("Listing directory: %s\n", dirname);

File root = fs.open(dirname);
if(!root){
Serial.println("Failed to open directory");
return;
}
if(!root.isDirectory()){
Serial.println("Not a directory");
return;
}

File file = root.openNextFile();
while(file){
if(file.isDirectory()){
Serial.print(" DIR : ");
Serial.println(file.name());
if(levels){
listDir(fs, file.path(), levels -1);
}
} else {
Serial.print(" FILE: ");
Serial.print(file.name());
Serial.print(" SIZE: ");
Serial.println(file.size());
}
file = root.openNextFile();
}
}

void wifiConnect(void *pvParameters){
isWIFIConnected = false;
char* ssid = "wifi-ssid";
char* password = "wifi-password";
Serial.print("Try to connect to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
vTaskDelay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.println("Wi-Fi Connected!");
isWIFIConnected = true;
while(true){
vTaskDelay(1000);
}
}

void uploadFile(){
file = SD.open(filename, FILE_READ);
if(!file){
Serial.println("FILE IS NOT AVAILABLE!");
return;
}

Serial.println("===> Upload FILE to Node.js Server");

HTTPClient client;
client.begin("http://192.168.1.208:8888/uploadAudio");
client.addHeader("Content-Type", "audio/wav");
int httpResponseCode = client.sendRequest("POST", &file, file.size());
Serial.print("httpResponseCode : ");
Serial.println(httpResponseCode);

if(httpResponseCode == 200){
String response = client.getString();
Serial.println("==================== Transcription ====================");
Serial.println(response);
Serial.println("==================== End ====================");
}else{
Serial.println("Error");
}
file.close();
client.end();
}
If your ESP32 version is 3.0.x. Click here to preview the full program
#include <ESP_I2S.h>
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include "FS.h"
#include "SD.h"
#include "SPI.h"

//Variables to be used in the recording program, do not change for best
#define SAMPLE_RATE 16000U
#define SAMPLE_BITS 16
#define WAV_HEADER_SIZE 44
#define VOLUME_GAIN 2
#define RECORD_TIME 10 // seconds, The maximum value is 240

//define I2S
I2SClass I2S;

// Number of bytes required for the recording buffer
uint32_t record_size = (SAMPLE_RATE * SAMPLE_BITS / 8) * RECORD_TIME;

File file;
const char filename[] = "/recording.wav";

bool isWIFIConnected;

void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(115200);
while (!Serial) ;

// setup 42 PDM clock and 41 PDM data pins
I2S.setPinsPdmRx(42, 41);

//The transmission mode is PDM_MONO_MODE, which means that PDM (pulse density modulation) mono mode is used for transmission
if (!I2S.begin(I2S_MODE_PDM_RX, 16000, I2S_DATA_BIT_WIDTH_16BIT, I2S_SLOT_MODE_MONO)) {
Serial.println("Failed to initialize I2S!");
while (1) ;
}

if(!SD.begin(D2)){
Serial.println("Failed to mount SD Card!");
while (1) ;
}

xTaskCreate(i2s_adc, "i2s_adc", 1024 * 8, NULL, 1, NULL);
delay(500);
xTaskCreate(wifiConnect, "wifi_Connect", 4096, NULL, 0, NULL);
}

void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
}

void i2s_adc(void *arg)
{
uint32_t sample_size = 0;

//This variable will be used to point to the actual recording buffer
uint8_t *rec_buffer = NULL;
Serial.printf("Ready to start recording ...\n");

File file = SD.open(filename, FILE_WRITE);

// Write the header to the WAV file
uint8_t wav_header[WAV_HEADER_SIZE];

//Write the WAV file header information to the wav_header array
generate_wav_header(wav_header, record_size, SAMPLE_RATE);

//Call the file.write() function to write the data in the wav_header array to the newly created WAV file
file.write(wav_header, WAV_HEADER_SIZE);

// This code uses the ESP32's PSRAM (external cache memory) to dynamically allocate a section of memory to store the recording data.
rec_buffer = (uint8_t *)ps_malloc(record_size);
if (rec_buffer == NULL) {
Serial.printf("malloc failed!\n");
while(1) ;
}
Serial.printf("Buffer: %d bytes\n", ESP.getPsramSize() - ESP.getFreePsram());

// Start recording
// I2S port number (in this case I2S_NUM_0),
// a pointer to the buffer to which the data is to be written (i.e. rec_buffer),
// the size of the data to be read (i.e. record_size),
// a pointer to a variable that points to the actual size of the data being read (i.e. &sample_size),
// and the maximum time to wait for the data to be read (in this case portMAX_DELAY, indicating an infinite wait time).
esp_i2s::i2s_read(esp_i2s::I2S_NUM_0, rec_buffer, record_size, &sample_size, portMAX_DELAY);
if (sample_size == 0) {
Serial.printf("Record Failed!\n");
} else {
Serial.printf("Record %d bytes\n", sample_size);
}

// Increase volume
for (uint32_t i = 0; i < sample_size; i += SAMPLE_BITS/8) {
(*(uint16_t *)(rec_buffer+i)) <<= VOLUME_GAIN;
}

// Write data to the WAV file
Serial.printf("Writing to the file ...\n");
if (file.write(rec_buffer, record_size) != record_size)
Serial.printf("Write file Failed!\n");

free(rec_buffer);
rec_buffer = NULL;
file.close();
Serial.printf("The recording is over.\n");

listDir(SD, "/", 0);

if(isWIFIConnected){
uploadFile();
}

vTaskDelete(NULL);
}


void generate_wav_header(uint8_t *wav_header, uint32_t wav_size, uint32_t sample_rate)
{
// See this for reference: http://soundfile.sapp.org/doc/WaveFormat/
uint32_t file_size = wav_size + WAV_HEADER_SIZE - 8;
uint32_t byte_rate = SAMPLE_RATE * SAMPLE_BITS / 8;
const uint8_t set_wav_header[] = {
'R', 'I', 'F', 'F', // ChunkID
file_size, file_size >> 8, file_size >> 16, file_size >> 24, // ChunkSize
'W', 'A', 'V', 'E', // Format
'f', 'm', 't', ' ', // Subchunk1ID
0x10, 0x00, 0x00, 0x00, // Subchunk1Size (16 for PCM)
0x01, 0x00, // AudioFormat (1 for PCM)
0x01, 0x00, // NumChannels (1 channel)
sample_rate, sample_rate >> 8, sample_rate >> 16, sample_rate >> 24, // SampleRate
byte_rate, byte_rate >> 8, byte_rate >> 16, byte_rate >> 24, // ByteRate
0x02, 0x00, // BlockAlign
0x10, 0x00, // BitsPerSample (16 bits)
'd', 'a', 't', 'a', // Subchunk2ID
wav_size, wav_size >> 8, wav_size >> 16, wav_size >> 24, // Subchunk2Size
};
memcpy(wav_header, set_wav_header, sizeof(set_wav_header));
}


void listDir(fs::FS &fs, const char * dirname, uint8_t levels){
Serial.printf("Listing directory: %s\n", dirname);

File root = fs.open(dirname);
if(!root){
Serial.println("Failed to open directory");
return;
}
if(!root.isDirectory()){
Serial.println("Not a directory");
return;
}

File file = root.openNextFile();
while(file){
if(file.isDirectory()){
Serial.print(" DIR : ");
Serial.println(file.name());
if(levels){
listDir(fs, file.path(), levels -1);
}
} else {
Serial.print(" FILE: ");
Serial.print(file.name());
Serial.print(" SIZE: ");
Serial.println(file.size());
}
file = root.openNextFile();
}
}

void wifiConnect(void *pvParameters){
isWIFIConnected = false;
char* ssid = "wifi-ssid";
char* password = "wifi-password";
Serial.print("Try to connect to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
vTaskDelay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.println("Wi-Fi Connected!");
isWIFIConnected = true;
while(true){
vTaskDelay(1000);
}
}

void uploadFile(){
file = SD.open(filename, FILE_READ);
if(!file){
Serial.println("FILE IS NOT AVAILABLE!");
return;
}

Serial.println("===> Upload FILE to Node.js Server");

HTTPClient client;
client.begin("http://192.168.1.208:8888/uploadAudio");
client.addHeader("Content-Type", "audio/wav");
int httpResponseCode = client.sendRequest("POST", &file, file.size());
Serial.print("httpResponseCode : ");
Serial.println(httpResponseCode);

if(httpResponseCode == 200){
String response = client.getString();
Serial.println("==================== Transcription ====================");
Serial.println(response);
Serial.println("==================== End ====================");
}else{
Serial.println("Error");
}
file.close();
client.end();
}

プログラムをコンパイルしてアップロードする前に、状況に応じていくつかの変更を行う必要があります。

  1. 録音時間の設定 - コードの13行目で、デフォルトの録音時間は10秒に設定されています。この録音時間を最大240秒まで調整できます。
  2. 録音ファイルの名前 - コードの19行目で、録音ファイルの名前を変更できます。
  3. WiFiネットワーク名 - コードの172行目で、Google Cloud Servicesをデプロイしているホストと同じLAN内のネットワーク名に変更してください。
  4. WiFiネットワークのパスワード - コードの173行目で、対応するネットワークのパスワードを変更してください。
  5. ホストIPアドレス - コードの198行目で、ここにホストのIPアドレスを入力し、ポート番号は8888のままにしてください。

プログラムを変更してアップロードしたら、シリアルモニターをオンにして、録音の準備を開始できます。10秒間の録音後、Google Cloudが録音ファイルを分析し、認識結果を返します。

XIAO ESP32S3 SenseでChatGPTをデプロイする

次に、難易度を上げて、コードにChatGPT呼び出しを追加します。

ステップ12. 認識されたテキストを質問としてChatGPTに質問する

プロジェクトフォルダ XIAOESP32S3-SPEECH-TO-CHATGPT には、このセクションの例のためのプログラムが準備されています。

ESP32のバージョンが2.0.xの場合、ここをクリックして完全なプログラムをプレビューしてください
#include <I2S.h>
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <ChatGPT.hpp>
#include "FS.h"
#include "SD.h"
#include "SPI.h"

// Variables to be used in the recording program, do not change for best
#define SAMPLE_RATE 16000U
#define SAMPLE_BITS 16
#define WAV_HEADER_SIZE 44
#define VOLUME_GAIN 2
#define RECORD_TIME 5 // seconds, The maximum value is 240

const char* ssid = "wifi-ssid";
const char* password = "wifi-password";


// Number of bytes required for the recording buffer
uint32_t record_size = (SAMPLE_RATE * SAMPLE_BITS / 8) * RECORD_TIME;

File file;
const char filename[] = "/recording.wav";
bool isWIFIConnected;

String chatgpt_Q;

TaskHandle_t chatgpt_handle;
WiFiClientSecure client;
ChatGPT<WiFiClientSecure> chat_gpt(&client, "v1", "OpenAI-TOKEN");

//*****************************************Arduino Base******************************************//

void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(115200);
while (!Serial) ;

I2S.setAllPins(-1, 42, 41, -1, -1);

// The transmission mode is PDM_MONO_MODE, which means that PDM (pulse density modulation) mono mode is used for transmission
if (!I2S.begin(PDM_MONO_MODE, SAMPLE_RATE, SAMPLE_BITS)) {
Serial.println("Failed to initialize I2S!");
while (1) ;
}

if(!SD.begin(D2)){
Serial.println("Failed to mount SD Card!");
while (1) ;
}

xTaskCreate(wifiConnect, "wifi_Connect", 4096, NULL, 0, NULL);
delay(500);
xTaskCreate(i2s_adc, "i2s_adc", 1024 * 8, NULL, 1, NULL);
xTaskCreate(chatgpt, "chatgpt", 1024 * 8, NULL, 2, &chatgpt_handle);
}

void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
}

//*****************************************RTOS TASK******************************************//

void i2s_adc(void *arg)
{
while(1){
uint32_t sample_size = 0;

// This variable will be used to point to the actual recording buffer
uint8_t *rec_buffer = NULL;
Serial.printf("Ready to start recording ...\n");

File file = SD.open(filename, FILE_WRITE);

// Write the header to the WAV file
uint8_t wav_header[WAV_HEADER_SIZE];

// Write the WAV file header information to the wav_header array
generate_wav_header(wav_header, record_size, SAMPLE_RATE);

// Call the file.write() function to write the data in the wav_header array to the newly created WAV file
file.write(wav_header, WAV_HEADER_SIZE);

// This code uses the ESP32's PSRAM (external cache memory) to dynamically allocate a section of memory to store the recording data
rec_buffer = (uint8_t *)ps_malloc(record_size);
if (rec_buffer == NULL) {
Serial.printf("malloc failed!\n");
while(1) ;
}
Serial.printf("Buffer: %d bytes\n", ESP.getPsramSize() - ESP.getFreePsram());

// Start recording
// I2S port number (in this case I2S_NUM_0),
// a pointer to the buffer to which the data is to be written (i.e. rec_buffer),
// the size of the data to be read (i.e. record_size),
// a pointer to a variable that points to the actual size of the data being read (i.e. &sample_size),
// and the maximum time to wait for the data to be read (in this case portMAX_DELAY, indicating an infinite wait time).
esp_i2s::i2s_read(esp_i2s::I2S_NUM_0, rec_buffer, record_size, &sample_size, portMAX_DELAY);
if (sample_size == 0) {
Serial.printf("Record Failed!\n");
} else {
Serial.printf("Record %d bytes\n", sample_size);
}

// Increase volume
for (uint32_t i = 0; i < sample_size; i += SAMPLE_BITS/8) {
(*(uint16_t *)(rec_buffer+i)) <<= VOLUME_GAIN;
}

// Write data to the WAV file
Serial.printf("Writing to the file ...\n");
if (file.write(rec_buffer, record_size) != record_size)
Serial.printf("Write file Failed!\n");

free(rec_buffer);
rec_buffer = NULL;
file.close();
Serial.printf("The recording is over.\n");

listDir(SD, "/", 0);

bool uploadStatus = false;

if(isWIFIConnected){
uploadStatus = uploadFile();
}

if(uploadStatus)
xTaskNotifyGive(chatgpt_handle);
vTaskDelay(10000); // Each recording is spaced 10s apart
}
// vTaskDelete(NULL);
}

void wifiConnect(void *pvParameters){
isWIFIConnected = false;
Serial.print("Try to connect to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
vTaskDelay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.println("Wi-Fi Connected!");
isWIFIConnected = true;
// Ignore SSL certificate validation
client.setInsecure();
while(true){
vTaskDelay(1000);
}
}

void chatgpt(void *pvParameters){
while(1){
// Waiting for notification signal from Task 1
ulTaskNotifyTake(pdTRUE, portMAX_DELAY);

String result;
if (chat_gpt.simple_message("gpt-3.5-turbo-0301", "user", chatgpt_Q, result)) {
Serial.println("===OK===");
Serial.println(result);
} else {
Serial.println("===ERROR===");
Serial.println(result);
}

}
}

//*****************************************Audio Process******************************************//

void generate_wav_header(uint8_t *wav_header, uint32_t wav_size, uint32_t sample_rate)
{
// See this for reference: http://soundfile.sapp.org/doc/WaveFormat/
uint32_t file_size = wav_size + WAV_HEADER_SIZE - 8;
uint32_t byte_rate = SAMPLE_RATE * SAMPLE_BITS / 8;
const uint8_t set_wav_header[] = {
'R', 'I', 'F', 'F', // ChunkID
file_size, file_size >> 8, file_size >> 16, file_size >> 24, // ChunkSize
'W', 'A', 'V', 'E', // Format
'f', 'm', 't', ' ', // Subchunk1ID
0x10, 0x00, 0x00, 0x00, // Subchunk1Size (16 for PCM)
0x01, 0x00, // AudioFormat (1 for PCM)
0x01, 0x00, // NumChannels (1 channel)
sample_rate, sample_rate >> 8, sample_rate >> 16, sample_rate >> 24, // SampleRate
byte_rate, byte_rate >> 8, byte_rate >> 16, byte_rate >> 24, // ByteRate
0x02, 0x00, // BlockAlign
0x10, 0x00, // BitsPerSample (16 bits)
'd', 'a', 't', 'a', // Subchunk2ID
wav_size, wav_size >> 8, wav_size >> 16, wav_size >> 24, // Subchunk2Size
};
memcpy(wav_header, set_wav_header, sizeof(set_wav_header));
}

//*****************************************File Process******************************************//

void listDir(fs::FS &fs, const char * dirname, uint8_t levels){
Serial.printf("Listing directory: %s\n", dirname);

File root = fs.open(dirname);
if(!root){
Serial.println("Failed to open directory");
return;
}
if(!root.isDirectory()){
Serial.println("Not a directory");
return;
}

File file = root.openNextFile();
while(file){
if(file.isDirectory()){
Serial.print(" DIR : ");
Serial.println(file.name());
if(levels){
listDir(fs, file.path(), levels -1);
}
} else {
Serial.print(" FILE: ");
Serial.print(file.name());
Serial.print(" SIZE: ");
Serial.println(file.size());
}
file = root.openNextFile();
}
}

bool uploadFile(){
file = SD.open(filename, FILE_READ);
if(!file){
Serial.println("FILE IS NOT AVAILABLE!");
return false;
}

Serial.println("===> Upload FILE to Node.js Server");

HTTPClient client;
client.begin("http://192.168.1.208:8888/uploadAudio");
client.addHeader("Content-Type", "audio/wav");
int httpResponseCode = client.sendRequest("POST", &file, file.size());
Serial.print("httpResponseCode : ");
Serial.println(httpResponseCode);

if(httpResponseCode == 200){
String response = client.getString();
Serial.println("==================== Transcription ====================");
Serial.println(response);
chatgpt_Q = response;
Serial.println("==================== End ====================");
file.close();
client.end();
return true;
}else{
Serial.println("Error");
return false;
}

}
ESP32バージョンが3.0.xの場合。完全なプログラムをプレビューするにはここをクリックしてください
#include <ESP_I2S.h>
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <ChatGPT.hpp>
#include "FS.h"
#include "SD.h"
#include "SPI.h"

// Variables to be used in the recording program, do not change for best
#define SAMPLE_RATE 16000U
#define SAMPLE_BITS 16
#define WAV_HEADER_SIZE 44
#define VOLUME_GAIN 2
#define RECORD_TIME 5 // seconds, The maximum value is 240

const char* ssid = "wifi-ssid";
const char* password = "wifi-password";

//define I2S
I2SClass I2S;


// Number of bytes required for the recording buffer
uint32_t record_size = (SAMPLE_RATE * SAMPLE_BITS / 8) * RECORD_TIME;

File file;
const char filename[] = "/recording.wav";
bool isWIFIConnected;

String chatgpt_Q;

TaskHandle_t chatgpt_handle;
WiFiClientSecure client;
ChatGPT<WiFiClientSecure> chat_gpt(&client, "v1", "OpenAI-TOKEN");

//*****************************************Arduino Base******************************************//

void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(115200);
while (!Serial) ;

// setup 42 PDM clock and 41 PDM data pins
I2S.setPinsPdmRx(42, 41);

// The transmission mode is PDM_MONO_MODE, which means that PDM (pulse density modulation) mono mode is used for transmission
if (!I2S.begin(I2S_MODE_PDM_RX, 16000, I2S_DATA_BIT_WIDTH_16BIT, I2S_SLOT_MODE_MONO)) {
Serial.println("Failed to initialize I2S!");
while (1) ;
}

if(!SD.begin(D2)){
Serial.println("Failed to mount SD Card!");
while (1) ;
}

xTaskCreate(wifiConnect, "wifi_Connect", 4096, NULL, 0, NULL);
delay(500);
xTaskCreate(i2s_adc, "i2s_adc", 1024 * 8, NULL, 1, NULL);
xTaskCreate(chatgpt, "chatgpt", 1024 * 8, NULL, 2, &chatgpt_handle);
}

void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
}

//*****************************************RTOS TASK******************************************//

void i2s_adc(void *arg)
{
while(1){
uint32_t sample_size = 0;

// This variable will be used to point to the actual recording buffer
uint8_t *rec_buffer = NULL;
Serial.printf("Ready to start recording ...\n");

File file = SD.open(filename, FILE_WRITE);

// Write the header to the WAV file
uint8_t wav_header[WAV_HEADER_SIZE];

// Write the WAV file header information to the wav_header array
generate_wav_header(wav_header, record_size, SAMPLE_RATE);

// Call the file.write() function to write the data in the wav_header array to the newly created WAV file
file.write(wav_header, WAV_HEADER_SIZE);

// This code uses the ESP32's PSRAM (external cache memory) to dynamically allocate a section of memory to store the recording data
rec_buffer = (uint8_t *)ps_malloc(record_size);
if (rec_buffer == NULL) {
Serial.printf("malloc failed!\n");
while(1) ;
}
Serial.printf("Buffer: %d bytes\n", ESP.getPsramSize() - ESP.getFreePsram());

// Start recording
// I2S port number (in this case I2S_NUM_0),
// a pointer to the buffer to which the data is to be written (i.e. rec_buffer),
// the size of the data to be read (i.e. record_size),
// a pointer to a variable that points to the actual size of the data being read (i.e. &sample_size),
// and the maximum time to wait for the data to be read (in this case portMAX_DELAY, indicating an infinite wait time).
esp_i2s::i2s_read(esp_i2s::I2S_NUM_0, rec_buffer, record_size, &sample_size, portMAX_DELAY);
if (sample_size == 0) {
Serial.printf("Record Failed!\n");
} else {
Serial.printf("Record %d bytes\n", sample_size);
}

// Increase volume
for (uint32_t i = 0; i < sample_size; i += SAMPLE_BITS/8) {
(*(uint16_t *)(rec_buffer+i)) <<= VOLUME_GAIN;
}

// Write data to the WAV file
Serial.printf("Writing to the file ...\n");
if (file.write(rec_buffer, record_size) != record_size)
Serial.printf("Write file Failed!\n");

free(rec_buffer);
rec_buffer = NULL;
file.close();
Serial.printf("The recording is over.\n");

listDir(SD, "/", 0);

bool uploadStatus = false;

if(isWIFIConnected){
uploadStatus = uploadFile();
}

if(uploadStatus)
xTaskNotifyGive(chatgpt_handle);
vTaskDelay(10000); // Each recording is spaced 10s apart
}
// vTaskDelete(NULL);
}

void wifiConnect(void *pvParameters){
isWIFIConnected = false;
Serial.print("Try to connect to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
vTaskDelay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.println("Wi-Fi Connected!");
isWIFIConnected = true;
// Ignore SSL certificate validation
client.setInsecure();
while(true){
vTaskDelay(1000);
}
}

void chatgpt(void *pvParameters){
while(1){
// Waiting for notification signal from Task 1
ulTaskNotifyTake(pdTRUE, portMAX_DELAY);

String result;
if (chat_gpt.simple_message("gpt-3.5-turbo-0301", "user", chatgpt_Q, result)) {
Serial.println("===OK===");
Serial.println(result);
} else {
Serial.println("===ERROR===");
Serial.println(result);
}

}
}

//*****************************************Audio Process******************************************//

void generate_wav_header(uint8_t *wav_header, uint32_t wav_size, uint32_t sample_rate)
{
// See this for reference: http://soundfile.sapp.org/doc/WaveFormat/
uint32_t file_size = wav_size + WAV_HEADER_SIZE - 8;
uint32_t byte_rate = SAMPLE_RATE * SAMPLE_BITS / 8;
const uint8_t set_wav_header[] = {
'R', 'I', 'F', 'F', // ChunkID
file_size, file_size >> 8, file_size >> 16, file_size >> 24, // ChunkSize
'W', 'A', 'V', 'E', // Format
'f', 'm', 't', ' ', // Subchunk1ID
0x10, 0x00, 0x00, 0x00, // Subchunk1Size (16 for PCM)
0x01, 0x00, // AudioFormat (1 for PCM)
0x01, 0x00, // NumChannels (1 channel)
sample_rate, sample_rate >> 8, sample_rate >> 16, sample_rate >> 24, // SampleRate
byte_rate, byte_rate >> 8, byte_rate >> 16, byte_rate >> 24, // ByteRate
0x02, 0x00, // BlockAlign
0x10, 0x00, // BitsPerSample (16 bits)
'd', 'a', 't', 'a', // Subchunk2ID
wav_size, wav_size >> 8, wav_size >> 16, wav_size >> 24, // Subchunk2Size
};
memcpy(wav_header, set_wav_header, sizeof(set_wav_header));
}

//*****************************************File Process******************************************//

void listDir(fs::FS &fs, const char * dirname, uint8_t levels){
Serial.printf("Listing directory: %s\n", dirname);

File root = fs.open(dirname);
if(!root){
Serial.println("Failed to open directory");
return;
}
if(!root.isDirectory()){
Serial.println("Not a directory");
return;
}

File file = root.openNextFile();
while(file){
if(file.isDirectory()){
Serial.print(" DIR : ");
Serial.println(file.name());
if(levels){
listDir(fs, file.path(), levels -1);
}
} else {
Serial.print(" FILE: ");
Serial.print(file.name());
Serial.print(" SIZE: ");
Serial.println(file.size());
}
file = root.openNextFile();
}
}

bool uploadFile(){
file = SD.open(filename, FILE_READ);
if(!file){
Serial.println("FILE IS NOT AVAILABLE!");
return false;
}

Serial.println("===> Upload FILE to Node.js Server");

HTTPClient client;
client.begin("http://192.168.1.208:8888/uploadAudio");
client.addHeader("Content-Type", "audio/wav");
int httpResponseCode = client.sendRequest("POST", &file, file.size());
Serial.print("httpResponseCode : ");
Serial.println(httpResponseCode);

if(httpResponseCode == 200){
String response = client.getString();
Serial.println("==================== Transcription ====================");
Serial.println(response);
chatgpt_Q = response;
Serial.println("==================== End ====================");
file.close();
client.end();
return true;
}else{
Serial.println("Error");
return false;
}

}

再度、このプログラムを使用する前に、以下のコード変更を行う必要があります。

  1. ネットワークのWiFi名 - コードの18行目で、Google Cloud Servicesをデプロイするホストと同じLAN内のネットワーク名に変更してください。
  2. ネットワークのWiFiパスワード - コードの19行目で、ネットワークに対応するパスワードに変更してください。
  3. ホストIPアドレス - コードの241行目で、ここをホストのIPアドレスに変更し、ポート番号は8888のままにしてください。
  4. OpenAI APIトークン - ChatGPTインターフェースを呼び出すために、OpenAIトークンを準備し、コードの33行目に記入してください。トークンを初めて使用する場合は、このWikiの内容を読んで取得方法を学んでください。

変更後、プログラムをアップロードし、シリアルモニターをオンにしてください。録音後、ChatGPTが質問に対して返答した答えが表示されます。

画面表示内容の設計とプログラムの統合

最後に、少し工夫を加えます。シリアルモニターを使用する代わりに、タッチスクリーンを使用してタッチおよびクリック機能を実現しました。

ステップ13. SquareLine Studioを使用して表示画面を描画する

SquareLine Studioは、組み込みシステム向けのグラフィックライブラリであるLVGLによって開発されたGUIデザインツールです。SquareLine Studioは、開発者が組み込みシステムのユーザーインターフェースを迅速かつ効率的に作成および設計するのを支援するために設計されています。このツールは、UIを設計するためのドラッグアンドドロップインターフェースを提供し、さまざまなウィジェットやテーマをサポートしています。

このようなシンプルなインターフェースを設計するには、このツールを使用することをお勧めします。SquareLine Studioでのラウンドディスプレイの使用方法について詳しく知りたい場合は、Wikiをご覧ください。

スペースの都合上、この記事では表示ページの設計方法について詳しく説明しませんが、エクスポートされたプログラムコードを提供します。このコードは現在、プロジェクトフォルダuiフォルダ内にあります。

注意

SquareLine Studioのv1.2.3バージョンを使用することをお勧めします。テストの結果、v1.3.0バージョンではtft_eSPIライブラリとの互換性の問題が発生する可能性があります。

ステップ14. プロシージャの統合

最終的な完全なプロジェクトコードは、XIAOESP32S3-SPEECH-CHATGPT-COMPLETE フォルダ内にあります。

もしあなたのESP32のバージョンが2.0.xの場合は、こちらをクリックして完全なプログラムをプレビューしてください。
#include <lvgl.h>
#include <TFT_eSPI.h>
#include "ui.h"
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <ChatGPT.hpp>
#include <I2S.h>
#include <HTTPClient.h>
#include "FS.h"
#include "SD.h"
#include "SPI.h"


// Import the library for the round display and define the frame used as the TFT display frame
#define USE_TFT_ESPI_LIBRARY
#include "lv_xiao_round_screen.h"


/*Change to your screen resolution*/
static const uint16_t screenWidth = 240;
static const uint16_t screenHeight = 240;


// Variables to be used in the recording program, do not change for best
#define SAMPLE_RATE 16000U
#define SAMPLE_BITS 16
#define WAV_HEADER_SIZE 44
#define VOLUME_GAIN 2
#define RECORD_TIME 5 // seconds, The maximum value is 240


// Number of bytes required for the recording buffer
uint32_t record_size = (SAMPLE_RATE * SAMPLE_BITS / 8) * RECORD_TIME;


// Name of the file in which the recording is saved
File file;
const char filename[] = "/recording.wav";


// Network connection status flag
bool isWIFIConnected;


// Answers to the questions chatgpt replied to
String response;


// Flags for different task starts
bool recordTask = false;
bool chatgptTask = false;

WiFiClientSecure client;
ChatGPT<WiFiClientSecure> chat_gpt(&client, "v1", "OpenAI-TOKEN"); // Please fill in your OpenAI key


// Please change to your network
const char* ssid = "wifi-ssid";
const char* password = "wifi-password";

static lv_disp_draw_buf_t draw_buf;
static lv_color_t buf[ screenWidth * screenHeight / 10 ];


//****************************************LVGL****************************************************//

#if LV_USE_LOG != 0
/* Serial debugging */
void my_print(const char * buf)
{
Serial.printf(buf);
Serial.flush();
}
#endif

/* Display flushing */
void my_disp_flush( lv_disp_drv_t *disp, const lv_area_t *area, lv_color_t *color_p )
{
uint32_t w = ( area->x2 - area->x1 + 1 );
uint32_t h = ( area->y2 - area->y1 + 1 );

tft.startWrite();
tft.setAddrWindow( area->x1, area->y1, w, h );
tft.pushColors( ( uint16_t * )&color_p->full, w * h, true );
tft.endWrite();

lv_disp_flush_ready( disp );
}

/*Read the touchpad*/
void my_touchpad_read( lv_indev_drv_t * indev_driver, lv_indev_data_t * data )
{
// uint16_t touchX = 0, touchY = 0;
// bool touched = false;//tft.getTouch( &touchX, &touchY, 600 );

lv_coord_t touchX, touchY;
chsc6x_get_xy(&touchX, &touchY);

// if( !touched )
if(!chsc6x_is_pressed())
{
data->state = LV_INDEV_STATE_REL;
}
else
{
data->state = LV_INDEV_STATE_PR;

/*Set the coordinates*/
data->point.x = touchX;
data->point.y = touchY;

// Serial.print( "Data x " );
// Serial.println( touchX );
//
// Serial.print( "Data y " );
// Serial.println( touchY );

// You can also start recording by uncommenting and configuring by clicking on the logo
// if((touchX < 240 && touchX > 230) && (touchY < 120 && touchY > 100)){
recordTask = true;
// }
}
}

//****************************************Arduino Base****************************************************//

void setup()
{
Serial.begin( 115200 ); /* prepare for possible serial debug */
// while(!Serial);

pinMode(TOUCH_INT, INPUT_PULLUP);
Wire.begin();

String LVGL_Arduino = "Hello Arduino! ";
LVGL_Arduino += String('V') + lv_version_major() + "." + lv_version_minor() + "." + lv_version_patch();

Serial.println( LVGL_Arduino );
Serial.println( "I am LVGL_Arduino" );

lv_init();

#if LV_USE_LOG != 0
lv_log_register_print_cb( my_print ); /* register print function for debugging */
#endif

tft.begin(); /* TFT init */
tft.setRotation( 0 ); /* Landscape orientation, flipped */

lv_disp_draw_buf_init( &draw_buf, buf, NULL, screenWidth * screenHeight / 10 );

/*Initialize the display*/
static lv_disp_drv_t disp_drv;
lv_disp_drv_init( &disp_drv );
/*Change the following line to your display resolution*/
disp_drv.hor_res = screenWidth;
disp_drv.ver_res = screenHeight;
disp_drv.flush_cb = my_disp_flush;
disp_drv.draw_buf = &draw_buf;
lv_disp_drv_register( &disp_drv );

/*Initialize the (dummy) input device driver*/
static lv_indev_drv_t indev_drv;
lv_indev_drv_init( &indev_drv );
indev_drv.type = LV_INDEV_TYPE_POINTER;
indev_drv.read_cb = my_touchpad_read;
lv_indev_drv_register( &indev_drv );

ui_init();

I2S.setAllPins(-1, 42, 41, -1, -1);

//The transmission mode is PDM_MONO_MODE, which means that PDM (pulse density modulation) mono mode is used for transmission
if (!I2S.begin(PDM_MONO_MODE, SAMPLE_RATE, SAMPLE_BITS)) {
Serial.println("Failed to initialize I2S!");
while (1) ;
}

if(!SD.begin(D2)){
Serial.println("Failed to mount SD Card!");
while (1) ;
}

Serial.println( "Setup done" );

// Create a FreeRTOS task to check the connection status of the network at regular intervals.
xTaskCreate(wifiConnect, "wifi_Connect", 4096, NULL, 0, NULL);
}

void loop()
{
lv_timer_handler(); /* let the GUI do its work */
record();
chatgpt();
delay(5);
}

//*****************************************Audio Process******************************************//

void generate_wav_header(uint8_t *wav_header, uint32_t wav_size, uint32_t sample_rate)
{
// See this for reference: http://soundfile.sapp.org/doc/WaveFormat/
uint32_t file_size = wav_size + WAV_HEADER_SIZE - 8;
uint32_t byte_rate = SAMPLE_RATE * SAMPLE_BITS / 8;
const uint8_t set_wav_header[] = {
'R', 'I', 'F', 'F', // ChunkID
file_size, file_size >> 8, file_size >> 16, file_size >> 24, // ChunkSize
'W', 'A', 'V', 'E', // Format
'f', 'm', 't', ' ', // Subchunk1ID
0x10, 0x00, 0x00, 0x00, // Subchunk1Size (16 for PCM)
0x01, 0x00, // AudioFormat (1 for PCM)
0x01, 0x00, // NumChannels (1 channel)
sample_rate, sample_rate >> 8, sample_rate >> 16, sample_rate >> 24, // SampleRate
byte_rate, byte_rate >> 8, byte_rate >> 16, byte_rate >> 24, // ByteRate
0x02, 0x00, // BlockAlign
0x10, 0x00, // BitsPerSample (16 bits)
'd', 'a', 't', 'a', // Subchunk2ID
wav_size, wav_size >> 8, wav_size >> 16, wav_size >> 24, // Subchunk2Size
};
memcpy(wav_header, set_wav_header, sizeof(set_wav_header));
}

//*****************************************File Process******************************************//

void listDir(fs::FS &fs, const char * dirname, uint8_t levels){
Serial.printf("Listing directory: %s\n", dirname);

File root = fs.open(dirname);
if(!root){
Serial.println("Failed to open directory");
return;
}
if(!root.isDirectory()){
Serial.println("Not a directory");
return;
}

File file = root.openNextFile();
while(file){
if(file.isDirectory()){
Serial.print(" DIR : ");
Serial.println(file.name());
if(levels){
listDir(fs, file.path(), levels -1);
}
} else {
Serial.print(" FILE: ");
Serial.print(file.name());
Serial.print(" SIZE: ");
Serial.println(file.size());
}
file = root.openNextFile();
}
}

bool uploadFile(){
file = SD.open(filename, FILE_READ);
if(!file){
Serial.println("FILE IS NOT AVAILABLE!");
return false;
}

Serial.println("===> Upload FILE to Node.js Server");

HTTPClient client;
client.begin("http://192.168.1.208:8888/uploadAudio");
client.addHeader("Content-Type", "audio/wav");
int httpResponseCode = client.sendRequest("POST", &file, file.size());
Serial.print("httpResponseCode : ");
Serial.println(httpResponseCode);

if(httpResponseCode == 200){
response = client.getString();
Serial.println("==================== Transcription ====================");
Serial.println(response);
const char* chatgpt_Q = response.c_str();
lv_label_set_text(ui_question, chatgpt_Q);
Serial.println("==================== End ====================");
file.close();
client.end();
recordTask = false;
chatgptTask = true;
return true;
}else{
Serial.println("Error");
lv_label_set_text(ui_question, "Error");
recordTask = false;
chatgptTask = false;
return false;
}
}


//*****************************************Main Functions******************************************//

void record(){
if(recordTask){
Serial.println("Record Task Begin!!!");
lv_label_set_text(ui_question, "Recording ...");
lv_timer_handler();
uint32_t sample_size = 0;

// This variable will be used to point to the actual recording buffer
uint8_t *rec_buffer = NULL;
Serial.printf("Ready to start recording ...\n");

File file = SD.open(filename, FILE_WRITE);

// Write the header to the WAV file
uint8_t wav_header[WAV_HEADER_SIZE];

// Write the WAV file header information to the wav_header array
generate_wav_header(wav_header, record_size, SAMPLE_RATE);

// Call the file.write() function to write the data in the wav_header array to the newly created WAV file
file.write(wav_header, WAV_HEADER_SIZE);

// This code uses the ESP32's PSRAM (external cache memory) to dynamically allocate a section of memory to store the recording data.
rec_buffer = (uint8_t *)ps_malloc(record_size);
if (rec_buffer == NULL) {
Serial.printf("malloc failed!\n");
while(1) ;
}
Serial.printf("Buffer: %d bytes\n", ESP.getPsramSize() - ESP.getFreePsram());

// Start recording
// I2S port number (in this case I2S_NUM_0),
// a pointer to the buffer to which the data is to be written (i.e. rec_buffer),
// the size of the data to be read (i.e. record_size),
// a pointer to a variable that points to the actual size of the data being read (i.e. &sample_size),
// and the maximum time to wait for the data to be read (in this case portMAX_DELAY, indicating an infinite wait time).
esp_i2s::i2s_read(esp_i2s::I2S_NUM_0, rec_buffer, record_size, &sample_size, portMAX_DELAY);
if (sample_size == 0) {
Serial.printf("Record Failed!\n");
} else {
Serial.printf("Record %d bytes\n", sample_size);
}

// Increase volume
for (uint32_t i = 0; i < sample_size; i += SAMPLE_BITS/8) {
(*(uint16_t *)(rec_buffer+i)) <<= VOLUME_GAIN;
}

// Write data to the WAV file
Serial.printf("Writing to the file ...\n");
if (file.write(rec_buffer, record_size) != record_size)
Serial.printf("Write file Failed!\n");

free(rec_buffer);
rec_buffer = NULL;
file.close();
Serial.printf("The recording is over.\n");
lv_label_set_text(ui_question, "Identifying ...");
lv_timer_handler();
listDir(SD, "/", 0);

bool uploadStatus = false;

if(isWIFIConnected){
uploadStatus = uploadFile();
}
}
}

void chatgpt(){
if(chatgptTask){
Serial.println("ChatGPT Task Begin!!!");
lv_label_set_text(ui_answer,"Answering ...");
lv_timer_handler();
String result;
if (chat_gpt.simple_message("gpt-3.5-turbo-0301", "user", response, result)) {
Serial.println("===OK===");
Serial.println(result);
const char* chatgpt_A = result.c_str();
lv_label_set_text(ui_answer, chatgpt_A);
} else {
Serial.println("===ERROR===");
Serial.println(result);
lv_label_set_text(ui_answer, "ERROR");
lv_timer_handler();
}
recordTask = false;
chatgptTask = false;
}
}

//*****************************************RTOS******************************************//

void wifiConnect(void *pvParameters){
isWIFIConnected = false;
Serial.print("Try to connect to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
vTaskDelay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.println("Wi-Fi Connected!");
isWIFIConnected = true;
// Ignore SSL certificate validation
client.setInsecure();
while(true){
vTaskDelay(1000);
}
}
ESP32のバージョンが3.0.xの場合。完全なプログラムをプレビューするにはここをクリックしてください
#include <lvgl.h>
#include <TFT_eSPI.h>
#include "ui.h"
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <ChatGPT.hpp>
#include <ESP_I2S.h>
#include <HTTPClient.h>
#include "FS.h"
#include "SD.h"
#include "SPI.h"


// Import the library for the round display and define the frame used as the TFT display frame
#define USE_TFT_ESPI_LIBRARY
#include "lv_xiao_round_screen.h"


/*Change to your screen resolution*/
static const uint16_t screenWidth = 240;
static const uint16_t screenHeight = 240;


// Variables to be used in the recording program, do not change for best
#define SAMPLE_RATE 16000U
#define SAMPLE_BITS 16
#define WAV_HEADER_SIZE 44
#define VOLUME_GAIN 2
#define RECORD_TIME 5 // seconds, The maximum value is 240


// Number of bytes required for the recording buffer
uint32_t record_size = (SAMPLE_RATE * SAMPLE_BITS / 8) * RECORD_TIME;

//define I2S
I2SClass I2S;

// Name of the file in which the recording is saved
File file;
const char filename[] = "/recording.wav";


// Network connection status flag
bool isWIFIConnected;


// Answers to the questions chatgpt replied to
String response;


// Flags for different task starts
bool recordTask = false;
bool chatgptTask = false;

WiFiClientSecure client;
ChatGPT<WiFiClientSecure> chat_gpt(&client, "v1", "OpenAI-TOKEN"); // Please fill in your OpenAI key


// Please change to your network
const char* ssid = "wifi-ssid";
const char* password = "wifi-password";

static lv_disp_draw_buf_t draw_buf;
static lv_color_t buf[ screenWidth * screenHeight / 10 ];


//****************************************LVGL****************************************************//

#if LV_USE_LOG != 0
/* Serial debugging */
void my_print(const char * buf)
{
Serial.printf(buf);
Serial.flush();
}
#endif

/* Display flushing */
void my_disp_flush( lv_disp_drv_t *disp, const lv_area_t *area, lv_color_t *color_p )
{
uint32_t w = ( area->x2 - area->x1 + 1 );
uint32_t h = ( area->y2 - area->y1 + 1 );

tft.startWrite();
tft.setAddrWindow( area->x1, area->y1, w, h );
tft.pushColors( ( uint16_t * )&color_p->full, w * h, true );
tft.endWrite();

lv_disp_flush_ready( disp );
}

/*Read the touchpad*/
void my_touchpad_read( lv_indev_drv_t * indev_driver, lv_indev_data_t * data )
{
// uint16_t touchX = 0, touchY = 0;
// bool touched = false;//tft.getTouch( &touchX, &touchY, 600 );

lv_coord_t touchX, touchY;
chsc6x_get_xy(&touchX, &touchY);

// if( !touched )
if(!chsc6x_is_pressed())
{
data->state = LV_INDEV_STATE_REL;
}
else
{
data->state = LV_INDEV_STATE_PR;

/*Set the coordinates*/
data->point.x = touchX;
data->point.y = touchY;

// Serial.print( "Data x " );
// Serial.println( touchX );
//
// Serial.print( "Data y " );
// Serial.println( touchY );

// You can also start recording by uncommenting and configuring by clicking on the logo
// if((touchX < 240 && touchX > 230) && (touchY < 120 && touchY > 100)){
recordTask = true;
// }
}
}

//****************************************Arduino Base****************************************************//

void setup()
{
Serial.begin( 115200 ); /* prepare for possible serial debug */
// while(!Serial);

pinMode(TOUCH_INT, INPUT_PULLUP);
Wire.begin();

String LVGL_Arduino = "Hello Arduino! ";
LVGL_Arduino += String('V') + lv_version_major() + "." + lv_version_minor() + "." + lv_version_patch();

Serial.println( LVGL_Arduino );
Serial.println( "I am LVGL_Arduino" );

lv_init();

#if LV_USE_LOG != 0
lv_log_register_print_cb( my_print ); /* register print function for debugging */
#endif

tft.begin(); /* TFT init */
tft.setRotation( 0 ); /* Landscape orientation, flipped */

lv_disp_draw_buf_init( &draw_buf, buf, NULL, screenWidth * screenHeight / 10 );

/*Initialize the display*/
static lv_disp_drv_t disp_drv;
lv_disp_drv_init( &disp_drv );
/*Change the following line to your display resolution*/
disp_drv.hor_res = screenWidth;
disp_drv.ver_res = screenHeight;
disp_drv.flush_cb = my_disp_flush;
disp_drv.draw_buf = &draw_buf;
lv_disp_drv_register( &disp_drv );

/*Initialize the (dummy) input device driver*/
static lv_indev_drv_t indev_drv;
lv_indev_drv_init( &indev_drv );
indev_drv.type = LV_INDEV_TYPE_POINTER;
indev_drv.read_cb = my_touchpad_read;
lv_indev_drv_register( &indev_drv );

ui_init();

// setup 42 PDM clock and 41 PDM data pins
I2S.setPinsPdmRx(42, 41);

//The transmission mode is PDM_MONO_MODE, which means that PDM (pulse density modulation) mono mode is used for transmission
if (!I2S.begin(I2S_MODE_PDM_RX, 16000, I2S_DATA_BIT_WIDTH_16BIT, I2S_SLOT_MODE_MONO)) {
Serial.println("Failed to initialize I2S!");
while (1) ;
}

if(!SD.begin(D2)){
Serial.println("Failed to mount SD Card!");
while (1) ;
}

Serial.println( "Setup done" );

// Create a FreeRTOS task to check the connection status of the network at regular intervals.
xTaskCreate(wifiConnect, "wifi_Connect", 4096, NULL, 0, NULL);
}

void loop()
{
lv_timer_handler(); /* let the GUI do its work */
record();
chatgpt();
delay(5);
}

//*****************************************Audio Process******************************************//

void generate_wav_header(uint8_t *wav_header, uint32_t wav_size, uint32_t sample_rate)
{
// See this for reference: http://soundfile.sapp.org/doc/WaveFormat/
uint32_t file_size = wav_size + WAV_HEADER_SIZE - 8;
uint32_t byte_rate = SAMPLE_RATE * SAMPLE_BITS / 8;
const uint8_t set_wav_header[] = {
'R', 'I', 'F', 'F', // ChunkID
file_size, file_size >> 8, file_size >> 16, file_size >> 24, // ChunkSize
'W', 'A', 'V', 'E', // Format
'f', 'm', 't', ' ', // Subchunk1ID
0x10, 0x00, 0x00, 0x00, // Subchunk1Size (16 for PCM)
0x01, 0x00, // AudioFormat (1 for PCM)
0x01, 0x00, // NumChannels (1 channel)
sample_rate, sample_rate >> 8, sample_rate >> 16, sample_rate >> 24, // SampleRate
byte_rate, byte_rate >> 8, byte_rate >> 16, byte_rate >> 24, // ByteRate
0x02, 0x00, // BlockAlign
0x10, 0x00, // BitsPerSample (16 bits)
'd', 'a', 't', 'a', // Subchunk2ID
wav_size, wav_size >> 8, wav_size >> 16, wav_size >> 24, // Subchunk2Size
};
memcpy(wav_header, set_wav_header, sizeof(set_wav_header));
}

//*****************************************File Process******************************************//

void listDir(fs::FS &fs, const char * dirname, uint8_t levels){
Serial.printf("Listing directory: %s\n", dirname);

File root = fs.open(dirname);
if(!root){
Serial.println("Failed to open directory");
return;
}
if(!root.isDirectory()){
Serial.println("Not a directory");
return;
}

File file = root.openNextFile();
while(file){
if(file.isDirectory()){
Serial.print(" DIR : ");
Serial.println(file.name());
if(levels){
listDir(fs, file.path(), levels -1);
}
} else {
Serial.print(" FILE: ");
Serial.print(file.name());
Serial.print(" SIZE: ");
Serial.println(file.size());
}
file = root.openNextFile();
}
}

bool uploadFile(){
file = SD.open(filename, FILE_READ);
if(!file){
Serial.println("FILE IS NOT AVAILABLE!");
return false;
}

Serial.println("===> Upload FILE to Node.js Server");

HTTPClient client;
client.begin("http://192.168.1.208:8888/uploadAudio");
client.addHeader("Content-Type", "audio/wav");
int httpResponseCode = client.sendRequest("POST", &file, file.size());
Serial.print("httpResponseCode : ");
Serial.println(httpResponseCode);

if(httpResponseCode == 200){
response = client.getString();
Serial.println("==================== Transcription ====================");
Serial.println(response);
const char* chatgpt_Q = response.c_str();
lv_label_set_text(ui_question, chatgpt_Q);
Serial.println("==================== End ====================");
file.close();
client.end();
recordTask = false;
chatgptTask = true;
return true;
}else{
Serial.println("Error");
lv_label_set_text(ui_question, "Error");
recordTask = false;
chatgptTask = false;
return false;
}
}


//*****************************************Main Functions******************************************//

void record(){
if(recordTask){
Serial.println("Record Task Begin!!!");
lv_label_set_text(ui_question, "Recording ...");
lv_timer_handler();
uint32_t sample_size = 0;

// This variable will be used to point to the actual recording buffer
uint8_t *rec_buffer = NULL;
Serial.printf("Ready to start recording ...\n");

File file = SD.open(filename, FILE_WRITE);

// Write the header to the WAV file
uint8_t wav_header[WAV_HEADER_SIZE];

// Write the WAV file header information to the wav_header array
generate_wav_header(wav_header, record_size, SAMPLE_RATE);

// Call the file.write() function to write the data in the wav_header array to the newly created WAV file
file.write(wav_header, WAV_HEADER_SIZE);

// This code uses the ESP32's PSRAM (external cache memory) to dynamically allocate a section of memory to store the recording data.
rec_buffer = (uint8_t *)ps_malloc(record_size);
if (rec_buffer == NULL) {
Serial.printf("malloc failed!\n");
while(1) ;
}
Serial.printf("Buffer: %d bytes\n", ESP.getPsramSize() - ESP.getFreePsram());

// Start recording
// I2S port number (in this case I2S_NUM_0),
// a pointer to the buffer to which the data is to be written (i.e. rec_buffer),
// the size of the data to be read (i.e. record_size),
// a pointer to a variable that points to the actual size of the data being read (i.e. &sample_size),
// and the maximum time to wait for the data to be read (in this case portMAX_DELAY, indicating an infinite wait time).
esp_i2s::i2s_read(esp_i2s::I2S_NUM_0, rec_buffer, record_size, &sample_size, portMAX_DELAY);
if (sample_size == 0) {
Serial.printf("Record Failed!\n");
} else {
Serial.printf("Record %d bytes\n", sample_size);
}

// Increase volume
for (uint32_t i = 0; i < sample_size; i += SAMPLE_BITS/8) {
(*(uint16_t *)(rec_buffer+i)) <<= VOLUME_GAIN;
}

// Write data to the WAV file
Serial.printf("Writing to the file ...\n");
if (file.write(rec_buffer, record_size) != record_size)
Serial.printf("Write file Failed!\n");

free(rec_buffer);
rec_buffer = NULL;
file.close();
Serial.printf("The recording is over.\n");
lv_label_set_text(ui_question, "Identifying ...");
lv_timer_handler();
listDir(SD, "/", 0);

bool uploadStatus = false;

if(isWIFIConnected){
uploadStatus = uploadFile();
}
}
}

void chatgpt(){
if(chatgptTask){
Serial.println("ChatGPT Task Begin!!!");
lv_label_set_text(ui_answer,"Answering ...");
lv_timer_handler();
String result;
if (chat_gpt.simple_message("gpt-3.5-turbo-0301", "user", response, result)) {
Serial.println("===OK===");
Serial.println(result);
const char* chatgpt_A = result.c_str();
lv_label_set_text(ui_answer, chatgpt_A);
} else {
Serial.println("===ERROR===");
Serial.println(result);
lv_label_set_text(ui_answer, "ERROR");
lv_timer_handler();
}
recordTask = false;
chatgptTask = false;
}
}

//*****************************************RTOS******************************************//

void wifiConnect(void *pvParameters){
isWIFIConnected = false;
Serial.print("Try to connect to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
vTaskDelay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.println("Wi-Fi Connected!");
isWIFIConnected = true;
// Ignore SSL certificate validation
client.setInsecure();
while(true){
vTaskDelay(1000);
}
}

例題プログラムをコンパイルしてアップロードする前に、状況に合わせていくつか変更する必要があります。

  1. ネットワークのWiFi名 - コードの18行目で、Google Cloud Servicesをデプロイしているホストと同じLAN内のネットワーク名に変更してください。
  2. ネットワークのWiFiパスワード - コードの19行目で、ネットワークに対応するパスワードに変更してください。
  3. ホストIPアドレス - コードの241行目で、ホストのIPアドレスに変更し、ポート番号は8888のままにしてください。
  4. OpenAI APIトークン - ChatGPTインターフェースを呼び出すために、OpenAIトークンを準備し、コードの33行目に記入してください。初めてトークンを使用する場合は、このWikiの内容を読んで取得方法を学んでください。

プログラムをアップロードして画面をクリックすると、録音タスクが開始されます。この時点で、マイクに向かって質問したい内容を話してください。認識結果が得られると、質問が画面の上半分に表示されます。その直後にChatGPTからの回答が得られ、画面の下半分に表示されます。

技術サポートと製品に関する議論

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...