メインコンテンツまでスキップ

Seeed Studio XIAO nRF52840 と NuttX(RTOS)

はじめに

NuttX は、標準準拠と小さなフットプリントで広く認知されている成熟したリアルタイムオペレーティングシステム(RTOS)です。NuttXの主な特徴の一つはスケーラビリティであり、8ビットマイクロコントローラから64ビットシステムまでの環境で使用できます。この柔軟性は、POSIXおよびANSI標準への準拠により実現されており、異なるアーキテクチャ、ファミリー、半導体ベンダーの幅広いチップで類似のNuttX機能を実験することができます。

さらに、NuttXはUSB、Ethernet、Audio、Graphicsサブシステムなど、多くの高度で有用な機能を提供します。これらの特性により、NuttXは様々なタイプのハードウェア上で動作可能な汎用性があり堅牢なRTOSを求める開発者にとって魅力的な選択肢となっています。

NuttXは膨大で継続的に拡張されているボード数をサポートしています。公式ドキュメントでは、アーキテクチャとSystem-on-Chip(SoC)シリーズ別に整理されたサポートボードの包括的なリストを提供しています。

例えば、NuttXドキュメントのSeeed Studio Xiao nRF52840ページでは、サポートされている各機能の詳細な説明とそれらの使用方法に関する指示を提供しています。また、NuttXドキュメントにはNordic Semiconductor nRF52シリーズチップ専用のページもあります。

ツールセットアップ

XIAO nRF52840でNuttXを始めるための最初のステップは、hexファイル形式をuf2に変換するために必要なUF2 Toolsをインストールし、その後NuttXソースコード自体をダウンロードすることです。Nuttxは異なるプラットフォーム向けのガイドを提供しています。以下の手順に従ってください:

  1. UF2 Toolsをダウンロード:

    git clone https://github.com/microsoft/uf2.git
  2. ワークスペースを作成

    mkdir nuttxspace
  3. リポジトリをクローン

    cd nuttxspace
    git clone https://github.com/apache/nuttx.git nuttx
    git clone https://github.com/apache/nuttx-apps apps

Apache Nuttxは2つのプロジェクトに分かれています:

  • Nuttx: カーネル、ドライバー、サブシステムの実装を含みます。
  • Apps: ツール、シェル、ネットワークユーティリティ、ライブラリ、インタープリターのコレクションを含みます。

アプリケーション

アプリケーションを開始するには、以下のコマンドを呼び出してNuttX上に設定をロードする必要があります:

./tools/configurate.sh board_name:your_application

また、以下のコマンドを実行してボード対応リストを確認することも可能です:

./tools/configurate.sh -L
  1. NuttXをビルド

    cd nuttx
    make distclean
    ./tools/configure.sh xiao-nrf52840:nsh
    make V=1
  2. U2Fツールを使用してnuttx.hexをUF2形式に変換:

    python3 uf2/utils/uf2conv.py -c -f 0xADA52840 -i nuttx.hex -o nuttx.uf2
  3. Seeed Studio XIAO nRF52840を接続し、2回素早くクリックしてブートローダーモードに入ります。ボードはUSBマスストレージデバイスとして検出されます。その後、「nuttx.uf2」をデバイスにコピーします。

ハンズオン

実際にNuttXを探索する時間です。このセッションでは、NSH、USBNSH、JUMBOの3つのアプリケーションが利用可能です。

NSH

NuttShell(NSH)はNuttXで使用されるシェルシステムで、bashや他の類似オプションと似ています。豊富な内蔵コマンドセット、スクリプト機能、および独自のアプリケーションを「builtin」(同じNuttXバイナリの一部)として実行する機能をサポートしています。NSH設定では、115200 bpsを使用してUART0でコンソールを有効にします。

前の設定をクリアしてビルドプロセスを開始できます

cd ~/nuttxspace/nuttx
make distclean

次に、xiao-nrf5200ボードにNSH設定を選択します:

./tools/configurate.sh xiao-nrf52840:nsh

ソースコードをコンパイルします。

make -j

U2F Toolsを使用してnuttx.hexをUF2形式に変換します:

python3 uf2/utils/uf2conv.py -c -f 0xADA52840 -i nuttx.hex -o nuttx.uf2

ファームウェアをボードにロードし、USB-to-SerialをTXとRXピンに接続してから、miniconやpicocomなどのシリアル通信プログラムを実行してください:

picocom -b 115200 /dev/ttyUSB0

NuttShellコンソールにアクセス:

NuttShell (NSH) NuttX-12.8.0
nsh>

?を入力すると、コマンドと組み込みアプリケーションの利用可能なオプションにアクセスできます。

nsh> ?
help usage: [-v] [<cmd>]

. cp exec ls reboot truncate
[ cmp exit mkdir rm uname
? dirname expr mkrd rmdir umount
alias date false mount set unset
unalias dd fdinfo mv sleep uptime
basename df free pidof source usleep
break dmesg help printf test xd
cat echo hexdump ps time
cd env kill pwd true

Builtin Apps:
getprime hello nsh ostest sh

NuttXに挨拶してみましょう。helloと入力すると、コマンドが実行されます:

nsh> hello
Hello, World!!

おめでとうございます。NuttXとの最初のやり取りが完了しました。

USBNSH

NSH設定と似ていますが、CDC/ACMシリアル(USBポートでコンソールが有効、115200 bps)を使用します。

以前の設定をクリアして、ビルドプロセスを開始できます

cd ~/nuttxspace/nuttx
make distclean

次に、xiao-nrf5200ボードにNSH設定を選択します:

./tools/configurate.sh xiao-nrf52840:usbnsh

ソースコードをコンパイルします。

make -j

U2F Toolsを使用してnuttx.hexをUF2形式に変換します:

python3 uf2/utils/uf2conv.py -c -f 0xADA52840 -i nuttx.hex -o nuttx.uf2

ファームウェアをボードにロードし、miniconやpicocomなどのシリアル通信プログラムを実行します:

picocom -b 115200 /dev/ttyACM0

Enterキーを3回押す必要があり、その後このメッセージがターミナルに表示されます。

NuttShell (NSH) NuttX-12.8.0
nsh>

JUMBO

この設定では、gpioとledsという2つのサンプルアプリケーションが有効になります。汎用入出力(GPIO)はマイクロコントローラーの最も基本的な部分であり、外部世界との接続を可能にします。この方法でNSHを使用して、これらのピンを希望通りにアクセスし設定します。しかし、まず前の設定をクリアしましょう。

cd ~/nuttxspace/nuttx
make distclean

xiao-nrf52840ボードにjumbo設定を選択します。

./tools/configurate.sh xiao-nrf52840:jumbo

ソースコードをコンパイルします。

make -j

ファームウェアをボードにロードし、miniconやpicocomなどのシリアル通信プログラムを実行してください:

picocom -b 115200 /dev/ttyACM0

Enterキーを3回押す必要があり、その後このメッセージがターミナルに表示されます。

NuttShell (NSH) NuttX-12.8.0
nsh>

このアプリケーションとの対話で受け入れられるオプションを確認するには、gpio -h と入力してください。パラメータのリストが返されます。

NuttShell (NSH) NuttX-12.8.0
nsh> gpio -h
USAGE: gpio [-t <pintype>] [-w <signo>] [-o <value>] <driver-path>
gpio -h
Where:
<driver-path>: The full path to the GPIO pin driver.
-t <pintype>: Change the pin to this pintype (0-10):
-w <signo>: Wait for a signal if this is an interrupt pin.
-o <value>: Write this value (0 or 1) if this is an output pin.
mation and exit.
Pintypes:
0: GPIO_INPUT_PIN
1: GPIO_INPUT_PIN_PULLUP
IO_INPUT_PIN_PULLDOWN
3: GPIO_OUTPUT_PIN
4: GPIO_OUTPUT_PIN_OPENDRAIN
5: GPIO_INTERRUPT_PIN
6: GPIO_INTERRUPT_HIGH_PIN
7: GPIO_INTERRUPT_LOW_PIN
8: GPIO_INTERRUPT_RISING_PIN
9: GPIO_INTERRUPT_FALLING_PIN
10: GPIO_INTERRUPT_BOTH_PIN

GPIOデバイスファイルが作成されたことを確認するには、ls/devと入力してください。入力後、xiao-nrf52840.hで定義されたいくつかのgpioが宣言されているのを確認できます。これらは以下を表しています:

  • オンボードRGB LED:

    • RGB_RED -> P0.26
    • RGB_GREEN -> P0.30
    • RGB_BLUE -> P0.06
  • GPIO

    • 1 入力 - P0.02(/dev/gpio0)
    • 1 割り込み入力 - P0.03(/dev/gpio2)
    • 1 出力 - P0.28(/dev/gpio1)
nsh> ls /dev
/dev:
console
gpio0
gpio1
gpio2
null
ttyACM0
userleds
zero
nsh>

以下のコマンドに従って、gpio0とgpio2(割り込み付き)を読み取り、gpio1に書き込みます。

nsh> gpio /dev/gpio0
Driver: /dev/gpio0
Input pin: Value=0
nsh> gpio /dev/gpio0
Driver: /dev/gpio0
Input pin: Value=1

nsh> gpio -o 0 /dev/gpio1
Driver: /dev/gpio1
Output pin: Value=1
Writing: Value=0
Verify: Value=0

nsh> gpio -w 1 /dev/gpio2
Driver: /dev/gpio2
Interrupt pin: Value=0
Verify: Value=1

USERLEDS は、単一の操作で LED を制御できるサブシステムです。また、printf のようなコマンドラインを使用することもできます。このデモでは、オンボードの RGB LED を 1 秒ごとにオンとオフを切り替えます。

leds と入力すると、LED が同時に点滅するのを観察できます。

NuttShell (NSH) NuttX-12.8.0
nsh> leds
leds_main: Starting the led_daemon
leds_main: led_daemon started

led_daemon (pid# 3): Running
led_daemon: Opening /dev/userleds
led_daemon: Supported LEDs 0x07
led_daemon: LED set 0x01
nsh> led_daemon: LED set 0x02
led_daemon: LED set 0x03
led_daemon: LED set 0x04
led_daemon: LED set 0x05
led_daemon: LED set 0x06
led_daemon: LED set 0x07

以下のgpioとledsの例のデモ動画をご確認ください:

NuttX RTOSの詳細については、NuttX Documentationをご覧ください

✨ Contributor Project

  • このプロジェクトはSeeed StudioのContributor Projectによってサポートされています。
  • Rodrigoの献身的な努力に特別な感謝を捧げます。あなたの作品は展示されます。

技術サポート・製品ディスカッション

私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちは、お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...